Filter by
Results found for SiGNUM™ software

航空發動機元件製造商 Meyer Tool,使用以軟體驅動的 Equator™ 檢具降低其客製化檢具成本。
Renishaw 新的 Equator 系統是一套以軟體控制的比對檢具,位於美國俄亥俄州辛辛那提市的航空發動機元件製造商 Meyer Tool 使用後,証明能有效降低客製化檢具的成本。Meyer Tool 每年皆需要設計、建置和維護數十部這些昂貴的工具,以提供製程內量測。

檢具量測及檢測軟體訓練
檢具量測及檢測軟體訓練 Renishaw 提供標準及專業的 MODUS™ 計量軟體訓練課程,因應您的各種需求。 我們的訓練課程是以最佳實務及業界標準為基礎,協助您發展各種技巧,以便在作業、維護及應用中使用 MODUS 計量軟體。 其中結合實務作業和各種以理論為重的活動,適合所有學習型態。 模組化訓練可迅速提升您目前的專業程度。 基本、中級和應用專屬的訓練課程,可協助您在穩固基礎上打造專業...

SurfitBlade™
SurfitBlade™ 這個離線的應用程式可以讓工程師生成葉片表面形狀,並用在電腦運算流體動力學和有限元件分析等下游製程。 SurfitBlade 能讓設計工程師精確地對已生產的葉片進行反向工程,讓他們在設計和製程中,得到前所未有的感受。SurfitBlade 讓 APEXBlade 的功能更加完整,從端部中心掃掠掃描資料建立一個完全重建的表面,並依序輸出透過 MODUS 執行...

Raman software: control
Raman software: control WiRE: 可在儀器啟動時自動參照馬達,確保馬達位於正確位置 可在您變更儀器配置時,將關鍵光學元件移往其校準位置。您不需要手動校準元件 可在精密作業期間同步機械元件和電子裝置(例如 SynchroScan 光譜擷取及 StreamLine 快速產生化學影像) 執行性能檢查及儀器校正 樣品檢視 WiRE...

Virsa™ Raman analyser for PAT bioprocess monitoring
The Virsa Raman analyser is optimised for continuous bioprocess monitoring and control.

Equator™ 500 檢具系統
Equator™ 500 檢具系統 Renishaw Equator™ 500 - 提供多種適合大型工件的生產現場檢具量測功能,以及智慧型製程控制 大型 Equator 500 系統的工作範圍為直徑 500 mm,高度可達 400 mm,可量測更大型的工件。 Equator 300 及 500 檢具系統於在 5 ºC 及 50 ºC 範圍之間的任何溫度變化率下均維持量測精準,掃描速...

A-5926-0225 - EX2 接觸觸發式測頭延長桿,L 67.5 mm

67.5 mm 延長用於 Equator™ 上的 TP20。

A-5926-0221 - EX3 接觸觸發式測頭延長桿,L 100 mm

100 mm 延長用於 Equator™ 上的 TP20。

A-5926-0224 - EX1 接觸觸發式測頭延長桿,L 35 mm

35 mm 延長用於 Equator™ 上的 TP20。

VIONiC™ 增量式光學尺系統搭配 RELM20 線性光學尺
VIONiC™ 增量式光學尺系統搭配 RELM20 線性光學尺 輕鬆查錯和維護 進階診斷工具 ADTi-100 與 ADT View 軟體可提供全方位即時光學尺資料回饋,以執行更具挑戰性的安裝與現場診斷作業。尤其有助於光學尺隱藏於機器中的應用,其能夠以最短的停機時間進行即時診斷。直觀的軟體介面具有以下功能: 遠程校正 在整個軸上達到訊號優化 讀頭刻線距離指示...

Equator™ 檢具說明
Equator™ 檢具說明 Equator 系統採用獲得專利的低成本設計、獨特的結構及操作方式,是一套高速的比對檢具,能檢測中到大量已生產製造完成的零件。 Equator 檢具系統 Renishaw Equator...

Renishaw Equator™ 檢具系統將 NIMS 金屬加工培訓的零件檢測時間大幅縮短 85%
Renishaw Equator™ 檢具系統將 NIMS 金屬加工培訓的零件檢測時間大幅縮短 85% 為使學生的技能水平達到製造業的現行標準,美國許多職業學校都將其培訓課程與美國國家金屬加工技能研究所 (National Institute of Metalworking Skills, NIMS) 的認證相結合。工程技術領域的跨國公司 Renishaw 專門為此客製開發了整套...

StreamLine™ Slalom
StreamLine™ Slalom 利用拉曼分析整個表面 StreamLine 的 Slalom 模式,可確保您在定義用於分析的完整區域收集資料。這樣您就能檢視粒子等可能遺漏的小型特徵。 Slalom 提供有效的解決方案因應欠取樣問題。 欠取樣 光點大小與幅度大小之間的關係,對取樣而言相當關鍵。 光點與步階大小相同時,可實現最佳取樣,涵蓋完整區域,不會產生欠取樣問題。...

R-QLPC-501818-50-20 - 1/4-20 QuickLoad™ 底板,0.50 吋 × 18.00 吋 × 18.00 吋

CMM 精密接地鋁製 QuickLoad™ 底板採用數個間隔 0.

R-QLPC-501212-50-20 - 1/4-20 QuickLoad™ 底板,0.50 吋 × 12.00 吋 × 12.00 吋

CMM 精密接地鋁製 QuickLoad™ 底板採用數個間隔 0.

Equator™ 系統配件
Equator™ 系統配件 為手動或自動化環境提供廣泛的配件。 詳細資訊 手動及自動化配件 按鈕介面 - A-6088-0010 Equator 按鈕介面可用於進行 Equator 系統的按鈕操作。必要時,可使用寸動鍵移動 Equator 檢具系統,而且還有按鈕可用於初始對準、在標定/量測模式之間切換、變更檢視畫面,以及錯誤復原。 REN-IO、I/O 介面單元(含 EZ-IO...

Enhancing micro-milling precision with FORTiS-N™ enclosed encoders
Anderson depends on Renishaw’s cutting-edge metrology solutions to ensure the highest levels of accuracy and quality.

Equator-X™ dual-method gauge for shop floor inspection
The Equator–X 500 dual-method gauging system brings high speed measurement to the shop floor with its unique dual measurement functionality, deploying both absolute and comparison inspection on a...

Renishaw 與 RLS 共同推進機器人的發展之路
協作機器人的變革將改變老年人的輔助護理方式,人們與工作環境的互動,甚至外科醫生施行心臟手術的方式。RLS d.o.o. 是 Renishaw 的關聯公司,與德國 TQ-RoboDrive 公司(TQ 集團的關係企業之一)有多年的密切合作關係。

REVO-2 和 ATOM™ 光學尺
REVO-2 是三次元量床上使用的改良版 Renishaw 革命性多重感測器五軸量測頭,內含 Renishaw 最新的 ATOM™ 增量環形光學尺,其兩軸(偏角和刻距)上帶有 RCDM 旋轉(角度)玻璃碼盤。這款 ATOM 微型編碼器提供前緣精度和速度,能夠快速進行零件的表面掃描。

MODUS™ 計量軟體
MODUS™ 計量軟體 MODUS 軟體提供強大的平台,以開發和執行檢測程式,包括對其革命性 REVO 5 軸量測技術的完整支援。 功能強大的量測軟體 Renishaw 的 MODUS 軟體能為 5 軸量測提供強大的平台。可設定的使用者介面能離線開發原生 DMIS 程式、繪製幾何圖形、從 CAD...

使用中的 Equator™ 檢具
使用中的 Equator™ 檢具 全球已經有數以百計的製造商,使用低成本的 Equator 檢具系統提升量測靈活性和檢測能力,請趕快加入他們的行列。 應用 全球有數千個使用中的 Equator 檢具,範圍遍及各式各樣的應用及客戶。 瞭解客戶有多麼欣賞我們的產品及服務,並希望向他人分享自己的成功案例,對我們而言是最棒的讚美。請參閱我們的案例分析 區段。 同樣地,我們在關鍵應用區段詳述...

ASM 太平洋 — 全球領先的半導體集成和封裝設備製造商,與 Renishaw 合作實現產品創新與品質提升
半導體行業發展迅速,設備製造商需要不斷開發新的功能並提升產品品質才能在市場上取得成功。全球最大的半導體集成和封裝設備製造商 ASM (ASM Pacific Technology Ltd) 深諳此理,多年來致力於開發先進的設備和全面的工業自動化方案,以不斷滿足業界在封裝制程上的各種需求。他們深信創新和穩定的品質是成功的關鍵,因此對供應商的能力和信譽有著極高要求。ASM 與 Renishaw ...

Productivity+™ 掃描套件 - Adaptive Cut Toolkit(可調適切削工具套件):仿形切削應用
本影片示範如何使用 Productivity+™ 掃描套件和 OSP60 SPRINT™ 掃描測頭執行極快且自動化的曲面 2D 輪廓件的仿形適應性切削操作。

夾具
適用於三次元量床、影像量測系統及 Equator™ 檢具系統的模組化夾具系列。

RESOLUTE™ FS 絕對式光學尺系統搭配 REXA30 旋轉(角度)環
RESOLUTE™ FS 絕對式光學尺系統搭配 REXA30 旋轉(角度)環 外部介面選項 Siemens DRIVE-CLiQ 外部介面 Siemens DRIVE-CLiQ 序列介面必備 此介面亦提供適用於高精度旋轉系統的雙頭輸入 顯示通訊警報 重複讀頭 LED 其他可用的序列介面不需要外部介面。 功能安全認證 RESOLUTE FS...

RESOLUTE™ FS 絕對式光學尺系統搭配 RELA30 線性光學尺
RESOLUTE™ FS 絕對式光學尺系統搭配 RELA30 線性光學尺 外部介面選項 Siemens DRIVE-CLiQ 外部介面 Siemens DRIVE-CLiQ 序列介面必備 此介面亦提供適用於高精度旋轉系統的雙頭輸入 顯示通訊警報 重複讀頭 LED 其他可用的序列介面不需要外部介面。 功能安全認證 RESOLUTE FS...

Blog post: Explaining the ATOM™ encoder’s advanced eccentricity measurement system
Renishaw’s ATOM encoder is a miniature incremental encoder that combines best-in-class performance with the benefits of advanced installation and set-up.

Virsa™ Raman analyser
Virsa™ Raman analyser 功能 高效能可攜式光纖結合拉曼系統 高空間解析度 x/y < 1 µm、z < 2 µm 即時白光樣品檢視提供準確的樣品鎖定 電動 x/y/z 軸系統,能夠讓物鏡準確定位,適用於單點或對應用途 可搭配使用物鏡鏡頭朝向下方或水平方向 規格 特性 標準 選配 激磁波長 - 532 nm | 660 nm | 7...

RESOLUTE™ FS 絕對式光學尺系統搭配 RTLA30 線性光學尺
RESOLUTE™ FS 絕對式光學尺系統搭配 RTLA30 線性光學尺 什麼是 RTLA30 光學尺? RTLA30 是一種外型輕巧不鏽鋼光學捲尺,具有 30 µm 刻距絕對式光學尺編碼。精度高達 ±5 µm/m,長度達 21 公尺。提供兩種安裝選擇,皆允許獨立熱膨脹且具備光學捲尺的便利性。 RTLA30 能與創新 FASTRACK™...

Renishaw 絕對式光學尺搭配 BiSS® C 序列介面 - 相容產品
Renishaw 絕對式光學尺搭配 BiSS® C 序列介面 - 相容產品 Bernecker & Rainer B& R 30 年來在自動化及製程控制領域,一直是最大規模的國際私人企業。B& R 是能力出眾的合作夥伴,在全球擁有超過 1,850 名員工,並在 68 個國家建立銷售和支援網路。不論您身在世界何處,都能聯絡符合資格的...

OPTiMUM™ 鑽石測針系列產品將於 2019 年 EMO 漢諾威工具機大展展出
Renishaw 是全球精密工程及製造技術公司,將於 2019 年 EMO 漢諾威工具機大展 (9 月 16 日至 21 日) 展出全新 OPTiMUM™ 鑽石測針系列產品。

inLux™ SEM Raman interface
inLux™ SEM Raman interface 識別污染物 拉曼光譜是非接觸式的非破壞性技術,可提供高度明確的化學資訊,是識別污染物的理想選擇。拉曼光譜分析碳及有機污染物的能力特別強大,元素分析則難以區分這類污染物。SEM 可用於定位及研究小型污染物粒子的形態,克服光學顯微鏡無法解析這類粒子的問題。接著就可以直接鎖定這類粒子,使用 inLux...

RESOLUTE™ FS 絕對式光學尺系統搭配 RESA30 旋轉(角度)環
RESOLUTE™ FS 絕對式光學尺系統搭配 RESA30 旋轉(角度)環 外部介面選項 Siemens DRIVE-CLiQ 外部介面 Siemens DRIVE-CLiQ 序列介面必備 此介面亦提供適用於高精度旋轉系統的雙頭輸入 顯示通訊警報 重複讀頭 LED 其他可用的序列介面不需要外部介面。 功能安全認證 RESOLUTE FS...

RESOLUTE™ FS 絕對式光學尺系統搭配 RSLA30 線性光學尺
RESOLUTE™ FS 絕對式光學尺系統搭配 RSLA30 線性光學尺 外部介面選項 Siemens DRIVE-CLiQ 外部介面 Siemens DRIVE-CLiQ 序列介面必備 此介面亦提供適用於高精度旋轉系統的雙頭輸入 顯示通訊警報 重複讀頭 LED 其他可用的序列介面不需要外部介面。 功能安全認證 RESOLUTE FS...

Automotive transmission supplier Flexible Concepts guarantees process capability with Equator™ gauge
Automotive transmission supplier Flexible Concepts is using innovative engineering coupled with the Renishaw Equator gauge to guarantee its process capabilities and deliver a highly reliable service...

Metal 3D printing pushes the boundaries in Moto2™ through defiant innovation
Race winning Moto2 team TransFIORmers is using cutting edge additive manufacturing (metal 3D printing) technology in an unconventional front suspension system to gain a significant competitive advantage.

Equator™ 檢具案例分析
許多加工現場使用者認為,將 Equator 整合至生產製程中能大幅降低成本、產線自動化並能改善效率。

機上掃描 — 3D 表面擷取
使用搭載 SPRINT™ 技術的 Renishaw OSP60 掃描測頭,可藉由Productivity+™ Freeform Surface Toolkit 和 Productivity+™ Blade Toolkit 量測葉片或葉盤等複雜的自由曲面。

FORTiS™ 封閉式光學尺防護等級 (IP) 測試
FORTiS™ 封閉式光學尺的防護等級為 IP64(搭配空氣過濾組使用時): 通過了防護等級 IPX3 和 IPX4 的防水測試,以及防護等級 IP6X 的防塵測試 DuraSeal™ 密封條具有卓越的防水與防塵性能,可防止進水和效能下降

BiSS® 序列介面支援
Renishaw 絕對式光學尺支援 BiSS®(單向)開放式序列介面。BiSS 為高速序列通訊協定,特別適合用於需要高加速能力、平順速度控制、優異雙向重複性及可靠位置穩定性的動態軸。另外還提供適用於 RESOLUTE™、EVOLUTE™ 及 FORTiS™ 絕對式光學尺的專有序列介面選項。