Filter by
Results found for Retrofit Renishaw
Renishaw probing simplifies set-up of complex mould tools for BK Tooling
Toolmaking has always been the preserve of craftsmen; even with the arrival of complex CNC machine tools the skill of the toolmaker is still required.
Renishaw 檢測接觸式測頭相關問題
Renishaw 檢測接觸式測頭相關問題 問:要如何校正測頭?多久需要重新校正? 答:請參閱測頭校正影片。 測頭會在下列情況進行校正: 首次使用測頭系統時; 測頭安裝新測針時; 懷疑測針變形或測頭撞擊時; 以固定間隔補償工具機機械變更時; 測頭刀柄復位重複性不佳時。在這種情況下,每次選擇測頭時都需要重新校正。 如需更多資訊瞭解測頭校正,請參閱:(TE415) 測頭校正 ...
製程控制的智慧製造數據平台
製程控制的智慧製造數據平台 釋放「數據驅動製造 」的威力 如今,工廠蒐集和處理的數據量遠超以往。但是,只有在正確的時間獲取正確的數據,製造業才能真正利用智慧工廠的優勢。 Renishaw Central...
光學尺常見問題
光學尺常見問題 一般資訊 可以使用哪些溶劑清潔光學尺及讀頭? 建議使用的清潔溶劑,需視使用的特定光學尺系統而定,詳情請參閱系統安裝指南 。 Renishaw 讀頭上接頭的針腳分配為何? 在可能情況下,Renishaw 會針對類比及數位輸出讀頭及介面使用的 15 向 D...
Renishaw 工具機測頭提升 60% 的生產效率
一家與 Trevisan 公司合作已久、專門供應石油和天然氣產業閥門的跨國公司,積極尋求一套彈性製造系統 (Flexible Manufacturing System, FMS),以提高閥門生產精度和效率,同時將人為干涉降至最低。Trevisan 採用 Renishaw 一系列的工具機量測解決方案,強化了該系統的製程控制能力。
光學尺與電感型光學尺詞彙表
光學尺與電感型光學尺詞彙表 校準 1) 用於判定、檢查或修正量測系統的精度。 就光學尺詞彙而言,這代表將光學尺回報的位置,與雷射、檢具或其他已知商品進行比較。 2) 在 TONiC 或 ATOM 光學尺設定增量式訊號位準及參考原點定相。 歡迎探索我們的光學尺與電感型光學尺...
最新消息
金屬加工、精密量測、刀具製造、自動化及運動控制產業的新聞。您可下載 Renishaw 最新的產品新聞、個案報導、技術文章及公司新聞。
Renishaw scales facilitate micro-machining research
A close-up of the Ionoptika imprint, the logo is 20 µm in width, and the first ‘i’ just 70 nm wide
與 Renishaw 分享檔案
與 Renishaw 分享檔案 我們目前以 SharePoint Online 作為標準的傳輸方法 請填寫此處表單請求傳輸區域。 若您需要與 Renishaw 分享檔案,請與我們聯繫,以便安排檔案分享及協作區域。您在 Renishaw 的聯絡人,將會選擇最適合您需求的分享選項。 < h5> 您的大名、服務公司及聯絡詳細資料< /h5> < h5> 您的 Re...
Renishaw 將於 TIMTOS 展現製程控制大佈局
邁入後疫情時代,台北國際工具機展(TIMTOS)將於 3 月 6 日至 11 日強勢回歸,被視為台灣邊境解封之後最大規模的國際專業展之一。Renishaw 亦摩拳擦掌準備大秀引領業界的自動化製程控制解決方案,帶您親身體驗「機台校正 – 工件生產 – 品質監控」的完整製程佈局如何能更有效率的提升精進,進而將利潤最大化,歡迎到南港展覽館二館 1 樓 P0413 攤位參觀感受
Renishaw 自動化展秀運動控制新實力
全球領先的精密工程和科學技術公司 Renishaw 將參加在南港展覽館舉辦的 2024 台北國際自動化工業大展,藉由貫徹「製始製終,轉型升級」的主軸,帶您深刻了解 Renishaw 的精密位置回饋編碼器技術如何在製程的各個階段中發揮關鍵作用,協助產業升級。歡迎於 8/21 – 8/24 展覽期間,蒞臨南港展覽館一館 1 樓 I908 攤位參觀。
Renishaw AM technology helps Swinburne electric car to best-ever Formula SAE result
Metal additive manufacturing technology from Renishaw has helped a team of students from Swinburne University of Technology in Melbourne, Australia, to the University’s highest overall score in the...
Renishaw AGILITY® 5 軸三次元量床重磅登場 TMTS 2024
3 月 27 – 31 日,台灣國際工具機展(TMTS 2024)在台北南港展覽館拉開序幕。作為全球領先的量測與製程控制設備領導廠商,Renishaw 展出重量級量測解決方案 — AGILITY 5 軸三次元量床 — 重磅亮相南港一館 4 樓 L0618 攤位,宣告開啟「精於五軸、靈於量測」的劃時代量測方案所帶來的嶄新未來。
Renishaw 以智慧製造主題出展iMTDuo重點推出整合式精密量測, 提升製程控制效益
Renishaw將於 2018年5月9日至12日在台北南港展覽館舉行的台北國際智慧機械暨智慧製造展 (iMTduo) 展出全系列量測解決方案和積層製造系統,為希望利用工業 4.0 所帶來益處的公司,智慧型加工流程帶來生產效益的企業,在K0116 攤位展示最新量測技術,為製造過程帶來的強大功能。
光學尺文章
光學尺文章 現在就聯繫我們的銷售團隊 請與 Renishaw 聯絡以取得更多資訊及與專家交流。 提供資訊、教育和及啟發的內容。Renishaw 發表一系列與光學尺技術、光學尺產品及產業知識相關的深具見解文章。 更多相關文章……
藉由在 Equator™ 檢具系統上使用金屬 3D 列印客製化測針 Renishaw 協助汽車業客戶攻克檢測難題
採用 Renishaw Equator™ 300 自動化檢具系統之後,Linex Manufacturing 滿足了所有檢測速度和精度的要求。然而,在導入工作空間更大的 Equator™ 500 檢具系統之前,他們在實施某個專案的過程中發現,工件邊緣的螺絲孔正好位於檢具系統的工作空間之外,即使在標準測針上使用延長杆也無法接近螺絲孔。最後,他們使用積層製造的客製化測針解決了這個難題。
Renishaw呈獻Primo™ System – 突破舊有商業模式, 為全球引進精密製造科技
Renishaw呈獻Primo™ System – 突破舊有商業模式, 為全球引進精密製造科技 合理成本的「隨用隨付」工具機測頭系統讓各規模的製造商邁向高端製造科技。 Renishaw 是領先市場的工程設計技術公司,將會在 EMO 2015(第 5 廳 D15 攤位)中展示 Renishaw Primo...
Renishaw 正式推出 Equator-X™ 雙效檢具系統
Renishaw 正式推出 Equator-X™ 雙效檢具系統 2025 年 9 月 新型檢具系統進一步拓展了 Equator™ 系列多功能的應用範疇,專為產線製程控制、高速量測及品質保證所設計。 全球量測和製造系統領導品牌 Renishaw,隆重推出專為產線製程控制所打造的全新解決方案 — Equator-X 500 雙效檢具系統...
Renishaw 工具機測頭提升 60% 的生產效率
一家與 Trevisan 公司合作已久、專門供應石油和天然氣產業閥門的跨國公司,積極尋求一套彈性製造系統 (Flexible Manufacturing System, FMS),以提高閥門生產精度和效率,同時將人為干涉降至最低。Trevisan 採用 Renishaw 一系列的工具機量測解決方案,強化了該系統的製程控制能力。
ONENG 與 Renishaw 合作,為半導體精密產業打造全新先進運動平台
先進運動平台是高性能半導體製程設備不可或缺的關鍵。如今,工業自動化和精密加工領域對多功能運動平台的需求日益增長,為滿足這些需求,韓國運動平台製造商 ONENG 與 Renishaw 合作,充分運用 Renishaw 的專業量測和運動控制技術。ONENG 在各種運動平台和微定位平台上採用 Renishaw QUANTiC™ 和 ATOM™ 系列光學尺來提供高精度位置反饋。
In ALIO's tiny world of nano-motion systems, Renishaw encoders provide large performance and cost advantages
Known for its nano-motion stages for biomedical, semiconductor and photovoltaic applications, ALIO Industries depends on Renishaw's TONiC optical encoders for the accuracy and repeatability needed to...
RESOLUTE™ 光學尺聚焦大科學
RESOLUTE™ 光學尺聚焦大科學 挑戰 聚焦鏡的理想形狀是橢球面,但橢球面反射鏡很難製造。替代方法是利用一對相互垂直的反射鏡在兩個維度上聚焦光束;一個非常著名的例子就是柯克派翠克-貝茲 (K-B) 反射鏡系統。 K-B 系統通常安裝在一系列非真空和真空運動平台上,利用光學尺回饋精確地控制反射鏡在光束中的平移和旋轉。由於 X...
Renishaw 於TIMTOS 2017展示全系列量測方案,幫助您改善並有效監控生產製程
2017年-在精密測量和醫療保健領域擁有專業技術的Renishaw 公司,於3月7-12日舉行的第26屆台北國際工具機展 (Renishaw 攤位號碼: 一館1F B0517攤位) 展出全系列先進的量測產品與解決方案,與您分享Renishaw 的生產製程監控理念及經驗, 並於現場演示一系列全新產品及方案,包括XM-60多光束雷射校正儀及全系列機器校準解決方案、 Renishaw AM 400...
Renishaw 將於 TIMTOS 釋放「數據驅動製造」的威力
全球精密量測領導廠商 Renishaw 將於 3 月 3 日至 8 日舉行的台北國際工具機展 (TIMTOS) 中,推出最新的精密量測、製程控制及位置回饋等創新技術,更將首次展出用於製程控制的智慧製造數據平台 - Renishaw Central,全面釋放「數據驅動製造 」的威力,邀您蒞臨南港展覽館二館 1 樓 P0413 攤位參觀和交流。
Renishaw自動化工業大展強力出擊,用「智」動化精密量測解決方案提升製造效率
2018 年7月18 日 -- 2018台北國際自動化工業大展即將開展,全球精密量測領導廠商 Renishaw 將於8月1日至8月4日於台北南港展覽館4樓 N1028 攤位帶來精準的運動控制方案以及多項精密量測解決方案,透過智慧製造的方式,幫助廣大製造業者們更進一步體驗到自動化帶來的龐大效益。
Renishaw 金屬 3D 列印技術助國研院儀科中心推動生醫產業創意與發展
3D 列印技術發展快速,應用領域包括從汽車、服裝、人造器官、交通工具零組件、以至生活用品或時尚配飾等。將 3D 列印應用在醫療產業亦更見廣泛,伴隨全球對生物科技、醫療、健康照護產業需求日益增加,積層製造 - 特別是金屬 3D 列印技術 - 更被視為成為未來生醫科技應用的一大趨勢,除了可突破傳統加工的限制,避免材料浪費,亦有效縮短複雜工件設計與製作時間,提升生產與醫療效率,因而備受矚目。 國研...
Renishaw 測頭可為精密工程轉包商減少廢品並節省時間
Intoco (Independent Tool Consultants Ltd) 的總部位於英國 Gloucestershire,其先進的製造部門是精密轉包工程的絕佳典範。該公司的五軸同動加工中心機與 3D 實體建模能力透過對品質控制的承諾進一步強化,而其三台高規格的 CNC 工具機配備即是來自 Renishaw 的接觸式測頭技術。
卓越的 5 軸技術
卓越的 5 軸技術 延續超過 50 年的創新基因,專為搭配 REVO 5 軸多感測器而生的 AGILITY 系列三次元量床融合了 Renishaw 對技術的堅持、對市場的深刻洞察以及對使用者的高品質承諾,進一步提升 5 軸量測技術的應用價值。AGILITY 系列三次元量床無論在機器結構設計、材質選擇、生產技術等方面均呈現 Renishaw 對 5 軸技術精益求精的追求,是 Ren...
Renishaw on high with Airbus A380 Superjumbo
Airbus A380 aeroplane utilises linear encoders on wing-panel assembly machine
有關 Renishaw 接觸式刀具設定系統的問題
有關 Renishaw 接觸式刀具設定系統的問題 問:如何變更逼近及量測進給率? 答:您需要修改巨集軟體,請聯絡 Renishaw 技術支援 團隊取得更多詳細資訊。 問:可以只進行長度校正嗎? 答:不行,校正循環將檢查長度與直徑。 問:校正循環何時執行? 答:完成初始設定後,自動校正循環就會以適合加工製程要求的間隔執行。 問:如何對準刀具設定系統? 答:請參閱 TS27R 或...
Renishaw 藉 RLS 磁性編碼器幫助 Dynisma「登峰造極」
Renishaw 藉 RLS 磁性編碼器幫助 Dynisma「登峰造極」 在航空領域,飛行模擬器對於飛行員和工程師來說是至關重要的工具。使用飛行模擬器可以在地面上安全地進行飛行測試和飛行員訓練。對於精英賽車運動和汽車領域的客戶,Dynisma 公司率先推出了一種新型運動產生器 DMG-1。它可以精確模擬細微的運動細節,提供完全身歷其境的駕駛體驗。DMG-1 也適用於汽車研發階...
Renishaw 與 RLS 共同推進機器人的發展之路
協作機器人的變革將改變老年人的輔助護理方式,人們與工作環境的互動,甚至外科醫生施行心臟手術的方式。RLS d.o.o. 是 Renishaw 的關聯公司,與德國 TQ-RoboDrive 公司(TQ 集團的關係企業之一)有多年的密切合作關係。
Renishaw 減少航空葉輪製造商的加工時間
Renishaw 減少航空葉輪製造商的加工時間 挑戰 內容根據墨西哥現代化機械加工廠雜誌文章整理,並由其編輯授權發佈。 背景 Honeywell 在墨西哥契瓦瓦州 (Chihuahua) 的製造廠進行葉輪加工製程。工廠定期進行研磨、銑削、車削和鑽孔程序,亦搭配最新的機械設備。此處生產的葉輪直徑從 14 英寸到 17 英寸不等。大部分由鈦製成,除了其中一種是由鋁製成。契...
虛擬實境 (VR) 應用:Renishaw 編碼器的精度與重複性呈現出視覺科技之美
虛擬實境 (VR) 應用:Renishaw 編碼器的精度與重複性呈現出視覺科技之美 虛擬實境 (VR) 一詞是指透過電腦模擬的「虛擬」環境中,營造出現實或想像環境中的實體存在。這項技術原先是專為在虛擬環境中訓練專業人士而設計的,例如以飛行模擬器訓練機師,讓學員藉此磨練自身的技能,而且無須承擔操作失誤的風險。 VR...
A-6551-0300 - 工具套件用於 Renishaw RMI-QE 介面
此工具套件用於安裝及維護 Renishaw RMI-QE 介面裝置。
Renishaw 技術協助 Breton 校正廠內機械設備,並控制其產出品質
Breton SpA 希望將工具機製造納入建造石材加工機械設備的核心業務之中,為因應更高的精準度需求,因此自 Renishaw 引進約 30 組裝置,其中包括雷射干涉儀、旋轉軸校正儀、循圓測試儀及接觸觸發式測頭。也因為這樣,Breton 的高速五軸 CNC 加工中心系列產品,成為全球最先進的機種之一。
A-4038-1010 - 擴充件,L 100 mm,用於 Renishaw RMP60M 及 OMP60M
Renishaw 製造全方位系列的延長桿和轉接器,以利增加元件的滲透。
A-4038-1027 - 擴充件,L 150 mm,用於 Renishaw RMP60M 及 OMP60M
Renishaw 製造全方位系列的延長桿和轉接器,以利增加元件的滲透。
A-4038-1028 - 擴充件,L 200 mm,用於 Renishaw RMP60M 及 OMP60M
Renishaw 製造全方位系列的延長桿和轉接器,以利增加元件的滲透。
ATOM™ 光學尺診斷套件
ATOM™ 光學尺診斷套件 提供 ATOM 診斷套件,透過回報系統效能和遠端訊號監控等方式,協助處理棘手的安裝作業與系統最佳化。 ATOM 診斷套件是什麼? ATOM 線性及旋轉 (角度) 編碼器系統搭載足以供安裝使用的整合式設定 LED。具有最棘手設定要求的客戶,現在可透過選購的 ATOM...
TONiC™ 光學尺診斷套件
TONiC™ 光學尺診斷套件 提供 TONiC 診斷套件,透過回報系統效能和遠端訊號監控等方式,協助處理棘手的安裝作業與系統最佳化。 軟體 下載版本 相容光學尺系統 診斷工具 下載連結 TONiC 診斷軟體 1.
Case study: Combined MWIR Raman thermography for improved thermal control in semiconductor devices
Raman thermography uses the Raman spectrum from a semiconductor device to determine the local temperature with submicron lateral spatial resolution.
A-5475-0060 - 適用於 Renishaw 刀具長度設定系統 (LTS) 的工具套件
此工具套件用於安裝及維護 Renishaw 刀具長度設定系統 (LTS)。
Renishaw EquatorTM ????? NIMS ????????????????? 85%
???????????????????,????????????????????????????? (National Institute of Metalworking Skills, NIMS) ?????????????????? Renishaw ??????????? Equator™ ????,??????? NIMS ????????????????????,?? Renish...
A-4038-0300 - Renishaw RMP60、OMP60、RMP600 與 OMP600 的電池盒
A-4038-0300 Renishaw RMP60、OMP60、RMP600 與 OMP600 的電池盒 Renishaw RMP60、OMP60、RMP600 及 OMP600 拆卸式電池架。需要電池類型 2 x AA 1.5 V 鹼性或亞硫酸氯基鋰。
Renishaw 工具機測頭協助 Hammond Engineering 提高生產效率
Hammond Engineering 是位於澳洲的一間工廠,他們發現手動設定工件位置不僅耗時,而且重複精度也低,因此轉而考慮機上測頭量測的可行性。自從使用 Renishaw OMP40-2 光學傳輸測頭之後,該公司成功加快了生產設定時間,並且提高了生產效率。
有關 Renishaw 非接觸式刀具設定系統的問題
有關 Renishaw 非接觸式刀具設定系統的問題 以下為 Renishaw 非接觸式刀具設定測頭的常見問題清單。 如果您的問題未能獲得解答,請聯絡 Renishaw 技術支援 團隊。 問:可量測的刀具類型為何? 答:Ø0.
A-4038-0304 - Renishaw 工具套件,用於 RMP60 及 OMP60
A-4038-0304 Renishaw 工具套件,用於 RMP60 及 OMP60 此工具套件用於安裝及維護 OMP60、OMP60M、OMP600、RMP60、RMP600、RMP60M、OTS 和 RTS。