Filter by
Results found for Renishaw
Renishaw 工具機測頭提升 60% 的生產效率
一家與 Trevisan 公司合作已久、專門供應石油和天然氣產業閥門的跨國公司,積極尋求一套彈性製造系統 (Flexible Manufacturing System, FMS),以提高閥門生產精度和效率,同時將人為干涉降至最低。Trevisan 採用 Renishaw 一系列的工具機量測解決方案,強化了該系統的製程控制能力。
Renishaw 以雷射技術協助 Standard Tool & Mold 實現精確刀具設定
為了尋求機上刀具量測技術支援,Standard Tool & Mold 從工程技術領域的跨國公司 Renishaw 購入了一款高精度藍光雷射刀具設定系統 — 新型 NC4+ Blue 雷射刀具設定系統
Case study: Quality control of diamond-like carbon
New Plasma Technologies (NPT), based in Moscow, Russia, uses a Renishaw inVia confocal Raman microscope for investigating the structure and chemical properties of materials, non-destructively.
RESOLUTE™ 光學尺聚焦大科學
RESOLUTE™ 光學尺聚焦大科學 2021 年 7 月 IRELEC Alcen 是一家法國科技公司,總部位於格勒諾布爾 (Grenoble),專為全球同步加速器設施製造光學機械和機器人等系統。 同步加速器(一種粒子加速器)是一種極其強大的 X 射線,可用於材料物理學、化學和分子生物學等領域的科學研究。英國牛津郡的鑽石光源 (Diamond Light Source, DLS) 就...
Renishaw 將於 TIMTOS 展現製程控制大佈局
邁入後疫情時代,台北國際工具機展(TIMTOS)將於 3 月 6 日至 11 日強勢回歸,被視為台灣邊境解封之後最大規模的國際專業展之一。Renishaw 亦摩拳擦掌準備大秀引領業界的自動化製程控制解決方案,帶您親身體驗「機台校正 – 工件生產 – 品質監控」的完整製程佈局如何能更有效率的提升精進,進而將利潤最大化,歡迎到南港展覽館二館 1 樓 P0413 攤位參觀感受
Renishaw 自動化展秀運動控制新實力
全球領先的精密工程和科學技術公司 Renishaw 將參加在南港展覽館舉辦的 2024 台北國際自動化工業大展,藉由貫徹「製始製終,轉型升級」的主軸,帶您深刻了解 Renishaw 的精密位置回饋編碼器技術如何在製程的各個階段中發揮關鍵作用,協助產業升級。歡迎於 8/21 – 8/24 展覽期間,蒞臨南港展覽館一館 1 樓 I908 攤位參觀。
Renishaw AM technology helps Swinburne electric car to best-ever Formula SAE result
Metal additive manufacturing technology from Renishaw has helped a team of students from Swinburne University of Technology in Melbourne, Australia, to the University’s highest overall score in the...
Renishaw AGILITY® 5 軸三次元量床重磅登場 TMTS 2024
3 月 27 – 31 日,台灣國際工具機展(TMTS 2024)在台北南港展覽館拉開序幕。作為全球領先的量測與製程控制設備領導廠商,Renishaw 展出重量級量測解決方案 — AGILITY 5 軸三次元量床 — 重磅亮相南港一館 4 樓 L0618 攤位,宣告開啟「精於五軸、靈於量測」的劃時代量測方案所帶來的嶄新未來。
Renishaw 以智慧製造主題出展iMTDuo重點推出整合式精密量測, 提升製程控制效益
Renishaw將於 2018年5月9日至12日在台北南港展覽館舉行的台北國際智慧機械暨智慧製造展 (iMTduo) 展出全系列量測解決方案和積層製造系統,為希望利用工業 4.0 所帶來益處的公司,智慧型加工流程帶來生產效益的企業,在K0116 攤位展示最新量測技術,為製造過程帶來的強大功能。
A-6551-0300 - 工具套件用於 Renishaw RMI-QE 介面
此工具套件用於安裝及維護 Renishaw RMI-QE 介面裝置。
光學尺文章
光學尺文章 現在就聯繫我們的銷售團隊 請與 Renishaw 聯絡以取得更多資訊及與專家交流。 提供資訊、教育和及啟發的內容。Renishaw 發表一系列與光學尺技術、光學尺產品及產業知識相關的深具見解文章。 更多相關文章……
藉由在 Equator™ 檢具系統上使用金屬 3D 列印客製化測針 Renishaw 協助汽車業客戶攻克檢測難題
採用 Renishaw Equator™ 300 自動化檢具系統之後,Linex Manufacturing 滿足了所有檢測速度和精度的要求。然而,在導入工作空間更大的 Equator™ 500 檢具系統之前,他們在實施某個專案的過程中發現,工件邊緣的螺絲孔正好位於檢具系統的工作空間之外,即使在標準測針上使用延長杆也無法接近螺絲孔。最後,他們使用積層製造的客製化測針解決了這個難題。
A-4038-1010 - 擴充件,L 100 mm,用於 Renishaw RMP60M 及 OMP60M
Renishaw 製造全方位系列的延長桿和轉接器,以利增加元件的滲透。
A-4038-1027 - 擴充件,L 150 mm,用於 Renishaw RMP60M 及 OMP60M
Renishaw 製造全方位系列的延長桿和轉接器,以利增加元件的滲透。
A-4038-1028 - 擴充件,L 200 mm,用於 Renishaw RMP60M 及 OMP60M
Renishaw 製造全方位系列的延長桿和轉接器,以利增加元件的滲透。
Renishaw呈獻Primo™ System – 突破舊有商業模式, 為全球引進精密製造科技
Renishaw呈獻Primo™ System – 突破舊有商業模式, 為全球引進精密製造科技 合理成本的「隨用隨付」工具機測頭系統讓各規模的製造商邁向高端製造科技。 Renishaw 是領先市場的工程設計技術公司,將會在 EMO 2015(第 5 廳 D15 攤位)中展示 Renishaw Primo...
Renishaw 正式推出 Equator-X™ 雙效檢具系統
Renishaw 正式推出 Equator-X™ 雙效檢具系統 2025 年 9 月 新型檢具系統進一步拓展了 Equator™ 系列多功能的應用範疇,專為產線製程控制、高速量測及品質保證所設計。 全球量測和製造系統領導品牌 Renishaw,隆重推出專為產線製程控制所打造的全新解決方案 — Equator-X 500 雙效檢具系統...
Renishaw 工具機測頭提升 60% 的生產效率
一家與 Trevisan 公司合作已久、專門供應石油和天然氣產業閥門的跨國公司,積極尋求一套彈性製造系統 (Flexible Manufacturing System, FMS),以提高閥門生產精度和效率,同時將人為干涉降至最低。Trevisan 採用 Renishaw 一系列的工具機量測解決方案,強化了該系統的製程控制能力。
A-5475-0060 - 適用於 Renishaw 刀具長度設定系統 (LTS) 的工具套件
此工具套件用於安裝及維護 Renishaw 刀具長度設定系統 (LTS)。
A-4038-0300 - Renishaw RMP60、OMP60、RMP600 與 OMP600 的電池盒
A-4038-0300 Renishaw RMP60、OMP60、RMP600 與 OMP600 的電池盒 Renishaw RMP60、OMP60、RMP600 及 OMP600 拆卸式電池架。需要電池類型 2 x AA 1.5 V 鹼性或亞硫酸氯基鋰。
In ALIO's tiny world of nano-motion systems, Renishaw encoders provide large performance and cost advantages
Known for its nano-motion stages for biomedical, semiconductor and photovoltaic applications, ALIO Industries depends on Renishaw's TONiC optical encoders for the accuracy and repeatability needed to...
Renishaw's service options
Renishaw's service options 請聯絡我們進行服務、重新校正或升級 欲安排服務、重新校正,或討論可能的升級套件,請聯繫當地辦事處 。 產品服務 為了符合客戶的需求,Renishaw 已開發許多服務解決方案。為確保機器的有效運行時間,Renishaw 會在隨當的時候為客戶提供產品更換、測試、維修及報告等配套服務。Renishaw 依個案提供這些服務,以及為身處不同地...
Windows® 平板電腦安裝:機上應用程式
Windows® 平板電腦安裝:機上應用程式 安裝 Windows 平板電腦,以及 Set and Inspect 和 Reporter 等 Renishaw 機上應用程式的影片指南。 若您有任何進一步問題,請聯絡當地 Renishaw 服務中心 。 CNC 機上量測應用程式:在 Windows® 平板電腦上安裝 ???????? Renishaw ???????????Window...
A-2033-0830 - Renishaw 接收器安裝支架
通用安裝支架可搭配所有 Renishaw 工具機測頭系統接收器使用。隨附固定螺絲、墊圈和螺帽。
A-4038-0304 - Renishaw 工具套件,用於 RMP60 及 OMP60
A-4038-0304 Renishaw 工具套件,用於 RMP60 及 OMP60 此工具套件用於安裝及維護 OMP60、OMP60M、OMP600、RMP60、RMP600、RMP60M、OTS 和 RTS。
ONENG 與 Renishaw 合作,為半導體精密產業打造全新先進運動平台
先進運動平台是高性能半導體製程設備不可或缺的關鍵。如今,工業自動化和精密加工領域對多功能運動平台的需求日益增長,為滿足這些需求,韓國運動平台製造商 ONENG 與 Renishaw 合作,充分運用 Renishaw 的專業量測和運動控制技術。ONENG 在各種運動平台和微定位平台上採用 Renishaw QUANTiC™ 和 ATOM™ 系列光學尺來提供高精度位置反饋。
A-5191-0300 - 適用於 Renishaw OMM-2 和 OMI-2/OMI-2T 的工具套件
A-5191-0300 適用於 Renishaw OMM-2 和 OMI-2/OMI-2T 的工具套件 與 Renishaw OMM-2 接收器及 OMI-2/OMI-2T 組合式介面和接收器裝置搭配使用的工具套件。
Renishaw 於TIMTOS 2017展示全系列量測方案,幫助您改善並有效監控生產製程
2017年-在精密測量和醫療保健領域擁有專業技術的Renishaw 公司,於3月7-12日舉行的第26屆台北國際工具機展 (Renishaw 攤位號碼: 一館1F B0517攤位) 展出全系列先進的量測產品與解決方案,與您分享Renishaw 的生產製程監控理念及經驗, 並於現場演示一系列全新產品及方案,包括XM-60多光束雷射校正儀及全系列機器校準解決方案、 Renishaw AM 400...
輔助設備
輔助設備 輔助設備補給品 如需完整的輔助設備,搭配 AM 系統的日常作業,請與當地 Renishaw 銷售團隊聯絡。 Renishaw 擁有全球銷售和支援網路。 Renishaw 提供完整的專用輔助設備產品,以補足並充分發揮先進積層製造系統的潛能 RBV 輔助設備可輕鬆融入 Renishaw AM 系統建構容積之中,由使用者快速輕鬆地安裝及移除。 RBV...
Renishaw 將於 TIMTOS 釋放「數據驅動製造」的威力
全球精密量測領導廠商 Renishaw 將於 3 月 3 日至 8 日舉行的台北國際工具機展 (TIMTOS) 中,推出最新的精密量測、製程控制及位置回饋等創新技術,更將首次展出用於製程控制的智慧製造數據平台 - Renishaw Central,全面釋放「數據驅動製造 」的威力,邀您蒞臨南港展覽館二館 1 樓 P0413 攤位參觀和交流。
Renishaw自動化工業大展強力出擊,用「智」動化精密量測解決方案提升製造效率
2018 年7月18 日 -- 2018台北國際自動化工業大展即將開展,全球精密量測領導廠商 Renishaw 將於8月1日至8月4日於台北南港展覽館4樓 N1028 攤位帶來精準的運動控制方案以及多項精密量測解決方案,透過智慧製造的方式,幫助廣大製造業者們更進一步體驗到自動化帶來的龐大效益。
Renishaw 金屬 3D 列印技術助國研院儀科中心推動生醫產業創意與發展
3D 列印技術發展快速,應用領域包括從汽車、服裝、人造器官、交通工具零組件、以至生活用品或時尚配飾等。將 3D 列印應用在醫療產業亦更見廣泛,伴隨全球對生物科技、醫療、健康照護產業需求日益增加,積層製造 - 特別是金屬 3D 列印技術 - 更被視為成為未來生醫科技應用的一大趨勢,除了可突破傳統加工的限制,避免材料浪費,亦有效縮短複雜工件設計與製作時間,提升生產與醫療效率,因而備受矚目。 國研...
卓越的 5 軸技術
卓越的 5 軸技術 延續超過 50 年的創新基因,專為搭配 REVO 5 軸多感測器而生的 AGILITY 系列三次元量床融合了 Renishaw 對技術的堅持、對市場的深刻洞察以及對使用者的高品質承諾,進一步提升 5 軸量測技術的應用價值。AGILITY 系列三次元量床無論在機器結構設計、材質選擇、生產技術等方面均呈現 Renishaw 對 5 軸技術精益求精的追求,是 Ren...
Renishaw 測頭可為精密工程轉包商減少廢品並節省時間
Intoco (Independent Tool Consultants Ltd) 的總部位於英國 Gloucestershire,其先進的製造部門是精密轉包工程的絕佳典範。該公司的五軸同動加工中心機與 3D 實體建模能力透過對品質控制的承諾進一步強化,而其三台高規格的 CNC 工具機配備即是來自 Renishaw 的接觸式測頭技術。
有關 Renishaw 接觸式刀具設定系統的問題
有關 Renishaw 接觸式刀具設定系統的問題 問:如何變更逼近及量測進給率? 答:您需要修改巨集軟體,請聯絡 Renishaw 技術支援 團隊取得更多詳細資訊。 問:可以只進行長度校正嗎? 答:不行,校正循環將檢查長度與直徑。 問:校正循環何時執行? 答:完成初始設定後,自動校正循環就會以適合加工製程要求的間隔執行。 問:如何對準刀具設定系統? 答:請參閱 TS27R 或...
Renishaw 藉 RLS 磁性編碼器幫助 Dynisma「登峰造極」
Renishaw 藉 RLS 磁性編碼器幫助 Dynisma「登峰造極」 在航空領域,飛行模擬器對於飛行員和工程師來說是至關重要的工具。使用飛行模擬器可以在地面上安全地進行飛行測試和飛行員訓練。對於精英賽車運動和汽車領域的客戶,Dynisma 公司率先推出了一種新型運動產生器 DMG-1。它可以精確模擬細微的運動細節,提供完全身歷其境的駕駛體驗。DMG-1 也適用於汽車研發階...
Renishaw 與 RLS 共同推進機器人的發展之路
協作機器人的變革將改變老年人的輔助護理方式,人們與工作環境的互動,甚至外科醫生施行心臟手術的方式。RLS d.o.o. 是 Renishaw 的關聯公司,與德國 TQ-RoboDrive 公司(TQ 集團的關係企業之一)有多年的密切合作關係。
Renishaw 減少航空葉輪製造商的加工時間
Renishaw 減少航空葉輪製造商的加工時間 挑戰 內容根據墨西哥現代化機械加工廠雜誌文章整理,並由其編輯授權發佈。 背景 Honeywell 在墨西哥契瓦瓦州 (Chihuahua) 的製造廠進行葉輪加工製程。工廠定期進行研磨、銑削、車削和鑽孔程序,亦搭配最新的機械設備。此處生產的葉輪直徑從 14 英寸到 17 英寸不等。大部分由鈦製成,除了其中一種是由鋁製成。契...
光學尺可靠性
光學尺可靠性 高可靠性的光源 Renishaw 編碼器僅使用高可靠性的 LED 光源。不過在連續運作情況下,所有長時間使用的 LED 都會出現自然退化及光輸出降低等現象。TONiC 讀頭就是 Renishaw 預防此類退化的最佳範例;任何光輸出降低都會由監控光輸出的 DC 光伺服補償,並據此調整 LED 亮度。 先進光學設計 所有 Renishaw 增量式編碼器皆搭載獨特的過...
Hydraulic block manifold redesign for additive manufacturing
Additive manufacturing case study: Hydraulic block manifld re-design for AM: Additive manufacturing is highly suited for the design and manufacture of manifolds due to the technologies ability to...
RenAM 500Q powers mass production of medical components for Permedica
Renishaw has collaborated with medical devices specialist, Permedica, to develop AM processes for the mass production of medical components in the healthcare industry, driving industry innovation.
Case study: The mechanical properties of primary feathers - a PhD thesis from the University of Southampton
Christian Laurent gained his Ph.
Renishaw NC4
改良版 NC4 快速、堅固耐用且靈活的非接觸式刀具設定系統
虛擬實境 (VR) 應用:Renishaw 編碼器的精度與重複性呈現出視覺科技之美
虛擬實境 (VR) 應用:Renishaw 編碼器的精度與重複性呈現出視覺科技之美 虛擬實境 (VR) 一詞是指透過電腦模擬的「虛擬」環境中,營造出現實或想像環境中的實體存在。這項技術原先是專為在虛擬環境中訓練專業人士而設計的,例如以飛行模擬器訓練機師,讓學員藉此磨練自身的技能,而且無須承擔操作失誤的風險。 VR...
Renishaw 技術協助 Breton 校正廠內機械設備,並控制其產出品質
Breton SpA 希望將工具機製造納入建造石材加工機械設備的核心業務之中,為因應更高的精準度需求,因此自 Renishaw 引進約 30 組裝置,其中包括雷射干涉儀、旋轉軸校正儀、循圓測試儀及接觸觸發式測頭。也因為這樣,Breton 的高速五軸 CNC 加工中心系列產品,成為全球最先進的機種之一。
A-2063-7587 - Renishaw LP2 C 扳手
用於拆開測頭前蓋的 LP2 C 扳手。
Renishaw 工具機測頭協助 Hammond Engineering 提高生產效率
Hammond Engineering 是位於澳洲的一間工廠,他們發現手動設定工件位置不僅耗時,而且重複精度也低,因此轉而考慮機上測頭量測的可行性。自從使用 Renishaw OMP40-2 光學傳輸測頭之後,該公司成功加快了生產設定時間,並且提高了生產效率。
有關 Renishaw 非接觸式刀具設定系統的問題
有關 Renishaw 非接觸式刀具設定系統的問題 以下為 Renishaw 非接觸式刀具設定測頭的常見問題清單。 如果您的問題未能獲得解答,請聯絡 Renishaw 技術支援 團隊。 問:可量測的刀具類型為何? 答:Ø0.