Filter by
Results found for About Renishaw

Renishaw 工具機測頭協助 Hammond Engineering 提高生產效率
Hammond Engineering 是位於澳洲的一間工廠,他們發現手動設定工件位置不僅耗時,而且重複精度也低,因此轉而考慮機上測頭量測的可行性。自從使用 Renishaw OMP40-2 光學傳輸測頭之後,該公司成功加快了生產設定時間,並且提高了生產效率。

Renishaw conformal cooling solutions prove a boost to moulding productivity
The use of cores incorporating conformal cooling in the moulds for its plastic casings has allowed Alfred Kärcher GmbH & Co.

Renishaw Equator™ 檢具協助主要航太製造商提升產量
Senior Aerospace Weston 希望以更高的效率檢測關鍵航太結構零件,因此尋求 Renishaw 提供超越同級的 Equator™ 檢具系統。Equator 檢具縮短約 75% 的零件檢測時間,提供更全面的產品追溯性。

自研自製一站式量測解決方案
AGILITY 配備 Renishaw 自研自製的 5 軸系統、控制器、量測軟體以及其他配件,您可以在最短的時間內得到可靠的量測結果。通過掌握 Renishaw 自主研發的一整套量測解決方案,使用者可以領略業界最新量測技術的極致魅力,應對工業量測領域的一切挑戰。

光學尺白皮書
光學尺白皮書 探索最新的 Renishaw 光學尺白皮書,深入瞭解進階設計、效能與應用。 現在就聯繫我們的銷售團隊 請與 Renishaw 聯絡以取得更多資訊及與專家交流。 調諧品質阻尼器幫助 FORTiS™ 光學尺實現領先級抗振性 工具機在運作過程中會產生明顯的振動,對封閉型定位光學尺量測精度產生不利影響。此白皮書顯示,當以各種振幅進行測試時,FORTiS 光學尺具有良好...

全新Renishaw 台灣分公司喬遷新址,隆重開幕
2016年10月5 日 - 全球領先的工程與科學技術公司 Renishaw 發佈台灣分公司正式邁向新一頁,其全新辦公室於今天正式開幕。Renishaw 台灣分公司之新址座落於台中市精密機械科技創新園區內 (台中市南屯區精科七路2號2樓),園區設施完善,聚集機械產業技術翹楚,讓 Renishaw 能夠就近提供服務給園區內如友嘉、東台、上銀等重要工具機產業客戶。

公司沿革
公司沿革 100 字 使用條款 您已進入 Renishaw 的「媒體中心」,其中您會發現核准前的 Renishaw 企業、產品及人員影像和文字 (以下稱「影像」)。Renishaw 擁有此媒體中心內含之所有影像的著作權。自本網站下載日期算起的一年內,您獲得我們非專屬、免權利金的授權,在符合使用條款的前提下,您可以將影像用於非商業用途。 下載及/或使用這些影像,即表示您同意受這些使用條款...

Renishaw 光學尺全力提昇表面貼裝元件印刷技術
電子產品,尤其是智慧型手機,平板電腦等 3C 產品,預計未來將會持續往高性能,輕薄微型化的方向發展。台灣友厚新科技股份有限公司一直致力為業界開發針對工業製程的高階設備,與 Renishaw 追求創新的理念一致,他們開發的被動元件印刷設備採用 Renishaw ATOM 系列超微型光學尺系統,為電子產品實現微型化。

KES Machine 憑藉 Renishaw 多光束校正儀提升客戶服務水準
為了成為客戶首選的校正服務提供者,KES Machine LLC 拓展了與全球工程技術領域公司 Renishaw 間的合作。透過投資 Renishaw XM-60 和 XM-600 多光束校正儀,KES 實現了快速獲取精確的量測數據,並且能夠提供優質的校正和測頭量測服務,從而提升了客戶服務水準。

Lamborghini saves €150K a year with Renishaw tool breakage detection systems
After the retrofit of Renishaw TRS2 tool recognition systems, SAME DEUTZ-FAHR, manufacturer of Lamborghini, SAME and DEUTZ-FAHR tractors, has seen a dramatic reduction in the time for essential but...

Precision manufacturer relies on Renishaw for the production of critical components
Associated Tools, a Kolkata based Indian manufacturing company, uses BFW, LMW and Hurco machine tools, each one fitted with Renishaw touch trigger inspection probes and tool setting systems, for...

Renishaw produces a prototype nose tip for the BLOODHOUND Supersonic car
Renishaw, one of the UK’s leading engineering technologies companies, is contributing its knowledge in additive manufacturing to create key prototype parts for the BLOODHOUND Supersonic Car, which...

Renishaw 開放式光學尺系列產品
如果您已熟悉 Renishaw 開放式光學尺系列,請選擇下列產品選項:RESOLUTE™ 及 EVOLUTE™ 絕對式光學尺系列,以及 ATOM™、ATOM DX™、VIONiC™、QUANTiC 及 TONiC™ 增量式光學尺系列。

AxiSet™ Check-Up
Renishaw 推出 AxiSet 這款符合成本效益的全新解決方案,擴充領導市場的工具機測試和校正系統系列,用於檢查旋轉軸的對齊和定位效能。若發生可導致加工設定時間拉長,以及零件不合格的機器校準與幾何形狀不佳之情況,五軸綜合加工機與銑車複合加工機的使用者,可以在幾分鐘內即發現並回報。

為什麼選擇測頭?
為什麼選擇測頭? 測頭 是精心製造的開關,在接觸時觸發,會在「事件」發生時,也就是接觸物件表面時,具備高度重複觸發特性。 增加自動化操作進而降低人為介入 貴公司經常需要仰賴技術資深的操作員保持機器的正常運作,而導致人工成本及超時加班費用居高不下嗎?或者工程師忙著從事現場支援,完全無餘力開發新製程? 若您能夠將手動設定和量測程序自動化呢? 降低現場支援成本 減少直接的人力成本...

AGILITY® 三次元量床系列及行業應用
AGILITY® 三次元量床系列及行業應用 AGILITY 三次元量床系列擁有 S 系列加工現場和 L 系列量測實驗室應用的型號,配合使用者的不同應用,提供一流的量測解決方案,以滿足包括消費電子、汽車、航太等各行業對精密量測以及品質控制的要求。 AGILITY L 系列實驗室型設備 AGILITY L 適合應用在品質控制實驗室,進行快速且高效的多感測器 5 軸量測。 可以在 18...

光學尺個案研究和應用要點
Renishaw 品牌光學尺在滿足量測需求方面上廣受客戶的敬重與信任。我們的一系列個案研究和應用要點展現出 Renishaw 的位置編碼器解決方案。應用遍及電子裝置、工具機製造商、精密製造、科學研究、航太及醫療保健等各種領域。

Raman spectroscopy for art and cultural heritage
Raman spectroscopy for art and cultural heritage 保存樣品 拉曼分析為非接觸式、非破壞性技術,因此可無損保存樣品。您可以進行現場量測,無須剝除分析用碎片。 分析大型樣品 大型樣品對 Renishaw 的拉曼系統 而言,完全不是問題。如果將樣品移至儀器,靈活取樣臂等專用配件可提供最佳取樣條件。若要將大型物體直接置於顯微鏡下,我們的...

Licensing user guides
All current How To Guides to assist in the use of the Renishaw Licence Manager and the downloading of software

Renishaw GUI 操作簡單幫助模座生產達「零誤差」目標
塑膠模座整組生產精度要求高,傳統人手量測無法達到零誤差目標;但操作員卻擔心人為操作錯誤損壞工具機測頭。佶滿企業社在競爭激烈的台灣模座加工業界脫穎而出,在於其對高品質生產的追求。 使用了 Renishaw GUI (使用者圖形介面),讓工件/刀具設定及特徵檢測更見簡單容易。 Renishaw GUI 看圖選項的「傻瓜化」操作簡化了測頭設定和量測作業,減少了操作員的人手輸入,一般操作員毋須編程培...

Renishaw 檢測接觸式測頭相關問題
Renishaw 檢測接觸式測頭相關問題 問:要如何校正測頭?多久需要重新校正? 答:請參閱測頭校正影片。 測頭會在下列情況進行校正: 首次使用測頭系統時; 測頭安裝新測針時; 懷疑測針變形或測頭撞擊時; 以固定間隔補償工具機機械變更時; 測頭刀柄復位重複性不佳時。在這種情況下,每次選擇測頭時都需要重新校正。 如需更多資訊瞭解測頭校正,請參閱:(TE415) 測頭校正 ...

升級您的舊型 Renishaw 光學尺系統
升級您的舊型 Renishaw 光學尺系統 此處 提供以上舊型產品的安裝指南。 可能有其他替代產品適合您的應用。請聯絡您當地的 Renishaw 代表,以瞭解更多詳細資訊。 產品 狀態 訂購截止期限 建議替代產品 RSLR20 光學尺 不建議用於新設計 目前可訂購 RSLM20 RESR20 光學尺 不建議用於新設計 目前可訂購 RESM20 RESR40 ...

Renishaw probing simplifies set-up of complex mould tools for BK Tooling
Toolmaking has always been the preserve of craftsmen; even with the arrival of complex CNC machine tools the skill of the toolmaker is still required.

Case study: Renishaw inVia confocal Raman microscope, a workhorse for laboratory testing
The Renishaw inVia confocal Raman microscope was chosen as the spectrometer of choice for the MCFP, as its bespoke configuration is perfectly suited to analysing cultural artefacts with varying...

Productivity+™ - 綜合加工機專用 PC 測頭軟體
Productivity+™ - 綜合加工機專用 PC 測頭軟體 工具機軟體 檢測軟體 刀具設定軟體 GoProbe Productivity+™ Renishaw GUI Set and Inspect Reporter SupaTouch 技術 用於工具機的應用程式 完整的量測程序組。 機上決策制定與製程控制的邏輯陳述式。 檢測與更新的詳細回報。 入門影片 工具機連結...

製程控制的智慧製造數據平台
製程控制的智慧製造數據平台 特性: 透過 Renishaw Central,您可以安心無憂地實現製程自動化和現代化,並利用有效用的數據提升決策能力。 易於使用的數據面板,便於集中監控所有數據。 既可連接單個機器,也可跨多個製造設施連接多個機器。 經過專門設計,能夠連接 Renishaw 和其他供應商的設備。 自動更新工具機變數。...

Renishaw 工具機測頭提升 60% 的生產效率
一家與 Trevisan 公司合作已久、專門供應石油和天然氣產業閥門的跨國公司,積極尋求一套彈性製造系統 (Flexible Manufacturing System, FMS),以提高閥門生產精度和效率,同時將人為干涉降至最低。Trevisan 採用 Renishaw 一系列的工具機量測解決方案,強化了該系統的製程控制能力。

光學尺常見問題
光學尺常見問題 增量式 Renishaw 讀頭纜線是否適合用於需要撓曲纜線的機器人應用? 若未超過讀頭纜線最小彎曲半徑(請參閱相關規格資料表 ),纜線就可達到最低 20,000,000 次運作的撓曲壽命。不過纜線並非設計用於需要旋轉(扭曲)整段長度的應用。並不建議彎曲或撓曲 UHV 讀頭纜線,因為這會對纜線造成損傷。 ...

Renishaw AGILITY® 5 軸三次元量床重磅登場 TMTS 2024
3 月 27 – 31 日,台灣國際工具機展(TMTS 2024)在台北南港展覽館拉開序幕。作為全球領先的量測與製程控制設備領導廠商,Renishaw 展出重量級量測解決方案 — AGILITY 5 軸三次元量床 — 重磅亮相南港一館 4 樓 L0618 攤位,宣告開啟「精於五軸、靈於量測」的劃時代量測方案所帶來的嶄新未來。

最新消息
金屬加工、精密量測、刀具製造、自動化及運動控制產業的新聞。您可下載 Renishaw 最新的產品新聞、個案報導、技術文章及公司新聞。

光學尺與電感型光學尺詞彙表
光學尺與電感型光學尺詞彙表 阿貝誤差 阿貝誤差是一種誤差機制,其中旋轉軸的角度誤差會隨與軸之間的距離而放大。 絕對式 絕對位置本身即最終位置,不受其他任何位置或數值的影響。絕對式光學尺有三種主要類型:真正絕對式、偽絕對式及電池供電絕對式。 真正的絕對式 啟動後立即判定位置...

Renishaw 自動化展秀運動控制新實力
全球領先的精密工程和科學技術公司 Renishaw 將參加在南港展覽館舉辦的 2024 台北國際自動化工業大展,藉由貫徹「製始製終,轉型升級」的主軸,帶您深刻了解 Renishaw 的精密位置回饋編碼器技術如何在製程的各個階段中發揮關鍵作用,協助產業升級。歡迎於 8/21 – 8/24 展覽期間,蒞臨南港展覽館一館 1 樓 I908 攤位參觀。

Renishaw 以智慧製造主題出展iMTDuo重點推出整合式精密量測, 提升製程控制效益
Renishaw將於 2018年5月9日至12日在台北南港展覽館舉行的台北國際智慧機械暨智慧製造展 (iMTduo) 展出全系列量測解決方案和積層製造系統,為希望利用工業 4.0 所帶來益處的公司,智慧型加工流程帶來生產效益的企業,在K0116 攤位展示最新量測技術,為製造過程帶來的強大功能。

Renishaw 將於 TIMTOS 展現製程控制大佈局
邁入後疫情時代,台北國際工具機展(TIMTOS)將於 3 月 6 日至 11 日強勢回歸,被視為台灣邊境解封之後最大規模的國際專業展之一。Renishaw 亦摩拳擦掌準備大秀引領業界的自動化製程控制解決方案,帶您親身體驗「機台校正 – 工件生產 – 品質監控」的完整製程佈局如何能更有效率的提升精進,進而將利潤最大化,歡迎到南港展覽館二館 1 樓 P0413 攤位參觀感受

Renishaw AM technology helps Swinburne electric car to best-ever Formula SAE result
Metal additive manufacturing technology from Renishaw has helped a team of students from Swinburne University of Technology in Melbourne, Australia, to the University’s highest overall score in the...

與 Renishaw 分享檔案
與 Renishaw 分享檔案 若您需要與 Renishaw 分享檔案,請與我們聯繫,以便安排檔案分享及協作區域。您在 Renishaw 的聯絡人,將會選擇最適合您需求的分享選項。 我們目前以 SharePoint Online 作為標準的傳輸方法 請填寫此處表單請求傳輸區域。 < h5> 您的大名、服務公司及聯絡詳細資料< /h5> < h5> 您的 Re...

Renishaw scales facilitate micro-machining research
A close-up of the Ionoptika imprint, the logo is 20 µm in width, and the first ‘i’ just 70 nm wide

藉由在 Equator™ 檢具系統上使用金屬 3D 列印客製化測針 Renishaw 協助汽車業客戶攻克檢測難題
採用 Renishaw Equator™ 300 自動化檢具系統之後,Linex Manufacturing 滿足了所有檢測速度和精度的要求。然而,在導入工作空間更大的 Equator™ 500 檢具系統之前,他們在實施某個專案的過程中發現,工件邊緣的螺絲孔正好位於檢具系統的工作空間之外,即使在標準測針上使用延長杆也無法接近螺絲孔。最後,他們使用積層製造的客製化測針解決了這個難題。

光學尺文章
光學尺文章 提供資訊、教育和及啟發的內容。Renishaw 發表一系列與光學尺技術、光學尺產品及產業知識相關的深具見解文章。 現在就聯繫我們的銷售團隊 請與 Renishaw 聯絡以取得更多資訊及與專家交流。 更多相關文章……

何時使用測頭?
何時使用測頭? Productive Process Pyramid™ Renishaw 的 Productive Process Pyramid™ 提供可在所有製造階段,識別製程控制活動的框架。層層控制可有系統地使用,移除加工過程中的變化,確保組件可接收,並在公差範圍內。 Renishaw...

Renishaw 於TIMTOS 2017展示全系列量測方案,幫助您改善並有效監控生產製程
2017年-在精密測量和醫療保健領域擁有專業技術的Renishaw 公司,於3月7-12日舉行的第26屆台北國際工具機展 (Renishaw 攤位號碼: 一館1F B0517攤位) 展出全系列先進的量測產品與解決方案,與您分享Renishaw 的生產製程監控理念及經驗, 並於現場演示一系列全新產品及方案,包括XM-60多光束雷射校正儀及全系列機器校準解決方案、 Renishaw AM 400...

Renishaw呈獻Primo™ System – 突破舊有商業模式, 為全球引進精密製造科技
Renishaw呈獻Primo™ System – 突破舊有商業模式, 為全球引進精密製造科技 合理成本的「隨用隨付」工具機測頭系統讓各規模的製造商邁向高端製造科技。 Renishaw 是領先市場的工程設計技術公司,將會在 EMO 2015(第 5 廳 D15 攤位)中展示 Renishaw Primo...

Renishaw 工具機測頭提升 60% 的生產效率
一家與 Trevisan 公司合作已久、專門供應石油和天然氣產業閥門的跨國公司,積極尋求一套彈性製造系統 (Flexible Manufacturing System, FMS),以提高閥門生產精度和效率,同時將人為干涉降至最低。Trevisan 採用 Renishaw 一系列的工具機量測解決方案,強化了該系統的製程控制能力。

航空發動機元件製造商 Meyer Tool,使用以軟體驅動的 Equator™ 檢具降低其客製化檢具成本。
Renishaw 新的 Equator 系統是一套以軟體控制的比對檢具,位於美國俄亥俄州辛辛那提市的航空發動機元件製造商 Meyer Tool 使用後,証明能有效降低客製化檢具的成本。Meyer Tool 每年皆需要設計、建置和維護數十部這些昂貴的工具,以提供製程內量測。

Renishaw 將於 TIMTOS 釋放「數據驅動製造」的威力
全球精密量測領導廠商 Renishaw 將於 3 月 3 日至 8 日舉行的台北國際工具機展 (TIMTOS) 中,推出最新的精密量測、製程控制及位置回饋等創新技術,更將首次展出用於製程控制的智慧製造數據平台 - Renishaw Central,全面釋放「數據驅動製造 」的威力,邀您蒞臨南港展覽館二館 1 樓 P0413 攤位參觀和交流。

Renishaw自動化工業大展強力出擊,用「智」動化精密量測解決方案提升製造效率
2018 年7月18 日 -- 2018台北國際自動化工業大展即將開展,全球精密量測領導廠商 Renishaw 將於8月1日至8月4日於台北南港展覽館4樓 N1028 攤位帶來精準的運動控制方案以及多項精密量測解決方案,透過智慧製造的方式,幫助廣大製造業者們更進一步體驗到自動化帶來的龐大效益。

Renishaw 金屬 3D 列印技術助國研院儀科中心推動生醫產業創意與發展
3D 列印技術發展快速,應用領域包括從汽車、服裝、人造器官、交通工具零組件、以至生活用品或時尚配飾等。將 3D 列印應用在醫療產業亦更見廣泛,伴隨全球對生物科技、醫療、健康照護產業需求日益增加,積層製造 - 特別是金屬 3D 列印技術 - 更被視為成為未來生醫科技應用的一大趨勢,除了可突破傳統加工的限制,避免材料浪費,亦有效縮短複雜工件設計與製作時間,提升生產與醫療效率,因而備受矚目。 國研...

Renishaw 測頭可為精密工程轉包商減少廢品並節省時間
Intoco (Independent Tool Consultants Ltd) 的總部位於英國 Gloucestershire,其先進的製造部門是精密轉包工程的絕佳典範。該公司的五軸同動加工中心機與 3D 實體建模能力透過對品質控制的承諾進一步強化,而其三台高規格的 CNC 工具機配備即是來自 Renishaw 的接觸式測頭技術。

RESOLUTE™ 光學尺聚焦大科學
RESOLUTE™ 光學尺聚焦大科學 挑戰 聚焦鏡的理想形狀是橢球面,但橢球面反射鏡很難製造。替代方法是利用一對相互垂直的反射鏡在兩個維度上聚焦光束;一個非常著名的例子就是柯克派翠克-貝茲 (K-B) 反射鏡系統。 K-B 系統通常安裝在一系列非真空和真空運動平台上,利用光學尺回饋精確地控制反射鏡在光束中的平移和旋轉。由於 X...