Filter by
Results found for Retrofit Renishaw
泵浦廠家延長其工具機的壽命同時減少一成左右的當機時間
Renishaw QC20-W 循圓測試系統是廣受歡迎的新舊機台的預防性維護工具。 Aqua Group 旗下位於印度 Coimbatore 的 Aquasub Engineering,是亞洲最大的泵浦製造商之一,即採用 QC20-W 循圓測試系統來降低維護成本、提高產能、減少報廢。
TONiC™ 增量式光學尺為 Astrosysteme Austria 帶來星體方面的潛能
數位世代為天文攝影帶來突飛猛進的發展,專業天文學家與天文台連最遠的星系都能看見。如今 Astrosysteme Austria (ASA) 有了 Renishaw 技術的協助,連熱衷的業餘愛好者都能以經濟實惠的價格觀察並拍攝這些遙遠的太陽系。
TONiC™ 增量式光學尺和 Astrosysteme Austria 攜手遨遊星空
數位化時代引領天文攝影實現了「量子飛躍」,將遙遠的星系瞬間移動到專業天文學家和天文臺眼前。Astrosysteme Austria (ASA) 公司在望遠鏡支架上搭載 Renishaw 技術,為天文學粉絲們提供經濟實惠的天文觀測和攝影設備。
Knust-Godwin 利用積層製造工藝縮短前置時間
工程技術領域的跨國公司 Renishaw 向位於美國德州凱蒂市的精密製造公司 Knust-Godwin 提供了四台RenAM 500Q 金屬積層製造 (AM) 機器。RenAM 500Q 高效能積層製造系統用於批量工業生產,成功幫助 Knust-Godwin 大幅縮短了前置時間。
RESOLUTE™ 與 MELSERVO-J 雙強組合,實現更快速、更精準且可靠的運動控制能力
Renishaw 經產業多方驗證的 RESOLUTE™ 光學尺在採用高速機軸的應用中可實現出色的運動控制。Mitsubishi 推出 MELSERVO-J5 伺服放大器後,機器設計人員將能夠利用 RESOLUTE 光學尺的優勢,加快機器運作速度、提高精度並降低維護成本。
2019 年 EMO 漢諾威工具機大展將展示 REVO® 5 軸量測系統的強化接觸功能,以及 MODUS™ CMM 量測軟體的全新功能
Renishaw 是領先全球的量測系統製造商,將於 2019 年 EMO 漢諾威工具機大展,展出一系列全新的表面粗糙度量測測頭模組,搭配用於 CMM 的 REVO® 5 軸量測系統使用,此外還有 MODUS 量測軟體的全新功能:MODUS Planning 套件。
光學尺在激光掃描器上的應用
科技的進步為人們在生活中帶來諸多的便利,現在人們只需要在導航設備上輸入目標地點,系統就會一步一步把駕駛者帶到目的地,同時提供行程距離、所需時間和路面狀況等詳細駕駛資訊。而這一切都必須依賴一張強大而精確的地圖作為支持。 現代城市急速發展,高樓大廈密集,道路縱橫交錯,如何高效益低成本地製作精確的地圖便成為業界一個重大的挑戰。全球眾多從事激光遙感遙測設備製造的廠商開發的車載 LiDAR 雷射掃描...
光學尺在激光掃描器上的應用
科技的進步為人們在生活中帶來諸多的便利,現在人們只需要在導航設備上輸入目標地點,系統就會一步一步把駕駛者帶到目的地,同時提供行程距離、所需時間和路面狀況等詳細駕駛資訊。而這一切都必須依賴一張強大而精確的地圖作為支持。現代城市急速發展,高樓大廈密集,道路縱橫交錯,如何高效益低成本地製作精確的地圖便成為業界一個重大的挑戰。全球眾多從事激光遙感遙測設備製造的廠商開發的車載 LiDAR 雷射掃描器均...
Study polymers and microplastics with Raman spectroscopy
Study polymers and microplastics with Raman spectroscopy 瞭解聚合物特性,是最佳化聚合物效能的關鍵步驟。Renishaw 拉曼系統提供您所需的功能和靈活性,協助您調查所有聚合物類型。 準確判定層厚度...
校正詳解
校正詳解 進一步探索我們一系列校正解決方案如何提升機器效能。 機台校正及最佳化 現在就聯繫我們的銷售團隊 請與 Renishaw 聯絡以取得更多資訊及與專家交流。 干涉量測法的詳解 雷射干涉量測法是確立已久的距離量測方法,具有很高的精度。瞭解雷射干涉量測法的基本知識,及其如何提供最準確及可重複的校正方法。 深入瞭解 瞭解各種校正產品如何運作及協助改善製程。 案例分析 探索...
Inspection Plus - CNC 工具機專用巨集軟體
Inspection Plus - CNC 工具機專用巨集軟體 工具機連結 工具機產品 改善您的製程 您的加工廠適用哪些產品? 軟硬體支援 工具機客製化解決方案 全新 Hartrol Plus 控制器的設計,可讓工具機易於使用。Set and Inspect 成為完美融入其中的生力軍,其圖形使用者介面可讓操作人員輕鬆編程工具機測頭量測程序。 協鴻工業 (台灣) 使用簡便...
積層製造提高液壓傳動性能
近來,跨國工程公司 Renishaw 與英國 Domin Fluid Power 公司合作,幫助其提高直接驅動閥設計和製造能力。Domin採用金屬積層製造 (AM) 技術成功製成體積更小、性能更優的驅動閥,並且將生產週期從 5.5 個小時縮短到僅1個小時。
RESOLUTE™ UHV 絕對式光學尺的 RGA (殘留氣體分析) 結果
RESOLUTE™ UHV 絕對式光學尺的 RGA (殘留氣體分析) 結果 Renishaw 提供各 RESOLUTE 真空系統使用的 RGA (殘留氣體分析) 資料。顯示真空環境上的編碼器系統效果。 RGA 結果 測試排程 四極質譜儀 (AccuQuad 200 RGA) 用於收集 RGA (殘留氣體分析) 資料。燃燒室壓力使用離子真空計 (G8130)...
REVO RSP2 掃描測頭
REVO RSP2 掃描測頭 RSP 採用 Renishaw 專為降低掃描力和降低測針磨損所設計的端部感應技術。 UCC 控制器可用於管理能搭配 RSP2 使用的測針類型,以確保達成最佳的計量效能。 RSP2 是專門用於 REVO 系統的輕巧型測頭,能夠進行 2D 掃描 (x, y) 和 3D 接觸觸發式量測 (x, y, z)。RSP2 具有一個通用本體,可安裝不同長度、最小觸及範...
What Raman spectroscopy can tell you
What Raman spectroscopy can tell you 拉曼光譜產生化學與結構資訊,有助於我們瞭解更多關於分析物質的資訊。此頁面詳述拉曼光譜的一些優點。 物質區分 您可透過比較物質的拉曼光譜判斷異同。Renishaw inVia 共軛焦拉曼顯微鏡 等高光譜解析度系統,可辨識相同化學物質極為相似的結晶型態 (多形分析)。 此項內容目前僅提供英文版。 您是剛接觸拉曼...
智慧型手機的智慧型 app,讓您隨手掌握工具機測頭技術
智慧型手機和平板電腦等行動技術以及相關的應用程式,已逐漸成為日常休閒生活不可或缺的一環。Renishaw 認為這類技術也可協助多種工作環境,因此為工具機探測硬體的使用者開發了一系列的智慧型手機應用程式。
RLS 磁性編碼器實現兩輪自平衡無人車的穩定性控制
在設計兩輪自平衡無人車時,精準、快速地量測角度旋轉是一項關鍵要求。除此之外,將零組件的重量和尺寸最小化也同樣重要。 東京電機大學 (Tokyo Denki University, TDU) 工學部的學生,透過 Renishaw 旗下 RLS 公司的 RM08 磁性旋轉編碼器解決了這道難題。
RLS 磁性編碼器實現兩輪自平衡無人車的穩定性控制
在設計兩輪自平衡無人車時,精準、快速地量測角度旋轉是一項關鍵要求。除此之外,將零組件的重量和尺寸最小化也同樣重要。 東京電機大學 (Tokyo Denki University, TDU) 工學部的學生,透過 Renishaw 旗下 RLS 公司的 RM08 磁性旋轉編碼器解決了這道難題。
Spirax Sarco(英國)- 老舊工具機的「第二人生」
英國 Spirax Sarco 公司導入了 Renishaw 無線循圓測試儀,並在搬移其高端工具機搬遷至新建廠房的前後,檢查機台可能出現的幾何精度問題。這項價值 3,000 萬英鎊的「聯合專案」中的部分規劃,是將 Spirax 的三家製造廠與新建的 Cheltenham 廠合併。
RENGAGE™ 及 SupaTouch 工具機測頭量測技術盡可能縮短循環時間,達到最高生產力
全球工程技術公司 Renishaw 將在 9 月 16 日至 21 日期間,於 2019 年 EMO 德國漢諾威工具機大展展出 RMP400 工具機測頭及其 SupaTouch 技術。EMO 漢諾威工具機大展是全球金屬加工業最重大的貿易盛會,將展出各種創新成果,推動全球生產技術向前發展。
拉曼光譜說明
Renishaw 自 1990 年代早期開始供應拉曼光譜系統。「拉曼光譜是什麼?」是我們員工經常被問及的問題之一。 這本小冊子能回答這個問題,以及「如何產生拉曼影像?」與「SERS 是什麼?」等這類相關問題。我們希望這本小冊子對您會有所助益。
PH20全新五軸點觸發量測系統
PH20 是 Renishaw(雷尼紹)公司全新推出的又一款量測產品的創新力作,為三次元量床(CMM)的量測性能向前邁開了一大步。 這是將屢獲大獎肯定且專為 REVO® 量測系統研發的五軸技術,首次將其應用於所有規格的CMM機台的點觸發量測。
Blog post: Explaining the ATOM™ encoder’s advanced eccentricity measurement system
Renishaw’s ATOM encoder is a miniature incremental encoder that combines best-in-class performance with the benefits of advanced installation and set-up.
Renishaw's inVia used in conservation activities at the Rijksmuseum in Amsterdam
The Rijksmuseum is the iconic museum of the Netherlands and in 2013, following extensive renovation and restoration, it re-opened its doors to the public.
Wireless QC20-W ballbar loses cable and gains support
NC Service, a Swedish machine tool calibration and maintenance company, who work with key CNC machine users, was one of the first users worldwide to take delivery of Renishaw's QC20-W ballbar.
工具機測頭提升 60% 的生產效率
一家與 Trevisan 公司合作已久、專門供應石油和天然氣產業閥門的跨國公司,積極尋求一套彈性製造系統 (Flexible Manufacturing System, FMS),以提高閥門生產精度和效率,同時將人為干涉降至最低。Trevisan 採用 Renishaw 一系列的工具機量測解決方案,強化了該系統的製程控制能力。
Intoco:Renishaw 測頭可為精密工程轉包商減少廢品並節省時間
Intoco (Independent Tool Consultants Ltd) 的總部位於英國 Gloucestershire,其先進的製造部門是精密轉包工程的絕佳典範。該公司的五軸同動加工中心機與 3D 實體建模能力透過對品質控制的承諾進一步強化,而其三台高規格的 CNC 工具機配備即是來自 Renishaw 的接觸式測頭技術。
Salakazi 賽車隊
在 Stanley Kubrick 的經典影片《奇愛博士》中,Slim Pickens 騎著炸彈從飛機中飛了出去。如果他駕駛的是一輛摩托車,那麼這一定是芬蘭 Salakazi 賽車隊製造的 KTM 硝基甲烷燃料高速賽車。協助馴服 KTM(難以控制的)爆燃問題的功臣是 Renishaw RM22 緊湊型高速磁性旋轉「防爆」編碼器。
工具機測頭提升 60% 的生產效率
一家與 Trevisan 公司合作已久、專門供應石油和天然氣產業閥門的跨國公司,積極尋求一套彈性製造系統 (Flexible Manufacturing System, FMS),以提高閥門生產精度和效率,同時將人為干涉降至最低。Trevisan 採用 Renishaw 一系列的工具機量測解決方案,強化了該系統的製程控制能力。
FORTiS™ 封閉線性絕對式光學尺系統
在製造過程中差異程度越高,導致錯誤的風險就越大。使用 Renishaw 編碼器進行基礎等級的製程控制可協助避免這種風險。FORTiS-S™ 和FORTiS-N™ 線性光學尺有助於實施以下措施,進而提升工具機量測效能並提高可靠性,由此帶來明顯的使用和商業優勢。
三次元量床上的隨基材伸縮光學尺
在選擇光學尺時,光學尺的熱膨脹特性是一個重點 考慮因素。Renishaw 光學尺實際上可分為兩種類型: 一種不受基材的熱脹冷縮所影響(自由伸縮型),另一 種則隨基材的熱脹冷縮而變化(隨基材伸縮型)。本文介紹的是一 個首選隨基材伸縮光學尺的應用案例。
精度決定一切
在航太和汽車領域的精密工程應用中,需要主動檢驗複雜的零 件。義大利的外包製造商 R. Busi 做出了重要決定 — 使用五軸 三次元量床 (CMM) 執行檢測。Renishaw 五軸測頭座幫助 R. Busi 公司解決了日益複雜的零件設計檢驗難題,並且滿足其 公差和重複性要求。
精度決定一切
在航太和汽車領域的精密工程應用中,需要主動檢驗複雜的零件。義大利的外包製造商 R. Busi 做出了重要決定 — 使用五軸三次元量床 (CMM) 執行檢測。Renishaw 五軸測頭座幫助 R. Busi 公司解決了日益複雜的零件設計檢驗難題,並且滿足其公差和重複性要求。
以雷射干涉儀做真直度量測及在移動工作台上的應用
本白皮書詳細介紹了 Renishaw 雷射干涉儀真直度量測光學鏡組的工作原理,接著解釋了如何使用這些光學鏡組來量測移動工作台的真直度;特別著重說明當真直度干涉鏡是移動鏡組時與當反射鏡是移動鏡組時,這兩種設置之間的量測值差異。
ZF 使用精巧、堅固且具備檢測能力的 Equator™ 檢具系統,提升幫浦產量
ZF 使用精巧、堅固且具備檢測能力的 Equator™ 檢具系統,提升幫浦產量 標準件和生產件 實際上,Equator 檢具系統的量測過程由傳統比對量測原理演變而來,它在生產件和指定標準件之間進行比對量測,這便消除了由於溫度變化引起的差異。標準件也是在生產線上使用完全相同的材料和方法生產的;並且始終置於生產環境中,以確保受到相同環境條件的影響。Equator 檢具系統採用創新的高...
Renishaw 金屬 3D 列印技術助國研院儀科中心推動生醫產業創意與發展
3D 列印技術發展快速,應用領域包括從汽車、服裝、人造器官、交通工具零組件、以至生活用品或時尚配飾等。將 3D 列印應用在醫療產業亦更見廣泛,伴隨全球對生物科技、醫療、健康照護產業需求日益增加,積層製造 - 特別是金屬 3D 列印技術 - 更被視為成為未來生醫科技應用的一大趨勢,除了可突破傳統加工的限制,避免材料浪費,亦有效縮短複雜工件設計與製作時間,提升生產與醫療效率,因而備受矚目。
為達高要求的半導體和科學應用,選擇可支援超高真空環境的編碼器
為達高要求的半導體和科學應用,選擇可支援超高真空環境的編碼器 晶圓搬運機器人對編碼器的要求包括: 絕對式光學尺是首選,因為它無需執行基準回零循環,而且即使斷電也能保持控制。 能夠提供具有低週期誤差的高品質位置光學尺回饋,以確保極低的扭矩紋波,實現平穩的速度控制和高精度。 具有位置校驗演算法和附加安全功能,可防止常見故障。...
校正手冊與使用者指南
校正手冊與使用者指南 CARTO 數據庫 若要安裝新版使用指南至 CARTO 程式庫,請下載上方的最新版本。請瀏覽至您的下載資料夾,將您剛下載的使用指南複製到適當的語言目錄。 C:\Users\Public\Public Documents\Renishaw Carto\Library\ 如果所需目錄不存在,請使用以下語言代碼建立新資料夾: 語言代碼 語言 代碼 語言 代碼 中文...
自動交換延長桿
自動交換延長桿 PHS 測頭轉接器 這些測頭轉接器能將 PHS 連接器,轉化成適合其他測頭感測器的連接方式。 HA-M 可讓多訊號線測頭搭配 PHS 使用。 HA-8 可使用 Renishaw 的 M8 延長桿,以作為定製 PHS 測頭延長桿的替代方式。 自動聯接延長桿的其中一端是 Renishaw 自動聯接頭的母接頭,延長桿的另一端則是測頭連接固定座。測頭座是自動聯接頭的公接頭,能...
我們的技術
我們的技術 2.
MH8
MH8 MH8 是一種為了在小型手動 CMM 上使用而設計,採用 M8 螺紋測頭連接方式的手動轉向測頭座。 延長保固 自購買全新三次元量床產品當日起,您可在 3 個月內選購 3 年保固 服務,免除您的後顧之憂。請聯絡您的供應商。 為檢測流程注入新生命 升級您現有的測頭量測系統,在一夜間大幅降低您的成本。 MH8 可攜帶任何 Renishaw 的 M8 測頭,並可安裝 50 mm...
亞德客藉 Equator™ 確保高品質氣動元件的生產
製造業廠家面對人力成本上升、客戶對零件生產品質要求不斷提高等挑戰,紛紛採用新技術向資訊化和自動化工廠方向發展。寧波亞德客自動化工業有限公司早於 2012 年便購入 Equator 300 檢具系統,取代以人力和傳統方法量測生產的氣動元件,有效減少現場操作人員的壓力和人為錯誤、降低人力成本,更提升產品品質和穩定性。
適用 ISO 10791-6 標準的 QC20 循圓測試儀
ISO 10791-6 之中所定義的大部分測試,都能以 QC20 循圓測試儀完成。工具機在多軸運動期間,會嘗試在刀尖和工件之間維持相對關係。循圓測試儀能夠在遵循多軸刀具路徑的過程中,量測刀尖與工件之間的任何偏差,以便量測輪廓加工效能。