Filter by
Results found for Renishaw
QUANTiC™ 增量式光學尺下載
QUANTiC™ 增量式光學尺下載 下載以下關於 QUANTiC 增量式光學尺系列的技術文件、媒體與個案研究。 現在就聯繫我們的銷售團隊 請與 Renishaw 聯絡以取得更多資訊及與專家交流。 歡迎探索我們一系列電感型、開放式、封閉式、磁性和雷射光學尺 ,滿足您的工業自動化需求。 使用指南 規格資料表 安裝指南 技術繪圖 進階診斷工具 ADTi-100 與 ADT View...
RLD10 平面鏡干涉儀
RLD10 平面鏡干涉儀 規格 軸行程 0 m 至 1 m 解析度(以 RLU 配置) 類比正交 = λ/4 (158 nm) 數位正交 = 10 nm RPI20 解析度 = 38.
Chemical analysis with Raman spectroscopy
Chemical analysis with Raman spectroscopy 成分及結構 您可使用拉曼光譜: 識別反應產物並判定其特性 監控反應 分析混合物並揭露域大小和分佈情形 研究化妝品業及其他領域的凝膠、乳液及殘留物 研究微流體系統中的微量物質 分析混合物 您可由大部分的固態或黏性混合物產生高解析度 化學影像。StreamLine 可產生準確詳盡的資訊,協助您瞭解混合物...
簡化脊椎植入物的積層製造作業
跨國工程公司 Renishaw 與兩家創新技術公司攜手合作,展現金屬積層製造 (AM) 技術的能力,製造出輕巧的脊椎植入物,這類植入物與骨骼的物理特性極為相似。在這項專案中,製造研究組織 Irish Manufacturing Research (IMR) 負責設計及製造一系列具代表性的脊椎植入物。IMR 使用 nTopology 提供的軟體設計植入物,然後以 Renishaw RenAM ...
TRS2非接觸式刀具破損檢測系統
Renishaw最新型TRS2配備了增強型的ToolWise™技術,在典型條件下可以改善最高達 69% 的刀具檢測時間
Equator 檢具系統讓製造能力提升 30%
奧林巴斯公司無損檢測產品部門 (Olympus NDT) 的生產目標是大批量零件製造,而先前使用的手動量測方法皆無法達到期望的生產效率以致無法實現該目標。透過導入可編程的產線即時量測系統將檢測過程自動化,Olympus NDT 達成了製造目標,並且提高了零件品質、減少了廢品。
提升旋轉工作台精度標準
CNC 旋轉工作台在多軸加工中心機的效能中扮演極為重要的角色。由於工作台精度和可靠性是產品壽命期間最重要的考量,Matsumoto Machine Corporation (MMK) 採取兩全其美的務實方法,減少分度誤差並改善效能。公司為了加強產品校正及編碼器技術,針對旋轉工作台精度樹立全新標準。
The Primo™ system reduces part set-up time for Victory Precisions from hours to seconds
Victory Precisions Pvt.
Additive Manufacturing of Intricate Structures in Commercially Pure Copper
Pure copper is a highly desirable material for heat exchangers and electrical components due to its excellent thermal and electrical properties.
RLE20 interferometer enhances performance of Vistec Lithography’s latest e-beam tool
Vistec Lithography’s (previously Leica Microsystems) VB300 e-beam lithography tool is a development of the highly successful VB6 series introduced in 1993.
Renishaw 以智慧製造主題出展iMTDuo重點推出整合式精密量測, 提升製程控制效益
Renishaw將於 2018年5月9日至12日在台北南港展覽館舉行的台北國際智慧機械暨智慧製造展 (iMTduo) 展出全系列量測解決方案和積層製造系統,為希望利用工業 4.0 所帶來益處的公司,智慧型加工流程帶來生產效益的企業,在K0116 攤位展示最新量測技術,為製造過程帶來的強大功能。
Renishaw自動化工業大展強力出擊,用「智」動化精密量測解決方案提升製造效率
2018 年7月18 日 -- 2018台北國際自動化工業大展即將開展,全球精密量測領導廠商 Renishaw 將於8月1日至8月4日於台北南港展覽館4樓 N1028 攤位帶來精準的運動控制方案以及多項精密量測解決方案,透過智慧製造的方式,幫助廣大製造業者們更進一步體驗到自動化帶來的龐大效益。
全新絕對式光學尺加入 RKL 光學尺產品系列
全球領先的工程技術公司 Renishaw 推出全新 RKLA 基材固定式光學尺, 為RKL 線性光學尺系列加入新產品。
使用 QC20 循圓測試儀執行 ISO 10791-6 標準測試
本文詳細介紹了根據 ISO 10791-6 標準,使用 Renishaw QC20 循圓測試儀、相關軟體及硬體採集資料的解決方案。
ATOM DX™:微型效能
工程科技公司Renishaw推出最小巧的ATOM DX增量式光學尺,可直接從讀頭進行數位輸出而不需要使用龐大介面。
用於工具機的 新一代測頭量測系統
QE 系列包含一個超緊湊型 RMI-QE 無線電介面,採用未來化的通訊協議,可支援新一代 Renishaw 測頭和智慧設備。
QE 系列無線電傳輸系統
QE 系列無線電傳輸系統 Renishaw advantage MPD QE 系列結合超精巧的 RMI-QE 無線電介面,以及可因應未來需求的通訊協定,以支援 Renishaw 為工具機提供的次世代感測器和智慧型裝置。 此外領先市場的全系列無線電傳輸測頭也進行重大更新,提供更長的電池續航力,並簡化設定及遠端診斷。 一系列高精度 (RMP400 及...
全新校準雷射系統擴充了 Renishaw 機器校正解決方案的陣容
Renishaw 全新 XK10 對光雷射系統是專門為工具機在建構期間及調準對齊的使用而開發,可取代對人工製品的需求。此系統可用於線性導軌,以確保導軌筆直、方正、平整而且保持水平,並可用於評估旋轉機器的主軸方向及同軸度。使用系統的即時顯示功能,可以在建構期間透過 XK10 測量和調準這些係數。XK10 也可用於診斷碰撞後的誤差來源,或作爲定期維護作業的一部分,是套功能強大的工具。
Renishaw台灣國際工具機展精銳出擊,全方位量測解決方案助力智慧製造必備需求
兩年一度的台灣國際工具機展 (TMTS) 將於11月7日至11月11日於台中烏日高鐵特區盛大開展,全球精密量測領導廠商 Renishaw將於 3、4館的 3B433 攤位帶來全系列量測解決方案及積層製造 (又稱3D列印) 系統,透過「設計-製造-加工-量測」的模擬智慧製造流程概念,展現出量測技術能為自動化製程所帶來的生產效益。
將循圓測試儀與「圓形-菱形-方形」加工測試相結合
本白皮書介紹了 Renishaw 循圓測試儀如何結合(或在某些情況下代替)「圓形-菱形-方形」切削測試 對機台性能進行評估
CARTO 3.0令旋轉軸校準輕鬆無比
Renishaw最新推出的CARTO 3.0軟體可與XR20-W無線型旋轉軸校準裝置配合使用,方便使用者快速採集和分析旋轉軸資料。
MODUS™ IP 機上檢測軟體
將 CMM 的檢測功能導入 CNC 工具機 MODUS IP 是以 Renishaw MODUS 量測軟體技術建構而成,協助您將 CMM 的程式設計功能導入生產現場,讓您自工具機取下工件之前,就能在製程中進行工件驗證。 本軟體不但適用於高價值的少量元件,也適用於生產件的取樣檢測,可支援全系列的 Renishaw 工具機測頭執行複雜 3D 形狀工件的精密驗證,例如 2D 及 3D 特徵、自...
XR20-W 無線旋轉軸校正儀
Renishaw XR20-W旋轉軸校正儀系統為準確量測旋轉軸(包括加工機的旋轉平臺)上的角度位置誤差提供了一種有效的方法。
OPTiMUM™ 鑽石測針系列產品將於 2019 年 EMO 漢諾威工具機大展展出
Renishaw 是全球精密工程及製造技術公司,將於 2019 年 EMO 漢諾威工具機大展 (9 月 16 日至 21 日) 展出全新 OPTiMUM™ 鑽石測針系列產品。
逆境自強
景氣一片低迷,如何讓企業走出困境、立於不敗之地 ? Renishaw 提供多種經濟實惠方案,來協助提升您的生產製造效率及競爭力。
Primo™ system helps SuMax Enterprises to reduce part set-up time by 90%
Maintaining the wall thickness of pump bodies and reducing the part setting time for manufacturing steering worm shafts is an important task for SuMax Enterprises Pvt Ltd, situated in Pune, India.
Measurement system retrofit reduces inspection times and gains new business for world-class manufacturer
After Future Advanced Manufacture (Future AM) won a valuable contract to make Titanium blades for a new propulsion system in the US, it invested in a Renishaw REVO® five-axis measuring head and probe...
FixtureBuilder 軟體
Renishaw 將於 2017 年 9 月 18 日至 23 日在德國舉行的 2017 年 EMO 漢諾威工具機大展 (EMO Hannover 2017,第 6 館,攤位 B46) 展出 FixtureBuilder。 FixtureBuilder 是 3D 建模套裝軟體,可離線建立及記錄夾具裝配。 這款軟體可搭配匯入至 FixtureBuilder 之受測零件的 CAD 模型,以此...
全數位化的活動式局部假牙 (RPD)
Renishaw 和卡迪夫大學牙醫院 (Cardiff University Dental Hospital) 攜手組成一個研究 CoCr 活動式局部假牙的團隊,目標是能在未來廣泛提供平價的牙骨框架。
全數位化的活動式局部假牙 (RPD)
Renishaw 和卡迪夫大學牙醫院 (Cardiff University Dental Hospital) 攜手組成一個研究 CoCr 活動式局部假牙的團隊,目標是能在未來廣泛提供平價的牙骨框架。
適用於工具機驗證的 QC20 循圓測試儀
適用於工具機驗證的 QC20 循圓測試儀 Ballbar 20 軟體 業界標準 QC20 循圓測試儀可搭配使用我們強大的診斷軟體,簡化工具機預防性維護的測試及報告流程。 全方位的測試和報告 :能夠依據 ISO 230-4、ANSI B5.
「我看到Equator™ 檢具系統已經成為我們有史以來最佳的投資。」
David Powell 是英國 Euromould Ltd.的品管經理,他使用高靈活性的Renishaw Equator 檢具系統來提升檢驗能力與攜帶性,將射出成型零件的檢驗時間減少 85%。
XM-60 多光束校正儀在半導體晶圓檢測的應用
探針卡在半導體製程中扮演著至關重要的角色,它就像一個介面,將晶圓上的晶片與檢測設備連接起來,進行各種電氣測試。通過這些測試數據,廠商不僅能夠微調製程以確保晶圓品質,還能提前淘汰不良品,避免後續封裝過程的浪費,以降低成本並增加產能。
部分弧線 RKL 光學尺應用
有了 Renishaw 的彈性 RKL 光學尺, 量測旋轉的部分弧線變得更加簡單。 這些光學尺小截面區域具有彈性,能以最小 26 mm 的半徑纏繞鼓、軸或弧線。
通過雷射干涉儀進行空間誤差補償 可提高工具機性能
通過使用 XM-60 多光束校正儀,BOST 現在能夠檢測到 18 項幾何誤 差,使用 Renishaw 的 QC20 循圓測試儀和 XK10 校準雷射系統能夠檢測到更多的誤差。
XM-60 多光束校正儀在半導體晶圓檢測的應用
景美科技股份有限公司 Renishaw XM-60 多光束校正儀等解決方案對其生產設備進行綜合量測,確保生產線的順利運作和加工品質的提升。
PH6M
PH6M PH6M 是一種含有可供測頭和轉接器使用的自動聯接頭的固定式測頭座。 PH6M 可與多訊號線測頭 TP7M 、OTP6M 和 SP600M 相容,並可藉由使用 PA 轉接器系列產品與完整 Renishaw 測頭系列相容。 重量 160 g 測頭插座數 1 個自動聯接 測頭狀態指示燈 1 個 LED 纜線連接 微型「D」接頭 位置可重現性 1 µm 自動聯接 最大延長桿...
RESOLUTE™絕對式光學尺在直驅旋轉工作台的應用
加工技術的進步和市場對高質量產品的追求促使工具機製造商不斷向更高技術領域發展, 受現代金屬模具製造技術的發達和原材料成本不斷上漲等因素影響, 市場趨勢朝向”高速輕切削”的方向發展, 目前模具技術生產出來的工件巳非常接近目標尺寸, 僅需要再經過輕度切削就能準確達到最終尺寸, 較以往傳統加工方法的效率高出不少.
高精度雷射刀具設定系統
Renishaw NC4 非接觸式刀具設定產品系列是精度高、速度快的刀具量測和刀具破損檢測系統,可應用在各種型號和尺寸的工具機上,實現製程控制。
Machine tool probing systems (Asia version)
Building on its own experiences developing robust manufacturing processes, Renishaw has developed a simple framework to explain how metrology solutions can deliver successful processes through the...
X marks the spot - find ideal process parameters for your metal AM parts
Marc Saunders, Director of AM Applications at Renishaw, explains how to find the ideal process parameters for your metal additive manufactured (AM) parts.
Renishaw 金屬 3D 列印技術助國研院儀科中心推動生醫產業創意與發展
3D 列印技術發展快速,應用領域包括從汽車、服裝、人造器官、交通工具零組件、以至生活用品或時尚配飾等。將 3D 列印應用在醫療產業亦更見廣泛,伴隨全球對生物科技、醫療、健康照護產業需求日益增加,積層製造 - 特別是金屬 3D 列印技術 - 更被視為成為未來生醫科技應用的一大趨勢,除了可突破傳統加工的限制,避免材料浪費,亦有效縮短複雜工件設計與製作時間,提升生產與醫療效率,因而備受矚目。
校正 CAD 機型
校正 CAD 機型 現在就聯繫我們的銷售團隊 請與 Renishaw 聯絡以取得更多資訊及與專家交流。 服務和支援 Renishaw 為客戶服務與支援所投入的努力,贏得了備受肯定的聲譽。如果您需要技術諮詢,可以在技術支援資料庫 輕鬆取得各種指南及下載,此外也可以聯繫我們的全球支援團隊 。 探索 Renishaw 針對機台校正及最佳化產品提供的一系列完整 CAD 機型 CAD 機型 -...
新聞稿: Renishaw全新絕對式線性和環型光學尺實現位置回饋的大革命
位居全球量測和光學尺技術領導地位的 Renishaw公司,正式推出RESOLUTE™,一種真正絕對式的超精細刻距光學尺系統,不僅抗汙能力超強,其令人印象深刻的規格,更是位置回饋領域前所未有的重大突破。RESOLUTE™ 是世界第一個能夠在36000轉/分的轉速下達到 27位元解析度的絕對式光學尺。該系統同時在線性和角度編碼應用中,在高達 100 m/s的速度下,具有領先市場傲人的1 奈米的解...