Filter by
Results found for About Renishaw
TRS2 非接觸式破損刀具檢測系統
本安裝指南描述如何安裝和維護 Renishaw TRS2 非接觸式破損刀具檢測系統。
RESOLUTE™絕對式光學尺在直驅旋轉工作台的應用
加工技術的進步和市場對高質量產品的追求促使工具機製造商不斷向更高技術領域發展, 受現代金屬模具製造技術的發達和原材料成本不斷上漲等因素影響, 市場趨勢朝向”高速輕切削”的方向發展, 目前模具技術生產出來的工件巳非常接近目標尺寸, 僅需要再經過輕度切削就能準確達到最終尺寸, 較以往傳統加工方法的效率高出不少.
Additive Manufacturing of Intricate Structures in Commercially Pure Copper
Pure copper is a highly desirable material for heat exchangers and electrical components due to its excellent thermal and electrical properties.
RLE20 interferometer enhances performance of Vistec Lithography’s latest e-beam tool
Vistec Lithography’s (previously Leica Microsystems) VB300 e-beam lithography tool is a development of the highly successful VB6 series introduced in 1993.
The Primo™ system reduces part set-up time for Victory Precisions from hours to seconds
Victory Precisions Pvt.
安裝指南 NC4 非接觸式刀具設定分離式系統
本指南提供如何安裝、設置、維護及維修 Renishaw NC4 非接觸式刀具設定系統的說明。
簡化脊椎植入物的積層製造作業
跨國工程公司 Renishaw 與兩家創新技術公司攜手合作,展現金屬積層製造 (AM) 技術的能力,製造出輕巧的脊椎植入物,這類植入物與骨骼的物理特性極為相似。在這項專案中,製造研究組織 Irish Manufacturing Research (IMR) 負責設計及製造一系列具代表性的脊椎植入物。IMR 使用 nTopology 提供的軟體設計植入物,然後以 Renishaw RenAM ...
PH6M
PH6M 延長保固 自購買全新三次元量床產品當日起,您可在 3 個月內選購 3 年保固 服務,免除您的後顧之憂。請聯絡您的供應商。 PH6M 是一種含有可供測頭和轉接器使用的自動聯接頭的固定式測頭座。 PH6M 可與多訊號線測頭 TP7M 、OTP6M 和 SP600M 相容,並可藉由使用 PA 轉接器系列產品與完整 Renishaw 測頭系列相容。 重量 160 g 測頭插座數 1...
RESOLUTE™ UHV 絕對式光學尺系統
Renishaw 的真正絕對式光學尺 RESOLUTE™ 為線性和旋轉(角度)光學尺格式提供超高真空相容性。
TRS2非接觸式刀具破損檢測系統
Renishaw最新型TRS2配備了增強型的ToolWise™技術,在典型條件下可以改善最高達 69% 的刀具檢測時間
全新絕對式光學尺加入 RKL 光學尺產品系列
全球領先的工程技術公司 Renishaw 推出全新 RKLA 基材固定式光學尺, 為RKL 線性光學尺系列加入新產品。
使用 QC20 循圓測試儀執行 ISO 10791-6 標準測試
本文詳細介紹了根據 ISO 10791-6 標準,使用 Renishaw QC20 循圓測試儀、相關軟體及硬體採集資料的解決方案。
MODUS™ IP 機上檢測軟體
將 CMM 的檢測功能導入 CNC 工具機 MODUS IP 是以 Renishaw MODUS 量測軟體技術建構而成,協助您將 CMM 的程式設計功能導入生產現場,讓您自工具機取下工件之前,就能在製程中進行工件驗證。 本軟體不但適用於高價值的少量元件,也適用於生產件的取樣檢測,可支援全系列的 Renishaw 工具機測頭執行複雜 3D 形狀工件的精密驗證,例如 2D 及 3D 特徵、自...
Renishaw 校正產品總覽
用於評估、監控並改進運動系統的靜態和動態性 能的各種精密工具。
VIONiC™ 增量式光學尺下載
VIONiC™ 增量式光學尺下載 現在就聯繫我們的銷售團隊 請與 Renishaw 聯絡以取得更多資訊及與專家交流。 歡迎探索我們一系列電感型、開放式、封閉式、磁性和雷射光學尺 ,滿足您的工業自動化需求。 下載以下關於 VIONiC 增量式光學尺系列的技術文件、媒體與個案研究。 規格資料表 使用指南 技術繪圖 安裝指南 REXM20 ultra‑high accuracy angle...
ATOM DX™ 增量式光學尺下載
ATOM DX™ 增量式光學尺下載 下載以下關於 ATOM DX 增量式光學尺系列的技術文件、媒體與個案研究。 歡迎探索我們一系列電感型、開放式、封閉式、磁性和雷射光學尺 ,滿足您的工業自動化需求。 現在就聯繫我們的銷售團隊 請與 Renishaw 聯絡以取得更多資訊及與專家交流。 規格資料表 使用指南 安裝指南 技術繪圖 Advanced Diagnostic Tool...
用於工具機的 新一代測頭量測系統
QE 系列包含一個超緊湊型 RMI-QE 無線電介面,採用未來化的通訊協議,可支援新一代 Renishaw 測頭和智慧設備。
ATOM DX™:微型效能
工程科技公司Renishaw推出最小巧的ATOM DX增量式光學尺,可直接從讀頭進行數位輸出而不需要使用龐大介面。
Primo™ system helps SuMax Enterprises to reduce part set-up time by 90%
Maintaining the wall thickness of pump bodies and reducing the part setting time for manufacturing steering worm shafts is an important task for SuMax Enterprises Pvt Ltd, situated in Pune, India.
Measurement system retrofit reduces inspection times and gains new business for world-class manufacturer
After Future Advanced Manufacture (Future AM) won a valuable contract to make Titanium blades for a new propulsion system in the US, it invested in a Renishaw REVO® five-axis measuring head and probe...
FixtureBuilder 軟體
Renishaw 將於 2017 年 9 月 18 日至 23 日在德國舉行的 2017 年 EMO 漢諾威工具機大展 (EMO Hannover 2017,第 6 館,攤位 B46) 展出 FixtureBuilder。 FixtureBuilder 是 3D 建模套裝軟體,可離線建立及記錄夾具裝配。 這款軟體可搭配匯入至 FixtureBuilder 之受測零件的 CAD 模型,以此...
將循圓測試儀與「圓形-菱形-方形」加工測試相結合
本白皮書介紹了 Renishaw 循圓測試儀如何結合(或在某些情況下代替)「圓形-菱形-方形」切削測試 對機台性能進行評估
CARTO 3.0令旋轉軸校準輕鬆無比
Renishaw最新推出的CARTO 3.0軟體可與XR20-W無線型旋轉軸校準裝置配合使用,方便使用者快速採集和分析旋轉軸資料。
XR20-W 無線旋轉軸校正儀
Renishaw XR20-W旋轉軸校正儀系統為準確量測旋轉軸(包括加工機的旋轉平臺)上的角度位置誤差提供了一種有效的方法。
RESOLUTE™ 光學尺將射頻天線的定位精度和解析度提高百倍
Pacific Antenna Systems (PAS) 公司設計、加工和製造使用 1–110 Ghz 射頻 (RF) 的先進天線系統。這些天線系統的應用範圍包括高解析度雷達、用於視距和衛星 (SATCOM) 通訊的高速率資料通訊,以及用於對抗無人機 (UAS) 的高功率微波系統。
逆境自強
景氣一片低迷,如何讓企業走出困境、立於不敗之地 ? Renishaw 提供多種經濟實惠方案,來協助提升您的生產製造效率及競爭力。
OPTiMUM™ 鑽石測針系列產品將於 2019 年 EMO 漢諾威工具機大展展出
Renishaw 是全球精密工程及製造技術公司,將於 2019 年 EMO 漢諾威工具機大展 (9 月 16 日至 21 日) 展出全新 OPTiMUM™ 鑽石測針系列產品。
以工具機測頭協助太空研究
由於地球上最微小粒子的理論出現最新進展,部分物理學家目前正對慣性與重力質量的等效原理提出質疑。為了檢驗這些概念,布倫瑞克 (Braunschweig) 德國國家計量研究院 (PTB) 的生產專業人員開發出圓柱形試驗質量塊,可讓所有幾何特性達到 2 µm 至 3 µm 的準確度。
全數位化的活動式局部假牙 (RPD)
Renishaw 和卡迪夫大學牙醫院 (Cardiff University Dental Hospital) 攜手組成一個研究 CoCr 活動式局部假牙的團隊,目標是能在未來廣泛提供平價的牙骨框架。
全數位化的活動式局部假牙 (RPD)
Renishaw 和卡迪夫大學牙醫院 (Cardiff University Dental Hospital) 攜手組成一個研究 CoCr 活動式局部假牙的團隊,目標是能在未來廣泛提供平價的牙骨框架。
「我看到Equator™ 檢具系統已經成為我們有史以來最佳的投資。」
David Powell 是英國 Euromould Ltd.的品管經理,他使用高靈活性的Renishaw Equator 檢具系統來提升檢驗能力與攜帶性,將射出成型零件的檢驗時間減少 85%。
X marks the spot - find ideal process parameters for your metal AM parts
Marc Saunders, Director of AM Applications at Renishaw, explains how to find the ideal process parameters for your metal additive manufactured (AM) parts.
部分弧線 RKL 光學尺應用
有了 Renishaw 的彈性 RKL 光學尺, 量測旋轉的部分弧線變得更加簡單。 這些光學尺小截面區域具有彈性,能以最小 26 mm 的半徑纏繞鼓、軸或弧線。
通過雷射干涉儀進行空間誤差補償 可提高工具機性能
通過使用 XM-60 多光束校正儀,BOST 現在能夠檢測到 18 項幾何誤 差,使用 Renishaw 的 QC20 循圓測試儀和 XK10 校準雷射系統能夠檢測到更多的誤差。
XM-60 多光束校正儀在半導體晶圓檢測的應用
景美科技股份有限公司 Renishaw XM-60 多光束校正儀等解決方案對其生產設備進行綜合量測,確保生產線的順利運作和加工品質的提升。
Study polymers and microplastics with Raman spectroscopy
Study polymers and microplastics with Raman spectroscopy 分析所有聚合物 使用 SynchroScan 光譜擷取和資料庫搜尋功能,可協助您以最高的成功機率識別數千種聚合物。SynchroScan 能以高光譜解析度提供所有拉曼頻帶,協助您輕鬆可靠地在 Renishaw 聚合物資料庫搜尋項目。 拉曼光譜可協助您:...
高精度雷射刀具設定系統
Renishaw NC4 非接觸式刀具設定產品系列是精度高、速度快的刀具量測和刀具破損檢測系統,可應用在各種型號和尺寸的工具機上,實現製程控制。