Filter by
Results found for incise™ dental CAD/masters/
Tremec Mexico 採用 Equator™ 檢具後,加工現場量測 Daimler 零件的時間縮短了 85%。
位於墨西哥城附近的 Tremec Queretaro 工廠負責為 Daimler、Volvo、GM、John Deere 和 CNH 製造變速器系統。 由於零件的製程控制耗時過久,Tremec 決定要對大幅改善其製造流程。 Tremec 決定在全新的Daimler 輪齒專案中採用Renishaw Equator 檢具,以不同的方式來進行研磨與符合環保標準的齒輪車削作業。 這些設備每天可...
Renishaw 呈獻 Primo™ System – 突破舊有商業模式, 為全球引進精密製造科技
合理成本的「隨用隨付」工具機測頭系統讓各規模的製造商邁向高端製造科技。
自動工件找正加快林業設備製造速度
自動工件找正加快林業設備製造速度 結果 最後我們只選擇了一家公司,他們不僅與我們溝通順暢,而且完美契合我們的工程文化。這家公司就是 Renishaw。Renishaw 提供優異的技術支援服務,他們的現場技術工程師非常專業,而且提供的設備也是一流的。」 Tigercat Industries Inc.
世界第一的半導體組裝及封裝設備製造商因 Renishaw 的創新產品而受益。
世界第一的半導體組裝及封裝設備製造商因 Renishaw 的創新產品而受益。 ASMPT 成立於 1975 年,在香港、新加坡、馬來西亞和中國等地區設有 30 多個辦事處、研發中心和生產基地,在全球半導體市場中佔有一席之地。ASMPT 為一高科技企業,旗下擁有 15,000 多名員工,共同分享提供高效能機台與強大的售後服務的目標。創新與品質是該企業成功的關鍵。ASMPT...
勇闖金屬積層製造領域
3D Metalforge 也使用 Renishaw 的 InfiniAM Central 軟體;這款軟體專門設計用於積層製造系統的遠端製程監控。選擇具未來發展性的積層製造系統,提供彈性及高品質的終端使用零件生產。
FixtureBuilder 軟體支援
FixtureBuilder 軟體支援 FAQ 4 FixtureBuilder graphic with icons FAQ 4 FAQ 4 Step 2 text Step 4 text FAQ 4 Step one text Step 3 text FixtureBuilder 免費試用版 Renishaw 為客戶提供大好機會試用 FixtureBuilder...
製程控制的效益
製程控制的效益 在製造過程中,合理利用製程控制技術所帶來的好處遠非傳統尺寸檢驗方法所能及 … 讓現有的設備資產創造出更大的產值 如果機器加工負荷過大,您可能需要加大投資設備,以應對產能不足的問題。否則,您可能要面對巨額的外包帳單。甚至當利潤可觀的生意上門時,也只能眼睜睜地拱手讓人。 那麼,如果您可以利用現有的機器設備獲得更大的產能,情況將會怎樣? 暫緩巨額資金投入 降低外包與加班費用支出...
AGILITY® 客戶應用案例
AGILITY® 客戶應用案例 1st case Case 2 - image 2nd case 3rd case Case 1 - image Case 4 - image Case 3 - image 4th case Renishaw AGILITY 5 軸三次元量床搭載 REVO® 5 軸量測系統,其超強的靈活性,超高的量測效率和精度有助於複雜表面輪廓的量測,以及複雜特徵工件的加工...
GoProbe 下載
GoProbe 使 Renishaw 測頭量測系統快速且易於使用。GoProbe 提供簡化的使用者介面及容易使用的量測循環。此套件包括容易使用的訓練套件及智慧型手機應用程式,提供簡單又強大的製造解決方案。
ATOM™ 光學尺協助 JUSTEK 實現客製化運動控制解決方案,進而提升利潤
Renishaw 提供客製化量測解決方案協助客戶開發新創產品。JUSTEK Inc.
Renishaw 工具機測頭提升 60% 的生產效率
一家與 Trevisan 公司合作已久、專門供應石油和天然氣產業閥門的跨國公司,積極尋求一套彈性製造系統 (Flexible Manufacturing System, FMS),以提高閥門生產精度和效率,同時將人為干涉降至最低。Trevisan 採用 Renishaw 一系列的工具機量測解決方案,強化了該系統的製程控制能力。
RENGAGE™ 及 SupaTouch 工具機測頭量測技術盡可能縮短循環時間,達到最高生產力
全球工程技術公司 Renishaw 將在 9 月 16 日至 21 日期間,於 2019 年 EMO 德國漢諾威工具機大展展出 RMP400 工具機測頭及其 SupaTouch 技術。EMO 漢諾威工具機大展是全球金屬加工業最重大的貿易盛會,將展出各種創新成果,推動全球生產技術向前發展。
適用 REVO® 系統的 RUP1 超音波測頭
適用 REVO® 系統的 RUP1 超音波測頭 現在為您介紹的是 RUP1 測頭。您可能還有興趣瞭解其他 REVO 測頭:RSP2 或 RSP3 測頭系列 .
Photovoltaics
Photovoltaics 掌握全局 拉曼影像是太陽能開發的關鍵工具,可揭露材料特性在各個裝置之間的差異情形。 Renishaw 的 StreamLine™ 和 Slalom 技術,可因應您對靈活性的所有需求。不論您需要什麼樣的解析度,都能對大小區域進行分析,協助更加瞭解整體裝置,而不是只瞭解其中的一小部分。 立即選擇雷射...
製造
Renishaw 的製造服務部門 (MSD) 透過位於 Stonehouse 的全新設施,在 80,000 平方英尺的工廠空間中規劃集團零件製造作業的配置。始於 2005 年 4 月的翻新工程已於 2005 年 12 月完工。
公司發展歷程
Renishaw 投入 50 年的時間追求工程變革。本公司是由執行董事長 David McMurtry(現為 David McMurtry 爵士)和非執行副主席 John Deer 於 1973 年共同創立。Renishaw 第一項產品是 David 爵士發明的接觸觸發式測頭,目的是為了解決協和式客機上奧林帕斯 (Olympus) 發動機的特定檢測要求。
Reporter
Reporter 是易於使用的機上測頭量測應用程式,適合需要在 CNC 工具機控制器檢視組件量測資料的客戶使用。此應用程式安裝於執行 Windows® 作業系統的 CNC 控制器,或透過乙太網路連接控制器的 Windows 平板電腦。
Raman software
Raman software 我們的產品 本公司生產各式各樣的拉曼光譜儀器,包括顯微鏡、台式分析儀及組合型系統。深入瞭解本公司產品。 探索系列產品 我們的產品 本公司生產各式各樣的拉曼光譜儀器,包括顯微鏡、台式分析儀及組合型系統。深入瞭解本公司產品。 探索系列產品 WiRE™ 軟體 以 Windows® 為基礎的拉曼環境 (WiRE) 軟體,是拉曼儀器背後的真正推手。本軟體...
適用於 CNC 工具機的進階雷射刀具設定系統
適用於 CNC 工具機的進階雷射刀具設定系統 Renishaw advantage MPD 了解更多 為什麼要使用雷射刀具設定系統? 刀具量測是確保加工零件準確度和精度的關鍵所在。如果在製程中實作自動化刀具設定,就能輕鬆達到嚴格公差及高品質的加工成果。...
工具機應用程式
我們致力開發各種工具機應用程式,以利客戶更容易安裝、設定、使用並維護我們的系統。智慧型手機應用程式提供簡易便捷的方式,使用者只要動動手指就能取得資訊。我們免費的應用程式提供全球各種語言版本,最適合新手或經驗不足的使用者。機上應用程式可完美整合廣泛品牌的 CNC 控制器。
Raman explained: What is Raman spectroscopy?
Raman explained: What is Raman spectroscopy? 拉曼光譜的優點為何? 您可在此瞭解為何拉曼光譜適用於各種樣品,探索 inVia™ 共軛焦拉曼顯微鏡的關鍵元件。inVia 顯微鏡可輕鬆結合其他分析方法。我們會探討拉曼顯微鏡如何補足 FTIR 光譜及 X 光繞射 (XRD) 的不足之處。 拉曼優點 拉曼光譜的優點 拉曼光譜儀的零件...
Analyse biological tissues with Raman spectroscopy
Analyse biological tissues with Raman spectroscopy 迅速精確識別組織層 分辨、識別和區分癌前期、癌性和健康組織。 無須與抗體共軛:在最佳化協定時節省金錢和時間 根據總分子組成,可靠區分並客觀識別組織的解剖層。勾勒腫瘤邊緣 避免主觀比色分析和形態學分析 識別未自行以形態變化呈現 (如 DNA/RNA、肝醣、脂質、蛋白質、脂質相、DNA...
量測夾具工作台
量測夾具工作台 designed to suit your needs How to order sizes Having problems with pickup on aluminium heading text Strapline text Having problems with pickup on aluminium text under banner text custom...
Develop battery materials with Raman spectroscopy
Develop battery materials with Raman spectroscopy 支援電動車電池行駛範圍效能研究 汽車研發部門日漸將焦點放在新型的推進技術,以便打造次世代油電混合及電動車 (EV)。EV 產品研發工作的核心所在,就是透過馬達效率及電池效力追求更長的行駛範圍。 本公司拉曼技術能以非破壞性的方式監控及成像電池化學物質,協助開發最適當的材料,並瞭解其效...
Renishaw GUI
Renishaw GUI 工件設定、檢測、刀具設定和校準專用的圖形使用者介面。 Set and Inspect Set and Inspect 是一套簡易直覺式機上測頭量測應用程式,適合需要易用測頭量測解決方案的客戶。應用程式可安裝於 Microsoft® Windows® 架構控制器,或安裝於透過乙太網路連線控制器的 Windows 平板電腦。 Set and Inspect...
內燃機引擎製造
Renishaw 本身也是製造商,瞭解如果公司要真正轉型作業,也需要能在加工之前、期間及之後識別及控制製程變異來源。Renishaw 在自動化製造及製程控制方面擁有數十年豐富經驗,協助全球客戶開發更智慧化的製程,提升能力及產能。
Revolution in ceramic tile printing signals renewed demand for encoders
Revolution in ceramic tile printing signals renewed demand for encoders 傳統的「多程」噴墨繪圖機將噴頭安裝在滑動架在直線軸上移動,因此每個直線軸都需要配備某種編碼器。隨著 HP Pagewide 和 Memjet Waterfall®...
電動及油電混合汽車零件製造受益於 Renishaw Equator™ 彈性檢具系統中深獲肯定的製程控制功能
您在 2019 年 EMO 漢諾威工具機大展造訪 Renishaw 攤位時,將可看見多部 Equator 系統量測一系列的電動車 (EV) 及油電混合車引擎與傳動元件。Equator 系統正「日以繼夜」於全球工廠量測相同零件。
Set and Inspect
Set and Inspect 工具機軟體 檢測軟體 刀具設定軟體 GoProbe Productivity+™ Renishaw GUI Set and Inspect Reporter SupaTouch 技術 用於工具機的應用程式 完美整合廣泛的工具機 CNC 控制器。 簡易直覺但功能強大 Set and Inspect...
電子
全球消費者對精密但經濟實惠的電子裝置需求快速成長,例如智慧型手機和平板電腦,而這種現象正改變全球公司的製造需求。元件製造商必須加強製造能力及效率,以便維持競爭力及重要地位。製造系統必須支援新型產品系列及設計迭代,並支援使用先進材料,此外還需要縮短上市時間。
Faster identification of bacterial infections using Raman spectroscopy could save lives
Faster identification of bacterial infections using Raman spectroscopy could save lives 2020 年 3 月 捷克共和國科學院 (Czech Academy of Sciences) 的一組研究人員使用 Renishaw 拉曼光譜儀系統測試了一種新型葡萄球菌鑑別方法,為快速診斷和治療傳染性疾病打開了通道。...
工具機專用的測頭量測及刀具量測系統
工具機專用的測頭量測及刀具量測系統 提升現有資產的產能: 延後資本支出、減少外包及加班費用,以及尋求更多業務機會。 提升設定及量測流程的自動化程度: 減少人為介入,這樣員工就能負責其他需要主動處理的工程職務,而工具機則可具備自我判斷與決策的智慧功能,進而實現全自動化加工。 消除重工及廢品:...
Renishaw 量測技術如何協助汽車業打造新型電動汽車
Renishaw 量測技術如何協助汽車業打造新型電動汽車 欲獲取更多有關 Renishaw 及其產品的圖片、影片、公司簡介或資訊,請造訪我們的媒體中心 。 2024 年 7 月 汽車業的電動汽車轉型浪潮席捲全球。從柴油和汽油引擎轉變為電力驅動的消息不絕於耳,儘管目前在廣泛採用上還存在一些障礙,但到 2035 年要實現全面轉型的倒數也越來越近了。Renishaw...
「儘管溫差範圍高達 21°C,量測時間和成本減少 80%,依舊能維持良好精度」
「儘管溫差範圍高達 21°C,量測時間和成本減少 80%,依舊能維持良好精度」 All images and texts Register for news updates Register for regular news updates from Renishaw All images and text copyright Renishaw Kishan Auto parts Pvt.
2019 年 EMO 漢諾威工具機大展將展示 REVO® 5 軸量測系統的強化接觸功能,以及 MODUS™ CMM 量測軟體的全新功能
Renishaw 是領先全球的量測系統製造商,將於 2019 年 EMO 漢諾威工具機大展,展出一系列全新的表面粗糙度量測測頭模組,搭配用於 CMM 的 REVO® 5 軸量測系統使用,此外還有 MODUS 量測軟體的全新功能:MODUS Planning 套件。
關於 Renishaw
關於 Renishaw 我們是全球工程科技集團。我們為計量及醫療保健領域打造高精度技術。我們設計及開發各種系統及解決方案,提供完整的精度、控制能力及可靠度。 我們也是積層製造(也稱為金屬 3D 列印)領域的世界領導廠商。我們設計及生產各種體積精巧的機器,利用金屬粉末「列印」工件。從運輸、農業、電子乃至於醫療保健等各種領域,我們都提供各種突破創新的技術,並將成果轉換為優異的產品效能。 ...
Renishaw 減少航空葉輪製造商的加工時間
Renishaw 減少航空葉輪製造商的加工時間 挑戰 內容根據墨西哥現代化機械加工廠雜誌文章整理,並由其編輯授權發佈。 背景 Honeywell 在墨西哥契瓦瓦州 (Chihuahua) 的製造廠進行葉輪加工製程。工廠定期進行研磨、銑削、車削和鑽孔程序,亦搭配最新的機械設備。此處生產的葉輪直徑從 14 英寸到 17 英寸不等。大部分由鈦製成,除了其中一種是由鋁製成。契...
校正應用案例分析
Renishaw 雷射及循圓測試儀的量測、分析及診斷解決方案,30 多年來持續協助成千上萬的使用者成功改善製程作業。不論您是最終使用者、經銷商、機器 OEM 或維護承包商,我們都提供一系列校正解決方案,協助您提升機器效能。
「絕對」出色的旋轉工作台
「絕對」出色的旋轉工作台 公司簡介...
Renishaw 5 軸三次元量床協助迪蒙數控在綜合檢測上大顯身手,高效實現複雜零件的 100% 全檢
Renishaw 5 軸三次元量床協助迪蒙數控在綜合檢測上大顯身手,高效實現複雜零件的 100% 全檢 北京迪蒙數控技術有限責任公司(以下簡稱為「迪蒙數控」)是中國內銷量最大的放電加工機廠商,掌握放電加工的核心技術,為模具製造及複雜金屬零件生產行業應用提供了 5 個系列近 50 個型號的放電加工設備。迪蒙數控的高端 CNC 放電加工機更配備了高精度 A/B/C 軸,實現 6 軸...
珠寶玉石鑒定的「高級武器」
紅寶石、藍寶石、翡翠、祖母綠等珠寶玉石光彩奪目,是裝飾生活的重要部分,甚至是美的詮釋。隨著生活水準的提高,珠寶玉石漸漸由奢侈品變為類似於服裝的生活必需消費品,這個恒久而美麗產業的市場也越來越大,據悉目前中國珠寶行業的全年零售市場銷售額在 5,000 億人民幣左右。
GoProbe
GoProbe 使 Renishaw 測頭量測系統快速且易於使用。GoProbe 提供簡化的使用者介面及容易使用的量測循環。此套件包括容易使用的訓練套件及智慧型手機應用程式,提供簡單又強大的製造解決方案。
Advanced position encoders in photolithography
光刻技術廣泛應用於半導體行業以及許多納米技術應用中。隨著電子產品的小型化趨勢,市場上越來越需要具備高生產能力的製造設備。光學位置編碼器技術持續的革新與突破,在某些應用中,已經能夠與雷射干涉儀的功能相互匹配。
Renishaw 光學尺全面提升直驅馬達的整體性能
Renishaw 光學尺全面提升直驅馬達的整體性能 線性馬達 繼電主軸和轉台的成功後,昊志未來將會投放資源集中開發線性馬達的市場。他們在開發新產品時一般會投放充裕時間在推出前進行內部測試,今年線性馬達產品將會開始進行小批量生產,是未來重點的產品之一。 昊志的線性馬達在目前市場上具有相當的競爭力,完全能滿足 3C 產業、雷射產業、機台及自動化產業等使用需求。像 DLMF...