Filter by
Results found for About Renishaw
Cosmic ray removal
Cosmic ray removal 宇宙射線與拉曼 如果您長時間進行拉曼量測,可能會在光譜發現與樣品無關的銳利尖峰。這是因為宇宙射線撞擊偵測器所造成,產生所謂的假性特徵,一般而言比拉曼頻帶窄。您可利用 Renishaw WiRE™ 軟體 提供的宇宙射線消除器 (CRR) 選項,快速輕鬆地從光譜消除這類特徵。 由光譜資料消除宇宙射線特徵的效益 可以更輕鬆處理和分析資料 可以更容易解讀資料...
MCU W-2
MCU W-2 無線手動控制裝置 (MCU W-2) 是設計用於搭配 Renishaw 的 UCC 控制器系列產品使用的全方位搖桿。 延長保固 自購買全新三次元量床產品當日起,您可在 3 個月內選購 3 年保固 服務,免除您的後顧之憂。請聯絡您的供應商。 改裝 深入瞭解您 CMM 的改裝選項 。 UCC 改裝 Renishaw 與多家領導業界的軟體公司和改裝商...
Renishaw台北國際工具機展重裝上陣,展現智慧製造實力
2019 年2月20日 - 工具機產業引頸期盼的兩年一度重頭大戲 - 台北國際工具機展 (TIMTOS) 即將於 3 月 4 日至3月9日熱烈開展!全球精密量測領導廠商 Renishaw將重裝上陣,於台北南港展覽館2館的 P0114 攤位帶來「Benefit from the factory of the future, today」的訊息呈現,透過應用於智慧製造製的精密量測解決方案,展現...
Project MARCH 打造外骨骼機器人幫助脊髓損傷患者自由行走
Project MARCH 是荷蘭代爾夫特理工大學 (Delft University of Technology) 一個由跨學科的學生們所組成的非營利團隊,他們的目標是開發和製造能夠協助 SCI 患者站立和行走的先進外骨骼機器人原型。
Renishaw 以智慧製造主題出展iMTDuo重點推出整合式精密量測, 提升製程控制效益
Renishaw將於 2018年5月9日至12日在台北南港展覽館舉行的台北國際智慧機械暨智慧製造展 (iMTduo) 展出全系列量測解決方案和積層製造系統,為希望利用工業 4.0 所帶來益處的公司,智慧型加工流程帶來生產效益的企業,在K0116 攤位展示最新量測技術,為製造過程帶來的強大功能。
Renishaw自動化工業大展強力出擊,用「智」動化精密量測解決方案提升製造效率
2018 年7月18 日 -- 2018台北國際自動化工業大展即將開展,全球精密量測領導廠商 Renishaw 將於8月1日至8月4日於台北南港展覽館4樓 N1028 攤位帶來精準的運動控制方案以及多項精密量測解決方案,透過智慧製造的方式,幫助廣大製造業者們更進一步體驗到自動化帶來的龐大效益。
以循圓診斷協助機身製造
如果沒有定期檢查和維護,CNC 工具機可能會隨著時間漸漸失去定位精度而產生誤差。為了加工處理複雜且要價不菲的機身零組件,BAE Systems (英國航太系統公司) 改用無線循圓測試儀系統來提供工具機所需的診斷資料,大幅提升品質和產能。
Exchanging metal 3D printing solutions with HiETA
Technology from Renishaw is helping HiETA to move metal additive manufacturing (AM) from prototype manufacture into commercial production of its specialist range of heat exchangers.
Renishaw台灣國際工具機展精銳出擊,全方位量測解決方案助力智慧製造必備需求
兩年一度的台灣國際工具機展 (TMTS) 將於11月7日至11月11日於台中烏日高鐵特區盛大開展,全球精密量測領導廠商 Renishaw將於 3、4館的 3B433 攤位帶來全系列量測解決方案及積層製造 (又稱3D列印) 系統,透過「設計-製造-加工-量測」的模擬智慧製造流程概念,展現出量測技術能為自動化製程所帶來的生產效益。
XR20 旋轉軸校正儀
XR20 旋轉軸校正儀 什麼是旋轉軸校正儀? XR20 旋轉軸校正儀包含安裝在精密伺服控制軸上的整合式角度反射鏡。軸的角度定位及主要本體外殼相關的光學鏡組,由極高精度光學尺系統控制,其具有直接在主軸承上加工製成的光學尺。XR20 旋轉軸校正儀可搭配使用 XM-60 多光束校正儀 及 XL-80 雷射系統...
RESOLUTE™ 光學尺升級科研 天文望遠鏡的位置回饋性能
Wise 天文台 (Wise Observatory) 是由以色列特拉維夫大學 (Tel Aviv University) 擁有並經營的天文研究機構。四十多年來,該天文台始終致力於支持天文學領域的尖端研究。
Set and Inspect
Set and Inspect 工具機軟體 檢測軟體 刀具設定軟體 GoProbe Productivity+™ Renishaw GUI Set and Inspect Reporter SupaTouch 技術 用於工具機的應用程式 完美整合廣泛的工具機 CNC 控制器。 簡易直覺但功能強大 Set and Inspect...
電子
全球消費者對精密但經濟實惠的電子裝置需求快速成長,例如智慧型手機和平板電腦,而這種現象正改變全球公司的製造需求。元件製造商必須加強製造能力及效率,以便維持競爭力及重要地位。製造系統必須支援新型產品系列及設計迭代,並支援使用先進材料,此外還需要縮短上市時間。
UCC T3 PLUS
UCC T3 PLUS 改裝 深入瞭解您 CMM 的改裝選項 。 具備內建標準接觸觸發式和介面、PH10 PLUS 測頭座控制器和熱誤差補償 (TEC) 功能的強大 3 軸 CMM 控制器。 為 3 軸 CMM 市場所設計 適合使用接觸觸發式測頭的大型及小型 CMM 整合式 TP200 介面 16 個溫度補償通道 整合式 PH10 PLUS 和 PH10 介面 多線支援 3...
ATOM™ 增量式光學尺下載
ATOM™ 增量式光學尺下載 下載以下關於 ATOM 增量式光學尺系列的技術文件、媒體與個案研究。 現在就聯繫我們的銷售團隊 請與 Renishaw 聯絡以取得更多資訊及與專家交流。 歡迎探索我們一系列電感型、開放式、封閉式、磁性和雷射光學尺 ,滿足您的工業自動化需求。 規格資料表 技術繪圖 使用者指南 安裝指南 部分弧線 RKL 光學尺應用 ATOM™微型編碼器系統...
Thank you for registering for our Raman Revealed workshop
Thankyou for registering for our Raman Revealed workshop, a representative will be in contact shortly.
Thank you for your enquiry
Thank you for your enquiry Hero text for webinar thank you page 專題文章 透過 Renishaw 應用科學家及全球客戶的部落格、看法及研究成果,瞭解拉曼光譜的各種可能用途。 檢視詳細資料 影片 歡迎造訪我們的 YouTube 播放清單觀看各種產品示範,以及拉曼光譜的應用範例。 檢視詳細資料 拉曼說明 拉曼光譜可用於更深入...
Correlative Raman microscopy with the Correlate™ software module
Correlative Raman microscopy with the Correlate™ software module 掌握全局 請嘗試移動這張 ReS2 片影像的滑桿,檢視關聯的 AFM 影像及 inViaTM 顯微鏡拍攝的白光影像。結合 AFM 影像的形貌細節,以及白光影像不同晶域的影像,就能透過單一影像更充分瞭解樣品。 讓顯微鏡發揮更高效益 Correlate™...
工件測頭技術
工件測頭技術 改善我的製程連結 為什麼選擇測頭? 何時使用測頭? 測頭量測如何提供效益? 效益計算器 應用案例研究和新聞 案例摘要 量測詞彙表 技術文獻 Renishaw 的檢測測頭為動態電阻或應變電感。應變電感測頭搭載 Renishaw 的 RENGAGE™ 專利技術。 工件測頭技術 動態電阻測頭 動態電阻測頭採用桿和球的載簧動態安裝方式,以定位測針夾頭,提供出色的重複性。...
Optimising the design of direct drive valves through metal AM
Domin collaborated with Renishaw to develop a new, stable, state-of-the-art technology suite for the fluid power sector.
Stunning large-scale images achieved with speed and repeatability
Like other technologies, it’s taken for granted.
Design for metal additive manufacturing – supports
In a series of videos, Marc Saunders, Renishaw Additive Manufacturing Solutions Centres Director, will discuss key factors that drive the success rate and productivity of metal additive manufacturing...
適合 CNC 工具機的高精度接觸式測頭
適合 CNC 工具機的高精度接觸式測頭 我們供應適合 CNC 工具機的高精度接觸式測頭,以無可比擬的量測效能提供最出色的加工循環中製程控制。超低觸發力及卓越的重複性,可在執行工件設定及檢測時達到最理想的成果。 RMP600 的精度讓我們感到滿意,而生產線的廢品工件數量也因此進一步減少。這些是昂貴的大型元件,我們可以使用測頭識別並避免錯誤。...
MCU5
MCU5 改裝 深入瞭解您 CMM 的改裝選項 。 大型 LCD 可提供狀態資訊並與計量程式互動。 UCC 改裝 Renishaw 與多家領導業界的軟體公司和改裝商 建立技術合作夥伴關係,使用 Renishaw 的 UCC 控制器提供功能強大的 CMM 改裝解決方案。 延長保固 自購買全新三次元量床產品當日起,您可在 3 個月內選購 3 年保固...
超高真空光學尺
對許多工業製程而言,如果存在大量空氣或其他氣體,可能會對成品造成不良影響。因此這類製程必須處於排空環境,達到極度嚴苛的剩餘壓力等級。如果這類製程涉及運動控制,就必須使用超高真空 (UHV) 光學尺系統。
RESOLUTE™ 絕對式光學尺下載
RESOLUTE™ 絕對式光學尺下載 下載以下關於 RESOLUTE 絕對式光學尺系列的技術文件、媒體與個案研究。 現在就聯繫我們的銷售團隊 請與 Renishaw 聯絡以取得更多資訊及與專家交流。 歡迎探索我們一系列電感型、開放式、封閉式、磁性和雷射光學尺 ,滿足您的工業自動化需求。 規格資料表 安裝指南 白皮書 技術繪圖 使用者指南 REXA ultra-high accuracy...
Light collection optics
Light collection optics 深入瞭解 在各式各樣的樣品高效取得拉曼資料。 顯微鏡物鏡 我們仔細選擇高品質透鏡。每個透鏡都在不同雷射波長進行徹底測試,以確保適合多種波長需求。 高品質的 5×、20× 及 50× 物鏡 - 標準選項,用於大部分顯微鏡量測作業 高 NA 100× 物鏡 - 適合因應高空間解析度及共軛焦性需求 長、特長 及超長 物鏡 -...
全新校準雷射系統擴充了 Renishaw 機器校正解決方案的陣容
Renishaw 全新 XK10 對光雷射系統是專門為工具機在建構期間及調準對齊的使用而開發,可取代對人工製品的需求。此系統可用於線性導軌,以確保導軌筆直、方正、平整而且保持水平,並可用於評估旋轉機器的主軸方向及同軸度。使用系統的即時顯示功能,可以在建構期間透過 XK10 測量和調準這些係數。XK10 也可用於診斷碰撞後的誤差來源,或作爲定期維護作業的一部分,是套功能強大的工具。
EVOLUTE™ 絕對式光學尺下載
EVOLUTE™ 絕對式光學尺下載 歡迎探索我們一系列電感型、開放式、封閉式、磁性和雷射光學尺 ,滿足您的工業自動化需求。 現在就聯繫我們的銷售團隊 請與 Renishaw 聯絡以取得更多資訊及與專家交流。 下載以下關於 EVOLUTE 絕對式光學尺系列的技術文件、媒體與個案研究。 規格資料表 安裝指南 使用指南 技術繪圖 Advanced Diagnostic Tool...
以 Equator™ 全新的 INTUO™ 軟體,取代手動檢具
Renishaw Equator™ 靈活的多功能檢具系統現已配備全新的 INTUO™ 量測軟體,並結合一系列產業標準的 Renishaw 測頭。
Ducati relies on tool breakage detection to produce unique camshafts
Ducati relies on tool breakage detection to produce unique camshafts Ducati 意識到必須嚴格監控 Desmodromic 發動機上貴重部件的加工。一年之中,需要使用不同的刀具達數十萬次,始終有著從刀庫中取得刀刃積屑或破損的刀具的危險,從而導致嚴重的後果。Renishaw 刀具破損檢測系統之後,此一問題便迎刃而解。 ...
FORTiS™ 封閉式光學尺協助拓展工具機的設計廣度
FORTiS™ 封閉式光學尺協助拓展工具機的設計廣度 半閉迴路系統在各種工具機設計中很常見,此類系統中,滾珠螺桿螺距尺寸實際上構成了量測誤差的一部分。眾所周知,滾珠螺桿和其他元件的熱效應會造成定位誤差,但利用各種溫度控制措施可在很大程度上減小該誤差。在位置精度和重複性方面,若半閉迴路系統的工具機具有這些特性,其性能將明顯優於不具有這些特性的工具機。...
Design for metal additive manufacturing – residual stress
In a series of videos, Marc Saunders, Renishaw Additive Manufacturing Solutions Centres Director, will discuss key factors that drive the success rate and productivity of metal additive manufacturing...
Business Partner Code of Conduct
Renishaw's Code of Conduct sets out our expectations of ethical business conduct for all employees in the Renishaw Group.
Design for metal additive manufacturing – part orientation
In a series of videos, Marc Saunders, Renishaw Additive Manufacturing Solutions Centres Director, will discuss key factors that drive the success rate and productivity of metal additive manufacturing...
新軟體擴充 QC20-W 循圓測試儀功能,以提供時間式的資料擷取
Renishaw 在 EMO 2015 推出 Ballbar Trace;以時間為基礎的新資料擷取軟體套件,適用於 Renishaw QC20-W 循圓測試儀,以確認 CNC 工具機定位效能。
適用於機器人標定的三循圓測試儀系統
適用於機器人標定的三循圓測試儀系統 RCS T-90 strapline text T-90 FAQ: How is teh zero position calculated.
新聞稿: Renishaw全新絕對式線性和環型光學尺實現位置回饋的大革命
位居全球量測和光學尺技術領導地位的 Renishaw公司,正式推出RESOLUTE™,一種真正絕對式的超精細刻距光學尺系統,不僅抗汙能力超強,其令人印象深刻的規格,更是位置回饋領域前所未有的重大突破。RESOLUTE™ 是世界第一個能夠在36000轉/分的轉速下達到 27位元解析度的絕對式光學尺。該系統同時在線性和角度編碼應用中,在高達 100 m/s的速度下,具有領先市場傲人的1 奈米的解...
如何使用循圓測試儀
如何使用循圓測試儀 資料擷取 「傳統」測試要求機台執行兩個連續圓,一個為順時針方向,一個為逆時針方向。在實務中,測試圓的前面和後面分別添加了一段圓弧,分別用於機台加速和減速。 通過使用延長桿,可以選擇測試半徑,以反映機器的尺寸和對特定問題的敏感度(例如,大圓更適合發現機台幾何誤差,小圓則對伺服不匹配或滯後更敏感)。...
升級和免費產品
升級和免費產品 UCC 改裝 Renishaw 與多家領導業界的軟體公司和改裝商 建立技術合作夥伴關係,使用 Renishaw 的 UCC 控制器提供功能強大的 CMM 改裝解決方案。 升級為 TP20 將您的 TP2 或 TP6 升級為 TP20 測針更換測頭。 升級為 TP20 對我有什麼好處? TP20 可以減少量測準備時所需等待的時間,進而使您更快速地進行工件量測。 ...
Additive manufacturing revives Hawker Typhoon aircraft
For almost two decades, the Jet Age Museum in Gloucester, UK, has been working on bringing a Hawker Typhoon aircraft back to the city that originally manufactured it.
Critical oil and gas production components rely on metrology systems
For companies operating in the oil and gas equipment-manufacturing sector, recordkeeping and traceability are vital.
Deep Water Imaging
High accuracy magnetic ring encoders made by RLS, a Renishaw associate company, are used by Martech of Dorset in its Pan and Tilt units for positioning subsea sonar-imaging devices.
Hewland Engineering - rapid complex tool setting
Renishaw’s automatic tool setting and tool breakage detection systems recently installed at Hewland Engineering Ltd, are proving to be highly successful in raising productivity of transmission part...