Filter by
Results found for About Renishaw
新版 Renishaw 機上 Reporter 應用程式:適合智慧工廠的智慧應用程式
Renishaw 是全球工程技術公司,也是 MTConnect 標準委員會 (MTConnect Standards Committee) 成員,將在 2019 年 EMO 漢諾威工具機大展推出加強版的 Reporter 機上測頭量測應用程式,其中具備 MTConnect 資料串流功能。
Renishaw 和友嘉實業合作打造整廠整線工具機智慧生產方案
友嘉實業積極尋求穩定可靠的校正設備,用於開發整廠整線的工具機解決方案;使用 Renishaw XM-60 多光束校正儀配置專用軟體對工具機進行綜合參數量測,以全面提升加工精度。
電動及油電混合汽車零件製造受益於 Renishaw Equator™ 彈性檢具系統中深獲肯定的製程控制功能
您在 2019 年 EMO 漢諾威工具機大展造訪 Renishaw 攤位時,將可看見多部 Equator 系統量測一系列的電動車 (EV) 及油電混合車引擎與傳動元件。Equator 系統正「日以繼夜」於全球工廠量測相同零件。
Renishaw 精密校正產品 協助打造高品質的高端工具機
今科機床很早就開始導入Renishaw 的校正產品。他們專注於研發和生產五軸同動加工中心機等高端機型,擁有自主核心技術。這些機型廣泛應用於新能源汽車和航太領域。
機台校正與最佳化
機台校正與最佳化 重新校正服務 確保校正產品持續維持精度、效能及法規遵循。 深入了解重新校正 我們的機台校正與最佳化產品系列,專為提升精密運動系統的效能所設計。跨出關鍵第一步朝改善製程的目標前進,以提升機台運作時間並維護品質。 使用 XR20 旋轉軸校正儀量測及補償旋轉軸。XR20 提供高效能的校正解決方案,可達 1...
工具機應用程式
我們致力開發各種工具機應用程式,以利客戶更容易安裝、設定、使用並維護我們的系統。智慧型手機應用程式提供簡易便捷的方式,使用者只要動動手指就能取得資訊。我們免費的應用程式提供全球各種語言版本,最適合新手或經驗不足的使用者。機上應用程式可完美整合廣泛品牌的 CNC 控制器。
Renishaw 減少航空葉輪製造商的加工時間
Honeywell Aerospace 作為全球商業和消費工程企業的一員,生產大量用於商用飛機的葉輪和葉盤。葉輪以徑向和軸向壓縮機為主,仰賴在整個加工製程中所維持的工件基準以確保它們適合使用。如果無法維持工件基準點,葉輪將視為不相容,並將需要重工或完全報廢。
Renishaw 減少航空葉輪製造商的加工時間
Honeywell Aerospace 作為全球商業和消費工程企業的一員,生產大量用於商用飛機的葉輪和葉盤。葉輪以徑向和軸向壓縮機為主,仰賴在整個加工製程中所維持的工件基準以確保它們適合使用。如果無法維持工件基準點,葉輪將視為不相容,並將需要重工或完全報廢。
Study catalysis with Raman spectroscopy
Study catalysis with Raman spectroscopy 以多種方式接觸反應容器 如果您無法讓樣品靠近儀器,Renishaw 系統可使用光纖測頭 或直接耦合光學元件 取得拉曼資料。前述選項可搭配使用樣品檢視功能,協助您檢視雷射光點位置,確保位於正確的分析位置。 環境控制 大部分觸媒基本上在空氣中處於不穩定的狀態。Renishaw 可提供適當的樣品池...
MCUlite-2
MCUlite-2 UCC 改裝 Renishaw 與多家領導業界的軟體公司和改裝商 建立技術合作夥伴關係,使用 Renishaw 的 UCC 控制器提供功能強大的 CMM 改裝解決方案。 改裝 深入瞭解您 CMM 的改裝選項 。 與 Renishaw CMM 控制器系列產品相容,並具備 HCU1 電動測頭座的手控制器的所有功能 控制 CMM 軸的運動 旋轉定位電動測頭座和旋轉台...
SP80 和 SP80H
SP80 和 SP80H 延長保固 自購買全新三次元量床產品當日起,您可在 3 個月內選購 3 年保固 服務,免除您的後顧之憂。請聯絡您的供應商。 SP80 是一種採用數位光學尺和讀取頭技術,外加 Renishaw 創新的隔離光學量測原理的軸套安裝式掃描測頭,即使在使用長測針的情況下,依然能提供優異的掃描效能。SP80 能攜帶最長至 1000 mm 長度及 500 g...
NC 支援
NC 支援 NC4 支援 NC4 應用程式 透過 NC4 應用程式,可輕鬆設定並支援一系列 NC4 非接觸式刀具設定系統。工程師在彈指之間,就能獲得單一參考點,以便進行維護和故障排除作業。 特性和優點: 提供詳細指示,協助安裝工程師設定 NC4 系統 透過動畫清楚說明一般維護作業 提供明確指示,逐步解說故障排除程序 NCi-6 支援 GoProbe 應用程式 GoP...
RLD10 反射鏡干涉儀
RLD10 反射鏡干涉儀 RLD10 檢測頭容納干涉儀光學鏡組、一個獨特的多通道條紋探測系統、雷射光閘和內置準直輔助鏡。提供 0° 與 90° 版本的 RLD10 檢測頭。 特性和優點 多軸解決方案 -單軸與雙軸反射鏡系統為多軸應用提供理想的解決方案。 長距離與高速 -反射鏡干涉儀檢測頭可用於平面鏡干涉儀不適合使用的長距離或高速應用。 敏感環境...
機器操作者無需人工設定和 NC 編程
機器操作者無需人工設定和 NC 編程 當你和工程師交談時會發現,很顯然他們對最佳做法都同樣熱心 “我們深入研究整個生產周期時間,並在一些情況下能夠將其減少 50%,”工程設計團隊領導 Cenk Akin 說。他繼續說:“是 Productivity+ 軟體和 Renishaw...
Raman spectroscopy for materials science
Raman spectroscopy for materials science Renishaw 以獲獎無數的 inVia™ 共軛焦拉曼顯微鏡、拉曼/掃描測頭組合顯微系統,以及 SEM 拉曼組合型系統等創新科技,成功實現此項目標。 按一下以下連結,深入瞭解我們如何協助您的材料科學應用進行: 我們隨時為您服務 若要深入瞭解此應用領域或未涵蓋到的應用,請聯絡應用團隊。 聯絡應用團隊 拉...
Raman spectroscopy for analytical science
Raman spectroscopy for analytical science 我們隨時為您服務 若要深入瞭解此應用領域或未涵蓋到的應用,請聯絡應用團隊。 聯絡應用團隊 Renishaw 以獲獎無數的 inVia™ 共軛焦拉曼顯微鏡、拉曼/掃描測頭組合顯微鏡系統,以及 SEM 拉曼組合型系統等創新科技,持續努力擴展應用範圍。 按一下以下連結,深入瞭解我們如何協助您的分析科學應用進行:...
Renishaw XK10 校準雷射系統幫助 Metecno Oy 提升製造能力
為確保向大型客戶交付高品質機器,專業機器製造商 Metecno Oy 與全球工程技術領域公司 Renishaw 合作導入了幾何誤差量測系統。在購買了 XK10 校準雷射系統後,Metecno Oy 能夠自主完成更多品保製程,不僅提升了高品質機器製造能力,而且可確保滿足新客戶的技術規格要求。
Renishaw 循圓測試儀讓醫療業客戶自信展現實力
近年來,Sandvik Medical Solutions 公司一直是 Renishaw 循圓測試儀系統的忠實用戶,藉此驗證其工具機的性能。Sandvik 的總部設在英國謝菲爾德市 (Sheffield),是醫療保健業眾多全球知名品牌的主要供應商,主力生產熔模鑄造、鍛造和拋光醫療植入體,以及應用於人工關節置換術和脊柱外科手術的醫療儀器。為滿足客戶越來越嚴苛的標準,同時追求更全面的品質保證體系...
Renishaw XK10 校準雷射系統幫助 Metecno Oy 提升製造能力
為確保向大型客戶交付高品質機器,專業機器製造商 Metecno Oy 與全球工程技術領域公司 Renishaw 合作導入了幾何誤差量測系統。在購買了 XK10 校準雷射系統後,Metecno Oy 能夠自主完成更多品保製程,不僅提升了高品質機器製造能力,而且可確保滿足新客戶的技術規格要求。
Laser encoders an enabling technology for accurate machining of 40 m composite parts
Flow International Corporation has selected Renishaw HS10 and HS20 laser encoders for use on the company's Composites Machining Center (CMC).
From summer intern to UK Service and Support Manager: The route to expertise
By working for Renishaw, you will be making a difference in a highly successful global company that actively encourages open communication and innovative thinking.
Renishaw 於 2017 年 EMO 漢諾威工具機大展推出 REVO® 多感測器系統的全新表面粗糙度測頭
Renishaw 是領先全球的三次元量床 (CMM) 設備製造商,將於德國 2017 年 EMO 漢諾威工具機大展 (EMO Hannover 2017,9 月 18 日至 23 日,第 6 館,攤位 B46) 展示與 REVO 5 軸 CMM 量測系統搭配使用的全新強化版表面粗糙度量測測頭 (SFP2)。
UCC T3-2
UCC T3-2 通用 3 軸接觸觸發式手動測頭座解決方案。 改裝 深入瞭解您 CMM 的改裝選項 。 具備內建標準接觸觸發式和 TP200 介面的強大 3 軸 CMM 控制器。 為 3 軸手動測頭座 CMM 市場所設計 適合使用接觸觸發式測頭的大型及小型 CMM 整合式 TP200 介面 延長保固 自購買全新三次元量床產品當日起,您可在 3 個月內選購 3 年保固...
為何要選擇 CARTO?
為何要選擇 CARTO? 擷取定位效能 這不是您需要的產品嗎? 其他校正產品軟體 聯絡我們 持續開發 Renishaw 持續依據您的意見回饋,不斷開發 CARTO 軟體套件。 定期更新可提供各種全新功能,為校正硬體增添價值,創造更寬廣的應用契機。更新也能在需要時提升使用者體驗及修復小錯誤。 資料庫導向應用 CARTO 資料庫可說是 Capture、Explore 及...
Renishaw 宣布推出適用於 REVO® 多感應器系統的全新非接觸式影像測頭
Renishaw 隆重宣布推出搭配三次元量床 (CMM) 上的 REVO 5 軸量測系統使用的新視覺量測測頭 (RVP)。RVP 可藉由對現有接觸式觸發新增非接觸式檢測、高速接觸掃描和系統的表面粗糙度量測功能,以增加 REVO 的多感應器功能。
Renishaw 為車削和複合加工應用推出更多堅固可靠的刀具設定解決方案系列
全球工程技術公司 Renishaw 將在 2019 年 EMO 漢諾威工具機大展推出新款 APCS-45 刀具設定測頭。新款 APCS-45 可針對今年稍早推出的 APCA-45 補足不足之處,其中採用不同的保護測針蓋機構,可安裝在控制選項有限的機器上。
Renishaw 針對 CNC 工具機推出更廣泛的機上應用程式
直覺且易於使用的機上量測應用程式,適合元件量測及檢測使用 Renishaw 是領先全球的工程技術公司,將於德國 2017 年 EMO 漢諾威工具機大展 (EMO Hannover 2017,9 月 18 日至 23 日,第 6 館,攤位 B46) 展示更廣泛的機上量測應用程式。
inVia: simple to use
inVia: simple to use 我們具備無可比擬的豐富經驗:Renishaw 20 多年來持續設計、開發和精進拉曼光譜儀,將 inVia 打造為最出色的共軛焦拉曼顯微鏡。 迅速由檢視模式切換為拉曼模式 您只要按一下滑鼠,inVia Reflex 就能在視覺檢視模式(透過雙目鏡及/或視訊檢視)和拉曼量測模式間切換,不但省時也能避免錯誤。您可配置讓 inVia 完成資料收...
Mori Seiki 使用 Renishaw 循圓測試儀提供高標準客戶服務
Mori Seiki 集團是世界公認高規工具機的領先設計與製造商。自 1948 年成立以來,曾向全球提供超過 185,000 台工具機。 然而,Mori Seiki 意識到,僅供應工具機並不足以向客戶提供其生產活動所需的全方位支援。為了提供同樣高標準的支援服務,Mori Seiki 建立了一個遍佈世界各地、由 400 多名專責員工組成的全球性支援服務。 Mori Seiki 以提供高水準...
Renishaw 工具機展大秀量測新實力製程監控再升級
因應疫情挑戰,國內兩大工具機展將首度攜手舉辦「TIMTOS x TMTS 2022」聯展,於 2 月 21 日至 26 日在台北南港展覽館盛大舉行,被視為今年初全球工具機產業的最大盛事。全球精密量測領導廠商 Renishaw 也蓄勢待發,將於南港展覽館 2 館的 P0314 攤位帶來新世代的自動化製程監控解決方案,在「機台組裝與校準 – 零組件生產 – 品質監控」的製程環節中注入關鍵附加價值...
DUKIN 三次元量床配置 Renishaw 光學尺作精確位置反饋
加工工件的尺寸是否準確,會直接影響到系統的整體正常運作以至精度等性能表現,尤其是汽車發動機中的汽缸閥,飛機發動機中的葉片等這些設計精密的機械機構,加工精度要求極高,絕不容許絲毫的偏差。經過多年來測量技術的不斷發展,現今先進的三次元量床 (CMM) 已能夠準確量測工件的尺寸以及通過掃瞄採集工件的表面數據。 建基韓國的 DUKIN 公司,多年來與雷尼紹合作無間,在市場上推開多款配置 Renish...
TONiC™ optical encoders support the latest generation of CMMs from COORD-3
A continuous product development cycle, horizontal organisational structure and streamlined range of model sizes have made COORD-3 a global CMM brand.
Strain-gauge machine-tool probe has the right touch for form measurement of 5-axis aerospace parts
Flat surfaces and straight lines are rare among the parts produced at Triumph Fabrications in Shelbyville, Indiana, which is a key reason the company upgraded the machine tool probe on one of its...
Price enquiries and demonstrations
Price enquiries and demonstrations 全球展示 排定線上展示時間,探索拉曼光譜如何成為滿足您分析需求的理想解決方案。我們在全球設置展示設施,並有經驗豐富的拉曼應用人員,精通許多不同語言。 您的要求 將您的樣品寄給我們 我們可利用您的樣品展示拉曼儀器。您可實際觀看我們直覺操作的工作流程,並獲得樣品的完整報告。請在提交以下要求時詢問樣品分析事宜。 詢價 ...
Raman spectroscopy for the earth sciences
Raman spectroscopy for the earth sciences Renishaw 以獲獎無數的 inVia 共軛焦拉曼顯微鏡、拉曼/掃描測頭組合顯微鏡系統,以及 SEM 拉曼組合型系統等創新科技,持續努力擴展應用範圍。 按一下以下連結,深入瞭解我們如何協助您的地球科學應用進行: 我們隨時為您服務 若要深入瞭解此應用領域或未涵蓋到的應用,請聯絡應用團隊。 聯絡應用團隊 ...
雷射編碼器軟體下載
雷射編碼器軟體下載 Renishaw 的政策確保定期更新軟體,以修正錯誤、新增功能、擴展語言支援、反映標準變更和應對 Microsoft 軟體的變更。如果您使用的不是最新軟體,可能無法使用這些功能。 目前的軟體版本可能無法與所有舊版硬體或硬體組合相容。如有任何疑問,請與我們聯絡。 產品資訊 RCU-CS V2.
Raman spectroscopy for the chemical sciences
Raman spectroscopy for the chemical sciences 我們隨時為您服務 若要深入瞭解此應用領域或未涵蓋到的應用,請聯絡應用團隊。 聯絡應用團隊 Renishaw 以獲獎無數的 inVia 共軛焦拉曼顯微鏡、拉曼/掃描測頭組合顯微鏡系統,以及 SEM 拉曼組合型系統等創新科技,持續努力擴展應用範圍。 按一下以下連結,深入瞭解我們如何協助您的化學科學應用...
葉片工程設計和製造的工具套件
葉片工程設計和製造的工具套件 Renishaw 葉片工具套件結合 MODUS™ Blade 規劃工具、SurfitBlade™ 及 MODUS™ 計量軟體的各項功能,可協助突破機翼元件標準量測技術的各種限制。 傳統方法是以有限的截面數判定葉片檢測結果。不過 REVO 5 軸量測系統的掃掠掃描技術,可協助您精準快速地量測及評估完整葉片,收集和分析無限截面數的高精度觸覺測頭量測資料。 R...
MCU W-2
MCU W-2 無線手動控制裝置 (MCU W-2) 是設計用於搭配 Renishaw 的 UCC 控制器系列產品使用的全方位搖桿。 延長保固 自購買全新三次元量床產品當日起,您可在 3 個月內選購 3 年保固 服務,免除您的後顧之憂。請聯絡您的供應商。 改裝 深入瞭解您 CMM 的改裝選項 。 UCC 改裝 Renishaw 與多家領導業界的軟體公司和改裝商...
Cosmic ray removal
Cosmic ray removal 宇宙射線與拉曼 如果您長時間進行拉曼量測,可能會在光譜發現與樣品無關的銳利尖峰。這是因為宇宙射線撞擊偵測器所造成,產生所謂的假性特徵,一般而言比拉曼頻帶窄。您可利用 Renishaw WiRE™ 軟體 提供的宇宙射線消除器 (CRR) 選項,快速輕鬆地從光譜消除這類特徵。 由光譜資料消除宇宙射線特徵的效益 可以更輕鬆處理和分析資料 可以更容易解讀資料...
Intoco: :Renishaw 測頭可為精密工程轉包商減少廢品並節省時間
Intoco (Independent Tool Consultants Ltd) 的總部位於英國 Gloucestershire,其先進的製造部門是精密轉包工程的絕佳典範。該公司的五軸同動加工中心機與 3D 實體建模能力透過對品質控制的承諾進一步強化,而其三台高規格的 CNC 工具機配備即是來自 Renishaw 的接觸式測頭技術。
Renishaw XM-60 多光束校正儀在半導體晶圓檢測的應用
探針卡在半導體製程中扮演著至關重要的角色。其探針之間的間距非常微小,共面度需要控制在微米範圍內,而且卡還需要進行微鑽孔加工。藉由 Renishaw XM-60 多光束校正儀和 QC20 循圓測試儀對探針卡生產設備進行 21 個自由度的綜合性量測,幫助景美跨越挑戰。
Project MARCH 打造外骨骼機器人幫助脊髓損傷患者自由行走
Project MARCH 是荷蘭代爾夫特理工大學 (Delft University of Technology) 一個由跨學科的學生們所組成的非營利團隊,他們的目標是開發和製造能夠協助 SCI 患者站立和行走的先進外骨骼機器人原型。
以循圓診斷協助機身製造
如果沒有定期檢查和維護,CNC 工具機可能會隨著時間漸漸失去定位精度而產生誤差。為了加工處理複雜且要價不菲的機身零組件,BAE Systems (英國航太系統公司) 改用無線循圓測試儀系統來提供工具機所需的診斷資料,大幅提升品質和產能。