Filter by
Results found for Software
組件設定和檢測測頭
組件設定和檢測測頭 若您有任何進一步問題,請聯絡當地 Renishaw 服務中心 。 安裝 Renishaw 接觸式測頭的影片指南。 這是通則影片,因為所有測頭都具備類似的安裝原則。 Probe Setup 此外您也可以下載新的 Probe Setup 應用程式 。 Probe Setup 應用程式簡化 Renishaw 工具機測頭的設定流程。 安裝影片 配對RMI RMP60...
光學尺規格資料表
光學尺規格資料表 開放式光學尺 現在就聯繫我們的銷售團隊 請與 Renishaw 聯絡以取得更多資訊及與專家交流。 封閉式光學尺 診斷工具 ATOM™ 增量式光學尺 TONiC™ 增量式光學尺 VIONiC™ 增量式光學尺 RESOLUTE™ 絕對式光學尺 EVOLUTE™ 絕對式光學尺 QUANTiC™ 增量式光學尺 ATOM DX™ 增量式光學尺 FORTiS™ 絕對式光學尺...
QUANTiC™ 增量式光學尺下載
QUANTiC™ 增量式光學尺下載 下載以下關於 QUANTiC 增量式光學尺系列的技術文件、媒體與個案研究。 現在就聯繫我們的銷售團隊 請與 Renishaw 聯絡以取得更多資訊及與專家交流。 歡迎探索我們一系列電感型、開放式、封閉式、磁性和雷射光學尺 ,滿足您的工業自動化需求。 使用指南 規格資料表 安裝指南 技術繪圖 進階診斷工具 ADTi-100 與 ADT View...
支援工業機器人校正產品
支援工業機器人校正產品 RCS Software Suite video guides RCS P-series video guides RCS 軟體套件影片指南 RCS P 系列影片指南 尋找 RCS 產品系列使用指南及影片,透過其中的逐步說明開始使用 RCS 軟體套件。 取得 Renishaw 支援 如果您的工業機器人校正及維護解決方案 需要進一步協助,請聯絡當地 Renishaw...
StreamHR™: generate high resolution chemical images
StreamHR™: generate high resolution chemical images 有效技巧 StreamHR 以使用者可定義的微小幅度,使樣品穿過雷射光點。如需最高解析度的影像,請使用高倍率 (高數值孔徑) 物鏡。 由於樣品移動、資料收集和資料讀取同步進行,而非在連續步驟中獨立進行,因此 StreamHR 可有效對應。在最短時間內提供您所需的影像。 ...
搭載 SPRINT™ 技術的機上掃描測頭
搭載 SPRINT™ 技術的機上掃描測頭 Renishaw advantage MPD 高速工件設定 使用接觸點或掃描循環迅速設定工件。使用結果設定或更新工作座標系統。對於汽車、醫療及大眾市場電子產品等量產製造環境至關重要。 3D 特徵擬合 使用多個掃描路徑量測圓錐、圓柱、球或圓形區段等 3D...
VIONiC™ 增量式光學尺下載
VIONiC™ 增量式光學尺下載 現在就聯繫我們的銷售團隊 請與 Renishaw 聯絡以取得更多資訊及與專家交流。 下載以下關於 VIONiC 增量式光學尺系列的技術文件、媒體與個案研究。 歡迎探索我們一系列電感型、開放式、封閉式、磁性和雷射光學尺 ,滿足您的工業自動化需求。 規格資料表 使用指南 技術繪圖 安裝指南 REXM20 ultra‑high accuracy angle...
ATOM DX™ 增量式光學尺下載
ATOM DX™ 增量式光學尺下載 歡迎探索我們一系列電感型、開放式、封閉式、磁性和雷射光學尺 ,滿足您的工業自動化需求。 下載以下關於 ATOM DX 增量式光學尺系列的技術文件、媒體與個案研究。 現在就聯繫我們的銷售團隊 請與 Renishaw 聯絡以取得更多資訊及與專家交流。 規格資料表 使用指南 安裝指南 技術繪圖 部分弧線 RKL 光學尺應用 ATOM DX™...
InfiniAM Central
InfiniAM Central 主要優點 透過智慧型手機應用程式取得行動通知 目前狀態 使用者可由目前狀態頁面檢視 AM 設施或群組之中的所有資源。系統狀態 (例如執行中、冷卻中、閒置等) 可顯示建構中零件的詳細資料、逐層進度、粉末程度及系統警報。 資料分析 資料分析頁面可讓使用者檢視生產線上 AM...
Renishaw 正式推出 Equator-X™ 雙效檢具系統
Renishaw 正式推出 Equator-X™ 雙效檢具系統 2025 年 9 月 新型檢具系統進一步拓展了 Equator™ 系列多功能的應用範疇,專為產線製程控制、高速量測及品質保證所設計。 全球量測和製造系統領導品牌 Renishaw,隆重推出專為產線製程控制所打造的全新解決方案 — Equator-X 500 雙效檢具系統...
「Equator 能省去等待時間,還能測量高難度的功能且價格十分優惠」
「Equator 能省去等待時間,還能測量高難度的功能且價格十分優惠」 18 April 2011 Eponsa, a manufacturer of automotive components located near Barcelona, Spain, has purchased a versatile and innovative shop-floor comparative...
適用 ISO 10791-6 標準的 QC20 循圓測試儀
ISO 10791-6 之中所定義的大部分測試,都能以 QC20 循圓測試儀完成。工具機在多軸運動期間,會嘗試在刀尖和工件之間維持相對關係。循圓測試儀能夠在遵循多軸刀具路徑的過程中,量測刀尖與工件之間的任何偏差,以便量測輪廓加工效能。
Machine tool probing systems (Asia version)
Building on its own experiences developing robust manufacturing processes, Renishaw has developed a simple framework to explain how metrology solutions can deliver successful processes through the...
Renishaw FixtureBuilder 產品系列
Renishaw FixtureBuilder 產品系列 FB - 1 title Banner image text FB - 1 title FixtureBuilder 軟體產品系列 我們方便操作介面的夾具 3D 模型軟體,整合量測軟體,可在開始生產工件前就建立夾具設置。 3D 建模套裝軟體 是否需要 30 天免費試用的軟體及培訓?歡迎下載 FixtureBuilder...
協助我尋找最適合的 CNC 測頭量測及刀具設定解決方案
協助我尋找最適合的 CNC 測頭量測及刀具設定解決方案 您需要的系統類型需視您的工具機及應用性質而定。如果您不確定哪一種測頭量測及刀具量測系統最適合加工製程,我們在此助您一臂之力。我們的專家在 CNC 工具機產業具備豐富經驗,可協助您做出明智決策。開始時請填寫以下表單,提供機台和控制器的詳細資料。我們收到您的資訊後,當地 Renishaw 人員就會與您聯繫,提供最適合您需求的測頭量測系統。...
FixtureBuilder 軟體支援
FixtureBuilder 軟體支援 Step one text FAQ 4 FAQ 4 FixtureBuilder graphic with icons Step 3 text FAQ 4 Step 2 text FAQ 4 Step 4 text FAQ FixtureBuilder 培訓 以下提供一系列的培訓影片,由我們的夾具專家逐步引導。培訓影片說明方便操作的主要功能。...
校正應用要點
校正應用要點 瀏覽 Renishaw 雷射量測及循圓測試儀產品的一系列應用要點。 服務和支援 Renishaw 為客戶服務與支援所投入的努力,贏得了備受肯定的聲譽。如果您需要技術諮詢,可以在技術支援資料庫 輕鬆取得各種指南及下載,此外也可以聯繫我們的全球支援團隊 。 現在就聯繫我們的銷售團隊 請與 Renishaw 聯絡以取得更多資訊及與專家交流。 XL-80 應用要點 XR20...
Productivity+™ - 綜合加工機專用 PC 測頭軟體
Productivity+™ - 綜合加工機專用 PC 測頭軟體 入門影片 概述 可簡化各種常見工作,例如元件設定和工件驗證,並可從加工製程的三個核心領域提供協助。 預測性 :製程設定工作 - 例如工作設定、工件和刀具識別 - 在加工之前執行,確保製程順利運作。 主動性 :製程中控制工作 - 例如刀具狀況監控、刀具幾何更新和適應性加工 - 在加工期間執行,以便因應即時切削狀況的變化。...
ATOM™ 增量式光學尺下載
ATOM™ 增量式光學尺下載 下載以下關於 ATOM 增量式光學尺系列的技術文件、媒體與個案研究。 現在就聯繫我們的銷售團隊 請與 Renishaw 聯絡以取得更多資訊及與專家交流。 歡迎探索我們一系列電感型、開放式、封閉式、磁性和雷射光學尺 ,滿足您的工業自動化需求。 規格資料表 技術繪圖 使用者指南 安裝指南 部分弧線 RKL 光學尺應用 ATOM™微型編碼器系統...
工業自動化測頭量測解決方案
工業自動化測頭量測解決方案 P-series Radio Bundle P-series Toolsetter Bundle RCS P-series Benefit: Recover cell RCS P-series Bundle Intro Paragraph RCS P-series Intro Paragraph P-series FAQ: What is included in an...
Renishaw:提高製造與醫療效率
在精密量測、運動控制、機器校正、牙科 CAD/CAM、積層製造、光譜學及神經外科領域,Renishaw 以創新產品提升精度、效率和品質。產品包括三次元量床接觸觸發式測頭、掃描測頭、三次元量床改裝方案、測量、工具機測頭、雷射測頭、線性編碼器、角度編碼器、磁性編碼器、磁性旋轉編碼器、拉曼光譜儀系統、雷射校正、雷射燒結、牙技掃描器及神經外科機器人。
航太成功案例
航太成功案例 APEXBlade - GML 能讓規劃複雜 5 軸路徑變得不再痛苦 在三次元量床 (CMM) 檢測的領域中,撰寫機台檢測程式的能力非常重要。此一工作通常需要仰賴專用的檢測軟體套件,隨著測頭量測系統從簡單的手動 3 軸(移動和碰觸)系統,發展成可轉位的 3 軸連續掃描測頭座,這項工作也日益複雜。您不妨想像最新的掃描測頭座,像是 Renishaw REVO 這樣連續 5 軸的掃...
MODUS™ 檢具軟體
MODUS™ 檢具軟體 完整支援 I++ DME 相容計量控制器,包括 Equator 控制器 完全相容於 Equator 檢具比對方法 CAD 導向的離線程式設計,支援 IGES、STEP、Parasolid® 和 VDA-FS 等中性格式 - 機器隨附程式可立即執行,只需極少或甚至完全不須驗證 與 CATIA®(v5 和 v4)、Siemens® NX™(前身為 Unigraph...
EZ-IO 自動化軟體
EZ-IO 自動化軟體 Equator™ 系統可整合至已有上下料和機器人裝載的智慧化工廠中。 EZ-IO 流程 EZ-IO 流程是一種可供系統整合商快速啟用預先定義的機器人程式。 可使用自動重新標定等智慧功能,例如 Equator 系統偵測到加工現場溫度改變時,使用機器人或輸送系統裝載標準件。...
改裝 CMM 提升量測速度
改裝 CMM 提升量測速度 充分發揮您 CMM 的潛能 請閱讀這份白皮書,瞭解如何透過先進科技軟體、控制器和感測器技術的改裝,為您帶來提升量測能力與現有 CMM 效能的契機。 延長保固 自購買全新三次元量床產品當日起,您可在 3 個月內選購 3 年保固 服務,免除您的後顧之憂。請聯絡您的供應商。 * MeasureMax 為 Hexagon Metrology Inc.
升級任何 CMM
升級任何 CMM 由 Renishaw 及其認證改裝商提供 這套完整的解決方案在各方面皆採用頂尖技術,並擁有 Renishaw 直接為所有 CMM 品牌(包括 Hexagon 和 Zeiss)所提供的服務和支援。 充分發揮您 CMM 的潛能 請閱讀這份白皮書,瞭解如何透過先進科技軟體、控制器和感測器技術的改裝,為您帶來提升量測能力與現有 CMM 效能的契機。 5 軸量測系統...
可將風險降至最低的專業方法
可將風險降至最低的專業方法 由 Renishaw 及其認證改裝商提供 「隨插即用」安裝 Renishaw 已建構極為完整的 CMM 安裝知識庫,因此其能使用其 UCC 通用 CMM 控制器,對大部分的 CMM 機型,提供「隨插即用」的解決方案。 常用 CMM 的介面面板能將現有的「臍帶式」纜線,直接插入 UCC 控制器機箱,省下數小時至現場重新接線的時間。 效能保證 ...
如何使用循圓測試儀
如何使用循圓測試儀 理論上,如果CNC 機台按指示追蹤圓形軌跡,而且機台的定位效能理想,產生的圓形會與編程的圓形精密吻合。不過在實務上,將測試圓形與編程圓形進行比對時,半徑和受測圓形的形狀會因各種因素發生偏差。這類因素包括機器幾何形狀、控制系統複雜,以及機器長期磨耗等。 謹慎量測並比對實際的圓形路徑與編程路徑,即可判定機台精度。這是伸縮式循圓測試儀的測試原理和 QC20...
控制器
控制器 充分發揮您 CMM 的潛能 請閱讀這份白皮書,瞭解如何透過先進科技軟體、控制器和感測器技術的改裝,為您帶來提升量測能力與現有 CMM 效能的契機。 UCC 改裝 Renishaw 與多家領導業界的軟體公司和改裝商 建立技術合作夥伴關係,使用 Renishaw 的 UCC 控制器提供功能強大的 CMM 改裝解決方案。 Renishaw 的 UCC 通用 CMM...
迅速回應的服務和支援
迅速回應的服務和支援 Renishaw 服務並不會在產品安裝完成後就結束。 延長保固 自購買全新三次元量床產品當日起,您可在 3 個月內選購 3 年保固 服務,免除您的後顧之憂。請聯絡您的供應商。 由 Renishaw 及其認證改裝商提供 快速的服務和支援 Renishaw 深知 CMM...
品管經理說:「身為品管經理,我看到它已經快速成為我們有史以來最佳的投資。」
品管經理說:「身為品管經理,我看到它已經快速成為我們有史以來最佳的投資。」 Increasing capacity Euromould, a pioneer of two-shot moulding in the UK, are a prime example of a company whose success challenged them to find ways of...
光學尺安裝指南及影片
光學尺安裝指南及影片 下載 Renishaw 光學尺安裝及使用指南,適用於增量式、絕對式、線性、旋轉、部分弧線系統。 請觀看我們的安裝影片 ,協助您輕鬆快速地設定 Renishaw 光學尺系統。 封閉式光學尺 開放式光學尺 安裝影片 現在就聯繫我們的銷售團隊 請與 Renishaw 聯絡以取得更多資訊及與專家交流。 ATOM™ 增量式光學尺 TONiC™ 增量式光學尺 RG2...
製程監控
製程監控 狀態監控條形圖會顯示上次量測工件的結果,表格的「公差範圍內」欄位則顯示表格中每項特徵的公差比例。若數值在公差範圍內,會顯示為綠色,若超出範圍則會變成紅色。系統管理員也能設定警告上限或下限 - 數值達到這些限制時,條形就會變成橘色,讓操作員在製造出廢品之前調整製程。 特徵表格中的每項特徵,皆會以獨立一列顯示其名稱、類型、公差上限及公差下限、標稱值與實際值。...
報告和分析
報告和分析 CHART hardware compatibility Form title CHART CHART software compatibility CHART help and training 標準 MODUS 報告器可提供傳統報告,同時獨立的 MODUS CHART 應用程式,則利用 CAD 模型或元件象徵提供全彩插圖檢測報告。也可以多種格式輸出檢測結果,以進行進一步分析。 ...
RESOLUTE™ 絕對式光學尺下載
RESOLUTE™ 絕對式光學尺下載 現在就聯繫我們的銷售團隊 請與 Renishaw 聯絡以取得更多資訊及與專家交流。 下載以下關於 RESOLUTE 絕對式光學尺系列的技術文件、媒體與個案研究。 歡迎探索我們一系列電感型、開放式、封閉式、磁性和雷射光學尺 ,滿足您的工業自動化需求。 規格資料表 安裝指南 白皮書 技術繪圖 使用者指南 REXA ultra-high accuracy...
TONiC™ 增量式光學尺下載
TONiC™ 增量式光學尺下載 現在就聯繫我們的銷售團隊 請與 Renishaw 聯絡以取得更多資訊及與專家交流。 歡迎探索我們一系列電感型、開放式、封閉式、磁性和雷射光學尺 ,滿足您的工業自動化需求。 下載以下關於 TONiC 增量式光學尺系列的技術文件、媒體與個案研究。 安裝指南 技術繪圖 軟體 使用者指南 規格資料表 TONiC™ Functional Safety T4xx1...
校正手冊與使用者指南
校正手冊與使用者指南 CARTO 數據庫 若要安裝新版使用指南至 CARTO 程式庫,請下載上方的最新版本。請瀏覽至您的下載資料夾,將您剛下載的使用指南複製到適當的語言目錄。 C:\Users\Public\Public Documents\Renishaw Carto\Library\ 如果所需目錄不存在,請使用以下語言代碼建立新資料夾: 語言代碼 語言 代碼 語言 代碼 中文...
RCU10 即時方波補償器
RCU10 即時方波補償器 規格 特性 折射率補償材料膨脹補償 精度 ±1 ppm* 資料格式 數位-RS422 正交類比-1 Vpp 正弦/餘弦 解析度 數位-變數至 10 nm 類比-變數至 20 µm 速度 達到 5 m/s 配置 RCU10 系統 定義您的 RCU10 系統時,應考量下列選項: RCU10 補償裝置可搭配或不搭配內置壓力感測器(各自為 RCU10-PX-XX...
身障者協助專區
身障者協助專區 Renishaw 希望我們的網站也能讓身心障礙者方便使用。 本頁介紹一些實用步驟,可協助您進一步體驗我們的網站。 調整您的網頁瀏覽器及作業系統 如果您發現自己難以觀看本網站內容,可以在網頁瀏覽器放大文字尺寸。您可在大部分瀏覽器中同時按下 Ctrl 和 + 鍵以放大文字。您可在特定瀏覽器的製造商網站找到詳細說明,瞭解如何讓網頁更方便使用: Microsoft...
適用於 CNC 工具機的破損刀具檢測系統
適用於 CNC 工具機的破損刀具檢測系統 我們提供適用於 CNC 工具機的破損刀具檢測系統,協助您快速可靠地檢測刀具。歡迎探索我們的高速雷射刀具破損檢測解決方案,以便在大量生產環境縮短循環時間。 需要支援嗎? 歡迎與我們聯絡,或是造訪我們的技術支援資料庫,取得各種規格資料表、安裝手冊、使用指南及法規遵循資訊。 支援資料庫 使用 TRS2 即時檢測刀具破損...
感測器選項
感測器選項 革命性量測 獲獎的 REVO 5 軸量測系統,能提供無可比擬的量測速度、更短的校正時間,以及藉由轉向或固定測頭量測系統,彈性量測不規則的特徵。 REVO 擁有創新技術,能讓 CMM 使用者量測特徵形狀,同時也能增加量測產能,並減少操作人員干預。透過可程式設計的測針和感測器更換,REVO 使用者還能自動化更為複雜的量測工作。 另外,未來將首次能在 CMM...
MODUS™ 計量軟體
MODUS™ 計量軟體 MODUS 軟體提供強大的平台,以開發和執行檢測程式,包括對其革命性 REVO 5 軸量測技術的完整支援。 標準採行互用性 依據 DMIS、I++ DME、DML 和 Microsoft® SQL Server 等業界標準之基礎建構,MODUS 能充分與您的現有程式和報告相容。彈性的報告選項包括文字式和圖形的報告,並可以多種檔案格式匯出結果資料,包括可供全面...
適用於工具機測頭的 ACS-1 進階校正球
適用於工具機測頭的 ACS-1 進階校正球 選擇 ACS-1 進行工具機測頭校正 CNC 工具機的主軸測頭雖然具備高度重複性,但是其效能取決於是否準確校正。 手動校正方法不但耗時,也容易出錯且不一致,導致影響後續量測的品質。ACS-1 可省去手動校正步驟,協助您在工具機實現最高的量測精度。 ACS-1 採用可鎖定機構,無需手動使用精密塊規或滑規,確保可靠及精準效能。 卓越的重複...
改裝元件和選項
改裝元件和選項 全方位的 CMM 解決方案 Renishaw 提供現有 CMM 改裝的服務,可使 CMM 的量測精度更高、量測速度更快、具有自動化量測方式等諸多新功能,並充分利用 CAD 程式設計優勢。 量測產能顯著提升 更多的軟體功能和更高的實用性 自動化和更低的營運成本 支援性強、開放式的 CMM 控制器 充滿前瞻性的投資 由 Renishaw 及其認證改裝商提供 ...
inVia: simple to use
inVia: simple to use 我們具備無可比擬的豐富經驗:Renishaw 20 多年來持續設計、開發和精進拉曼光譜儀,將 inVia 打造為最出色的共軛焦拉曼顯微鏡。 迅速由檢視模式切換為拉曼模式 您只要按一下滑鼠,inVia Reflex 就能在視覺檢視模式(透過雙目鏡及/或視訊檢視)和拉曼量測模式間切換,不但省時也能避免錯誤。您可配置讓 inVia 完成資料收...
模組化及客製化夾具
模組化及客製化夾具 Renishaw 推出一系列模組化及客製化夾具和軟體,專為三次元量床 (CMM)、Equator™ 檢具及影像量測所設計。 為何選擇 Renishaw 量測夾具? 我們瞭解夾持檢測所牽涉的各種複雜問題,因此開發一系列產品,提供可靠及可重複的量測基礎。 我們考量不同的檢測類型及模式,不論是 CMM、影像量測系統、鉸接臂、3D...
GoProbe
GoProbe 使 Renishaw 測頭量測系統快速且易於使用。GoProbe 提供簡化的使用者介面及容易使用的量測循環。此套件包括容易使用的訓練套件及智慧型手機應用程式,提供簡單又強大的製造解決方案。
適合 CNC 工具機的高精度接觸式測頭
適合 CNC 工具機的高精度接觸式測頭 RMP24-micro 是全球體積最小的無線測頭,專為各種微小精密的應用所設計,範圍涵蓋醫療、牙科、電子、珠寶及製錶等各種產業。這款測頭是理想的測頭量測解決方案,適合工作區域小的工具機使用,此外也適用於加工高價值工件精密表面的工具機。 重複性高達 0.
功能安全光學尺
功能安全光學尺 絕對式 FS 光學尺 Renishaw 功能安全光學尺的可靠性資料 Renishaw 以 SISTEMA 資料庫 提供功能安全等級的 TONiC FS、RESOLUTE FS 及 FORTiS FS 讀頭可靠性資料,協助客戶計算效能等級 (PL)。這有助於系統設計人員快速無誤地將資料從資料庫複製到 SISTEMA 專案。 SISTEMA:用於機械應用評估的安...