Filter by
Results found for Renishaw
Renishaw 光學尺在「獨特」設計線性馬達上的應用
線性馬達問世以來一直都是高精度的代名詞,是精密設備必不可少的零組件。隨著近年來工業製程對精度要求的不斷提升,線性馬達廣泛被應用在各大工業領域,包括平板顯示器 (FPD)、半導體、自動化、醫療以及工具機等。科技的進步大幅降低了線性馬達以往昂貴的價格,同時也進一步優化了整體性能。韓國直驅馬達製造商 KOVERY CO.
光學尺與電感型光學尺詞彙表
光學尺與電感型光學尺詞彙表 校準 1) 用於判定、檢查或修正量測系統的精度。 就光學尺詞彙而言,這代表將光學尺回報的位置,與雷射、檢具或其他已知商品進行比較。 2) 在 TONiC 或 ATOM 光學尺設定增量式訊號位準及參考原點定相。 歡迎探索我們的光學尺與電感型光學尺...
最新消息
金屬加工、精密量測、刀具製造、自動化及運動控制產業的新聞。您可下載 Renishaw 最新的產品新聞、個案報導、技術文章及公司新聞。
Tremec Mexico 採用 Equator™ 檢具後,加工現場量測 Daimler 零件的時間縮短了 85%。
位於墨西哥城附近的 Tremec Queretaro 工廠負責為 Daimler、Volvo、GM、John Deere 和 CNH 製造變速器系統。由於零件的製程控制耗時過久,Tremec 決定要對大幅改善其製造流程。Tremec 決定在全新的Daimler 輪齒專案中採用Renishaw Equator 檢具,以不同的方式來進行研磨與符合環保標準的齒輪車削作業。
Productivity+™ 合作夥伴及整合商
Productivity+™ 合作夥伴及整合商 Tebis AG Tebis 在 CAD/CAM 及 MES 部門是全球市場和技術的領導廠商。Tebis 可協助客戶高效可靠地設計、規劃和製造模型、模具及元件,並實現最高品質。我們擬定策略打造高效可靠的 CAD/CAM 及 MES 製程,並於客戶設施進行實作,確保提供技術和競爭優勢。Tebis...
專業服務成就可靠品質
專業服務成就可靠品質 AGILITY® 使用者享有最長三年*保固期,及來自 5 軸同動量測技術發明者最直接的技術支援。 充足備品庫存 Renishaw 準備了充足的備品庫存 技術支援 包括提供量測編程、軟體培訓、技術解答等 5 軸技術諮詢和應用支援 *選配服務 全方位售前、售後服務倍增信心 Renishaw 秉承對產品、技術及服務的信心,為 AGILITY...
公司發展歷程
Renishaw 投入 50 年的時間追求工程變革。本公司是由執行董事長 David McMurtry(現為 David McMurtry 爵士)和非執行副主席 John Deer 於 1973 年共同創立。Renishaw 第一項產品是 David 爵士發明的接觸觸發式測頭,目的是為了解決協和式客機上奧林帕斯 (Olympus) 發動機的特定檢測要求。
AGILITY® 5 軸三次元量床
AGILITY® 5 軸三次元量床 Product intro three-column modules for text below image - 3 Product hightlight three column module for text below image -2 2 column module with text below image -1 2 column module...
Combined Raman systems
Combined Raman systems 您可以用兩種以上的技術分析樣品,無須在兩種儀器之間奔波,進而達到最大效率。利用 Renishaw 的關聯顯微系統,您可以放心地以兩種技術分析同一點。 聯絡我們 奈米壓痕:機械特性量測 結合 inVia 拉曼顯微鏡功能與奈米壓痕量測,並且直接將機械及磨潤特性與結晶度、多形性、相位及應力等化學資訊進行關聯處理。 檢視詳細資料 將...
Renishaw scales facilitate micro-machining research
A close-up of the Ionoptika imprint, the logo is 20 µm in width, and the first ‘i’ just 70 nm wide
與 Renishaw 分享檔案
與 Renishaw 分享檔案 我們目前以 SharePoint Online 作為標準的傳輸方法 請填寫此處表單請求傳輸區域。 若您需要與 Renishaw 分享檔案,請與我們聯繫,以便安排檔案分享及協作區域。您在 Renishaw 的聯絡人,將會選擇最適合您需求的分享選項。 < h5> 您的大名、服務公司及聯絡詳細資料< /h5> < h5> 您的 Re...
Renishaw 編碼器能「駕馭爆燃」
KTM 高速賽車的排氣量僅有 1995 cc,卻擁有 1,500 匹馬力,6.
Renishaw technology used to identify microplastics in the environment
Microplastics are small, hard-to-spot, particles that make their way—from products and packaging—into the environment and cause significant pollution.
Renishaw brings AM innovation to Olympic track bike components
Speed, balance and aerodynamics are integral to a rider’s performance.
Renishaw 光學尺的運作方式
Renishaw 光學尺的運作方式 封閉型絕對式光學尺 RESOLUTE 透過各種符合產業標準的通訊協定,以專屬或開放標準純序列格式進行雙向通訊。 製程開始.
Renishaw 工具機測頭協助 Hammond Engineering 提高生產效率
Hammond Engineering 是位於澳洲的一間工廠,他們發現手動設定工件位置不僅耗時,而且重複精度也低,因此轉而考慮機上測頭量測的可行性。自從使用 Renishaw OMP40-2 光學傳輸測頭之後,該公司成功加快了生產設定時間,並且提高了生產效率。
RESOLUTE™ 光學尺聚焦大科學
RESOLUTE™ 光學尺聚焦大科學 挑戰 聚焦鏡的理想形狀是橢球面,但橢球面反射鏡很難製造。替代方法是利用一對相互垂直的反射鏡在兩個維度上聚焦光束;一個非常著名的例子就是柯克派翠克-貝茲 (K-B) 反射鏡系統。 K-B 系統通常安裝在一系列非真空和真空運動平台上,利用光學尺回饋精確地控制反射鏡在光束中的平移和旋轉。由於 X...
Renishaw conformal cooling solutions prove a boost to moulding productivity
The use of cores incorporating conformal cooling in the moulds for its plastic casings has allowed Alfred Kärcher GmbH & Co.
Renishaw Equator™ 檢具協助主要航太製造商提升產量
Senior Aerospace Weston 希望以更高的效率檢測關鍵航太結構零件,因此尋求 Renishaw 提供超越同級的 Equator™ 檢具系統。Equator 檢具縮短約 75% 的零件檢測時間,提供更全面的產品追溯性。
自研自製一站式量測解決方案
AGILITY 配備 Renishaw 自研自製的 5 軸系統、控制器、量測軟體以及其他配件,您可以在最短的時間內得到可靠的量測結果。通過掌握 Renishaw 自主研發的一整套量測解決方案,使用者可以領略業界最新量測技術的極致魅力,應對工業量測領域的一切挑戰。
Renishaw on high with Airbus A380 Superjumbo
Airbus A380 aeroplane utilises linear encoders on wing-panel assembly machine
光學尺工程圖與 CAD 模型
光學尺工程圖與 CAD 模型 封閉式光學尺 開放式光學尺 現在就聯繫我們的銷售團隊 請與 Renishaw 聯絡以取得更多資訊及與專家交流。 ATOM™ 增量式光學尺 TONiC™ 增量式光學尺 RESOLUTE™ 絕對式光學尺 VIONiC™ 增量式光學尺 EVOLUTE™ 絕對式光學尺 QUANTiC™ 增量式光學尺 ATOM DX™ 增量式光學尺 FORTiS-S 光學尺...
光學尺白皮書
光學尺白皮書 妥善安裝光學尺以達最佳熱性能 本白皮書探討 Renishaw 線性光學尺的熱性能。其中包括幾種選擇,可用來計算和補償因熱引起的應變。亦會說明當光學尺和底層機器基材的膨脹失配時,會如何影響光學尺系統的整體效能。 旋轉(角度)光學尺的精度 旋轉(角度)光學尺會廣泛用於各式各樣的機器和裝置中。旋轉光學尺包含位置量測讀頭,以及標記在環周邊或圓盤表面上的精準旋轉光學尺。本...
全新Renishaw 台灣分公司喬遷新址,隆重開幕
2016年10月5 日 - 全球領先的工程與科學技術公司 Renishaw 發佈台灣分公司正式邁向新一頁,其全新辦公室於今天正式開幕。Renishaw 台灣分公司之新址座落於台中市精密機械科技創新園區內 (台中市南屯區精科七路2號2樓),園區設施完善,聚集機械產業技術翹楚,讓 Renishaw 能夠就近提供服務給園區內如友嘉、東台、上銀等重要工具機產業客戶。
公司沿革
公司沿革 100 字 150 字 關於 Renishaw Renishaw 是全球領先的工程與科學技術公司,擁有精密量測與醫療的專業知識。本公司全球僱用 5,000 多名員工,提供多元應用的產品,這些應用涵蓋噴射引擎與風力發電機製造,以至 3D 列印、牙科醫學及腦神經外科等。 50 字 關於 Renishaw Renishaw...
ATOM™ 光學尺診斷套件
ATOM™ 光學尺診斷套件 提供 ATOM 診斷套件,透過回報系統效能和遠端訊號監控等方式,協助處理棘手的安裝作業與系統最佳化。 ATOM 診斷套件是什麼? ATOM 線性及旋轉 (角度) 編碼器系統搭載足以供安裝使用的整合式設定 LED。具有最棘手設定要求的客戶,現在可透過選購的 ATOM...
TONiC™ 光學尺診斷套件
TONiC™ 光學尺診斷套件 提供 TONiC 診斷套件,透過回報系統效能和遠端訊號監控等方式,協助處理棘手的安裝作業與系統最佳化。 軟體 下載版本 相容光學尺系統 診斷工具 下載連結 TONiC 診斷軟體 1.
Case study: Combined MWIR Raman thermography for improved thermal control in semiconductor devices
Raman thermography uses the Raman spectrum from a semiconductor device to determine the local temperature with submicron lateral spatial resolution.
Renishaw 光學尺全力提昇表面貼裝元件印刷技術
電子產品,尤其是智慧型手機,平板電腦等 3C 產品,預計未來將會持續往高性能,輕薄微型化的方向發展。台灣友厚新科技股份有限公司一直致力為業界開發針對工業製程的高階設備,與 Renishaw 追求創新的理念一致,他們開發的被動元件印刷設備採用 Renishaw ATOM 系列超微型光學尺系統,為電子產品實現微型化。
Renishaw produces a prototype nose tip for the BLOODHOUND Supersonic car
Renishaw, one of the UK’s leading engineering technologies companies, is contributing its knowledge in additive manufacturing to create key prototype parts for the BLOODHOUND Supersonic Car, which...
Precision manufacturer relies on Renishaw for the production of critical components
Associated Tools, a Kolkata based Indian manufacturing company, uses BFW, LMW and Hurco machine tools, each one fitted with Renishaw touch trigger inspection probes and tool setting systems, for...
Lamborghini saves €150K a year with Renishaw tool breakage detection systems
After the retrofit of Renishaw TRS2 tool recognition systems, SAME DEUTZ-FAHR, manufacturer of Lamborghini, SAME and DEUTZ-FAHR tractors, has seen a dramatic reduction in the time for essential but...
Renishaw 開放式光學尺系列產品
如果您已熟悉 Renishaw 開放式光學尺系列,請選擇下列產品選項:RESOLUTE™ 及 EVOLUTE™ 絕對式光學尺系列,以及 ATOM™、ATOM DX™、VIONiC™、QUANTiC 及 TONiC™ 增量式光學尺系列。
光學尺個案研究和應用要點
Renishaw 品牌光學尺在滿足量測需求方面上廣受客戶的敬重與信任。我們的一系列個案研究和應用要點展現出 Renishaw 的位置編碼器解決方案。應用遍及電子裝置、工具機製造商、精密製造、科學研究、航太及醫療保健等各種領域。
AGILITY® 三次元量床系列及行業應用
AGILITY® 三次元量床系列及行業應用 AGILITY 三次元量床系列擁有 S 系列加工現場和 L 系列量測實驗室應用的型號,配合使用者的不同應用,提供一流的量測解決方案,以滿足包括消費電子、汽車、航太等各行業對精密量測以及品質控制的要求。 AGILITY L 系列實驗室型設備 AGILITY L 適合應用在品質控制實驗室,進行快速且高效的多感測器 5 軸量測。 可以在 18...
KES Machine 憑藉 Renishaw 多光束校正儀提升客戶服務水準
為了成為客戶首選的校正服務提供者,KES Machine LLC 拓展了與全球工程技術領域公司 Renishaw 間的合作。透過投資 Renishaw XM-60 和 XM-600 多光束校正儀,KES 實現了快速獲取精確的量測數據,並且能夠提供優質的校正和測頭量測服務,從而提升了客戶服務水準。
The great Gaels of Ireland
Medical device manufacturer uses the latest developments in machine tool automation, probing and software to consistently produce high accuracy parts
Renishaw and Status Metrology Official Channel Partnership sets new standards for service delivery
Renishaw and Status Metrology have enjoyed a trusted customer/supplier relationship.
British Cycling races ahead with Renishaw additive manufacturing
British Cycling is the national governing body in Great Britain for cycling, as recognised by the Union Cycliste Internationale (UCI).
Renishaw probing pays dividends for Quality Engineered Products
Having built its reputation in high-volume precision pressing, Quality Engineered Products took the decision eight years ago to move into the competitive world of sub-contract precision machining.
Renishaw 與 RLS 共同推進機器人的發展之路
RLS d.
Autodesk Technology Center implements metal 3D printing to improve customer workflows
AutodeskTechnology Center found metal 3D printing helped to improve customer workflows when using Renishaw's RenAM 500Q and Fusion 360 software.
升級您的舊型 Renishaw 光學尺系統
升級您的舊型 Renishaw 光學尺系統 下方列出各款 Renishaw 舊型光學尺系統狀態以及建議的替代光學尺選項,協助您升級位置量測解決方案。 舊型產品包括不建議用於新設計、最終採購,或是即將淘汰的產品。Renishaw 為現有使用者提供一系列升級選項,使用替代性的高效能 Renishaw 光學尺來汰換舊型系統。 現在就聯繫我們的銷售團...
Renishaw probing simplifies set-up of complex mould tools for BK Tooling
Toolmaking has always been the preserve of craftsmen; even with the arrival of complex CNC machine tools the skill of the toolmaker is still required.
Case study: Renishaw inVia confocal Raman microscope, a workhorse for laboratory testing
The Renishaw inVia confocal Raman microscope was chosen as the spectrometer of choice for the MCFP, as its bespoke configuration is perfectly suited to analysing cultural artefacts with varying...
Renishaw 檢測接觸式測頭相關問題
Renishaw 檢測接觸式測頭相關問題 問:要如何校正測頭?多久需要重新校正? 答:請參閱測頭校正影片。 測頭會在下列情況進行校正: 首次使用測頭系統時; 測頭安裝新測針時; 懷疑測針變形或測頭撞擊時; 以固定間隔補償工具機機械變更時; 測頭刀柄復位重複性不佳時。在這種情況下,每次選擇測頭時都需要重新校正。 如需更多資訊瞭解測頭校正,請參閱:(TE415) 測頭校正 ...
Renishaw EquatorTM ????? NIMS ????????????????? 85%
???????????????????,????????????????????????????? (National Institute of Metalworking Skills, NIMS) ?????????????????? Renishaw ??????????? Equator™ ????,??????? NIMS ????????????????????,?? Renish...
Renishaw GUI 操作簡單幫助模座生產達「零誤差」目標
塑膠模座整組生產精度要求高,傳統人手量測無法達到零誤差目標;但操作員卻擔心人為操作錯誤損壞工具機測頭。佶滿企業社在競爭激烈的台灣模座加工業界脫穎而出,在於其對高品質生產的追求。 使用了 Renishaw GUI (使用者圖形介面),讓工件/刀具設定及特徵檢測更見簡單容易。 Renishaw GUI 看圖選項的「傻瓜化」操作簡化了測頭設定和量測作業,減少了操作員的人手輸入,一般操作員毋須編程培...
Renishaw 以雷射技術協助 Standard Tool & Mold 實現精確刀具設定
為了尋求機上刀具量測技術支援,Standard Tool & Mold 從工程技術領域的跨國公司 Renishaw 購入了一款高精度藍光雷射刀具設定系統 — 新型 NC4+ Blue 雷射刀具設定系統
光學尺常見問題
光學尺常見問題 一般資訊 可以使用哪些溶劑清潔光學尺及讀頭? 建議使用的清潔溶劑,需視使用的特定光學尺系統而定,詳情請參閱系統安裝指南 。 Renishaw 讀頭上接頭的針腳分配為何? 在可能情況下,Renishaw 會針對類比及數位輸出讀頭及介面使用的 15 向 D...