Filter by
Results found for Renishaw
Renishaw 量測技術如何協助汽車業打造新型電動汽車
汽車業的電動汽車轉型浪潮席捲全球。從柴油和汽油引擎轉變為電力驅動的消息不絕於耳,儘管目前在廣泛採用上還存在一些障礙,但到 2035 年要實現全面轉型的倒數也越來越近了。Renishaw 三次元量床與比對量測產品部的業務經理 Gareth Tomkinson 將帶我們了解量測技術在解決這些挑戰中所發揮的作用。
Renishaw XL-80 系列鐳射干涉儀
Renishaw XL-80 系列鐳射干涉儀
Renishaw 積層製造系統建構室
Renishaw 積層製造系統建構室
Renishaw提升積層製造一致性
為方便積層製造 (AM) 設備使用者更深入地瞭解積層製造過程,Renishaw開發了一款全新的製程工藝監控軟體InfiniAM Spectral,可安裝在Renishaw各款積層製造設備上。繼在2017年法蘭克福國際精密成型及3D列印製造展覽會 (Formnext 2017) 上成功首推之後,Renishaw正式發佈了此套裝軟體,以説明應用積層製造技術的製造商在關鍵應用場合中克服製程穩定性和...
功能安全光學尺
功能安全光學尺 絕對式 FS 光學尺 Renishaw 功能安全光學尺的可靠性資料 Renishaw 以 SISTEMA 資料庫 提供功能安全等級的 TONiC FS、RESOLUTE FS 及 FORTiS FS 讀頭可靠性資料,協助客戶計算效能等級 (PL)。這有助於系統設計人員快速無誤地將資料從資料庫複製到 SISTEMA 專案。 SISTEMA:用於機械應用評估的安...
Photovoltaics
Photovoltaics 掌握全局 拉曼影像是太陽能開發的關鍵工具,可揭露材料特性在各個裝置之間的差異情形。 Renishaw 的 StreamLine™ 和 Slalom 技術,可因應您對靈活性的所有需求。不論您需要什麼樣的解析度,都能對大小區域進行分析,協助更加瞭解整體裝置,而不是只瞭解其中的一小部分。 立即選擇雷射...
FORTiS™ 封閉式光學尺通過了嚴格的測試
在設計、製造和使用於工具機等嚴苛環境的量測產品上,Renishaw 擁有數十年的豐富經驗 基於這些寶貴經驗,我們對 FORTiS 封閉式線性光學尺系列制定了嚴格的測試程序,例如:振動、密封條磨損、防護等級 (IP)、機台加工區域內的長期運作、鹽霧、耐化學腐蝕性、落地和撞擊等
齒輪製造商實現品質一致性
齒輪及變速箱製造商 Katsa Oy 委任 Flexmill Oy 設計及建構機器人單元,針對直徑範圍從 50 毫米至1.5 公尺的各種齒輪進行精加工及去毛邊的作業。此特別單元採用 Renishaw RMP60 測頭,安裝在客製化的刀把上,由 ABB 機器人用於收集重要的零件位置資料,然後再進行精加工及去毛邊作業。
電動車製造
電動車製造 汽車電池 原料分析 範圍效能研究 供應鏈控制 我們的非破壞性拉曼技術,可在各種操作條件下檢驗電池化學性質 ,例如快速充電及極端溫度,瞭解電池如何回應,然後找出方法提升效率。 電動馬達 U 型高度的「通過/不通過」檢查 絕緣紙檢查 REVO 高速定子檢測 避免故障元件讓寶貴的成品零件成為廢品。Equator™ 線上檢具系統可迅速檢測...
MODUS™ 點雲斷面器
MODUS™ 點雲斷面器 MODUS 點雲斷面器能透過 REVO 在之前所擷取的端部中心資料點雲,在任何平面上生成「表面式」剖面。 表面剖面生成 MPCS 可以從 REVO 所收集的資料點雲生成剖面。剖面是在表面上而非端部中心,並消除資料配置過程中的任何餘弦誤差。 無論在量測過程中,或是未來需要更多不同位置的剖面時,您都可以在相同的量測資料組中使用 MPCS。不需要重新量測葉片。 標稱...
Jingdiao's refusal to compromise on quality sees its business take off
Beijing Jingdiao Company Ltd has collaborated with Renishaw as its business has continued to grow over the years, with the two companies working together to open up new pathways to innovation and...
Study cell biology with Raman microscopy
Study cell biology with Raman microscopy 識別細胞 使用 Renishaw 拉曼系統識別和分辨: 癌細胞與正常細胞 幹細胞與分化細胞 細胞群中的不同子狀態 (如幹細胞和前驅細胞) 您可以根據細胞本身的化學性剖面,識別無已知標記的細胞。完全無須與抗體共軛或操縱基因。 查看微小生物細節 藉由高空間解析度 共軛焦拉曼分析,可檢驗:...
5 軸三次元量床系統
5 軸三次元量床系統 您可能也會對以下內容感興趣… 您目前正在查看我們的 5 軸系統。您可能也有興趣瞭解我們如何將現有的機台改裝 5 軸功能 … 與傳統 CMM 量測方法不同的是,Renishaw 的 5 軸技術使用同步的 CMM 運動和測頭座軸,能大幅減少機器在超高速量測時,所造成的動態誤差。
GoProbe 常見問題
GoProbe 常見問題 GoProbe 是否能搭配使用 SupaTouch 技術? 是,最新版 Inspection Plus 支援 GoProbe 循環及 SupaTouch 技術。這樣 GoProbe 循環就能利用以 SupaTouch 技術縮短的循環時間,以及更出色的計量功能。 GoProbe 應用程式需要使用哪一版的 Android? 4.
積層製造測針
積層製造測針 Design freedom text Complex geometry image Complex geometry heading text Case study banner Strapline text High accuracy metrology text Why use AM for custom styli text Rapid, custom styli...
UCC S5
UCC S5 UCC 比較 ■ 標準規格 - 不適用 功能/規格 UCC T3-2 UCC T3 PLUS UCC S3 UCC T5 UCC S5 TP200/SCR200 介面 ■ ■ ■ - - SP600 介面 - - ■ - - SP25M 介面 - - ■ - - SP80 介面 - - - - - PH10 介面 - ■ ■ - - PH20 介面 - - - ■...
UCC T5
UCC T5 5 軸接觸觸發式自動化測頭座解決方案。 UCC 改裝 Renishaw 與多家領導業界的軟體公司和改裝商 建立技術合作夥伴關係,使用 Renishaw 的 UCC 控制器提供功能強大的 CMM 改裝解決方案。 適合 5 軸接觸觸發式運動和測頭座控制的 CMM 控制器 - 僅 PH20 必須搭配 Renishaw SPA3 放大器使用 使用外接電源及管理 PH20...
用於工業製造的 Equator™ 檢具系統
用於工業製造的 Equator™ 檢具系統 The new Equator-X dual-method system – video heading Equator-X CTA nav Support and downloads Equator comparator CTA nav The comparison process Comparison options 新型...
‘Seamless’ probe head upgrade advances part inspection
When Renishaw announced the PH10T upgrade offer for the obsolete PH9 motorised probe head systems, Rousant Sherwood of Henley-on-Thames, a specialist manufacturer of multi-axis machined components,...
提升旋轉工作台精度標準
CNC 旋轉工作台在多軸加工中心機的效能中扮演極為重要的角色。由於工作台精度和可靠性是產品壽命期間最重要的考量,Matsumoto Machine Corporation (MMK) 採取兩全其美的務實方法,減少分度誤差並改善效能。公司為了加強產品校正及編碼器技術,針對旋轉工作台精度樹立全新標準。
檢具量測及檢測軟體訓練
檢具量測及檢測軟體訓練 為何要投資參與 Renishaw 進一步的訓練課程? 我們的訓練課程提供以下效益: 提升作業、維護及應用工程中的技巧。 提升生產力及正常運作時間效能。 改善健康和安全。 Renishaw 提供標準及專業的 MODUS™ 計量軟體訓練課程,因應您的各種需求。 我們的訓練課程是以最佳實務及業界標準為基礎,協助您發展各種技巧,以便在作業、維護及應用中使用 MODUS ...
Develop battery materials with Raman spectroscopy
Develop battery materials with Raman spectroscopy 我們隨時為您服務 若要深入瞭解此應用領域或未涵蓋到的應用,請聯絡應用團隊。 聯絡應用團隊 支援電動車電池行駛範圍效能研究 汽車研發部門日漸將焦點放在新型的推進技術,以便打造次世代油電混合及電動車 (EV)。EV 產品研發工作的核心所在,就是透過馬達效率及電池效力追求更長的行駛範圍...
VIONiC™ 增量式光學尺系統搭配 RKLC20-S 線性和部分弧線光學尺
探索 VIONiC™ 光學尺系列,Renishaw 最高效能的增量式光學尺。結合 RKLC 精細型不鏽鋼光學捲尺,其以優異的量測效能、高速操作及極佳的可靠性提供直接數位位置回饋。其亦適用於部分弧線測量。
GoProbe
GoProbe 使 Renishaw 測頭量測系統快速且易於使用。GoProbe 提供簡化的使用者介面及容易使用的量測循環。此套件包括容易使用的訓練套件及智慧型手機應用程式,提供簡單又強大的製造解決方案。
Renishaw 於TIMTOS 2017展示全系列量測方案,幫助您改善並有效監控生產製程
2017年-在精密測量和醫療保健領域擁有專業技術的Renishaw 公司,於3月7-12日舉行的第26屆台北國際工具機展 (Renishaw 攤位號碼: 一館1F B0517攤位) 展出全系列先進的量測產品與解決方案,與您分享Renishaw 的生產製程監控理念及經驗, 並於現場演示一系列全新產品及方案,包括XM-60多光束雷射校正儀及全系列機器校準解決方案、 Renishaw AM 400...
Additives in Formula 1: technology of the future
Metal additive manufacturing is quickly becoming the technology of the future, but few people know the full extent of the opportunities it offers or the nature of the partnership - in this industry -...
Powering the future of metal additive manufacturing at Sandvik
To strengthen the metal additive manufacturing (AM) industry, global engineering company Renishaw has collaborated with Sandvik Additive Manufacturing to supply the company with high productivity...
“Throw the machining rule book away and get creative”
Boxtrees Precision Engineering use Renishaw probe systems on a Mazak Integrex in a clever fully-integrated ‘intelligent’ system that has achieved reduced unit costs, zero manual set-up times, unman...
Analyse pharmaceuticals with Raman microscopy
Analyse pharmaceuticals with Raman microscopy 透過單一光譜一目了然 節省時間。使用 SynchroScan 顯露所有主要拉曼頻帶;具高光譜解析度,跨越整個拉曼範圍,一次資料收集全部解決。觀察晶格模式 、OH 頻帶,以及其中的所有內容。透過光譜找出最細微的樣品差異。 產生配方影像 確保化學影像極具代表性;使用 Renishaw 的...
針對工具機在組裝時進行快速檢測, HURCO 採用 XK10 校準雷射系統
台灣工具機產業一直以來都是憑藉彈性製造和出色的應變能力,擅於為客戶提供客製化方案著稱。配合成熟的板金加工體系,讓台灣具備高組裝效率和完整的零件供應鏈等優勢。一台工具機從零件加工、組裝到成型,每一道工序都必需做好品質控制才能確保工具機發揮最大的性能。如何提升檢測效率是各大廠商所面臨的挑戰。美國工具機生產商 HURCO 位於台灣的生產基地通過採用 Renishaw XK10 校準雷射系統,大幅提...
技術文獻
技術文獻 工具機產品、系統與測頭技術的技術文件。 改善我的製程連結 為什麼選擇測頭? 何時使用測頭? 測頭量測如何提供效益? 應用案例研究和新聞 案例摘要 量測詞彙表 技術文獻 工具機連結 工具機產品 改善您的製程 您的加工廠適用哪些產品? 軟硬體支援 工具機客製化解決方案 技術相關模組 TE520 - Renishaw's tool setting products...
REVO 閥座和導孔量測
REVO 閥座和導孔量測 REVO® 和 Renishaw 的 5 軸技術能大幅增加此極具挑戰性應用的產能-資料收集程序大約需要 20 秒。 可調適掃描 本閥座掃描採用 REVO 的可調適掃描功能,能以單一掃描命令覆蓋重要閥座表面的上方和下方區域。可以 0.
A-6186-0100 - RTLA50 絕對式線性光學尺 (長度 1000 mm,自黏式安裝)
A-6186-0100 RTLA50 絕對式線性光學尺 (長度 1000 mm,自黏式安裝) A-6186-0100 為一長度 1 m (1000 mm) 的 RTLA50-S 絕對式編碼器帶光學尺。
A-6186-0050 - RTLA50 絕對式線性光學尺 (長度 500 mm,自黏式安裝)
A-6186-0050 RTLA50 絕對式線性光學尺 (長度 500 mm,自黏式安裝) A-6186-0050 為一長度 0.5 m (500 mm) 的 RTLA50-S 絕對式編碼器帶光學尺。
Renishaw 提高呼吸器零件的產量
英國工程技術公司 Renishaw 開始量產醫用呼吸器的關鍵零件,與英國各界一起全力支援當地的國家醫療保健服務 (NHS) 對抗新型冠狀病毒肺炎 (COVID-19) 疫情。Renishaw 將其位於格洛斯特郡 (Gloucestershire) 工廠和南威爾斯 (South Wales) 工廠的絕大部分生產設備獨立出來,專門為英國呼吸器行動聯盟 (VentilatorChallengeUK...
Renishaw 推出新一代數位編碼器
全球計量學專家Renishaw為其光學尺產品增添新成員-全新all-in-one VIONiC™ 系列, 是一款結合超高精度和超小型的數位增量光學尺
Renishaw 推出加長型 FORTiS™ 光學尺
全球量測專家 Renishaw 已可提供加長型封閉式光學尺,以支援大型工具機的研發。 客戶最長可選擇 4.24 m 的 FORTiS™ 封閉式線性光學尺,適用於大型和新型機器。
Renishaw 測頭量測技術協助 Equinox 3D
Equinox 3D 是的專業製造商針對各式各樣的產業生產玻璃纖 維產品,經常接觸各種複雜精細及量身訂製的設計。該公司位 於英國的法弗舍姆 (Faversham),在製程中採用 Renishaw 測 頭量測系統之後,能在短時間內準確且可靠地滿足客戶的特殊 要求。
BiSS® 序列介面支援
Renishaw 絕對式光學尺支援 BiSS®(單向)開放式序列介面。BiSS 為高速序列通訊協定,特別適合用於需要高加速能力、平順速度控制、優異雙向重複性及可靠位置穩定性的動態軸。另外還提供適用於 RESOLUTE™、EVOLUTE™ 及 FORTiS™ 絕對式光學尺的專有序列介面選項。
Analyse geological samples with Raman spectroscopy
Analyse geological samples with Raman spectroscopy 值得信賴的結果 多數礦物大多十分堅固,但有些可能會因高雷射功率密度而產生變化。例如,鐵化合物可能會氧化。StreamLine™ 採用雷射線,而非雷射光點。可降低雷射功率密碼,讓您在無須修改或損壞材料的情況下,分析脆弱材料。 簡易材料識別 您可藉由 Renishaw...
AGILITY® 客戶應用案例
AGILITY® 客戶應用案例 4th case 1st case Case 2 - image Case 1 - image Case 4 - image 2nd case 3rd case Case 3 - image Renishaw AGILITY 三次元量床的 5 軸量測技術革新了掃描方式,使量測速度更快,效率更高。在內孔使用圓周掃描進行量測,量測資料可通過測頭座的快速運動來擷取...
CNC maintenance company considers ballbar critical to operations
Dave Wigmore, a former time-served engineer at Mazak, runs a CNC maintenance company and considers a ballbar critical to operations.
New ballbar technology 'just what the doctor ordered' for medical machine tools
Nemcomed, a medical device manufacturer, is showing how the latest Renishaw QC20-W wireless ballbar technology makes a big difference in doing fast capability checks on small machines, as well as...
三次元量床上的隨基材伸縮光學尺
三次元量床上的隨基材伸縮光學尺 在品質控制流程中,三次元量床用於採集高精密機加工零件 — 例如發動機缸體和噴氣式發動機葉片 — 的三維測量資料。三次元量床有四種基本類型:橋式、懸臂式、龍門式和水準臂式。橋式三次元量床為最常見的類型。...
技術下載 - 不建議用於新設計的光學尺
技術下載 - 不建議用於新設計的光學尺 現在就聯繫我們的銷售團隊 請與 Renishaw 聯絡以取得更多資訊及與專家交流。 RG2 安裝指南 RG4 安裝指南 RESR angle encoder system RGH24 RGS20 線性編碼器系統 RGH40 RGS40-G 線性編碼器系統 RGH40 RESR40 角度編碼器系統 RESR angle encoder system...
位置編碼器網路研討會
位置編碼器網路研討會 請參加我們即將舉行的網路研討會,將由全球各地的光學尺專家團隊提供您各種寶貴見解。 網路研討會:隨需觀看 我們的網路研討會包括與專家小組進行問答的環節。我們所有的網路研討會將在結束後立即提供隨需觀看。 現在就聯繫我們的銷售團隊 請與 Renishaw 聯絡以取得更多資訊及與專家交流。