Results found for Renishaw

QR Code: 加入Renishaw LINE好友

QR Code: 加入Renishaw LINE好友

掃瞄以下QR code 行動條碼將Renishaw 設為好友。

「Equator 能省去等待時間,還能測量高難度的功能且價格十分優惠」

「Equator 能省去等待時間,還能測量高難度的功能且價格十分優惠」

「Equator 能省去等待時間,還能測量高難度的功能且價格十分優惠」 便於加工現場使用 Equator 系統包含使用簡單的圖形軟體 MODUS™ Organiser,其設計能讓現場操作人員在經過幾分鐘的訓練之後,即可開始操作。該軟體對 Equator 的操作極為重要,「MODUS Organiser 是在現場內執行 Equator...

線性光學尺

線性光學尺

線性光學尺 絕對式線性光學尺系統:讀頭及光學尺 各種讀頭及光學尺組合的最大光學尺長度 如下所示: RTL 鋼帶光學尺 多用途 堅固耐用 RTL FASTRACK™ 鋼帶光學尺 軌道安裝式 功能豐富,堅固耐用 RCL 玻璃光學尺 長度短且穩定 低膨脹係數 REL ZeroMet 光學尺 低膨脹係數 高精度 RSL 鋼製光學尺 厚實穩定 高精度 RKL...

VIONiC™ 增量式光學尺系統搭配 RELM20 線性光學尺

VIONiC™ 增量式光學尺系統搭配 RELM20 線性光學尺

VIONiC™ 增量式光學尺系統搭配 RELM20 線性光學尺 輕鬆查錯和維護 進階診斷工具 ADTi-100 與 ADT View 軟體可提供全方位即時光學尺資料回饋,以執行更具挑戰性的安裝與現場診斷作業。尤其有助於光學尺隱藏於機器中的應用,其能夠以最短的停機時間進行即時診斷。直觀的軟體介面具有以下功能: 遠程校正 在整個軸上達到訊號優化 讀頭刻線距離指示...

汽車工程

汽車工程

汽車工程 效率 我們透過耐用的製造控制器 降低成本。這樣可以確保零件首次就正確製作,並在不減緩輸出速度的情形下減少廢品數量。這能減少各組件的材料成本及循環時間。 積層製造 金屬 3D 列印 利用各式各樣的金屬粉末,創造堅固的輕量組件,例如晶格作業與結構內部支撐。 請參閱案例分析 全新製程 在賽車方面的開發環境中,我們已於金屬、碳纖維和專業合金製造領域實現了高水準的精度。...

REVO 5 軸量測應用

REVO 5 軸量測應用

REVO 5 軸量測應用 REVO 閥座和導孔量測 閥座和導孔的量測一直是極具挑戰性的工作,須使用通常無法提供充分量測的耗時方法執行。 REVO 與 Renishaw 的 5 軸量測技術對此作出了大幅的改變。此技術現在能迅速收集大量的資料,以便同時計算出閥座和閥導特徵的分析參數。此方法能在重現性和重製性測試中,極順利地執行。 瞭解關於 REVO 閥座和導孔量測分析 的資訊。 REVO ...

New approach to manufacturing attracts royal interest

New approach to manufacturing attracts royal interest

Martin Aerospace, a Rolls-Royce subcontractor, has employed high-accuracy Renishaw probes and a GSPS CNC Reporter™ process monitoring package to reduce machining lead times and improve consistency.

Automotive transmission supplier Flexible Concepts guarantees process capability with Equator™ gauge

Automotive transmission supplier Flexible Concepts guarantees process capability with Equator™ gauge

Automotive transmission supplier Flexible Concepts is using innovative engineering coupled with the Renishaw Equator gauge to guarantee its process capabilities and deliver a highly reliable service...

Ferrari additive manufacturing

Ferrari additive manufacturing

Ferrari is a legend, the most loved Italian brand in the world, and at the heart of this myth, their racing department, have two Renishaw additive manufacturing (AM) machines.

RESOLUTE™ 光學尺升級科研 天文望遠鏡的位置回饋性能

RESOLUTE™ 光學尺升級科研 天文望遠鏡的位置回饋性能

Wise 天文台 (Wise Observatory) 是由以色列特拉維夫大學 (Tel Aviv University) 擁有並經營的天文研究機構。四十多年來,該天文台始終致力於支持天文學領域的尖端研究。

空氣軸承運動平台 – 高精度的代名詞

空氣軸承運動平台 – 高精度的代名詞

大家經常會在市場上看到精密設備標榜採用空氣軸承,到底什麼是空氣軸承呢?簡單來說,空氣軸承是一種使用空氣(或其它氣體)作為潤滑劑滑動、通過空氣氣膜到非接觸式支承作用的一種軸承。在眾多高端產業如半導體、面板、精加工等製程設備的運動平台都會經常看到空氣軸承的應用,平台上的滑座就像「坐」在氣膜上以懸浮的方式在平台上移動。這些平台為了達到整體性能的最大效益,一般都會配置線性馬達和光學尺。

航太成功案例

航太成功案例

航太成功案例 APEXBlade - GML 能讓規劃複雜 5 軸路徑變得不再痛苦 在三次元量床 (CMM) 檢測的領域中,撰寫機台檢測程式的能力非常重要。此一工作通常需要仰賴專用的檢測軟體套件,隨著測頭量測系統從簡單的手動 3 軸(移動和碰觸)系統,發展成可轉位的 3 軸連續掃描測頭座,這項工作也日益複雜。您不妨想像最新的掃描測頭座,像是 Renishaw REVO 這樣連續 5 軸的掃...

OEM Raman products

OEM Raman products

OEM Raman products 使用簡便 RA800 系列具備簡便與易於使用等特性,非常適合在實驗室中與生產線上或靠近生產線上的應用。專為未曾體驗拉曼光譜或相似技術的使用者所設計。 還想進一步瞭解更多資訊嗎? 您當地的代表很高興協助您解決詢問的問題。您可填寫表單或傳送電子郵件與他們聯絡。 聯絡我們 除了終端使用者的系統之外,Renishaw 亦製造 OEM (原始...

佶滿總經理申名寶先生及其生產團隊

佶滿總經理申名寶先生及其生產團隊

模座整組生產

模座整組生產

A-6967-6120 - RCS O-PK1 F — 光學工件設定測頭適用於搭配 ISO 9409 安裝座的工業機器人

A-6967-6120 - RCS O-PK1 F — 光學工件設定測頭適用於搭配 ISO 9409 安裝座的工業機器人

A-6967-6120 - RCS O-PK1 F — 光學工件設定測頭適用於搭配 ISO 9409 安裝座的工業機器人

RCS O-PK1 是一款專為工業機器人設計的無線零件定位測頭。此測頭能精確對齊零件框架設置機器人工作單元,並實現單元自動復原功能。此型號配備 ISO 9409 安裝座,讓工件設定系統能連接至多種機器人法蘭。RCS O-PK1 需透過 RCS OMI-2 測頭介面才能以光學傳輸方式運作。您的機器人設置必須確保 RCS O-PK1 與 RCS OMI-2 之間始終保持視線暢通無阻。備註:本套件...

航太

航太

Renishaw 源自於航太業。由於勞斯萊斯 (Rolls-Royce) 找不到協和式客機儀器管線所需精度的測量裝置,因此我們的創建者自行建造了一部。這是一部接觸觸發式測頭:同時也是一項成為我們首款產品的革命性製造技術。

CNC 加工環境中的自動化製造

CNC 加工環境中的自動化製造

在企業對提升效率、增加產能及降低製造成本等需求的推動下,CNC 加工製程的自動化已成為全球必然趨勢。 在本影片中,Renishaw 工業量測應用部門總監 Paul Maxted 介紹 CNC 加工環境中的自動化製造,並探討「未來工廠」應如何超越物理層面的自動化,充分發掘生產力優勢並提供可持續製造的平台。 為了釋放工廠的潛在產能,同時不增加額外成本以及對專業技能的要求,製程的控制、調整和決...

InfiniAM Central

InfiniAM Central

InfiniAM Central 主要優點 透過智慧型手機應用程式取得行動通知 目前狀態 使用者可由目前狀態頁面檢視 AM 設施或群組之中的所有資源。系統狀態 (例如執行中、冷卻中、閒置等) 可顯示建構中零件的詳細資料、逐層進度、粉末程度及系統警報。 資料分析 資料分析頁面可讓使用者檢視生產線上 AM...

支援工業機器人校正產品

支援工業機器人校正產品

支援工業機器人校正產品 RCS Software Suite video guides RCS P-series video guides RCS 軟體套件影片指南 RCS P 系列影片指南 尋找 RCS 產品系列使用指南及影片,透過其中的逐步說明開始使用 RCS 軟體套件。 取得 Renishaw 支援 如果您的工業機器人校正及維護解決方案 需要進一步協助,請聯絡當地 Renishaw...

白皮書:妥善安裝光學尺以達最佳熱學性能

白皮書:妥善安裝光學尺以達最佳熱學性能

白皮書:妥善安裝光學尺以達最佳熱學性能 2020 年 5 月 所有的線性位置編碼器光學尺都遵守相同的熱定律:光學尺的長度會隨著溫度變化而改變,進而導致測量誤差。誤差大小取決於光學尺材料以及光學尺安裝到底層機器基材的方式。 Renishaw 已製作一份新的白皮書 ,以探討如何控制線性編碼器 光學尺的熱反應。其中包括幾種選擇,可用來計算和補償因熱引起的應變。亦會說明當光學尺和機器基材的膨脹失...

突破傳統檢測方法的雷射校正工具

突破傳統檢測方法的雷射校正工具

雷射量測在現代工業製造的應用可說是越來越普及,對於如半導體、面板、太陽能這類精密製程設備更是必不可少。而千分錶、花崗石角尺、自動準直儀等傳統檢測工具,無論在精度、效率或是靈活性上,早已不能滿足當今市場的需求。在使用和成本控制層面上,廠商們更往往面臨不少挑戰,尤其是針對少量多樣、五花八門的專用設備更是如此。位於台灣台中市的專用設備製造商 — 上舜精密實業有限公司(以下簡稱上舜精密),採用了 R...

適用於光學尺的進階診斷工具

適用於光學尺的進階診斷工具

適用於光學尺的進階診斷工具 Renishaw 進階診斷工具有什麼優點? 進階診斷工具分為三種機型,可提供各種功能,適用於增量式及絕對式光學尺。 ADTpro-100 ADTpro-100 配備彩色觸控螢幕,可顯示詳細的光學尺資訊,無需連接外部電腦,也不需要額外的設定設備。ADTpro-100 與 Renishaw 增量式光學尺相容, ⦁ 本產品配備 USB...

VIONiC™ 增量式光學尺系統搭配 RSLM20 線性光學尺

VIONiC™ 增量式光學尺系統搭配 RSLM20 線性光學尺

VIONiC™ 增量式光學尺系統搭配 RSLM20 線性光學尺 選配的進階診斷工具 ADTi-100 優點 無需單獨的介面 搭配進階診斷工具,可輕鬆查錯,處理棘手的安裝與維修問題 高精度光學尺 高抗污能力 輕鬆查錯和維護 進階診斷工具 ADTi-100 與 ADT View...

TONiC™ 增量式光學尺系統搭配 RKLC20-S 線性和部分弧線光學尺

TONiC™ 增量式光學尺系統搭配 RKLC20-S 線性和部分弧線光學尺

TONiC™ 增量式光學尺系統搭配 RKLC20-S 線性和部分弧線光學尺 為什麼選擇這種光學尺系統? TD(雙解析度)介面 可選擇雙解析度正交輸出。 介面選項適合需要高速運動的應用,結合更精密精度的運動。 可採用 TONiC 軟體優化 TONiC 光學尺的安裝,提供快速全面的系統校準。必須將軟體與 TONiC 診斷硬體一起使用,即可使用 A-9411-0011...

TONiC™ UHV 增量式光學尺系統搭配 RKLC20-S 線性尺

TONiC™ UHV 增量式光學尺系統搭配 RKLC20-S 線性尺

TONiC™ UHV 增量式光學尺系統搭配 RKLC20-S 線性尺 為什麼選擇這種光學尺系統? 技術規格 超高真空 (UHV) TONiC UHV 讀頭承襲標準 TONiC 的優異性能,在設計及建造上運用 UHV 相容材質及加工技術,適合用於精細至 10-10 Torr 的 UHV 條件。 TONiC UHV...

VIONiC™ 增量式光學尺系統搭配 RESM20 旋轉(角度)環

VIONiC™ 增量式光學尺系統搭配 RESM20 旋轉(角度)環

VIONiC™ 增量式光學尺系統搭配 RESM20 旋轉(角度)環 技術規格 為何選擇此光學尺系統? 何謂 VIONiC? VIONiC 光學尺系列整合 Renishaw 獲市場肯定的過濾光學鏡組與訊號處理功能,可實現優異的量測效能。 VIONiC 光學尺具備智慧型細分技術以提供直接來自讀頭的數位輸出。因此,可提供超低細分誤差 (SDE)...

VIONiC™ 增量式光學尺系統搭配 RTLC20 線性光學尺

VIONiC™ 增量式光學尺系統搭配 RTLC20 線性光學尺

VIONiC™ 增量式光學尺系統搭配 RTLC20 線性光學尺 量測標準 FASTRACK RTLC20:不鏽鋼光學捲尺搭配軌道安裝系統 RTLC20-S: 不鏽鋼光學捲尺搭配黏性背膠,可直接安裝在基材上,無須使用 FASTRACK 導軌 讀頭尺寸 (LxWxH) 35 mm x 13.

早期癌症診斷:使用拉曼光譜儀技術開發頂尖生物感測器

早期癌症診斷:使用拉曼光譜儀技術開發頂尖生物感測器

早期癌症診斷:使用拉曼光譜儀技術開發頂尖生物感測器 開發生物感測器平台用於初期癌症診斷 不過使用拉曼光譜儀研究生物組織或液體時,則產生更嚴苛的挑戰。初期癌症的生物標記表現量可能特別低,因此更難以檢測及監控。SERS 技術可放大拉曼訊號,進而提升靈敏度。 SBIC 研究工作的關鍵重點之一,就是尋找創新方式提升及擴大 SERS...

量測基本功能介紹 — 自動刀具破損檢測的優勢

量測基本功能介紹 — 自動刀具破損檢測的優勢

在加工過程中,及時發現破損的刀具非常重要,能有效減少重工和零件報廢 Renishaw TRS2 和機上刀具設定系統可以在加工過程中辨別破損刀具,並自動採取修正措施 例如:發出警報、呼叫操作人員或更換備用刀具

INEOS TEAM UK innovates structural components with additive manufacturing

INEOS TEAM UK innovates structural components with additive manufacturing

Watch the case study video featuring INEOS TEAM UK T5 Mast Ball.

Renishaw自動化展強勢出擊

Renishaw自動化展強勢出擊

2021台北國際自動化工業大展將於12月 15 日正式開展,全球精密量測領導廠商 Renishaw 將於台北南港展覽館一館 4 樓 L702 攤位帶來全方位高精度運動控制及精密量測解決方案,展現精準位置回饋的相關應用為自動化業者們所能帶來的絕佳綜效。

機上掃描 — 快速找正

機上掃描 — 快速找正

使用搭載 SPRINT™ 技術的 Renishaw OSP60 掃描測頭可執行以下操作:1) 使用 SupaScan 量測基本特徵,以便進行快速工件找正;2) 使用 SupaScan 量測平順的密封面確定高點和低點,以便進行修正;3) 使用 Productivity+™ 掃描套裝軟體量測發動機孔的輪廓,以便進行後續加工。

ATOM DX™ 光學增量式光學尺系列

ATOM DX™ 光學增量式光學尺系列

ATOM DX 光學尺系列是 Renishaw 最精巧的增量式光學尺,可直接自讀頭進行數位輸出,於微型封裝提供位置回饋、內建細分及過濾光學鏡組等所有功能。本系列光學尺適用於空間最有限並且不能犧牲效能的應用項目。

Renishaw incise銑床

Renishaw incise銑床

Renishaw inVia production area

Renishaw inVia production area

A-6967-6110 - RCS R-PK1 F — 無線電工件設定測頭適用於搭配 ISO 9409 安裝座的工業機器人

A-6967-6110 - RCS R-PK1 F — 無線電工件設定測頭適用於搭配 ISO 9409 安裝座的工業機器人

A-6967-6110 - RCS R-PK1 F — 無線電工件設定測頭適用於搭配 ISO 9409 安裝座的工業機器人

RCS R-PK1 是一款專為工業機器人設計的無線零件定位測頭。此測頭能精確對齊零件框架設置機器人工作單元,並實現單元自動復原功能。此型號配備 ISO 9409 安裝座,讓工件設定系統能連接至多種機器人法蘭。RCS O-PK1 需透過 RCS RMI-QE 測頭介面才能以無線電傳輸方式運作。RCS RMI-QE 必須安裝在測頭的偵測範圍內,但無須與 RCS R-PK1 保持視線暢通。備註:本...

航空發動機元件製造商 Meyer Tool,使用以軟體驅動的 Equator™ 檢具降低其客製化檢具成本。

航空發動機元件製造商 Meyer Tool,使用以軟體驅動的 Equator™ 檢具降低其客製化檢具成本。

Renishaw 新的 Equator 系統是一套以軟體控制的比對檢具,位於美國俄亥俄州辛辛那提市的航空發動機元件製造商 Meyer Tool 使用後,証明能有效降低客製化檢具的成本。Meyer Tool 每年皆需要設計、建置和維護數十部這些昂貴的工具,以提供製程內量測。

智慧製造解決方案倍增燃氣渦輪機元件生產力

智慧製造解決方案倍增燃氣渦輪機元件生產力

Doncasters Precision Castings – Deritend 是製造熔模鑄造及加工工業燃氣渦輪機翼片的領先製造商。翼片多以鎳與鈷組成的超級合金製造。Doncasters 致力推動業務增長,堅守精實製造及快速原型製造等方式持續精益求精的信念作持續投資。

Equator™ 精準量測渦卷誤差

Equator™ 精準量測渦卷誤差

Equator™ 精準量測渦卷誤差 使用 Equator 之後,補償前、後的渦卷形狀誤差比較 (紅色為不合格,黃色為極限誤差) 空調噪音大說到底是怎麼回事? 空調使用一般是壓縮、散熱、節流、吸熱這四個周而復始的過程,達到降低蒸發器周圍空氣溫度的目的。空調壓縮過程就是壓縮機吸入蒸發器出口處低溫低壓的冷媒,把它壓縮成高溫高壓的氣體排出壓縮機。在這個過程中,主要由幾組固定渦卷和旋轉渦卷的高速...

雷射編碼器提升光學連接器的量測精度

雷射編碼器提升光學連接器的量測精度

整合 Renishaw RLE10 雷射編碼器後,機器的校準、安裝和系統穩定性均獲得提升。YGN-590-MT 多核心光學連接器檢測機的定位精度因此顯著提升,解析度從 0.1 μm 提升至 0.01 μm。

適用於雷射切割機的基材固定式光學尺

適用於雷射切割機的基材固定式光學尺

適用於雷射切割機的基材固定式光學尺 雷射切割應用於航太乃至於土木建築等各種產業。本文探討 Renishaw 基材固定式光學尺如何用於光纖雷射切割應用;這類應用以雷射精準切割大塊金屬片或金屬板。 對長度較短的光學尺而言,干擾通常並不明顯,但如果是長度較長的光學尺,干擾就可能大幅增加。請參閱白皮書:妥善安裝光學尺以達最佳熱學性能 以光纖雷射進行金屬切割 CNC...

VIONiC™ 增量式光學尺系統搭配 REXM20 旋轉(角度)環

VIONiC™ 增量式光學尺系統搭配 REXM20 旋轉(角度)環

VIONiC™ 增量式光學尺系統搭配 REXM20 旋轉(角度)環 VIONiC 光學尺系統能相容於進階診斷工具 ADTi-100 和 ADT View 軟體 。它們可提供全面的即時光學尺資料回饋,以協助完成要求更加嚴苛的安裝和診斷操作。直觀的軟體介面具有以下功能: 遠程校正 在整個軸上達到訊號優化 讀頭刻線距離指示 限制與參考原點指示 顯示讀頭相對於光學尺位置的數位讀數...

為什麼選擇測頭?

為什麼選擇測頭?

為什麼選擇測頭? 增強生產能力,承接更多訂單 客戶對產品的要求越來越複雜,而法規對整個製程的追溯性要求也越來越嚴格。您能否應對如此嚴苛的市場需求呢? 您是否需要一套經濟有效的方案來增強加工及檢測能力? 為您的客戶提供最先進的能力 承接更多複雜度高的工作 利用可追溯能力符合客戶的需求 請瞭解機上測頭系統如何讓您的業務受益 請參閱閱讀更多 瞭解更多資訊和工具機說明文件。...

Direct goods (Mechanical components)

Direct goods (Mechanical components)

All potential suppliers of mechanical components to Renishaw should complete the form on this page.

Metal additive manufacturing technology used for customised mountain bikes

Metal additive manufacturing technology used for customised mountain bikes

Metal additive manufacturing technology from Renishaw has enabled Robot Bike Co. to produce a novel design of mountain bike that can be customised to match the size and riding style of the rider.

兼顧高速與高精度的量測

兼顧高速與高精度的量測

REVO 5 軸測頭座以高速度和高靈活度著稱。採用空氣軸承、高精度旋轉光學尺和雷射反射等先進技術,REVO 測頭座可以將接觸式掃描的速度提升至最大 500 mm/s,與此同時,精確地回饋測針端部的偏移,實現高速下的高精度掃描。

可供 AM 使用的金屬粉末

可供 AM 使用的金屬粉末

可供 AM 使用的金屬粉末 粉末特性 粉末特性是粉末床熔融非常重要的成功關鍵。Renishaw 確保供應最高品質的粉末用於積層製造系統。 重要的特性為何? 粒子良好的流動、緊密度及球形形狀都是重要特性,以提供一致且可預測的粉末劑量及層次。 粒子大小 Renishaw 粉末床熔融系統使用的金屬粉末,大小介於 15 至 45 微米之間,右圖顯示相對情況下的粉末尺寸。 粉末冶金 粉末冶...

Atherton Bikes accelerates with additive manufacturing

Atherton Bikes accelerates with additive manufacturing

Global engineering company Renishaw is working with new mountain bike brand Atherton Bikes to produce additively manufactured titanium lugs for the company's bike frames.

雷射編碼器應用要點

雷射編碼器應用要點

雷射編碼器應用要點 RLE 應用備註 HS20 應用要點 Air turbulence effects on measurement stability of the differential interferometer Changing an RCU10 unit within an HC20 Plane mirrors for laser application RCU spares...

Showing 851 - 900 of 1582