Filter by
Results found for About Renishaw

Additive manufacturing for serial production of orthopaedic implants
Croom Precision Medical has chosen Renishaw as their additive manufacturing (AM) and metrology partner, utilising Renishaw technology throughout the production and validation of their ISO13485...

Productivity gains broaden AM applications
Marc Gardon, EMEA AM Applications Manager at Renishaw Iberica, explains how advances in productivity are unlocking new applications for metal AM.

Graduates
Renishaw offers a variety of opportunities for students of all ages. Take a look at the option that may suit you.

Apprenticeships
Renishaw offers a variety of opportunities for students of all ages. Take a look at the option that may suit you.

Cookies guide
Cookies guide 什麼是 Cookie? Cookie 是網站儲存在您的電腦或行動裝置上的一種小型文字檔,以便以後能夠檢索擷取或讀取它的內容。每個 Cookie 對您的網路瀏覽器都具有唯一性,並包含某些匿名訊息,如唯一識別碼和網站名稱,以及一些數字和編號。這可讓網站記住您的瀏覽偏好或帳戶資料等資訊。 您可以在以下網站找到 Cookie 的說明:www.

Additive manufacturing: is a bigger bed size always better?
Stephen Crownshaw, Head of AM Sales at global engineering technologies company, Renishaw, discusses AM bed size and its impact on productivity.

AM Guide
Your guide to additive manufacturing. View the latest feature articles, white papers, presentations, videos and more on the Renishaw AM Guide.

Placements and bursaries
Renishaw offers a variety of opportunities for students of all ages. Take a look at the option that may suit you.

工業自動化新聞
工業自動化新聞

QR Code: 加入Renishaw LINE好友
掃瞄以下QR code 行動條碼將Renishaw 設為好友。

PAL Robotics 將磁性編碼器整合至機器人,以達到良好的平衡效果
本個案將介紹 PAL Robotics 研發的 REEM-C 雙腳人形機器人,是一款可作許多應用的通用型機器人。REEM-C 能為如導覽、機器視覺、人機互動、人工智慧、抓握、行走及語音辨識等不應用領域提供充分客製化的研究基礎平台。

Semiconductor analysis with Raman spectroscopy
Semiconductor analysis with Raman spectroscopy 相關報導 現代電子系統使用各式各樣的半導體材料。電晶體、太陽能電池、發光二極體等先進裝置無不將材料特性發揮到極致,因此需要極度均質的原料。拉曼光譜是研究半導體最理想的工具。 簡單分析 拉曼分析無須處理樣品,因此十分簡單。無須採用真空技術,或承受電子顯微術的充電效應所帶來的困擾。...

Equality in the workplace
At Renishaw, we believe that equality and fairness are critical to the success of our organisation.

CNC 加工環境中的自動化製造
在企業對提升效率、增加產能及降低製造成本等需求的推動下,CNC 加工製程的自動化已成為全球必然趨勢。 在本影片中,Renishaw 工業量測應用部門總監 Paul Maxted 介紹 CNC 加工環境中的自動化製造,並探討「未來工廠」應如何超越物理層面的自動化,充分發掘生產力優勢並提供可持續製造的平台。 為了釋放工廠的潛在產能,同時不增加額外成本以及對專業技能的要求,製程的控制、調整和決...

RLS 磁性編碼器實現兩輪自平衡無人車的穩定性控制
在設計兩輪自平衡無人車時,精準、快速地量測角度旋轉是一項關鍵要求。除此之外,將零組件的重量和尺寸最小化也同樣重要。東京電機大學 (Tokyo Denki University, TDU) 工學部的學生,透過 Renishaw 旗下 RLS 公司的 RM08 磁性旋轉編碼器解決了這道難題。

光學尺系列
光學尺系列 旋轉光學尺 REL(ZeroMet™ 光學條尺) 光學尺名稱 精度 柵距 熱膨脹係數(20 °C 時) 供應長度 讀頭相容性 RELM20/RELE20 ±1 µm 用於最多 1 m,則 ±1 µm/m 20 µm 0.

MCU5-2
MCU5-2 UCC 改裝 Renishaw 與多家領導業界的軟體公司和改裝商 建立技術合作夥伴關係,使用 Renishaw 的 UCC 控制器提供功能強大的 CMM 改裝解決方案。 手動控制裝置是設計用於搭配 Renishaw 的 UCC 控制器系列產品,使用的全方位 CMM 搖桿控制器 其同時包含 Renishaw 標準 UCC 搖桿介面和 Renishaw PHC10 手控裝置...

精準、有效用的數據 - Renishaw Central
連網性 一致性 可控性 可靠性

航空發動機元件製造商 Meyer Tool 使用以軟體驅動的 Equator™ 檢具,降低其客製化檢具成本
Renishaw 新的 Equator 系統是一套以軟體控制的比對檢具,位於美國俄亥俄州辛辛那提市的航空發動機元件製造商 Meyer Tool 使用後,証明能有效降低客製化檢具的成本。Meyer Tool 每年皆需要設計、建置和維護數十部這些昂貴的工具,以提供製程內量測。

FORTiS-S™ 封閉式線性光學尺長度已可達 4,240 mm
FORTiS™ 封閉線性絕對式光學尺系列產品的高精度位置量測設計堅固可靠,為 CNC 加工製程提供穩固基礎。Renishaw 現已提供加長量測長度的 FORTiS-S 線性光學尺,有助於將這些優勢應用到巨型壓鑄機、立式車床和特大型 CNC 工具機等大型機器。

High definition Raman images
High definition Raman images 您目前可收集和分析大量資料檔案(光譜超立方體),並產生大型的高解析度化學影像。 Renishaw 工程師已開發全新的檔案格式 (WDF),並將 WiRE™ 軟體 最佳化,以處理非常龐大的拉曼資料集(超過 5,000 萬個光譜)。這樣您就可以收集和分析資料檔案,產生百萬像素大小的影像。使用 Renishaw 的 StreamHR™...

量測基本功能介紹 — 自動刀具破損檢測的優勢
在加工過程中,及時發現破損的刀具非常重要,能有效減少重工和零件報廢 Renishaw TRS2 和機上刀具設定系統可以在加工過程中辨別破損刀具,並自動採取修正措施 例如:發出警報、呼叫操作人員或更換備用刀具

Brunel University London race ahead with additive manufacturing
Global engineering technologies company, Renishaw, is supporting Brunel University London race team in its 20th year participating in the Formula Student competition.

TURBOCAM "high fives" revolutionary five-axis CMM measurement technology
Leader in five-axis turbomachinery production quickly adopts new five-axis Renishaw inspection system, gains faster throughput, greater CMM utilization, and easier programming

Discovering how AM can add value to your manufacturing
Chay Allen, Additive Manufacturing Customer Applications Manager at Renishaw, explains what manufacturers should consider when matching a manufacturing technique to their production environment.

FORTiS™ 封閉式光學尺產品測試
Renishaw 在設計、製造及操作可在工具機等嚴苛環境中使用的量測產品方面,擁有數十年的豐富經驗。這些經驗啟發我們針對 FORTiS 封閉式線性光學尺範圍執行嚴苛的測試計畫,測試內容包含:振動、密封磨損、防護等級 (IP)、長時間在機器腔體中運作、鹽霧(霧)、耐化學性、墜落與衝擊。

製造和計量學新聞
製造和計量學新聞

機上掃描 — 快速找正
使用搭載 SPRINT™ 技術的 Renishaw OSP60 掃描測頭可執行以下操作:1) 使用 SupaScan 量測基本特徵,以便進行快速工件找正;2) 使用 SupaScan 量測平順的密封面確定高點和低點,以便進行修正;3) 使用 Productivity+™ 掃描套裝軟體量測發動機孔的輪廓,以便進行後續加工。

Where information really counts, fibre-optic broadband cables are fed underground with the help of Renishaw’s rugged encoders
With many countries moving to high-speed, fibre-optic broadband, there is a significant challenge to replace the mass of existing underground cables quickly and easily.

New state of the art air bearing gantry system features Renishaw’s high-performance incremental encoder
New state of the art air bearing gantry system features Renishaw’s high-performance incremental encoder

Renishaw’s inspection tools help optimise VMC precision for HAAS
HAAS Automation Inc.

Renishaw自動化展強勢出擊
2021台北國際自動化工業大展將於12月 15 日正式開展,全球精密量測領導廠商 Renishaw 將於台北南港展覽館一館 4 樓 L702 攤位帶來全方位高精度運動控制及精密量測解決方案,展現精準位置回饋的相關應用為自動化業者們所能帶來的絕佳綜效。

PI 200-3
PI 200-3 能為 TP200 測頭、標準接觸觸發式測頭和最多兩組 SCR200 測針交換架供電和提供服務的專用介面單元。 PI 200-3 介面是一種雙用途的介面,其設計能處理 TP200 應變電感測頭和 TP20/TP2/TP6 接觸觸發式測頭的信號。介面內的特殊自動選擇電子零件,能在不須對介面進行任何變更的情況下,更換這些測頭。 延長保固 自購買全新三次元量床產品當日起,您可...

Webinar – Resonance Raman spectroscopy for redox biology research
Resonance Raman spectroscopy for redox biology research. A webinar presented by Dr Katherine Lau of Renishaw and Dr James Armstrong of Imperial College, London.

PI 7-3
PI 7-3 介面內的特殊自動選擇電子零件,能在不須對介面進行任何變更的情況下,更換這些測頭。 它可支援 TP7M 和 TP2、TP6、TP6A 和 TP20 測頭。 PI 7-3 介面是一種雙用途的介面,其設計能處理 TP7M 應變電感測頭和標準接觸觸發式測頭的訊號。 延長保固 自購買全新三次元量床產品當日起,您可在 3 個月內選購 3 年保固 服務,免除您的後顧之憂。請聯絡您的供應...

量測夾具工作台
量測夾具工作台 designed to suit your needs How to order sizes Having problems with pickup on aluminium heading text Strapline text Having problems with pickup on aluminium text under banner text custom...

什麼是金屬積層製造?
什麼是金屬積層製造? 哪些產業會使用積層製造? 最早採用積層製造技術的產業包括高階汽車 、航太 及消費性產品 客戶。各個產業應用積層製造的情形不斷成長,在牙科、醫療及加工領域持續增加。Renishaw 設置專屬團隊提供醫療保健 解決方案。 先進的金屬積層製造技術用於製作少量的工業端使用零件,並有越來越多的 OEM(原始設備製造商)將其作為輔助技術,成為生產製程不可或缺的一部分。...

用於工業製造的 Equator™ 檢具系統
用於工業製造的 Equator™ 檢具系統 The new Equator-X dual-method system – video heading Support and downloads Equator-X CTA nav Equator comparator CTA nav 用於工業製造的加工現場量測系統 數十年來,工廠的加工現場多仰賴卡尺、界限塞規或缸徑規等量測工具,來實現...

報告和分析
報告和分析 CHART CHART software compatibility CHART help and training Form title CHART hardware compatibility MODUS™ CHART MODUS 計量軟體的獨立應用程式,具備更強大的圖形報告功能 MODUS CHART 軟體套件可利用 QIF XML 檔案及工件 CAD...

光學計量配件
光學計量配件 LS06 雷射光束準直輔助鏡 LS06 雷射光束準直輔助鏡的雷射對焦機制,是 HS20 光學尺的準直輔助工具。此裝置可用於輕鬆調整雷射光束的偏擺角與前後傾角。 LS06 光束準直輔助鏡安裝至干涉儀光學鏡組的正面,且相容於標準與長距離線性光學鏡組套件。 特性和優點 光束調整 -LS06 雷射光束準直輔助鏡提供 0.

製程控制的效益
製程控制的效益 在製造過程中,合理利用製程控制技術所帶來的好處遠非傳統尺寸檢驗方法所能及 … 讓現有的設備資產創造出更大的產值 如果機器加工負荷過大,您可能需要加大投資設備,以應對產能不足的問題。否則,您可能要面對巨額的外包帳單。甚至當利潤可觀的生意上門時,也只能眼睜睜地拱手讓人。 那麼,如果您可以利用現有的機器設備獲得更大的產能,情況將會怎樣? 暫緩巨額資金投入 降低外包與加班費用支出...

改良積層製造作業流程
積層製造 (AM,也就是「3D 列印」技術) 為產品設計所帶來的突破,可說是推動頂尖產品創新的重要推手。作為數位製造革新的重要一環,積層製造不僅大幅簡化了複雜零件的生產過程,同時還提升了性能、減輕零件重量,也減少組件數量。

精密工具機製造商必備的校準工具
一台精密 CNC 工具機從鑄件、零件加工、組裝到成型 … 每個階段都需要進行檢測和校準,以確保機台的整體精度。目前業界廠商透過雷射校準設備如雷射干涉儀,對完成組裝後的機台進行校正和補償早已不是什麼新鮮的事,而且逐漸成為標準配備。

光學尺在激光掃描器上的應用
科技的進步為人們在生活中帶來諸多的便利,現在人們只需要在導航設備上輸入目標地點,系統就會一步一步把駕駛者帶到目的地,同時提供行程距離、所需時間和路面狀況等詳細駕駛資訊。而這一切都必須依賴一張強大而精確的地圖作為支持。

渦輪發動機葉片檢測速度提高 50%
Europea Microfusioni Aerospaziali (EMA) 隸屬於 Rolls-Royce 集團,是生產動力推進系統的全球領導廠商,專門提供民用與軍用飛機、船艦、潛水艇的推進系統,以及用於生產工業能源的渦輪發動機。

基準球
基準球 使用 Renishaw 的通用基準球定期重新標定您的測頭,能提升您手動或全自動化 CMM 的效能。 基準球是以耐磨碳化鎢製成,並提供五種不同的直徑: 12 mm 19 mm 25 mm 3/4 吋 1 吋 每組基準球套件含有: 一顆基準球 樞軸支柱、底板、「C」形扳手 基準球證書和貯存盒 雙基準球應用的轉接器(選購) 可針對廣泛的測頭基準角度快速而輕鬆調整球桿。 Renishaw...