Filter by
Results found for Renishaw
製造和計量學新聞
製造和計量學新聞
機上掃描 — 3D 表面擷取
使用搭載 SPRINT™ 技術的 Renishaw OSP60 掃描測頭,可藉由Productivity+™ Freeform Surface Toolkit 和 Productivity+™ Blade Toolkit 量測葉片或葉盤等複雜的自由曲面。
High definition Raman images
High definition Raman images 您目前可收集和分析大量資料檔案(光譜超立方體),並產生大型的高解析度化學影像。 Renishaw 工程師已開發全新的檔案格式 (WDF),並將 WiRE™ 軟體 最佳化,以處理非常龐大的拉曼資料集(超過 5,000 萬個光譜)。這樣您就可以收集和分析資料檔案,產生百萬像素大小的影像。使用 Renishaw 的 StreamHR™...
TURBOCAM "high fives" revolutionary five-axis CMM measurement technology
Leader in five-axis turbomachinery production quickly adopts new five-axis Renishaw inspection system, gains faster throughput, greater CMM utilization, and easier programming
Discovering how AM can add value to your manufacturing
Chay Allen, Additive Manufacturing Customer Applications Manager at Renishaw, explains what manufacturers should consider when matching a manufacturing technique to their production environment.
RP3 — 清潔與密封圈檢查
本影片將介紹如何對 Renishaw 測刀臂上的 RP3 測頭進行清潔與密封圈檢查,這是安裝、維護或解決問題的重要環節。
Brunel University London race ahead with additive manufacturing
Global engineering technologies company, Renishaw, is supporting Brunel University London race team in its 20th year participating in the Formula Student competition.
如何在 Mazak 機台上使用 Set and Inspect 機上測頭量測應用程式
展示 Renishaw 機上應用程式在各種控制器上應用的系列影片 此影片介紹如何在 Mazak 的 Smooth 控制器上使用 Set and Inspect 應用程式
CARTO 支援
CARTO 支援 檢查相容性 電腦需求 作業系統 Windows 10 64 位元(1803 或以上版本) 硬碟空間 最少 2GB 可用空間 可用 RAM 最少 2GB 可用空間 畫面解析度 最低 1024 x 768 或以上 PDF 檢視器 ✔ .
FORTiS-S™ 封閉絕對式光學尺
FORTiS-S™ 封閉絕對式光學尺 技術規格 FORTiS-S 封閉式光學尺系統 標準尺寸 ±3 µm 或 ±5 µm 精度 30 g 抗震效果 序列介面 FORTiS-S 簡介 FORTiS-S 光學尺系列是新一代的線性封閉絕對式光學尺,適用於工具機等嚴苛環境。 多種創新設計功能可確保光學尺的長期使用壽命,以提供堅固、耐用、高效能的位置量測: FORTiS...
FORTiS-N™ FS 封閉絕對式光學尺
FORTiS-N™ FS 封閉絕對式光學尺 FORTiS-N FS 簡介 FORTiS-N FS 光學尺系列是新一代的線性封閉絕對式光學尺,具備精細截面,適用於工具機等嚴苛環境的空間受限應用。 多種創新設計功能可確保光學尺的長期使用壽命,以提供堅固、耐用、高效能的位置量測: 您是否有客製化需求? 我們具備 40...
FORTiS-N™ 封閉絕對式光學尺
FORTiS-N™ 封閉絕對式光學尺 適合工具機應用 Renishaw 擁有超過 40 年的工具機產業經驗。 我們的專家將 FORTiS 系列設計為新一代的線性封閉絕對式光學尺,適用於嚴苛環境。 FORTiS-N 簡介 FORTiS-N 光學尺系列是新一代的線性封閉絕對式光學尺,具備精細型截面,適用於工具機等嚴苛環境的受限空間應用。...
工業自動化測頭量測解決方案
工業自動化測頭量測解決方案 P-series Radio Bundle P-series Toolsetter Bundle RCS P-series Benefit: Recover cell RCS P-series Bundle Intro Paragraph RCS P-series Intro Paragraph P-series FAQ: What is included in an...
身障者協助專區
身障者協助專區 Renishaw 希望我們的網站也能讓身心障礙者方便使用。 本頁介紹一些實用步驟,可協助您進一步體驗我們的網站。 調整您的網頁瀏覽器及作業系統 如果您發現自己難以觀看本網站內容,可以在網頁瀏覽器放大文字尺寸。您可在大部分瀏覽器中同時按下 Ctrl 和 + 鍵以放大文字。您可在特定瀏覽器的製造商網站找到詳細說明,瞭解如何讓網頁更方便使用: Microsoft...
Renishaw FORTiS™ 封閉式光學尺和校準雷射系統在精密工具機上的應用
工具機的精度受多種環境和物理因素的影響,如何有效地減少這些誤差是製造商需要解決的難題。赫騏精密科技有限公司將 Renishaw FORTiS™ 封閉式光學尺列為加工中心的標配之一,搭配 XK10 校準雷射系統在組裝過程中進行把關,所產生的協同效應不但提升機台的性能和減少在組裝過程中的誤差,而且把生產流程帶到更高的水平。
協助我尋找最適合的 CNC 測頭量測及刀具設定解決方案
協助我尋找最適合的 CNC 測頭量測及刀具設定解決方案 您需要的系統類型需視您的工具機及應用性質而定。如果您不確定哪一種測頭量測及刀具量測系統最適合加工製程,我們在此助您一臂之力。我們的專家在 CNC 工具機產業具備豐富經驗,可協助您做出明智決策。開始時請填寫以下表單,提供機台和控制器的詳細資料。我們收到您的資訊後,當地 Renishaw 人員就會與您聯繫,提供最適合您需求的測頭量測系統。...
CNC 機上量測應用程式:在 Windows® 平板電腦上安裝
本影片示範如何將 Renishaw 機上量測應用程式安裝到Windows 平板電腦並透過網路線連接到機台上,以及如何配置網路和APP設定。
PI 7-3
PI 7-3 延長保固 自購買全新三次元量床產品當日起,您可在 3 個月內選購 3 年保固 服務,免除您的後顧之憂。請聯絡您的供應商。 介面內的特殊自動選擇電子零件,能在不須對介面進行任何變更的情況下,更換這些測頭。 它可支援 TP7M 和 TP2、TP6、TP6A 和 TP20 測頭。 PI 7-3 介面是一種雙用途的介面,其設計能處理 TP7M 應變電感測頭和標準接觸觸發式測頭的訊...
Webinar – Resonance Raman spectroscopy for redox biology research
Resonance Raman spectroscopy for redox biology research. A webinar presented by Dr Katherine Lau of Renishaw and Dr James Armstrong of Imperial College, London.
PI 200-3
PI 200-3 延長保固 自購買全新三次元量床產品當日起,您可在 3 個月內選購 3 年保固 服務,免除您的後顧之憂。請聯絡您的供應商。 能為 TP200 測頭、標準接觸觸發式測頭和最多兩組 SCR200 測針交換架供電和提供服務的專用介面單元。 PI 200-3 介面是一種雙用途的介面,其設計能處理 TP200 應變電感測頭和 TP20/TP2/TP6 接觸觸發式測頭的信號。介面內...
Renishaw 5 軸三次元量床協助迪蒙數控在綜合檢測上大顯身手,高效實現複雜零件的 100% 全檢
Renishaw 5 軸三次元量床協助迪蒙數控在綜合檢測上大顯身手,高效實現複雜零件的 100% 全檢 北京迪蒙數控技術有限責任公司(以下簡稱為「迪蒙數控」)是中國內銷量最大的放電加工機廠商,掌握放電加工的核心技術,為模具製造及複雜金屬零件生產行業應用提供了 5 個系列近 50 個型號的放電加工設備。迪蒙數控的高端 CNC 放電加工機更配備了高精度 A/B/C 軸,實現 6 軸...
北理工研發的激光測量儀器採用 XL-80 為核心組件,為球面光學組件的多種參數測量提供高精度數據
現今無論是工業界或人們日常生活中無不需要使用大量的光學鏡組元件,如一些先進的雷射切割或掃瞄設備,高解析度攝影器材、眼鏡等等。隨著應用的複雜性和精度要求的提升,對鏡組元件尤其是頻繁使用的球面鏡的加工精度隨之而提高,意味 著針對相關元件參數的檢測儀器精度和檢測效率也必須進一步提高以配合。北京理工大學 (以下簡稱理大) 成功開發 - 雷射差動共焦干涉元件參數測量儀器,是全球首台測儀器能同時對球面鏡...
量測夾具工作台
量測夾具工作台 under banner text designed to suit your needs Image of metrology tables Having problems with pickup on aluminium text Strapline text sizes Having problems with pickup on aluminium heading...
如何在 Mitsubishi M80 和 M800 控制器上使用 GoProbe
展示 Renishaw 機上應用程式在各種控制器上應用的系列影片 此影片介紹如何在 Mistubishi M80 和 M800 控制器上使用 GoProbe 圖形使用者介面 (GUI)
機上掃描 — 適應性加工
使用搭載 SPRINT™ 技術的 Renishaw OSP60 掃描測頭,可藉由Productivity+™ Adaptive Cut Toolkit 對由鑄件製成幫浦外殼等可變異的 2D 輪廓工件進行適應性加工。
基準球
基準球 使用 Renishaw 的通用基準球定期重新標定您的測頭,能提升您手動或全自動化 CMM 的效能。 基準球是以耐磨碳化鎢製成,並提供五種不同的直徑: 12 mm 19 mm 25 mm 3/4 吋 1 吋 每組基準球套件含有: 一顆基準球 樞軸支柱、底板、「C」形扳手 基準球證書和貯存盒 雙基準球應用的轉接器(選購) 可針對廣泛的測頭基準角度快速而輕鬆調整球桿。 Renishaw...
校正訓練影片
校正訓練影片 進一步探索我們一系列工具機效能的校正產品。 機台校正及最佳化產品 購買雷射或循圓測試儀量測系統是一項重大投資。我們希望提供您適當的訓練,協助您最充分地利用系統。 請觀看我們的逐步訓練影片,並造訪我們的客戶訓練頁面探索各項 Renishaw 產品。 現在就聯繫我們的銷售團隊 請與 Renishaw 聯絡以取得更多資訊及與專家交流。 以藍色為背景的所有校正產品剪輯
Surface™ and FocusTrack™
Surface™ and FocusTrack™ Renishaw 創新技術的許多層面都受到專利 保護。 樣品表面傾斜?沒問題 Renishaw Surface 功能可協助您從樣品表面收集拉曼資料,即使傾斜也沒問題。您要在收集拉曼資料之前手動定義樣品表面形狀,在樣品移動及擷取資料的過程中,inVia 會讓樣品保持焦距。 維持樣品焦距 FocusTrack 會在資料擷取之間定期檢查及調...
什麼是金屬積層製造?
什麼是金屬積層製造? Renishaw 的金屬粉末床熔融技術,是一種先進的積層製造製程,可利用 3D CAD 資料直接以各種金屬建構複雜的金屬零件。 優勢 合併多個零件 - 可設計為單一複雜元件,減少組件中的項目數量。 降低加工成本 - 零件可直接製造,無需進行加工。 接觸複雜幾何形狀 - 內部隨形冷卻水道、隱藏特徵、薄壁及細網格。 自由 不受傳統減法式及鑄造製造方法的限制 -...
報告和分析
報告和分析 CHART hardware compatibility Form title CHART CHART software compatibility CHART help and training 標準 MODUS 報告器可提供傳統報告,同時獨立的 MODUS CHART 應用程式,則利用 CAD 模型或元件象徵提供全彩插圖檢測報告。也可以多種格式輸出檢測結果,以進行進一步分析。 ...
光學計量配件
光學計量配件 LS06 雷射光束準直輔助鏡 LS06 雷射光束準直輔助鏡的雷射對焦機制,是 HS20 光學尺的準直輔助工具。此裝置可用於輕鬆調整雷射光束的偏擺角與前後傾角。 LS06 光束準直輔助鏡安裝至干涉儀光學鏡組的正面,且相容於標準與長距離線性光學鏡組套件。 特性和優點 光束調整 -LS06 雷射光束準直輔助鏡提供 0.
雷射編碼器介面
雷射編碼器介面 RLI20-P 雷射介面-Panasonic RLI20-P 將 Renishaw 雷射編碼器系統介接 Panasonic 控制器 (MINAS A5-SERIES)。使用來自雷射編碼器輸出的 1 Vpp 類比正交訊號,在以 RS485 格式作為增量位置讀數輸出之前,通過高速細分器。 用於高解析度應用的彈性雷射介面。 特性和優點 高解析度 -x16,384...
RLS 磁性編碼器幫助 Marsi Bionics 打造「改變生活」的外骨骼機器人
RLS 磁性編碼器幫助 Marsi Bionics 打造「改變生活」的外骨骼機器人 背景 Marsi Bionics S.
適合量測應用的鑽石測針
適合量測應用的鑽石測針 Having problems scanning anodised aluminium image Buy now call-to-action box No material build up text Find out how OPTiMUM diamond styli can benefit you text cost saving graphic Ar...
FORTiS-S™ FS 封閉絕對式光學尺
FORTiS-S™ FS 封閉絕對式光學尺 FORTiS-S FS 簡介 FORTiS-S FS 光學尺系列是新一代的線性封閉絕對式光學尺,適用於工具機等嚴苛環境。 多種創新設計功能可確保光學尺的長期使用壽命,以提供堅固、耐用、高效能的位置量測: 序列介面 適合工具機應用 Renishaw 擁有超過 40 年的工具機產業經驗。 我們的專家將 FORTiS...
改良積層製造作業流程
積層製造 (AM,也就是「3D 列印」技術) 為產品設計所帶來的突破,可說是推動頂尖產品創新的重要推手。作為數位製造革新的重要一環,積層製造不僅大幅簡化了複雜零件的生產過程,同時還提升了性能、減輕零件重量,也減少組件數量。
渦輪發動機葉片檢測速度提高 50%
Europea Microfusioni Aerospaziali (EMA) 隸屬於 Rolls-Royce 集團,是生產動力推進系統的全球領導廠商,專門提供民用與軍用飛機、船艦、潛水艇的推進系統,以及用於生產工業能源的渦輪發動機。
精密工具機製造商必備的校準工具
一台精密 CNC 工具機從鑄件、零件加工、組裝到成型 … 每個階段都需要進行檢測和校準,以確保機台的整體精度。目前業界廠商透過雷射校準設備如雷射干涉儀,對完成組裝後的機台進行校正和補償早已不是什麼新鮮的事,而且逐漸成為標準配備。
光學尺在激光掃描器上的應用
科技的進步為人們在生活中帶來諸多的便利,現在人們只需要在導航設備上輸入目標地點,系統就會一步一步把駕駛者帶到目的地,同時提供行程距離、所需時間和路面狀況等詳細駕駛資訊。而這一切都必須依賴一張強大而精確的地圖作為支持。
金屬 3D 列印
積層製造技術也稱為 3D 列印,是一種可從數位檔案製作出 3D 立體零件的製程。其通常是採用堆積或固體化多重材料薄層的方式,製作出完整的工件。這項技術能夠製作出如鑄造、鍛造和加工等「傳統」技法,所無法製作出的複雜形狀。
工具機驗證:BOST 的測試和空間誤差補償報告
通過使用 XM-60 多光束校正儀,BOST 現在能夠檢測到 18 項幾何誤差,使用 Renishaw 的 QC20 循圓測試儀和 XK10 校準雷射系統能夠檢測到更多的誤差。
Banner: 加入Renishaw LINE好友
趕快加入好友,輕鬆掌握Renishaw消息及工業4.0 最新相關資訊!
FORTiS™ 封閉式光學尺提升精密磨床整體性能
經過測試和評估,TGT 在新型刀具磨床系列中選用 Renishaw FORTiS™ 封閉式光學尺。FORTiS 光學尺系統具有安裝簡便等優異特性,可協助 TGT 提升機台性能。
透過雷射干涉儀進行空間誤差補償可提高工具機性能
透過雷射干涉儀進行空間誤差補償可提高 BOST Machine Tools 工具機的性能。透過使用 XM-60 多光束校正儀,BOST 現在能夠檢測到 18 項幾何誤差,使用 QC20 循圓測試儀和 XK10 校準雷射系統能夠檢測到更多的誤差。
如何建立自動化的 CNC 加工系統
介紹如何將您的 CNC 製程自動化。 Renishaw 與 Fanuc 和 Star Machines 共同合作,將自動化車削製程與自動化機器人系統整合,運用 Fanuc 機械手臂做工件上、下料,以及 Renishaw Equator™...
開放式光學尺比較表
開放式光學尺比較表 Renishaw 提供各式各樣的線性、部分弧線及旋轉(角度)開放式光學尺。比較表可協助您比較絕對式和增量式光學尺系統的技術規格。 光學尺部分弧線讀頭 如需進一步資訊,請參閱相關規格資料表 。 增量式 產品名稱 輸出(解析度) 光學尺選項 光學尺長度 光學尺精度 最高速度 讀頭尺寸 (長 x 寬 x 高) QUANTiC™ 數位:RS422(10 µm...
「身為品管經理,我看到它已經快速成為我們有史以來最佳的投資」。
「身為品管經理,我看到它已經快速成為我們有史以來最佳的投資」。 Euromould 目前正使用檢具來量測以兩台沖床製造的複雜成型零件,Equator 正是用來量測中心孔頂部與底部至外徑的同心度。中心孔本身取決於在成型過程中插入模具並在之後拆下的定位梢。定位梢有可能在成型時移位,雖然在這種高度要求一致性的製程中發生移位情況并不常見。使用 Equator...
Raman spectroscopy: an advanced technique for gemstone analysis
Raman spectroscopy: an advanced technique for gemstone analysis 欲獲取更多有關Renishaw及其產品的圖片、視頻、公司簡介或資訊,請訪問我們的媒體中心 。 2019 年 7 月...