Filter by
Results found for About Renishaw

測頭傳輸技術
測頭傳輸技術 無線電傳輸系統 無線電系統使用無線電波將訊號從測頭傳輸至介面裝置。Renishaw 系統的傳輸在一個指定的頻帶範圍內頻道間「跳躍」,以避免來自周圍裝置的干擾。同時納入了獨特的辨識裝置,可令多個系統在近距離內一起工作。雖分類為近距離裝置,但 Renishaw 的無線電測頭符合無須授權的作業要求。 無線電系統並沒有光學系統的「視線對傳」要求,這令它們完美適用於 5...

新型 Renishaw Equator™ 500
新型 Renishaw Equator™ 500 - 適用於大型零件的智慧型製程控制,具備成熟穩定的 Equator 300 檢具系統所有優點m

VIONiC™ 增量式光學尺系統搭配 REXM20 旋轉(角度)環
VIONiC™ 增量式光學尺系統搭配 REXM20 旋轉(角度)環 VIONiC 光學尺系統能相容於進階診斷工具 ADTi-100 和 ADT View 軟體 。它們可提供全面的即時光學尺資料回饋,以協助完成要求更加嚴苛的安裝和診斷操作。直觀的軟體介面具有以下功能: 遠程校正 在整個軸上達到訊號優化 讀頭刻線距離指示 限制與參考原點指示...

雷射編碼器提升光學連接器的量測精度
整合 Renishaw RLE10 雷射編碼器後,機器的校準、安裝和系統穩定性均獲得提升。YGN-590-MT 多核心光學連接器檢測機的定位精度因此顯著提升,解析度從 0.1 μm 提升至 0.01 μm。

適用於雷射切割機的基材固定式光學尺
適用於雷射切割機的基材固定式光學尺 圖 2:將安裝在大型機器軸的光學尺溫度 (1),與機器軸整體溫度 (2)、波動環境氣溫 (3) 及量測所得(例如使用熱電偶)光學尺溫度 (4) 進行比較。摘要 線性光學尺系統搭配基材固定式光學尺(例如 Renishaw QUANTiC™ 讀頭搭配 RKLC 光學尺...

機上掃描 — 3D 表面擷取
使用搭載 SPRINT™ 技術的 Renishaw OSP60 掃描測頭,可藉由Productivity+™ Freeform Surface Toolkit 和 Productivity+™ Blade Toolkit 量測葉片或葉盤等複雜的自由曲面。

RP3 — 清潔與密封圈檢查
本影片將介紹如何對 Renishaw 測刀臂上的 RP3 測頭進行清潔與密封圈檢查,這是安裝、維護或解決問題的重要環節。

Graduates - Frequently Asked Questions
Below you will find a number of frequently asked questions pertaining to the Renishaw Graduate Scheme..

Metal additive manufacturing for UAV engine design optimisation
Renishaw, worked with engine manufacturing company Cobra Aero to optimise its design processes for aircraft and motorcycle engines.

如何在 Mazak 機台上使用 Set and Inspect 機上測頭量測應用程式
展示 Renishaw 機上應用程式在各種控制器上應用的系列影片 此影片介紹如何在 Mazak 的 Smooth 控制器上使用 Set and Inspect 應用程式

現代精密測控的關鍵
受惠人工智慧、5G 和物聯網等新技術的迅速發展,半導體的需求近年不斷擴大,設備商也紛紛加大投入開發新機型以應對精密先進製程的嚴苛挑戰。半導體製造核心設備包括光刻機雙工件台、晶圓級鍵合設備、雷射退火先進設備和 EFEM 等,設計精密,無論對核心零件的規格或是測控穩定性都有極嚴謹的要求。這個領域多年來被歐美日廠商壟斷,鮮有中國廠商有能力涉足其中。

「自從使用 Equator 以來,從未出現過不良品,同時還降低 27% 的零件生產成本。
一家公司的產品生產品質及其品質保證關係到能否成功取得訂單。維持品質也能顯著提高客戶持續下訂單的機會。High-Tech Engineering 是一家總部位於英國貝德福郡鄧斯特布爾的精密工程公司,始終焦點放在其零件的生產品質。

CNC 機上量測應用程式:在 Windows® 平板電腦上安裝
本影片示範如何將 Renishaw 機上量測應用程式安裝到Windows 平板電腦並透過網路線連接到機台上,以及如何配置網路和APP設定。

針對工具機在組裝時進行快速檢測, HURCO 採用 XK10 校準雷射系統
台灣工具機產業一直以來都是憑藉彈性製造和出色的應變能力,擅於為客戶提供客製化方案著稱。配合成熟的板金加工體系,讓台灣具備高組裝效率和完整的零件供應鏈等優勢。一台工具機從零件加工、組裝到成型,每一道工序都必需做好品質控制才能確保工具機發揮最大的性能。如何提升檢測效率是各大廠商所面臨的挑戰。美國工具機生產商 HURCO 位於台灣的生產基地通過採用 Renishaw XK10 校準雷射系統,大幅提...

如何在 Mitsubishi M80 和 M800 控制器上使用 GoProbe
展示 Renishaw 機上應用程式在各種控制器上應用的系列影片 此影片介紹如何在 Mistubishi M80 和 M800 控制器上使用 GoProbe 圖形使用者介面 (GUI)

機上掃描 — 適應性加工
使用搭載 SPRINT™ 技術的 Renishaw OSP60 掃描測頭,可藉由Productivity+™ Adaptive Cut Toolkit 對由鑄件製成幫浦外殼等可變異的 2D 輪廓工件進行適應性加工。

Renishaw 量測技術如何協助汽車業打造新型電動汽車
汽車業的電動汽車轉型浪潮席捲全球。從柴油和汽油引擎轉變為電力驅動的消息不絕於耳,儘管目前在廣泛採用上還存在一些障礙,但到 2035 年要實現全面轉型的倒數也越來越近了。Renishaw 三次元量床與比對量測產品部的業務經理 Gareth Tomkinson 將帶我們了解量測技術在解決這些挑戰中所發揮的作用。

電動車製造
電動車製造 從內燃機走向電動車的汽車工程 電動車製造的前景 從機械加工外殼的多感測器快速掃描量測,再到燃料電池的材料分析,我們為汽車業的眾多客戶提供從內燃機 (ICE) 到電動車 (EV) 等鼎力支援。 下載電動車指南 汽車電池 原料分析 範圍效能研究 供應鏈控制 我們的非破壞性拉曼技術,可在各種操作條件下檢驗電池化學性質...

如何建立自動化的 CNC 加工系統
介紹如何將您的 CNC 製程自動化。 Renishaw 與 Fanuc 和 Star Machines 共同合作,將自動化車削製程與自動化機器人系統整合,運用 Fanuc 機械手臂做工件上、下料,以及 Renishaw Equator™...

三次元量床上的隨基材伸縮光學尺
三次元量床上的隨基材伸縮光學尺 如需 Renishaw 及其產品的詳細的圖片、影片或資訊,請瀏覽我們的媒體中心 。 在品質控制流程中,三次元量床用於採集高精密機加工零件 — 例如發動機缸體和噴氣式發動機葉片 — 的三維測量資料。三次元量床有四種基本類型:橋式、懸臂式、龍門式和水準臂式。橋式三次元量床為最常見的類型。...

工具機驗證:BOST 的測試和空間誤差補償報告
通過使用 XM-60 多光束校正儀,BOST 現在能夠檢測到 18 項幾何誤差,使用 Renishaw 的 QC20 循圓測試儀和 XK10 校準雷射系統能夠檢測到更多的誤差。

隱私保護聲明
隱私保護聲明 位於 New Mills, Wotton-under-Edge, Gloucestershire GL12 8JR, United Kingdom 的 Renishaw plc (以下稱「本公司」/「我們」)承諾保護和尊重您的隱私。 本政策說明本公司將如何處理向您收集或您提供給我們的任何個人資訊(以下簡稱「資訊)。 您的資訊 您的個人資訊可能會透過以下方式提供給本公司:...

電子郵件安全標準
電子郵件安全標準 Renishaw 採用各種不同策略,避免惡意電子郵件進入公司網路。我們實施這類措施以保護公司、客戶及供應商的資訊。其中有部分是依據英國國家網路安全中心 (National Cyber Security Centre) 及 Microsoft 建議所實施的網域反詐騙措施。 這類措施包括:SPF – 寄件者原則架構。DKIM – 網域金鑰識別郵件。DMARC – 網域型訊息...

RenAM 500 Flex
Part of the RenAM 500 series of metal additive manufacturing systems, the Flex is optimised for research and development applications.

校正服務、支援與訓練
校正服務、支援與訓練 聯絡支援人員 如果您有任何疑問或問題,無法透過指南或其他公開文件提供的資訊解決,請聯繫 Renishaw 全球支援團隊。 我們經驗豐富的應用工程師將能解答您的問題。請準備好設備序號及軟體版本等資訊以利技術調查。 探索我們專為提升精密運動系統效能所設計的機台校正與最佳化 產品系列。 支援 知識 現在就聯繫我們的銷售團隊 請與 Renishaw 聯絡以取得更多資...

FORTiS™ 封閉式光學尺提升精密磨床整體性能
經過測試和評估,TGT 在新型刀具磨床系列中選用 Renishaw FORTiS™ 封閉式光學尺。FORTiS 光學尺系統具有安裝簡便等優異特性,可協助 TGT 提升機台性能。

Additive manufacturing in veterinary surgery - saving a well-loved member of the family
A truly international effort, involving input from Germany, Canada and the UK has seen additive manufacturing (AM), also known as metal 3D printing, used to great effect to help save a Canadian...

自動工件找正加快林業設備製造速度
自動工件找正加快林業設備製造速度 結果 最後我們只選擇了一家公司,他們不僅與我們溝通順暢,而且完美契合我們的工程文化。這家公司就是 Renishaw。Renishaw 提供優異的技術支援服務,他們的現場技術工程師非常專業,而且提供的設備也是一流的。」 Tigercat Industries Inc.

渦輪發動機葉片檢測速度提高 50%
Europea Microfusioni Aerospaziali (EMA) 隸屬於 Rolls-Royce 集團,是生產動力推進系統的全球領導廠商,專門提供民用與軍用飛機、船艦、潛水艇的推進系統,以及用於生產工業能源的渦輪發動機。

手冊及安裝指南下載
手冊及安裝指南下載 產品符合性 產品符合性的證書和聲明存檔。 產品佈告欄 CMM 系統及相關產品的產品佈告欄存檔。 舊型產品 已取代或過時產品的手冊與安裝指南。 5軸技術 3軸技術 掃描測頭 接觸觸發式測頭 測頭介面 機台控制器及放大器 交換架及連接埠 配件 CMM 設備 手動測頭座 SFP2 表面粗糙度測頭 適用 SFP2 表面粗糙度測頭模組的校正及功能標準件 RSP3-6...

積層製造新聞
積層製造新聞頁面

「儘管溫差範圍高達 21°C,量測時間和成本減少 80%,依舊能維持良好精度」
Kishan Auto 公司(位於印度古吉拉特邦,拉傑果德)是一間全球領先的連桿製造商,主要為汽車、壓縮機、重型商用車、拖拉機、船用發動機和重型推土機製造行業的知名大廠生產製造連桿。Kishan 最近購置一組 Renishaw Equator 多功能檢具系統,並已立即獲得效果,成本和量測週期時間都降低80%以上。

VIONiC™ 增量式光學尺系統搭配 RKLC20-S 線性和部分弧線光學尺
探索 VIONiC™ 光學尺系列,Renishaw 最高效能的增量式光學尺。結合 RKLC 精細型不鏽鋼光學捲尺,其以優異的量測效能、高速操作及極佳的可靠性提供直接數位位置回饋。其亦適用於部分弧線測量。

Develop battery materials with Raman spectroscopy
Develop battery materials with Raman spectroscopy 支援電動車電池行駛範圍效能研究 汽車研發部門日漸將焦點放在新型的推進技術,以便打造次世代油電混合及電動車 (EV)。EV 產品研發工作的核心所在,就是透過馬達效率及電池效力追求更長的行駛範圍。 本公司拉曼技術能以非破壞性的方式監控及成像電池化學物質,協助開發最適當的材料,並瞭解其效...

GoProbe
GoProbe 使 Renishaw 測頭量測系統快速且易於使用。GoProbe 提供簡化的使用者介面及容易使用的量測循環。此套件包括容易使用的訓練套件及智慧型手機應用程式,提供簡單又強大的製造解決方案。

Banner: 加入Renishaw LINE好友
趕快加入好友,輕鬆掌握Renishaw消息及工業4.0 最新相關資訊!

Renishaw ?? 5 ??????AGILITY® 5 ?????????? TMTS 2024
3 ? 27 – 31 ?,????????(TMTS 2024)?????????????????????????????????,Renishaw ??????????? — AGILITY 5 ?????? — ???????? 4 ? L0618 ??,????????????????????????????????

使命必達的晶圓傳送機器人
電子產品巳成為現今人類日常生活中不可或缺的一部份,近年手機,平板電腦,可穿載裝置等移動電子產品不斷推陳出新,體積越做越小功能卻越發強大,這一切都得感謝芯片(IC - 集成電路) 微型化的工藝。一塊晶圓(wafer)製作成大大小小的芯片需要經過許多複雜的製程,當中需要依賴機器人快速而準確把晶圓運送到各個製程點,由於晶圓製造成本高昂,而且屬高度易碎件,因此晶圓在傳送時的穩定性可說是至關重要。韓國...

拉曼光譜儀新聞
拉曼及光致發光光譜儀的測量系統和零件。拉曼光譜儀顯微鏡、輕型製程監控光譜儀、掃描電鏡聯用的結構與化學分析儀、雷射及 CCD 探測器,以滿足工業和研究應用需求。

應用程式和產品訓練
應用程式和產品訓練 我們向所有客戶提供訓練課程,協助瞭解公司技術的系統及應用。 應用訓練 為了讓 Renishaw 積層製造發揮最高的投資效益,我們提供全方位的訓練計畫,可量身打造配合使用者的確切需求及經驗程度。 如需瞭解詳情,請聯絡積層製造團隊討論訓練選項,瞭解未來針對使用者舉辦的各項活動。 若想瞭解更多資訊或量身打造完全符合您需求的訓練套裝方案,請洽詢您當地的 Renishaw 辦事...

案例分析
案例分析 藉由在 Equator™ 檢具系統上使用金屬 3D 列印客製化測針 Renishaw 協助汽車業客戶攻克檢測難題 挑戰:如何精確地檢測汽車零組件上難以觸及的特徵? 探索本公司的解決方案 瞭解我們的創新產品如何大幅提升客戶的經營績效 — 包含提高製造效率和產品品質、將研發能力最佳化,以及改善醫療過程的功效等。

Equator™ 檢具系統讓航太製造商 Senior Aerospace Weston 的產能得以提升
Senior Aerospace Weston 希望以更高的效率檢測關鍵航太結構零件,因此尋求 Renishaw 提供超越同級的 Equator™ 檢具系統。Equator 檢具縮短約 75% 的零件檢測時間,提供更全面的產品追溯性。

Identifying particulates and contaminants with Raman spectroscopy
Identifying particulates and contaminants with Raman spectroscopy 汙染物拉曼分析 拉曼光譜是識別汙染物並協助判斷其來源的實用技術。Renishaw 拉曼系統 提供您最詳實資料,協助迅速輕易識別汙染物。特色: 高靈敏度,具備小於微米的空間解析度 – 分析材料和薄膜的最小細節 拉曼光譜資料庫 – 方便快速識別汙染物 多重雷射...

工具機測頭量測系統的產品法規遵循文件
Renishaw 工具機測頭量測系統的產品法規遵循證書。

產品法規遵循摘要
產品法規遵循摘要 Compliance information for machine tool probing systems with radio transmission Compliance information for machine tool probing systems without radio transmission

勇闖金屬積層製造領域
3D Metalforge 是一家新成立的積層製造商,提供客戶完整的端對端 3D 金屬列印服務,能夠大量生產複雜精密的高品質終端使用金屬零件。而選擇金屬積層機械設備,是公司的成功關鍵因素。公司採購的系統需要在全球各地都能獲得妥善支援,滿足工業 4.0 需求,並且要能提供新創企業所需要的品質、彈性及可靠性。

Project MARCH 打造外骨骼機器人幫助脊髓損傷患者自由行走
Project MARCH 是荷蘭代爾夫特理工大學 (Delft University of Technology) 一個由跨學科的學生們所組成的非營利團隊,他們的目標是開發和製造能夠協助 SCI 患者站立和行走的先進外骨骼機器人原型。

三次元量床、測頭、軟體及改裝
三次元量床 (CMM)、精密感測器及改裝可快速準確地擷取元件尺寸和表面資料。主要產品包括 5 軸量測 CMM、改裝、接觸式測頭、點觸發式測頭、掃描測頭、5 軸量測系統、電動測頭座、手動測頭座、轉向測頭座、交換架、測針交換盤、量測軟體、CMM 軟體、測頭測針和 CMM 控制器。

RLS 磁性編碼器實現兩輪自平衡無人車的穩定性控制
在設計兩輪自平衡無人車時,精準、快速地量測角度旋轉是一項關鍵要求。除此之外,將零組件的重量和尺寸最小化也同樣重要。東京電機大學 (Tokyo Denki University, TDU) 工學部的學生,透過 Renishaw 旗下 RLS 公司的 RM08 磁性旋轉編碼器解決了這道難題。

工業自動化新聞
工業自動化新聞