Filter by
Results found for “Manual setting and NC programming is needless torture for machine operators…”

寶石學
寶石學 Renishaw inVia 共軛焦拉曼顯微鏡是全球許多寶石學實驗室的首選儀器。 最理想的寶石學工具 鑑定寶石真實性並判斷寶石為天然、合成或加工 判斷是否以填充物修飾寶石裂隙 識別固態、液態和氣態包裏體 識別礦物結晶類型 利用拉曼或光致發光 成像研究結晶瑕疵、空位和置代 分析包裏體,即使是位在寶石深處也可分析 此外,拉曼光譜是一項非破壞性技術,不會損壞寶石和礦物。 ...

集光鏡組
集光鏡組 在各式各樣的樣品高效取得拉曼資料。 顯微鏡物鏡 我們仔細選擇高品質透鏡。每個透鏡都在不同雷射波長進行徹底測試,以確保適合多種波長需求。 高品質的 5×、20× 及 50× 物鏡 - 標準選項,用於大部分顯微鏡量測作業 高 NA 100× 物鏡 - 適合因應高空間解析度及共軛焦性需求 長、特長 及超長 物鏡 - 搭配使用樣品池、微孔板及透視窗鏡 水浸 和油浸 物鏡 -...

超高真空光學尺
對許多工業製程而言,如果存在大量空氣或其他氣體,可能會對成品造成不良影響。因此這類製程必須處於排空環境,達到極度嚴苛的剩餘壓力等級。如果這類製程涉及運動控制,就必須使用超高真空 (UHV) 光學尺系統。

MODUS™ Planning Suite
MODUS™ Planning Suite Sketch curve on a plane Editing parameters and constraining motion MODUS Patch Patch visuals MODUS Curve Curve on CAD edges Constraining motion call out Curve on CAD edges...

Renishaw inVia 拉曼光譜應用於鑒定和分析秦兵馬俑
秦陵兵馬俑被譽為“世界第八大奇跡”, 於1974年在陝西省臨潼縣西楊村發現,位於秦始皇陵園東側1千米處,後經考古隊發掘、探測共發現了三個俑坑,總面積有2萬多平方米,內有陶質兵馬俑近8000件、戰車百餘乘。 秦俑坑及秦始皇陵一起於1987年聯合國教科文組織將秦始皇帝陵(含兵馬俑坑)列入《世界遺產名錄》,被視為全人類共有的珍貴文化財富。

TP200
TP200 TP200 系統元件,包括: TP200 或 TP200B 測頭本體(TP200B 是具有更高耐振容忍度的版本) TP200 測針模組 - 固定超行程力道選項:SF(標準觸發力)或 LF(低觸發力) PI 200-3 測頭介面 SCR200 測針交換架 另提供擁有與 SF 相同超行程力道,但能提供更大的操作範圍和測頭 Z 軸保護的 EO 模組(擴大超行程)。 特性和優點...

使命必達的晶圓傳送機器人
電子產品巳成為現今人類日常生活中不可或缺的一部份,近年手機,平板電腦,可穿載裝置等移動電子產品不斷推陳出新,體積越做越小功能卻越發強大,這一切都得感謝芯片(IC - 集成電路) 微型化的工藝。一塊晶圓(wafer)製作成大大小小的芯片需要經過許多複雜的製程,當中需要依賴機器人快速而準確把晶圓運送到各個製程點,由於晶圓製造成本高昂,而且屬高度易碎件,因此晶圓在傳送時的穩定性可說是至關重要。韓國...

宇宙射線消除器
宇宙射線消除器 宇宙射線與拉曼 如果您長時間進行拉曼量測,可能會在光譜發現與樣品無關的銳利尖峰。這是因為宇宙射線撞擊偵測器所造成,產生所謂的假性特徵,一般而言比拉曼頻帶窄。您可利用 Renishaw WiRE™ 軟體 提供的宇宙射線消除器 (CRR) 選項,快速輕鬆地從光譜消除這類特徵。 由光譜資料消除宇宙射線特徵的效益 可以更輕鬆處理和分析資料 可以更容易解讀資料 可維持光譜頻帶形狀...

用於工業製造的 Equator™ 檢具系統
用於工業製造的 Equator™ 檢具系統 The new Equator-X dual-method system – video heading Support and downloads Equator-X CTA nav Equator comparator CTA nav 用於工業製造的加工現場量測系統 數十年來,工廠的加工現場多仰賴卡尺、界限塞規或缸徑規等量測工具,來實現製...

Renishaw 測頭可為精密工程轉包商減少廢品並節省時間
Intoco (Independent Tool Consultants Ltd) 的總部位於英國 Gloucestershire,其先進的製造部門是精密轉包工程的絕佳典範。該公司的五軸同動加工中心機與 3D 實體建模能力透過對品質控制的承諾進一步強化,而其三台高規格的 CNC 工具機配備即是來自 Renishaw 的接觸式測頭技術。

靈活的加工現場製程控制
靈活的加工現場製程控制 Plug and play Versatility Low cost Bottleneck Scrap 輕鬆實現自動化 隨著藉由建立「智慧工廠」促成全自動化生產製造的需求日益增加,許多 Equator 檢具應用已逐漸整合至自動化產線中。 Equator EZ-IO 套件可選購配合 Equator 系統使用,專為自動化整合廠商所設計,使其能在自動化工作系統的各種設備...

Productivity+™ 合作夥伴及整合商
Productivity+™ 合作夥伴及整合商 工具機軟體 檢測軟體 刀具設定軟體 GoProbe Productivity+™ Renishaw GUI Set and Inspect Reporter SupaTouch 技術 工具機應用程式 Productivity+ 提供易於使用的程式設計環境,適用於主軸測頭及刀具設定循環。 Productivity+™ API 可提供給...

雙 SiGNUM™ 介面
雙 SiGNUM™ 介面 採用Renishaw的新型DSi介面,可在一個RESM環形光學尺上安裝兩個SiGNUM™ SR讀頭,輸出一個具有高重現性的propoZ ™ 參考原點(轉位)位置信號,完全不受軸承晃動或動力循環的影響。 精密旋轉軸通常要求極高的精度,而不用校正或誤差補償。由於DSi 允許加入第二個讀頭以消除包括偏心在內的奇數諧波誤差,並對靜態和動態軸承晃動的影響進行補償,進而可達成典型±2.

藉由在 Equator™ 檢具系統上使用金屬 3D 列印客製化測針 Renishaw 協助汽車業客戶攻克檢測難題
採用 Renishaw Equator™ 300 自動化檢具系統之後,Linex Manufacturing 滿足了所有檢測速度和精度的要求。然而,在導入工作空間更大的 Equator™ 500 檢具系統之前,他們在實施某個專案的過程中發現,工件邊緣的螺絲孔正好位於檢具系統的工作空間之外,即使在標準測針上使用延長杆也無法接近螺絲孔。最後,他們使用積層製造的客製化測針解決了這個難題。

RESOLUTE™ UHV 絕對式光學尺系統搭配 RTLA30 線性光學尺
RESOLUTE™ UHV 絕對式光學尺系統搭配 RTLA30 線性光學尺 技術規格 什麼是 RTLA30 光學尺? RTLA30 是一種外型輕巧不鏽鋼光學捲尺,具有 30 µm 刻距絕對式光學尺編碼。精度高達 ±5 µm/m,長度達 21 公尺。提供兩種安裝選擇,皆允許獨立熱膨脹且具備光學捲尺的便利性。 RTLA30 能與創新 FASTRACK™...

VIONiC™ 增量式光學尺系統搭配 RTLC20 線性光學尺
VIONiC™ 增量式光學尺系統搭配 RTLC20 線性光學尺 什麼是 RTLC20 光學尺? RTLC20 是一種輕巧不鏽鋼光學捲尺,刻距為 20 µm,並提供 IN-TRAC 客製化參考原點。精度可達 ±5 µm/m,長度最長可達 10 公尺(可依要求供應 10 公尺以上長度)。提供兩種安裝選擇,皆允許獨立熱膨脹且具備光學捲尺的便利性。RTLC20 能與創新...

電池技術
電池技術 我們隨時為您服務 若要深入瞭解此應用領域或未涵蓋到的應用,請聯絡應用團隊。 聯絡應用團隊 拉曼光譜是分析鋰電池特性的理想工具,在研究及開發都適合使用。Renishaw 的 inVia 共軛焦拉曼顯微鏡,是從事各種研究的最佳選擇,涵蓋材料的基礎作業、最終產品品管乃至於失效分析。 判定結構及其分佈情形 拉曼對應及成像可研究物質在電極表面或截面的分佈情形,並可將產生的資料量化,...

升級您的舊型 Renishaw 光學尺系統
升級您的舊型 Renishaw 光學尺系統 此處 提供以上舊型產品的安裝指南。 可能有其他替代產品適合您的應用。請聯絡您當地的 Renishaw 代表,以瞭解更多詳細資訊。 現在就聯繫我們的銷售團隊 請與 Renishaw 聯絡以取得更多資訊及與專家交流。 舊型產品包括不建議用於新設計、最終採購,或是即將淘汰的產品。Renishaw 為現有使用者提供一系列升級選...

Renishaw 推出加長型 FORTiS™ 光學尺
Renishaw 推出加長型 FORTiS™ 光學尺 2024 年 10 月 全球量測專家 Renishaw 已可提供加長型封閉式光學尺,以支援大型工具機的研發。客戶最長可選擇 4.

雷射編碼器常見問題集
雷射編碼器常見問題集 我應使用什麼來清潔雷射編碼器系統上的光學鏡組? 下表重點列出可使用及不可使用的項目: 請使用 請勿使用 酒精、甲醇、丙醇與製品 丙酮 鏡片清潔液 研磨材質 非研磨性、不含棉絨的清潔抹布 含氯溶劑 超細纖維布 石油精 是否能為我的雷射編碼器系統提供校正憑證? 可以,可在訂購新系統時指定。請注意,本服務需另外收費。 我遺失了校正憑證,是否能補發?...

光學尺技術文件下載
光學尺技術文件下載 透過光學尺技術文件下載獲得各種資訊,瞭解讀頭、光學尺及診斷工具之間的相容性。歡迎探索如何在您的應用中運用光學尺,達到最理想的位置和運動控制。 現在就聯繫我們的銷售團隊 請與 Renishaw 聯絡以取得更多資訊及與專家交流。 探索我們一系列的技術文件 深入瞭解我們的產品如何在最惡劣的環境中發揮作用,包括符合國際安全標準認證的功能安全系統。 透過規格資料表檢視...

硬體
硬體 Equator™ 檢具硬體包含系統、控制器和測頭套件。 Equator 系統 Equator 檢具為: 以並聯式運動結構所組成,具有高剛性,確保在快速操作下,同時具有優異的重現性; 輕巧、堅固的結構; 借助 SP25 測頭快速且可重複的掃描功能進行形狀量測,以進行完整的特徵分析; 隨插即用 - 僅需單相電源即可快速安裝,無需氣源。 控制器 Equator 控制器是一部多功能...

電動測頭座和自動交換架控制器
電動測頭座和自動交換架控制器 HCU2 手控裝置 HCU2 是可搭配 PHC10-3 和 PHC10-3 PLUS 電動測頭座控制器使用的攜帶式測頭座驅動,及位置顯示單元。它對於設定元件、操作人員需控制的檢測以及教導循環程式編輯來說,是極為實用的工具。 它能讓操作人員手動變更測頭座的方位,而不需要透過 CMM 控制器傳送命令。...

TONiC™ 增量式光學尺系統具備 RTLC20 線性光學尺
TONiC™ 增量式光學尺系統具備 RTLC20 線性光學尺 何謂 TONiC? TONiC™ 系列為輕巧型非接觸增量式光學尺系統,如與 Ti 介面結合,在線性和旋轉應用中均可達到 10 m/s 的速度和低至 1 nm 的解析度。讀頭中的進階過濾光學鏡組讓 TONiC 有非常低的抖動,可達成優異的位置穩定性與更平順的速度控制。因此,TONiC...

QUANTiC™ 增量式光學尺系統搭配 RTLC40 線性光學尺
QUANTiC™ 增量式光學尺系統搭配 RTLC40 線性光學尺 何謂 QUANTiC? QUANTiC 光學尺系列為 Renishaw 的増量開放式光學尺,提供數位或類比輸出選項、良好計量功能、高速效能,且易於安裝和設定。安裝或進行現場診斷和偵錯時,使用選購的進階診斷工具 ADTi‑100 和 ADT View 軟體可存取診斷資訊。速度最高達 24...

TONiC™ UHV 增量式光學尺系統搭配 RTLC20 線性光學尺
TONiC™ UHV 增量式光學尺系統搭配 RTLC20 線性光學尺 彈性配置 TONiC 系列提供各種能夠設定的外部介面以滿足應用的速度和解析度需求。藉由外部介面的後期整合與配置,多功能 TONiC 讀頭為終端使用者提供許多自訂選項。 TONiC 介面選項能進行數位、類比輸出或數位及類比訊號的雙輸出。TD(雙解析度)介面提供可選擇的雙解析度輸出,也提供於寬幅列印應用的...

優化您的製造效能
藉由 Renishaw 的量測和測頭技術,從根源上消除製程中的不確定因素。製程中的不確定因素一直是提高競爭力和利潤率的阻力;通常會導致成本浪費和效率低落,更會增加品質管制成本及人力需求,最終導致交貨延期及且缺乏有效的追溯性。

SP600
SP600 AC2 PC 卡 AC2 PC 卡介面已取代 12 位元 AC1 卡。它具有 16 位元解析度、Delta-Tau 匯流排相容性,以及完整 PICS 操作等額外功能。 Renishaw 的 SP600 類比掃描測頭系列產品,能為廣泛的 CMM 提供高效能檢測、數位化和輪廓掃描功能。 共有三種多用途的 SP600 掃描測頭系統。每種系統皆包含其測頭本身、PC...

Renishaw台灣國際工具機展精銳出擊,全方位量測解決方案助力智慧製造必備需求
兩年一度的台灣國際工具機展 (TMTS) 將於11月7日至11月11日於台中烏日高鐵特區盛大開展,全球精密量測領導廠商 Renishaw將於 3、4館的 3B433 攤位帶來全系列量測解決方案及積層製造 (又稱3D列印) 系統,透過「設計-製造-加工-量測」的模擬智慧製造流程概念,展現出量測技術能為自動化製程所帶來的生產效益。

PH10 PLUS 電動轉位測頭座
PH10 PLUS 電動轉位測頭座 PH10M PLUS PH10M PLUS 可攜帶長延長桿及複雜的測頭,如 SP25M 或 TP7M。高重現性的自動聯接能快速更換測頭或延長桿,而不需要重新檢定。 長度 117 mm 寬度 62 mm 重量 620 g 測頭安裝方式 自動聯接(多線) 測頭座安裝方式 PH10M PLUS 刀桿搭配 CMM 適合的控制器 PHC10-3 PLUS...

量測夾具工作台
量測夾具工作台 Strapline text under banner text sizes designed to suit your needs Having problems with pickup on aluminium heading text Having problems with pickup on aluminium text custom banner Image of...

部分弧線光學尺
部分弧線光學尺 絕對式部分弧線光學尺系統:讀頭及光學尺 各種讀頭及光學尺組合的最小彎曲半徑 如下所示: 增量式部分弧線光學尺系統:讀頭及光學尺 各種讀頭及光學尺組合的最小彎曲半徑 如下所示: 選擇您的部份弧線光學尺系統 Renishaw 彈性線性光學尺的截面區域小,因此能夠環繞圓形表面測量部分旋轉。光學尺是以自黏背膠帶安裝。 這類彈性光學尺相容於 Renishaw 開放式光學尺...

FORTiS-S™ FS 封閉絕對式光學尺
FORTiS-S™ FS 封閉絕對式光學尺 適合工具機應用 Renishaw 擁有超過 40 年的工具機產業經驗。 我們的專家將 FORTiS 系列設計為新一代的線性封閉絕對式光學尺,適用於嚴苛環境。 您是否有客製化需求? 我們具備 40 年以上的工具機量測和光學尺應用經驗,我們的工程師專家團隊可協助您處理您自己的獨特需求。 FORTiS-S FS 簡介 FORTiS-S...

FORTiS-N™ FS 封閉絕對式光學尺
FORTiS-N™ FS 封閉絕對式光學尺 FORTiS-N FS 簡介 FORTiS-N FS 光學尺系列是新一代的線性封閉絕對式光學尺,具備精細截面,適用於工具機等嚴苛環境的空間受限應用。 多種創新設計功能可確保光學尺的長期使用壽命,以提供堅固、耐用、高效能的位置量測: 序列介面 技術規格 適合工具機應用 Renishaw 擁有超過 40 年的工具機產業經驗。...

RESOLUTE™ 絕對式光學尺系統搭配 RTLA30 線性光學尺
RESOLUTE™ 真正絕對式光學尺系統搭配 RTLA30 線性光學尺。RESOLUTE 是全球第一個絕對式編碼器,在線性系統應用中,提供高達 100 m/s 的速度和 1 nm 的解析度,在旋轉系統應用中提供高達 36,000 rev/min 的速度和 32 位元解析度。

EVOLUTE™ 絕對式光學尺系統搭配 RTLA50 線性光學尺
探索真正絕對式 EVOLUTE™ 光學尺:採用 RESOLUTE™ 光學尺系列的業界領先技術,提供充裕的安裝公差、更優異的抗汙能力和多功能量測效能。一啟動就會立即取得位置,無需任何運動,適合用於各種運動控制的應用。

Advanced position encoders in photolithography
光刻技術廣泛應用於半導體行業以及許多納米技術應用中。隨著電子產品的小型化趨勢,市場上越來越需要具備高生產能力的製造設備。光學位置編碼器技術持續的革新與突破,在某些應用中,已經能夠與雷射干涉儀的功能相互匹配。

Renishaw 精密校正產品協助打造高品質的高端工具機
Renishaw 精密校正產品協助打造高品質的高端工具機 工具機驗證 當前工具機結構日益複雜,工件製造工藝也日趨精密。僅量測線性性能是遠遠不夠的。軸向結構的摩擦效應和其他故障會導致軸向在移動時旋轉,造成工具機元件的指定位置和實際位置之間出現偏差。這些「角度」和「真直度」影響會出現嚴重的特徵位置誤差或輪廓和表面偏差,最終導致工件尺寸誤差不達標,增加廢品率。 在工具機組裝完成後,...

Renishaw 量測技術如何協助汽車業打造新型電動汽車
Renishaw 量測技術如何協助汽車業打造新型電動汽車 欲獲取更多有關 Renishaw 及其產品的圖片、影片、公司簡介或資訊,請造訪我們的媒體中心 。 2024 年 7 月 汽車業的電動汽車轉型浪潮席捲全球。從柴油和汽油引擎轉變為電力驅動的消息不絕於耳,儘管目前在廣泛採用上還存在一些障礙,但到 2035 年要實現全面轉型的倒數也越來越近了。Renishaw...

旋轉光學尺
旋轉光學尺 旋轉光學尺又稱角度光學尺,具備位置回饋功能,藉此精密控制角度位置及旋轉運動。探索 Renishaw 精細刻度的圓盤及環形光學尺結合精巧的絕對式和增量式讀頭,如何提供卓越的位置測量效能。 選擇您的絕對式或增量式旋轉(角度)光學尺系統 我們提供一系列旋轉光學尺,適用於各種旋轉運動應用,包括不鏽鋼旋轉光學尺、玻璃光學尺及不鏽鋼圓盤光學尺。旋轉光學尺可利用機械方式或黏膠安裝至旋轉...

由 Renishaw 為 Empire Cycles 製造的第一台金屬 3D 列印腳踏車骨架
由 Renishaw 為 Empire Cycles 製造的第一台金屬 3D 列印腳踏車骨架 All images and text Empire Cycles Empire Cycles 位於英國西北部,為一家獨特的英國單車設計與製造公司。該公司使用一流的英式工程技術創造出頂尖產品,以無比的熱情為全球越野自行車騎士和滑降競速的自行車騎士提供創新的設計。Renishaw 與...

量測光學鏡組
量測光學鏡組 平坦度量測套件 平面鏡不僅可水平旋轉,還可以傾斜,以實現雷射光束的水平和垂直調整。 附註:平坦度量測尚需要有角度光學鏡組才能執行。 每個平坦度量測套件包含: 2 個平面鏡 1 個 50 mm 平面底座 1 個 100 mm 平面底座 1 個 150 mm 平面底座 零件編號:A-8003-0442 垂直度量測光學鏡組...

QE 系列無線電傳輸系統
QE 系列無線電傳輸系統 Renishaw advantage MPD 工具機軟體 檢測軟體 刀具設定軟體 GoProbe Productivity+™ Renishaw GUI Set and Inspect Reporter SupaTouch 技術 工具機應用程式 適合工具機的次世代測頭量測系統 QE 系列結合超精巧的 RMI-QE...

ATOM DX™ 增量式編碼器系統搭配 RCLC 線性光學尺
ATOM DX™ 增量式編碼器系統搭配 RCLC 線性光學尺 什麼是 ATOM DX? ATOM DX 光學尺系列是 Renishaw 的微型增量式光學尺,可直接從讀頭輸出數位訊號,並在其微型封裝內整合了所有位置回饋、板載細分和光學濾波功能。 利用選配的進階診斷工具 ADTi‑100 和 ADT View...

ATOM DX™ 增量式編碼器系統搭配 RTLF 線性光學尺
ATOM DX™ 增量式編碼器系統搭配 RTLF 線性光學尺 高效能 ATOM DX 系列編碼器是高效能編碼器,解析度最低可達 2.

ATOM DX™ 增量式光學尺系統搭配 RCDM 旋轉(角度)盤
ATOM DX™ 增量式光學尺系統搭配 RCDM 旋轉(角度)盤 什麼是 ATOM DX? ATOM DX 光學尺系列是 Renishaw 的微型增量式光學尺,可直接從讀頭輸出數位訊號,並在其微型封裝內整合了所有位置回饋、板載細分和光學濾波功能。 利用選配的進階診斷工具 ADTi‑100 和 ADT View...

FORTiS-S™ 封閉絕對式光學尺
FORTiS-S™ 封閉絕對式光學尺 您是否有客製化需求? 我們具備 40 年以上的工具機量測和光學尺應用經驗,我們的工程師專家團隊可協助您處理您自己的獨特需求。 FORTiS-S 簡介 FORTiS-S 光學尺系列是新一代的線性封閉絕對式光學尺,適用於工具機等嚴苛環境。 多種創新設計功能可確保光學尺的長期使用壽命,以提供堅固、耐用、高效能的位置量測: 序列介面 技術規格 ...

RLS 磁性編碼器幫助 Marsi Bionics 打造「改變生活」的外骨骼機器人
RLS 磁性編碼器幫助 Marsi Bionics 打造「改變生活」的外骨骼機器人 背景 Marsi Bionics S.

RESOLUTE™ ETR 絕對式光學尺系統搭配 REXA30 旋轉(角度)環
RESOLUTE™ ETR 絕對式光學尺系統搭配 REXA30 旋轉(角度)環 寬廣的設定公差 RESOLUTE 不採用傳統集軌並列技術(一個增量、一個絕對),因為這種技術只要發生些許角度準直調整錯誤,就會產生移相問題。對此,RESOLUTE 改採單軌絕對式光學尺設計,將絕對位置和嵌入式相位資訊結合成單一編碼。此技術賦予 RESOLUTE 更寛廣的設定公差(偏擺公差 ±0.

ATOM DX™ 增量式光學尺系統搭配 RKLF 線性和部分弧線光學尺
ATOM DX™ 增量式光學尺系統搭配 RKLF 線性和部分弧線光學尺 選配的進階診斷工具 ADTi-100 何謂 RKLF 光學尺? RKLF 是外型精細輕巧的不鏽鋼鋼帶光學尺,擁有 20 µm 和 40 µm 的刻距增量刻度,且客戶可自行選擇參考原點。精度高達 ±5 µm/m,長度達 10 公尺(可依要求大於 10 m)。RKLF...