Filter by
Results found for SiGNUM™ software

組件設定和檢測測頭
組件設定和檢測測頭 若您有任何進一步問題,請聯絡當地 Renishaw 服務中心 。 安裝 Renishaw 接觸式測頭的影片指南。 這是通則影片,因為所有測頭都具備類似的安裝原則。 工具機連結 工具機產品 改善您的製程 您的加工廠適用哪些產品? 硬體支援 軟體支援 測頭量測效益計算器 工具機客製化解決方案 Probe Setup 此外您也可以下載新的 Probe Setup 應...

全新智慧型製程控制軟體適用於 Renishaw Equator™ 檢測系統
Renishaw 是領先全球的工程技術公司,將於德國 2017 年 EMO 漢諾威工具機大展 (EMO Hannover 2017,9 月 18 日至 23 日,第 6 館,攤位 B46) Renishaw Equator™ 彈性檢具提供全新 IPC (智慧型製程控制) 軟體,可在 CNC 製造過程中實現全自動刀具補正值更新。全面提升生產效益,包括強化精密零件加工能力、縮短製程設定及調整時間...

新聞稿: Renishaw全新絕對式線性和環型光學尺實現位置回饋的大革命
位居全球量測和光學尺技術領導地位的 Renishaw公司,正式推出RESOLUTE™,一種真正絕對式的超精細刻距光學尺系統,不僅抗汙能力超強,其令人印象深刻的規格,更是位置回饋領域前所未有的重大突破。RESOLUTE™ 是世界第一個能夠在36000轉/分的轉速下達到 27位元解析度的絕對式光學尺。該系統同時在線性和角度編碼應用中,在高達 100 m/s的速度下,具有領先市場傲人的1 奈米的解...

Deep Water Imaging
High accuracy magnetic ring encoders made by RLS, a Renishaw associate company, are used by Martech of Dorset in its Pan and Tilt units for positioning subsea sonar-imaging devices.

Renishaw 將於 TIMTOS 展現製程控制大佈局
邁入後疫情時代,台北國際工具機展(TIMTOS)將於 3 月 6 日至 11 日強勢回歸,被視為台灣邊境解封之後最大規模的國際專業展之一。Renishaw 亦摩拳擦掌準備大秀引領業界的自動化製程控制解決方案,帶您親身體驗「機台校正 – 工件生產 – 品質監控」的完整製程佈局如何能更有效率的提升精進,進而將利潤最大化,歡迎到南港展覽館二館 1 樓 P0413 攤位參觀感受

Renishaw 亮相 SEMICON Taiwan:精密量測引領半導體製程革新
Renishaw 亮相 SEMICON Taiwan:精密量測引領半導體製程革新 2025 年 8 月 全球精密工程與科學技術領導品牌 Renishaw 將於 9 月 10 日至 12 日參加 SEMICON Taiwan 國際半導體展,於南港展覽館二館四樓 S7458 攤位磅礡登場。本次以「Precision at every stage of semiconductor...

CMM 測針和夾具
CMM 測針和夾具 用於 CMM 的 QuickLoad™ 導軌系統 QuickLoad 導軌系統搭配使用 QuickLoad 底板時可提供穩固的工件定位;底板則利用快拆式磁鐵及定位插銷定位至任一側的導軌。 QuickLoad 導軌系統具備迅速、使用簡便及重複性等特色,使用者可在多個底板設定零件進行檢測,並以優異效率將零件裝載至導軌,達到最高產能。導軌及底板採用互換式設計,目標是讓機台...

量測夾具新成員 - 全新 QuickLoad™ 導軌系統可提升零件檢測的速度、產能及精度
Renishaw推出全新QuickLoad™ 導軌系統,成為量測夾具系列產品的生力軍。QuickLoad 導軌系統可於三次元,搭配使用 QuickLoad 底板時可提供穩固的工件定位;底板則利用快拆式磁鐵及定位插銷定位至任一側的導軌。導軌及底板採用互換式設計,目標是讓機台使用者享有最出色的能力,迅速檢測及拆卸零件。

SPRINT™: 多工複合機-解決方案
多工複合機 (MTM) 的高重現性直徑量測

關鍵應用 - 連桿
關鍵應用 - 連桿 在加工連桿等工件時使用 Equator 檢具系統,可大幅強化製造製程: Equator 系統是可重新編程的彈性檢具,所有類型的檢具檢測均可在單一裝置完成。 減少量測循環時間和廢品,協助降低工件成本。 彈性的量測功能可在製造過程提供完整的可追溯性,讓您充滿信心。 Equator™ 檢具系統可加強製程控制及降低檢測成本 連桿 請參閱完整案例簡介進一步瞭解 ...

關鍵應用 - 煞車鉗
關鍵應用 - 煞車鉗 Equator™ 檢具系統可加強製程控制及降低檢測成本 在加工煞車鉗等工件時使用 Equator 檢具系統,可大幅強化製造製程: 由於縮短檢測時間及提升精度,因此可降低每工件成本。 生產的工件可 100% 接受檢測,在整個製造製程提供完整的可追溯性與精度。 Equator 是彈性靈活的檢具系統,可協助在您的加工現場實作高精度自動化。 煞車鉗 ...

Sample positioning for Raman microscopy
Sample positioning for Raman microscopy 您的樣品永遠安全無虞 Renishaw 的 MS30 高速編碼台 (HSES),可確保您準確及重複地放置樣品進行分析。這是一款電動編碼樣品台,其中結合高精度的 50 nm 光學尺,以及快速移動和出色的人體工學設計。 其中獲得專利的 EasyMove™ 運作方式,可由手動定位順暢轉移為高速電動移動,並仍可追蹤位置...

AgustaWestland’s Wildcat Supplier
Tods Aerospace Ltd specialises in the Design & Build of lightweight structures in composite materials, providing solutions for demanding Aerospace and Defence applications and is a Silver Supplier to...

光學尺法規遵循資訊
光學尺法規遵循資訊 選擇您的 Renishaw CE、RoHS 及 WEEE 法規遵循證書。深入瞭解我們的 ISO 9001 品質保證系統。 現在就聯繫我們的銷售團隊 請與 Renishaw 聯絡以取得更多資訊及與專家交流。 符合性聲明 CE 標誌及 UKCA 標誌要求每項產品皆應具備相關的符合性聲明。請在下表尋找各光學尺系統的聲明。若您需要未列出的特定產品的 DoC,請聯絡 PMG.

適用於光學尺的進階診斷工具
適用於光學尺的進階診斷工具 相容性及主要功能 相容的光學尺及主要功能 ADTpro-100 ADTa-100 ADTi-100 零件編號 A-6647-0100 隨附電源供應器 * A-6647-0103 不含電源供應器** A-6525-0100 A-6195-0100 TONiC™ ATOM™ QUANTiC™ VIONiC™ ATOM DX™ ...

Raman spectroscopy shows agricultural mulch films are a source of microplastics in rivers
Researchers at Guangxi University and the Chinese Academy of Tropical Agricultural Sciences have used Raman spectroscopy to determine the portion of microplastics which derive from agricultural mulch films.

Revealing the secrets of glass
Researchers at Guangxi University and the Chinese Academy of Tropical Agricultural Sciences have used Raman spectroscopy to determine the portion of microplastics which derive from agricultural mulch films.

工件測頭技術
工件測頭技術 改善我的製程連結 為什麼選擇測頭? 何時使用測頭? 測頭量測如何提供效益? 效益計算器 應用案例研究和新聞 案例摘要 量測詞彙表 技術文獻 Renishaw 的檢測測頭為動態電阻或應變電感。應變電感測頭搭載 Renishaw 的 RENGAGE™ 專利技術。 工件測頭技術 動態電阻測頭 動態電阻測頭採用桿和球的載簧動態安裝方式,以定位測針夾頭,提供出色的重複性。...

Renishaw 將於 TIMTOS 釋放「數據驅動製造」的威力
全球精密量測領導廠商 Renishaw 將於 3 月 3 日至 8 日舉行的台北國際工具機展 (TIMTOS) 中,推出最新的精密量測、製程控制及位置回饋等創新技術,更將首次展出用於製程控制的智慧製造數據平台 - Renishaw Central,全面釋放「數據驅動製造 」的威力,邀您蒞臨南港展覽館二館 1 樓 P0413 攤位參觀和交流。

Optical encoders and LiDAR scanning
Optical encoders and LiDAR scanning 光達的運作方式? 光學雷達是一種光學遙感技術,可向目標物體發射雷射光束 (通常為脈衝雷射)。自從十年前 Google 地圖的街景攝影車開始在路上掃街攝影,現在我們對於類似的雷射掃描設備多已見怪不怪。 標準的光達掃描系統是由一個具有旋轉掃描鏡的雷射測距儀與各種定位和定向系統 (POS) 所組成,包括...

Additive manufacturing for serial production of orthopaedic implants
Croom Precision Medical has chosen Renishaw as their additive manufacturing (AM) and metrology partner, utilising Renishaw technology throughout the production and validation of their ISO13485...

校正手冊與使用者指南
校正手冊與使用者指南 CARTO 數據庫 若要安裝新版使用指南至 CARTO 程式庫,請下載上方的最新版本。請瀏覽至您的下載資料夾,將您剛下載的使用指南複製到適當的語言目錄。 C:\Users\Public\Public Documents\Renishaw Carto\Library\ 如果所需目錄不存在,請使用以下語言代碼建立新資料夾: 語言代碼 語言 代碼 語言 代碼 中文...

PRIMO™ 系統
低風險投資 快速投資回報 優異性 使用簡便 傑出性 提高產能優勢 及縮短加工時間

AxiSet™ Check-Up
快速精確地檢查多軸加工機的性能健康狀態

Tremec Mexico 採用 Equator™ 檢具後,加工現場量測 Daimler 零件的時間縮短了 85%。
位於墨西哥城附近的 Tremec Queretaro 工廠負責為 Daimler、Volvo、GM、John Deere 和 CNH 製造變速器系統。由於零件的製程控制耗時過久,Tremec 決定要對大幅改善其製造流程。Tremec 決定在全新的Daimler 輪齒專案中採用Renishaw Equator 檢具,以不同的方式來進行研磨與符合環保標準的齒輪車削作業。

光學尺常見問題
光學尺常見問題 增量式 Renishaw 讀頭纜線是否適合用於需要撓曲纜線的機器人應用? 若未超過讀頭纜線最小彎曲半徑(請參閱相關規格資料表 ),纜線就可達到最低 20,000,000 次運作的撓曲壽命。不過纜線並非設計用於需要旋轉(扭曲)整段長度的應用。並不建議彎曲或撓曲 UHV 讀頭纜線,因為這會對纜線造成損傷。 ...

適用於運動控制的開放式光學尺
適用於運動控制的開放式光學尺 請參閱我們可供下載的技術文件,瞭解各款光學尺系列的技術規格、選項和版本。我們的法規遵循證書為您提供 Renishaw 品質承諾的額外保證。 可下載的技術文件 您需要量測哪種形式的運動? 適用於角度位置量測及旋轉元件的運動控制。旋轉(角度) 我們對 RESOLUTE UHV 光學尺系統的效能非常滿意,它完全符合我們...

能源
能源 用於製程中控制器的機上測頭 工具機測頭 用於元件設定、刀具設定及循環中測量,以及首件元件檢測,實現精確的加工製程。 請參閱案例分析 拉曼光譜 用於檢查專業元件的構成材料 ,以及太陽能電池等元件表面塗層的品質。 了解更多 產生適合現今及未來能源產業的製造解決方案 提供永續、可靠且經濟實惠的能源,是確保滿足及維持全球電力需求的關鍵所在。Renishaw 產品位於製程核心...

“It’s a revolutionary product!” claims Unimac following a four month return on investment
The Pune-based Universal Manufacturing Company (Unimac) has consistently reduced inspection time by 90% over four months after installing a Primo™ system, designed for on-machine part setting, part...

關鍵應用 - 差速器外殼
關鍵應用 - 差速器外殼 在加工差速器外殼等工件時使用 Equator 檢具系統,可大幅強化製造製程: 檢具量測功能可協助實作關鍵特徵的在線控制。 例行的檢具量測作業,以及對工具機提供自動回饋,可補償溫差變化及製程偏移。 Equator 可重新編程,是彈性靈活的檢具系統,可作為客製化檢具的替代方案,協助提升生產彈性。 差速器外殼 Equator™...

關鍵應用 - 幫浦外殼
關鍵應用 - 幫浦外殼 在加工幫浦外殼等工件時使用 Equator 檢具系統,可大幅強化製造製程: Equator 系統是可重新編程的彈性檢具,所有類型的檢具檢測均可在單一裝置完成。 以高精度的自動化加工現場量測,打造更智慧化的加工現場。 使用接觸觸發式和掃描檢測循環進行關鍵特徵在線控制,可協助提升精度。 幫浦外殼 Equator™ 是彈性靈活的檢具,可為多種工件版本提供製程控制 ...

關鍵應用 - 軸承座圈
關鍵應用 - 軸承座圈 在製造軸承座圈等車削工件時使用 Equator 檢具系統,可大幅強化製造製程: 透過快速量測提升工件的品質及良率,於短循環時間內確保元件符合規格。 檢測時間短,生產的工件可 100% 接受檢測,不會對循環時間造成不良影響。 Equator 檢具系統可提供快速的投資報酬,並讓您對生產的工件更有信心。 在大量車削工件快速彈性地以 Equator™ 檢具量測尺寸與幾何 ...

校正應用要點
校正應用要點 探索 Renishaw 雷射量測及循圓測試儀產品的各種應用要點。 XL-80 應用要點 XR20 應用要點 QC20 應用要點 XM-60 應用要點 XK10 應用要點 Adjustment of tripod column for XL-80 laser systems Effect of environmental compensation errors on...

汽車零組件
汽車零組件 精度是我們決定使用 Renishaw 技術的主要原因。如果沒有 Renishaw 測頭,我們也不能這麼快完成項目。 Tridan Engineering(英國) PH20 5 軸點觸發式系統 PH20 獨特的「頭碰技術」是利用測頭座自身的運動取點,而不是靠 CMM 機台結構的移動。取點速度更快,精度和重複性更高。 直接在產線量測,從生產現場開始執行製程控制 透過使用...

Upgrade your Raman instrument
Upgrade your Raman instrument 軟體 Renishaw 持續開發 WiRE™ 軟體 ,加入令人興奮的新功能,提供額外能力。升級至最新版 WiRE,讓您的拉曼系統更強大。 建立化學影像 inVia 共軛焦拉曼顯微鏡 支援各式各樣的拉曼影像產生選項。為您的樣品提供獲取您所需空間資訊的最佳辦法。 雷射 inVia 共軛焦拉曼顯微鏡,在標準動態系統底板上,最多可支援三...

工業機器人校正及維護解決方案
工業機器人校正及維護解決方案 RCS P-series Onward Journey RCS P-series heading Support for robot calibration and maintenance products Unlock_Recover TMF_Testimonial RCS L-90 Onward Journey RCS Image column Transf...

ZF 使用精巧、堅固且具備檢測能力的 Equator™ 檢具系統,提升幫浦產量
ZF 使用精巧、堅固且具備檢測能力的 Equator™ 檢具系統,提升幫浦產量 標準件和生產件 實際上,Equator 檢具系統的量測過程由傳統比對量測原理演變而來,它在生產件和指定標準件之間進行比對量測,這便消除了由於溫度變化引起的差異。標準件也是在生產線上使用完全相同的材料和方法生產的;並且始終置於生產環境中,以確保受到相同環境條件的影響。Equator 檢具系統採用創新的高...

FORTiS™ 封閉式光學尺的落地測試
FORTiS 採用獨特的非接觸式設計,無內部運動元件,可將破損風險降至最低,提高可靠性,進而延長系統的使用壽命 所有電子元件和光學鏡組均被安全地封裝在密封的讀頭中,並搭配防碎的硬化不銹鋼尺,可提供更強大且穩定的效能

FORTiS™ 封閉式光學尺的鹽霧測試
加速測試中模擬了將 FORTiS 封閉式光學尺在鹽霧環境中暴露十年的情境測試結果顯示,光學尺效能沒有下降,結構完整未受損,證明產品具有耐腐蝕性