Filter by
Results found for incise™ dental CAD/masters/
電動車和電動交通解決方案
電動車和電動交通解決方案 透過與 Renishaw 的合作,我們能夠生產出重量和體積比市場上同類型產品減少約 40% 的換熱器元件。 HiETA Technologies(英國) RENGAGE™ 技術 Renishaw RENGAGE™ 工具機測頭系列具有無可比擬的 3D 量測能力和次微米級重複性,同時融合了成熟的矽應變片電感與微電子技術,性能卓越。這些測頭適用於量測複雜的形狀和...
兼顧高速與高精度的量測
REVO 5 軸測頭座以高速度和高靈活度著稱。採用空氣軸承、高精度旋轉光學尺和雷射反射等先進技術,REVO 測頭座可以將接觸式掃描的速度提升至最大 500 mm/s,與此同時,精確地回饋測針端部的偏移,實現高速下的高精度掃描。
Investigating the secrets of Stonehenge with Raman spectroscopy
Renishaw had the privilege to assist in analysing the Altar Stone in situ using a Renishaw Virsa™ Raman analyser.
自訂訊號
自訂訊號 自訂訊號有許多不同應用,取決於製造系統的需求。應用實例包括: 狀態燈能通知操作人員正在檢測工件、Equator 並未執行檢測,或工件在公差範圍內或超出公差(合格/不合格)。燈號順序、色彩和狀態可能會依不同的生產需求和流程有極大的差異,並可由 DMIS 程式加以控制。 連接工具機並在控制器預先設定好簡單的增量補正,待訊號觸發即可進行補正。該功能可用於工件上的個別或多個特徵。 可...
製程的根基
Productive Process Pyramid™(金字塔生產製程解決方案)製程的根基層控制可最大化改善加工環境的穩定性和執行製程的機器的效能。這些預防型控制可降低因特殊原因而出現的不確定因素機率,這種不確定因素通常會影響加工製程。
Design for metal AM - a beginner's guide feature
Additive manufacturing (AM) gives us tremendous freedom to create components with free-form and intricate features, direct from CAD and without the need for expensive tooling.
SPRINT™ 系統 棱形應用影片
適用於高速棱形特徵掃描
RESOLUTE™ 光學尺聚焦大科學
IRELEC Alcen 是一家法國科技公司,總部位於格勒諾布爾 (Grenoble),專為全球同步加速器設施製造光學機械和機器人等系統。
Renishaw 推出新一代數位編碼器
全球計量學專家Renishaw為其光學尺產品增添新成員-全新all-in-one VIONiC™ 系列, 是一款結合超高精度和超小型的數位增量光學尺
Renishaw 將於 TIMTOS 展現製程控制大佈局
邁入後疫情時代,台北國際工具機展(TIMTOS)將於 3 月 6 日至 11 日強勢回歸,被視為台灣邊境解封之後最大規模的國際專業展之一。Renishaw 亦摩拳擦掌準備大秀引領業界的自動化製程控制解決方案,帶您親身體驗「機台校正 – 工件生產 – 品質監控」的完整製程佈局如何能更有效率的提升精進,進而將利潤最大化,歡迎到南港展覽館二館 1 樓 P0413 攤位參觀感受
Renishaw 亮相 SEMICON Taiwan:精密量測引領半導體製程革新
Renishaw 亮相 SEMICON Taiwan:精密量測引領半導體製程革新 2025 年 8 月 全球精密工程與科學技術領導品牌 Renishaw 將於 9 月 10 日至 12 日參加 SEMICON Taiwan 國際半導體展,於南港展覽館二館四樓 S7458 攤位磅礡登場。本次以「Precision at every stage of semiconductor...
全新智慧型製程控制軟體適用於 Renishaw Equator™ 檢測系統
Renishaw 是領先全球的工程技術公司,將於德國 2017 年 EMO 漢諾威工具機大展 (EMO Hannover 2017,9 月 18 日至 23 日,第 6 館,攤位 B46) Renishaw Equator™ 彈性檢具提供全新 IPC (智慧型製程控制) 軟體,可在 CNC 製造過程中實現全自動刀具補正值更新。全面提升生產效益,包括強化精密零件加工能力、縮短製程設定及調整時間...
CMM 測針和夾具
CMM 測針和夾具 用於 CMM 的 QuickLoad™ 導軌系統 QuickLoad 導軌系統搭配使用 QuickLoad 底板時可提供穩固的工件定位;底板則利用快拆式磁鐵及定位插銷定位至任一側的導軌。 QuickLoad 導軌系統具備迅速、使用簡便及重複性等特色,使用者可在多個底板設定零件進行檢測,並以優異效率將零件裝載至導軌,達到最高產能。導軌及底板採用互換式設計,目標是讓機台...
Deep Water Imaging
High accuracy magnetic ring encoders made by RLS, a Renishaw associate company, are used by Martech of Dorset in its Pan and Tilt units for positioning subsea sonar-imaging devices.
新聞稿: Renishaw全新絕對式線性和環型光學尺實現位置回饋的大革命
位居全球量測和光學尺技術領導地位的 Renishaw公司,正式推出RESOLUTE™,一種真正絕對式的超精細刻距光學尺系統,不僅抗汙能力超強,其令人印象深刻的規格,更是位置回饋領域前所未有的重大突破。RESOLUTE™ 是世界第一個能夠在36000轉/分的轉速下達到 27位元解析度的絕對式光學尺。該系統同時在線性和角度編碼應用中,在高達 100 m/s的速度下,具有領先市場傲人的1 奈米的解...
Analyse pharmaceuticals with Raman microscopy
Analyse pharmaceuticals with Raman microscopy 透過單一光譜一目了然 節省時間。使用 SynchroScan 顯露所有主要拉曼頻帶;具高光譜解析度,跨越整個拉曼範圍,一次資料收集全部解決。觀察晶格模式 、OH 頻帶,以及其中的所有內容。透過光譜找出最細微的樣品差異。 產生配方影像 確保化學影像極具代表性;使用 Renishaw 的...
光學尺法規遵循資訊
光學尺法規遵循資訊 選擇您的 Renishaw CE、RoHS 及 WEEE 法規遵循證書。深入瞭解我們的 ISO 9001 品質保證系統。 現在就聯繫我們的銷售團隊 請與 Renishaw 聯絡以取得更多資訊及與專家交流。 符合性聲明 CE 標誌及 UKCA 標誌要求每項產品皆應具備相關的符合性聲明。請在下表尋找各光學尺系統的聲明。若您需要未列出的特定產品的 DoC,請聯絡 PMG.
SPRINT™: 多工複合機-解決方案
多工複合機 (MTM) 的高重現性直徑量測
關鍵應用 - 連桿
關鍵應用 - 連桿 在加工連桿等工件時使用 Equator 檢具系統,可大幅強化製造製程: Equator 系統是可重新編程的彈性檢具,所有類型的檢具檢測均可在單一裝置完成。 減少量測循環時間和廢品,協助降低工件成本。 彈性的量測功能可在製造過程提供完整的可追溯性,讓您充滿信心。 Equator™ 檢具系統可加強製程控制及降低檢測成本 連桿 請參閱完整案例簡介進一步瞭解 ...
關鍵應用 - 煞車鉗
關鍵應用 - 煞車鉗 Equator™ 檢具系統可加強製程控制及降低檢測成本 在加工煞車鉗等工件時使用 Equator 檢具系統,可大幅強化製造製程: 由於縮短檢測時間及提升精度,因此可降低每工件成本。 生產的工件可 100% 接受檢測,在整個製造製程提供完整的可追溯性與精度。 Equator 是彈性靈活的檢具系統,可協助在您的加工現場實作高精度自動化。 煞車鉗 ...
Sample positioning for Raman microscopy
Sample positioning for Raman microscopy 您的樣品永遠安全無虞 Renishaw 的 MS30 高速編碼台 (HSES),可確保您準確及重複地放置樣品進行分析。這是一款電動編碼樣品台,其中結合高精度的 50 nm 光學尺,以及快速移動和出色的人體工學設計。 其中獲得專利的 EasyMove™ 運作方式,可由手動定位順暢轉移為高速電動移動,並仍可追蹤位置...
量測夾具新成員 - 全新 QuickLoad™ 導軌系統可提升零件檢測的速度、產能及精度
Renishaw推出全新QuickLoad™ 導軌系統,成為量測夾具系列產品的生力軍。QuickLoad 導軌系統可於三次元,搭配使用 QuickLoad 底板時可提供穩固的工件定位;底板則利用快拆式磁鐵及定位插銷定位至任一側的導軌。導軌及底板採用互換式設計,目標是讓機台使用者享有最出色的能力,迅速檢測及拆卸零件。
Optical encoders and LiDAR scanning
Optical encoders and LiDAR scanning 光達的運作方式? 光學雷達是一種光學遙感技術,可向目標物體發射雷射光束 (通常為脈衝雷射)。自從十年前 Google 地圖的街景攝影車開始在路上掃街攝影,現在我們對於類似的雷射掃描設備多已見怪不怪。 標準的光達掃描系統是由一個具有旋轉掃描鏡的雷射測距儀與各種定位和定向系統 (POS) 所組成,包括...
Renishaw 將於 TIMTOS 釋放「數據驅動製造」的威力
全球精密量測領導廠商 Renishaw 將於 3 月 3 日至 8 日舉行的台北國際工具機展 (TIMTOS) 中,推出最新的精密量測、製程控制及位置回饋等創新技術,更將首次展出用於製程控制的智慧製造數據平台 - Renishaw Central,全面釋放「數據驅動製造 」的威力,邀您蒞臨南港展覽館二館 1 樓 P0413 攤位參觀和交流。
工件測頭技術
工件測頭技術 改善我的製程連結 為什麼選擇測頭? 何時使用測頭? 測頭量測如何提供效益? 效益計算器 應用案例研究和新聞 案例摘要 量測詞彙表 技術文獻 Renishaw 的檢測測頭為動態電阻或應變電感。應變電感測頭搭載 Renishaw 的 RENGAGE™ 專利技術。 工件測頭技術 動態電阻測頭 動態電阻測頭採用桿和球的載簧動態安裝方式,以定位測針夾頭,提供出色的重複性。...
Tremec Mexico 採用 Equator™ 檢具後,加工現場量測 Daimler 零件的時間縮短了 85%。
位於墨西哥城附近的 Tremec Queretaro 工廠負責為 Daimler、Volvo、GM、John Deere 和 CNH 製造變速器系統。由於零件的製程控制耗時過久,Tremec 決定要對大幅改善其製造流程。Tremec 決定在全新的Daimler 輪齒專案中採用Renishaw Equator 檢具,以不同的方式來進行研磨與符合環保標準的齒輪車削作業。
光學尺常見問題
光學尺常見問題 增量式 Renishaw 讀頭纜線是否適合用於需要撓曲纜線的機器人應用? 若未超過讀頭纜線最小彎曲半徑(請參閱相關規格資料表 ),纜線就可達到最低 20,000,000 次運作的撓曲壽命。不過纜線並非設計用於需要旋轉(扭曲)整段長度的應用。並不建議彎曲或撓曲 UHV 讀頭纜線,因為這會對纜線造成損傷。 ...
適用於運動控制的開放式光學尺
適用於運動控制的開放式光學尺 請參閱我們可供下載的技術文件,瞭解各款光學尺系列的技術規格、選項和版本。我們的法規遵循證書為您提供 Renishaw 品質承諾的額外保證。 可下載的技術文件 您需要量測哪種形式的運動? 適用於角度位置量測及旋轉元件的運動控制。旋轉(角度) 我們對 RESOLUTE UHV 光學尺系統的效能非常滿意,它完全符合我們...
Raman spectroscopy shows agricultural mulch films are a source of microplastics in rivers
Researchers at Guangxi University and the Chinese Academy of Tropical Agricultural Sciences have used Raman spectroscopy to determine the portion of microplastics which derive from agricultural mulch films.
Revealing the secrets of glass
Researchers at Guangxi University and the Chinese Academy of Tropical Agricultural Sciences have used Raman spectroscopy to determine the portion of microplastics which derive from agricultural mulch films.
什麼是金屬積層製造?
什麼是金屬積層製造? 哪些產業會使用積層製造? 最早採用積層製造技術的產業包括高階汽車 、航太 及消費性產品 客戶。各個產業應用積層製造的情形不斷成長,在牙科、醫療及加工領域持續增加。Renishaw 設置專屬團隊提供醫療保健 解決方案。 先進的金屬積層製造技術用於製作少量的工業端使用零件,並有越來越多的 OEM(原始設備製造商)將其作為輔助技術,成為生產製程不可或缺的一部分。...
PRIMO™ 系統
低風險投資 快速投資回報 優異性 使用簡便 傑出性 提高產能優勢 及縮短加工時間
AxiSet™ Check-Up
快速精確地檢查多軸加工機的性能健康狀態
能源
能源 用於製程中控制器的機上測頭 工具機測頭 用於元件設定、刀具設定及循環中測量,以及首件元件檢測,實現精確的加工製程。 請參閱案例分析 拉曼光譜 用於檢查專業元件的構成材料 ,以及太陽能電池等元件表面塗層的品質。 了解更多 產生適合現今及未來能源產業的製造解決方案 提供永續、可靠且經濟實惠的能源,是確保滿足及維持全球電力需求的關鍵所在。Renishaw 產品位於製程核心...
迅速回應的服務和支援
迅速回應的服務和支援 由 Renishaw 及其認證改裝商提供 快速的服務和支援 Renishaw 深知 CMM 使用者需要更多的機台正常運行時間,而快速回應的服務和知識庫支援也同樣重要。這些能透過本地庫存為所有系統元件,提供快速的「維修換新」服務,包括 UCC 控制器。 我們的 CMM 支援網站 提供許多線上資源,包括可搜尋的說明主題、最佳實務網頁、軟體修補程式和記錄協助請求的設備。 ...
“It’s a revolutionary product!” claims Unimac following a four month return on investment
The Pune-based Universal Manufacturing Company (Unimac) has consistently reduced inspection time by 90% over four months after installing a Primo™ system, designed for on-machine part setting, part...
關鍵應用 - 差速器外殼
關鍵應用 - 差速器外殼 在加工差速器外殼等工件時使用 Equator 檢具系統,可大幅強化製造製程: 檢具量測功能可協助實作關鍵特徵的在線控制。 例行的檢具量測作業,以及對工具機提供自動回饋,可補償溫差變化及製程偏移。 Equator 可重新編程,是彈性靈活的檢具系統,可作為客製化檢具的替代方案,協助提升生產彈性。 差速器外殼 Equator™...
關鍵應用 - 幫浦外殼
關鍵應用 - 幫浦外殼 在加工幫浦外殼等工件時使用 Equator 檢具系統,可大幅強化製造製程: Equator 系統是可重新編程的彈性檢具,所有類型的檢具檢測均可在單一裝置完成。 以高精度的自動化加工現場量測,打造更智慧化的加工現場。 使用接觸觸發式和掃描檢測循環進行關鍵特徵在線控制,可協助提升精度。 幫浦外殼 Equator™ 是彈性靈活的檢具,可為多種工件版本提供製程控制 ...
關鍵應用 - 軸承座圈
關鍵應用 - 軸承座圈 在製造軸承座圈等車削工件時使用 Equator 檢具系統,可大幅強化製造製程: 透過快速量測提升工件的品質及良率,於短循環時間內確保元件符合規格。 檢測時間短,生產的工件可 100% 接受檢測,不會對循環時間造成不良影響。 Equator 檢具系統可提供快速的投資報酬,並讓您對生產的工件更有信心。 在大量車削工件快速彈性地以 Equator™ 檢具量測尺寸與幾何 ...