Filter by
Results found for “Manual setting and NC programming is needless torture for machine operators…”
Plant biology
Plant biology 我們瞭解植物生物化學是維持生態系統及提供永續營養的基礎所在。 在研究植物生長/發育時,使用拉曼成像檢視代謝物、蛋白質、脂質及色素的變化與分佈。 使用拉曼光譜判定植物健康狀態...
測頭傳輸技術
測頭傳輸技術 無線電傳輸系統 無線電系統使用無線電波將訊號從測頭傳輸至介面裝置。Renishaw 系統的傳輸在一個指定的頻帶範圍內頻道間「跳躍」,以避免來自周圍裝置的干擾。同時納入了獨特的辨識裝置,可令多個系統在近距離內一起工作。雖分類為近距離裝置,但 Renishaw 的無線電測頭符合無須授權的作業要求。 無線電系統並沒有光學系統的「視線對傳」要求,這令它們完美適用於 5...
Faster identification of bacterial infections using Raman spectroscopy could save lives
Faster identification of bacterial infections using Raman spectroscopy could save lives 2020 年 3 月 捷克共和國科學院 (Czech Academy of Sciences) 的一組研究人員使用 Renishaw 拉曼光譜儀系統測試了一種新型葡萄球菌鑑別方法,為快速診斷和治療傳染性疾病打開了通道。...
RLS 磁性編碼器幫助 Marsi Bionics 打造「改變生活」的外骨骼機器人
Marsi Bionics 選用 Renishaw 旗下 RLS 公司提供的全新磁性編碼器技術,打造出兩款新產品:兒童用 ATLAS 2030 外骨骼機器人和成人用 MB-Active Knee (MAK) 單關節外骨骼機器人。
自動工件找正加快林業設備製造速度
自動工件找正加快林業設備製造速度 2020 年 4 Tigercat Industries Inc.
Ducati relies on tool breakage detection to produce unique camshafts
Ducati relies on tool breakage detection to produce unique camshafts Ducati 意識到必須嚴格監控 Desmodromic 發動機上貴重部件的加工。一年之中,需要使用不同的刀具達數十萬次,始終有著從刀庫中取得刀刃積屑或破損的刀具的危險,從而導致嚴重的後果。Renishaw 刀具破損檢測系統之後,此一問題便迎刃而解。 ...
升級系統
Renishaw 提供現有使用者一系列的選項,為您提供升級至最新系統的最佳解決方案。基於 QC20 循圓測試儀可帶給您的所有效益,我們認為您一定會想要升級。我們的 XL-80 雷射提供強大效能和操作優點,且相容於現有的 ML10 光學鏡組,同時 XR20 無線旋轉軸校正儀則提供更佳的彈性、更簡單的設定及操作。
CNC 加工的自動化解決方案
隨著實際製程與數位化資訊技術的結合越來越緊密,製造商能夠開發更加智慧的製程,以提高產能和生產力。在設計和製程規劃的早期階段使用的技術,如 CAD/CAM 和 CNC 程式設計軟體,對使用者專業知識水準的要求有所降低。與此同時,越來越多的技術正在轉向產線 CNC 加工過程的資料處理,並且利用這些資料不斷優化製程和設計效率。
Renishaw Equator™ 檢具系統將 NIMS 金屬加工培訓的零件檢測時間大幅縮短 85%
Renishaw Equator™ 檢具系統將 NIMS 金屬加工培訓的零件檢測時間大幅縮短 85% Renishaw 針對 NIMS 認證提供' Equator 檢具系統套裝 NIMS 簡介 NIMS 是一家非營利組織,自 1995...
適用於 REVO® 系統的 RTP1 溫度測頭
適用於 REVO® 系統的 RTP1 溫度測頭 在 5 軸 CMM 平台進行自動工件溫度量測 RTP1 溫度測頭能夠更彈性地在 CMM 量測工件溫度,並在工件或批次量測程序的任何階段,自動與任何其他 REVO 測頭互換使用。這樣使用者就能自動記錄量測的工件溫度,或是記錄檢測循環期間的溫度變化,進而暫停檢測作業,直到工件達到可接受的溫度為止。 測頭可在 5 °C 至 55 °C...
Study catalysis with Raman spectroscopy
Study catalysis with Raman spectroscopy 以多種方式接觸反應容器 如果您無法讓樣品靠近儀器,Renishaw 系統可使用光纖測頭 或直接耦合光學元件 取得拉曼資料。前述選項可搭配使用樣品檢視功能,協助您檢視雷射光點位置,確保位於正確的分析位置。 環境控制 大部分觸媒基本上在空氣中處於不穩定的狀態。Renishaw 可提供適當的樣品池...
加速創新:金屬積層製造歧管為 Land Rover BAR 提升動力流量
加速創新:金屬積層製造歧管為 Land Rover BAR 提升動力流量 跨國工程公司 Renishaw 是 Land Rover BAR 技術創新小組的一份子。這個小組的目標是結合英國工程的精華技術,協助Land Rover BAR贏得美洲盃競賽。這是十分重大的挑戰,有別於航海領域的任何其他挑戰。 Land Rover BAR 的美洲盃級 (ACC) 賽艇 Rita...
適用於 CMM 及 Equator™ 檢具的量測夾具
適用於 CMM 及 Equator™ 檢具的量測夾具 Equator image cmm fixtures Styli for Renishaw probes heading text Renishaw Equator fixturing Fixturing texst p1 Quickload rails text AGILITY plates QLR image 3 cmm...
REVO-2 和 ATOM™ 光學尺
REVO-2 是三次元量床上使用的改良版 Renishaw 革命性多重感測器五軸量測頭,內含 Renishaw 最新的 ATOM™ 增量環形光學尺,其兩軸(偏角和刻距)上帶有 RCDM 旋轉(角度)玻璃碼盤。這款 ATOM 微型編碼器提供前緣精度和速度,能夠快速進行零件的表面掃描。
TP20
TP20 模組 應用 觸發力* 測針長度 SF - 標準觸發力 適合大多數的應用 XY:0.
BiSS® 序列介面支援
Renishaw 絕對式光學尺支援 BiSS®(單向)開放式序列介面。BiSS 為高速序列通訊協定,特別適合用於需要高加速能力、平順速度控制、優異雙向重複性及可靠位置穩定性的動態軸。另外還提供適用於 RESOLUTE™、EVOLUTE™ 及 FORTiS™ 絕對式光學尺的專有序列介面選項。
RA802 Pharmaceutical analyser
RA802 Pharmaceutical analyser RA802 藥物製劑分析儀為專用的高速拉曼系統,專為製藥分析所設計。其中使用 Renishaw 獨家的 LiveTrack™ 及 StreamLine™ 技術,最快只要 5 分鐘就能產生樣品表面的全方位化學影像。 可用於充分瞭解製藥配方,以加速藥物開發,或進行根本原因分析。 聯絡我們 識別偽藥...
利用工具機測頭在製造鍛造輪圈及車殼時提供精密量測
利用工具機測頭在製造鍛造輪圈及車殼時提供精密量測 Renishaw 在製造業享有卓越聲譽,並為不同產業提供服務,因此 Renishaw 不只是提供產品或解決方案,也與我們分享其經驗、專業知識及業界最佳實務。Renishaw 也提供一絲不苟的技術支援,迅速回應解決各種問題,我們對此特別感到印象深刻。 SAI (Taiwan) ...
提高精度讓 Godrej 能夠重新定義品質標準並降低成本
確保產品精度和準時交貨是模具產業的重要要求。Godrej 模具部門 (Godrej Tooling Divison) 憑藉著 Renishaw 解決方案不僅在生產時節省時間、金錢、減少廢品,並且確保產品保持高精度。
工具機軟體下載與支援
工具機軟體下載與支援 軟體下載連結及產品支援網站。 維護計畫客戶區。 工具機軟體 檢測軟體 刀具設定軟體 GoProbe Productivity+™ Renishaw GUI Set and Inspect Reporter SupaTouch 技術 用於工具機的應用程式 具有有效維護協議的使用者,可利用此頁面連結存取最新軟體版本與支援資訊,其中包括操作 Renishaw ...
Case study: The mechanical properties of primary feathers - a PhD thesis from the University of Southampton
Christian Laurent gained his Ph.
AGILITY® 三次元量床系列及行業應用
AGILITY® 三次元量床系列及行業應用 AGILITY 三次元量床系列擁有 S 系列加工現場和 L 系列量測實驗室應用的型號,配合使用者的不同應用,提供一流的量測解決方案,以滿足包括消費電子、汽車、航太等各行業對精密量測以及品質控制的要求。 AGILITY L 系列實驗室型設備 AGILITY L 適合應用在品質控制實驗室,進行快速且高效的多感測器 5 軸量測。 可以在 18...
進階循圓測試儀培訓能達到「優於全新」的工具機精度
對於需接觸許多工具機的人員,就像任職於美國俄亥俄州伊頓的 Silfex 公司職員 Wayne Ross 和 Jacob Hebbeler 一樣,使用循圓測試儀進行測試並不算是新嘗試。過去十年多來他們兩人皆以循圓測試儀分析、維護並加強廠內 50 部以上機台的精度。經驗豐富的循圓測試儀使用者在培]訓上仍可學到應用新技巧。為業務帶來效益,而這些新技巧可轉為一門生意。
RESOLUTE™絕對式光學尺在直驅旋轉工作台的應用
加工技術的進步和市場對高質量產品的追求促使工具機製造商不斷向更高技術領域發展, 受現代金屬模具製造技術的發達和原材料成本不斷上漲等因素影響, 市場趨勢朝向”高速輕切削”的方向發展, 目前模具技術生產出來的工件巳非常接近目標尺寸, 僅需要再經過輕度切削就能準確達到最終尺寸, 較以往傳統加工方法的效率高出不少.
Analyse biological tissues with Raman spectroscopy
Analyse biological tissues with Raman spectroscopy 迅速精確識別組織層 分辨、識別和區分癌前期、癌性和健康組織。 無須與抗體共軛:在最佳化協定時節省金錢和時間 根據總分子組成,可靠區分並客觀識別組織的解剖層。勾勒腫瘤邊緣 避免主觀比色分析和形態學分析 識別未自行以形態變化呈現 (如 DNA/RNA、肝醣、脂質、蛋白質、脂質相、DNA...
Proximity pays – how multiple lasers can work together on high-integrity parts
Production-orientated laser powder bed fusion (LPBF) machines increasingly feature multiple lasers to boost build rates.
Detect micro-organisms with Raman analysis
Detect micro-organisms with Raman analysis 迅速識別細菌感染可拯救生命 捷克科學院 (Czech Academy of Sciences) 的研究團隊,正在測試識別葡萄球菌的全新方法,協助奠定基礎加速診斷及治療感染疾病。 迅速識別細菌感染可拯救生命 捷克科學院 (Czech Academy of Sciences)...
程式設計和模擬
程式設計和模擬 MODUS 提供同時包含離線及 CMM 的強大程式設計功能組合,並搭配一個以量測最佳實務輔助、易於使用的介面。 主要特色 接觸觸發式、3 軸和 5 軸掃描 - MODUS 能以多種量測模式使用完整的 Renishaw 感測器系列產品。連續掃描路徑能支援全方位的特徵形狀分析。 靈活的工件程式設計 - 透過 CAD 資料離線開發程式,或使用 CMM 搖桿在「教導」模式下開發。...
RESOLUTE™ 光學尺升級科研 天文望遠鏡的位置回饋性能
Wise 天文台 (Wise Observatory) 是由以色列特拉維夫大學 (Tel Aviv University) 擁有並經營的天文研究機構。四十多年來,該天文台始終致力於支持天文學領域的尖端研究。
PH10M-iQ PLUS
PH10M-iQ PLUS PH10 PLUS 電動測頭座的範圍,讓 CMM 在自動化以外,還能為以程式控制的測頭重新定位,進而提升產能。因此,它能以不同角度檢測特徵,而不需要頻繁、耗時地更換測針。 縮短校正時間、將更多時間用於進行量測! 推算標定功能可讓 PH10M‑iQ PLUS 存取多個位置,而不需要逐一重新校正。 PH10M‑iQ PLUS 可以提供在生產製造時所建立的校正檔案...
RMAP 多軸觀測鏡
RMAP 多軸觀測鏡 盡可能縮小多個干涉儀的光束面積,可在 XY 雙軸平台應用之中進行六個自由度的量測。多軸觀測鏡採用三個 RLD10-X3-DI 干涉儀頭 ,能夠精確量測俯仰角、偏轉角和線性位置。 多軸觀測鏡具備 ±30 弧秒的角度範圍,相容於大部分高效能平台,協助進一步最佳化效能。多軸觀測鏡採用單一安裝面,可迅速輕鬆地安裝至真空製程室或量測框架。 使用 RLD10-X3-DI...
接觸觸發式測頭
接觸觸發式測頭 您目前正在查看我們的接觸觸發式測頭;您可能也有興趣瞭解我們的掃描測頭 … Renishaw 提供全面的系統,可以滿足所有使用者的應用需求和預算要求,不管是在手工操作的三次元量床上進行簡單的部位檢測,還是在高速電腦控制機器上進行複雜的工件量測。 接觸觸發式測頭量測離散點,是檢測三維幾何工件的理想選擇。 Renishaw...
Renishaw 減少航空葉輪製造商的加工時間
Renishaw 減少航空葉輪製造商的加工時間 挑戰 內容根據墨西哥現代化機械加工廠雜誌文章整理,並由其編輯授權發佈。 背景 Honeywell 在墨西哥契瓦瓦州 (Chihuahua) 的製造廠進行葉輪加工製程。工廠定期進行研磨、銑削、車削和鑽孔程序,亦搭配最新的機械設備。此處生產的葉輪直徑從 14 英寸到 17 英寸不等。大部分由鈦製成,除了其中一種是由鋁製成。契...
Raman-SPM/AFM combined systems
Raman-SPM/AFM combined systems 您可以結合 inVia 功能與掃描測頭顯微鏡 (SPM 和 AFM),以調查奈米級材料成分、結構和特性。 單一組合型系統 共位分析;無須將樣品移至不同系統,然後在大費周章地努力尋找相同興趣點。 兩名使用者可獨立同步操作 inVia 和 SPM/AFM,完全不會影響彼此效能。您有拉曼系統、SPM/AFM 系統和組合型拉曼...
Raman applications
Raman applications 您可利用拉曼光譜系統執行定量和定性分子分析。拉曼光譜的應用範圍非常廣泛,涵蓋眾多領域。 本公司提供高靈敏度光譜儀,可輕鬆以化學方式分析固體、液體和氣體,是物質辨識和驗證的寶貴工具。 請瀏覽下列眾多的應用領域,或與我們聯繫探討您的特定需求。 生命科學 生命科學首頁 細胞 組織 微生物 植物生物學 材料科學 材料科學首頁 碳和奈米科技 半導...
量測專用客製化精密測針
量測專用客製化精密測針 Contact us call-to-action box Additively manufactured styli text Dedicated custom styli design service text Total product service text Strapline text Discover Renishaw's custom stylus...
適用 REVO® 系統的 RUP1 超音波測頭
適用 REVO® 系統的 RUP1 超音波測頭 現在為您介紹的是 RUP1 測頭。您可能還有興趣瞭解其他 REVO 測頭:RSP2 或 RSP3 測頭系列 .
模組化及客製化的量測夾具
模組化及客製化的量測夾具 CMM Tile FAQ 4 FixtureBuilder tile environmental benefits Why choose Renishaw metrology fixtures custom solutions banner custom solutions banner FAQ 4 FAQ 4 FAQ 4 FixtureBuilder...
適用於機器組裝的校準雷射
適用於機器組裝的校準雷射 使用簡單 引導式逐步量測,可減少仰賴技術純熟的操作人員。 常見問題集 XK10 校準雷射建議的重新校正排程為何? XK10 校準雷射若於「正常」環境中使用,建議的重新校正期間為兩年。詳細資訊請參閱我們的校正服務、維修與重新校正 網頁。 Renishaw XK10...
三次元量床上的隨基材伸縮光學尺
三次元量床上的隨基材伸縮光學尺 如需 Renishaw 及其產品的詳細的圖片、影片或資訊,請瀏覽我們的媒體中心 。 在品質控制流程中,三次元量床用於採集高精密機加工零件 — 例如發動機缸體和噴氣式發動機葉片 — 的三維測量資料。三次元量床有四種基本類型:橋式、懸臂式、龍門式和水準臂式。橋式三次元量床為最常見的類型。...
Equator™ 系統配件
Equator™ 系統配件 手動及自動化配件 詳細資訊 按鈕介面 - A-6088-0010 Equator 按鈕介面可用於進行 Equator 系統的按鈕操作。必要時,可使用寸動鍵移動 Equator 檢具系統,而且還有按鈕可用於初始對準、在標定/量測模式之間切換、變更檢視畫面,以及錯誤復原。 REN-IO、I/O 介面單元(含 EZ-IO 授權)-...
FORTiS-S™ 封閉式線性光學尺長度已可達 4,240 mm
FORTiS™ 封閉線性絕對式光學尺系列產品的高精度位置量測設計堅固可靠,為 CNC 加工製程提供穩固基礎。Renishaw 現已提供加長量測長度的 FORTiS-S 線性光學尺,有助於將這些優勢應用到巨型壓鑄機、立式車床和特大型 CNC 工具機等大型機器。
Custom Raman solutions
Custom Raman solutions Experience Contacting the Special Products Team Need something different? Range of custom solutions 經驗 我們的特別產品團隊是您拉曼開發的理想合作夥伴 。 廣泛的經驗 : 關鍵設計者主動參與學術或工業研究 已開發數百套客製化系統 頗具挑戰性和新穎...
適用於位置與運動控制的編碼器
適用於位置與運動控制的編碼器 尋找您的 Renishaw 運動控制解決方案 是否需要用於位置與運動控制的編碼器系統?歡迎探索我們不同類型的編碼器產品,如何滿足您的工業自動化需求。Renishaw 的高精度及高品質編碼器,提供優越的可靠性並可輕鬆安裝,即使是最嚴苛的環境也適合使用。 開放式光學尺提供強健及高效能的線性、旋轉和部分弧線位置量測。增量式光學尺適...
功能安全光學尺
功能安全光學尺 絕對式 FS 光學尺 Renishaw 功能安全光學尺的可靠性資料 Renishaw 以 SISTEMA 資料庫 提供功能安全等級的 TONiC FS、RESOLUTE FS 及 FORTiS FS 讀頭可靠性資料,協助客戶計算效能等級 (PL)。這有助於系統設計人員快速無誤地將資料從資料庫複製到 SISTEMA 專案。 SISTEMA:用於機械應用評估的安...
航太成功案例
航太成功案例 點雲斷面器 傳統量測中,必須一一量測葉片形狀的所有截面輪廓。每個需要的剖面都必須生成並執行一個 DMIS 工件程式,若在未來需要更多的截面輪廓,就必須重新量測葉片。 Renishaw 的點雲斷面器 (PCS) 能提供更為靈活的新方法。現在,只要使用 APEXBlade 和 Renishaw 的 REVO 測頭,即可使用掃掠掃描擷取整片葉片。這些量測能在葉片的整體形狀上,生成端...
High definition Raman images
High definition Raman images 您目前可收集和分析大量資料檔案(光譜超立方體),並產生大型的高解析度化學影像。 Renishaw 工程師已開發全新的檔案格式 (WDF),並將 WiRE™ 軟體 最佳化,以處理非常龐大的拉曼資料集(超過 5,000 萬個光譜)。這樣您就可以收集和分析資料檔案,產生百萬像素大小的影像。使用 Renishaw 的 StreamHR™...
光學尺診斷工具
光學尺診斷工具 現在就聯繫我們的銷售團隊 請與 Renishaw 聯絡以取得更多資訊及與專家交流。 可協助處理 ATOM™ 增量式光學尺的棘手安裝與系統最佳化。 ATOM 診斷套件 可協助處理 TONiC™ 增量式光學尺的棘手安裝與系統最佳化。 TONiC 診斷套件 尋找適合您的診斷工具 若您在運動控制安裝作業遇到挑戰或困難,可選擇我們所提供的一系列選購診斷工具和套件,...