Results found for “Manual setting and NC programming is needless torture for machine operators…”

量測解決方案將工具機測試時間縮短達 6.5 小時

量測解決方案將工具機測試時間縮短達 6.5 小時

StankoMachComplex 是一家成功的工具機製造商,但是現在卻面臨著一個取捨難題。隨著該公司的機台產品種類日益豐富,其市場需求也迅速增加,而嚴格的產品測試流程卻造成了生產瓶頸。StankoMachComplex 不僅要提升測試效率,同時也要提高精密量測的精度。Renishaw 的成套量測解決方案解決了這一難題。

‘Seamless’ probe head upgrade advances part inspection

‘Seamless’ probe head upgrade advances part inspection

When Renishaw announced the PH10T upgrade offer for the obsolete PH9 motorised probe head systems, Rousant Sherwood of Henley-on-Thames, a specialist manufacturer of multi-axis machined components,...

量測配件

量測配件

量測配件 Renishaw 提供各種配件用於簡化 Renishaw 雷射量測系統的設定、校準及操作。 長距離線性光學鏡組套件 這類光學鏡組可對長度 40 公尺以上的軸進行線性量測。 此套件包括大型反向反射鏡與目標(以更容易在長距離進行校準作業)及觀測鏡(用以「捕捉」返回光束並重新導向雷射光閘)。 零件編號:A-8003-4270 小線性光學鏡組套件...

光學尺白皮書

光學尺白皮書

光學尺白皮書 探索最新的 Renishaw 光學尺白皮書,深入瞭解進階設計、效能與應用。 現在就聯繫我們的銷售團隊 請與 Renishaw 聯絡以取得更多資訊及與專家交流。 調諧品質阻尼器幫助 FORTiS™ 光學尺實現領先級抗振性 工具機在運作過程中會產生明顯的振動,對封閉型定位光學尺量測精度產生不利影響。此白皮書顯示,當以各種振幅進行測試時,FORTiS 光學尺具有良好...

相容產品清單

相容產品清單

相容產品清單 硬體 以下接觸式觸發測頭支援 GoProbe 循環1。 檢測測頭 刀具設定測頭 OMP40-2 OMP40M RMP40 OMP60 /OMP60M OMP400 OMP600 RMP40 /RMP40M RMP400 RMP60 /RMP60M RMP600 Primo 工件設定系統 OTS RTS TS27R TS34 Primo 3D 刀具設定系統 Primo...

平等、多元化與包容性

平等、多元化與包容性

平等、多元化與包容性 平等、多元化與包容性對 Renishaw 的意義為何? 合作夥伴關係 我們將打造以平等 為基礎的職場:每個人都享有公平機會參與其中、激發靈感,攜手同心共築明天。 我們將打造多元 思維的職場,以激勵及代表我們的客戶、合作夥伴及社群。 我們將確保員工獲得包容感 ,讓所有人都能覺得自己的身分受到歡迎、重視及尊重。 Renishaw 瞭解如果能讓公司更多元化,就能...

RESOLUTE™ 光學尺將射頻天線的定位精度和解析度提高百倍

RESOLUTE™ 光學尺將射頻天線的定位精度和解析度提高百倍

Pacific Antenna Systems (PAS) 公司設計、加工和製造使用 1–110 Ghz 射頻 (RF) 的先進天線系統。這些天線系統的應用範圍包括高解析度雷達、用於視距和衛星 (SATCOM) 通訊的高速率資料通訊,以及用於對抗無人機 (UAS) 的高功率微波系統。

Renishaw 與 RLS 共同推進機器人的發展之路

Renishaw 與 RLS 共同推進機器人的發展之路

RLS d.

REVO 閥座和導孔量測

REVO 閥座和導孔量測

REVO 閥座和導孔量測 螺旋掃描 量測流程包括兩次螺旋掃描,一次在閥導上,第二次在閥座區域中。可以 0.

適用於工具機驗證的 QC20 循圓測試儀

適用於工具機驗證的 QC20 循圓測試儀

適用於工具機驗證的 QC20 循圓測試儀 Ballbar 20 軟體 業界標準 QC20 循圓測試儀可搭配使用我們強大的診斷軟體,簡化工具機預防性維護的測試及報告流程。 全方位的測試和報告 :能夠依據 ISO 230-4、ANSI B5.

RAM3D partners with Renishaw to establish its high-quality volume manufacturing capabilities

RAM3D partners with Renishaw to establish its high-quality volume manufacturing capabilities

A spin out from a national research organisation, RAM3D set out to provide a state-of-the-art metal 3D printing service, spanning design, prototyping and ultimately full-scale production.

金屬 3D 列印

金屬 3D 列印

積層製造技術也稱為 3D 列印,是一種可從數位檔案製作出 3D 立體零件的製程。其通常是採用堆積或固體化多重材料薄層的方式,製作出完整的工件。這項技術能夠製作出如鑄造、鍛造和加工等「傳統」技法,所無法製作出的複雜形狀。

Additive manufacturing technology enables servo valve innovation

Additive manufacturing technology enables servo valve innovation

With the help of metal additive manufacturing (AM) technology from global engineering company, Renishaw, UK-based Domin Fluid Power Ltd.

Additive manufacturing technology enables servo valve innovation

Additive manufacturing technology enables servo valve innovation

With the help of metal additive manufacturing (AM) technology from global engineering company, Renishaw, UK-based Domin Fluid Power Ltd.

CAD 相容性

CAD 相容性

CAD 相容性 MODUS 能從原生 CAD 模型直接存取幾何圖形資料,以確保在使用 CAD 資料進行檢測程式設計時,不會造成任何精度的損失。 支援的格式 原始檔案 - CATIA® v4、CATIA v5、Pro/E®、Siemens® NX™(前身為 Unigraphics®)、Solidworks®、Parasolid®、ACIS®、HOOPS®。 交換通訊協定 -...

Additive manufacturing in veterinary surgery - saving a well-loved member of the family

Additive manufacturing in veterinary surgery - saving a well-loved member of the family

A truly international effort, involving input from Germany, Canada and the UK has seen additive manufacturing (AM), also known as metal 3D printing, used to great effect to help save a Canadian...

Banner image for ASMPT case study webpage

Banner image for ASMPT case study webpage

Jingdiao's refusal to compromise on quality sees its business take off

Jingdiao's refusal to compromise on quality sees its business take off

Beijing Jingdiao Company Ltd has collaborated with Renishaw as its business has continued to grow over the years, with the two companies working together to open up new pathways to innovation and...

Photovoltaics

Photovoltaics

Photovoltaics 掌握全局 拉曼影像是太陽能開發的關鍵工具,可揭露材料特性在各個裝置之間的差異情形。 Renishaw 的 StreamLine™ 和 Slalom 技術,可因應您對靈活性的所有需求。不論您需要什麼樣的解析度,都能對大小區域進行分析,協助更加瞭解整體裝置,而不是只瞭解其中的一小部分。 立即選擇雷射...

使用 Renishaw OMP40-2 光學傳輸測頭執行工件設定和檢測

使用 Renishaw OMP40-2 光學傳輸測頭執行工件設定和檢測

Renishaw inVia 用於研究秦始皇兵馬俑

Renishaw inVia 用於研究秦始皇兵馬俑

Renishaw inVia 用於研究秦始皇兵馬俑 欲獲取更多有關Renishaw及其產品的圖片、視頻、公司簡介或資訊,請訪問我們的媒體中心 。 2019 年 7 月 秦陵兵馬俑被譽為「世界第八大奇蹟」, 於1974年在陝西省臨潼縣西楊村發現,位於秦始皇陵園東側1千米處,後經考古隊發掘、探測共發現了三個俑坑,總面積有2萬多平方米,內有陶質兵馬俑近8000件、戰車百餘乘。 秦俑坑及秦始皇陵...

製程控制的智慧製造數據平台

製程控制的智慧製造數據平台

製程控制的智慧製造數據平台 特性: 透過 Renishaw Central,您可以安心無憂地實現製程自動化和現代化,並利用有效用的數據提升決策能力。 易於使用的數據面板,便於集中監控所有數據。 既可連接單個機器,也可跨多個製造設施連接多個機器。 經過專門設計,能夠連接 Renishaw 和其他供應商的設備。 自動更新工具機變數。...

虛擬實境 (VR) 應用:Renishaw 編碼器的精度與重複性呈現出視覺科技之美

虛擬實境 (VR) 應用:Renishaw 編碼器的精度與重複性呈現出視覺科技之美

虛擬實境 (VR) 應用:Renishaw 編碼器的精度與重複性呈現出視覺科技之美 虛擬實境 (VR) 一詞是指透過電腦模擬的「虛擬」環境中,營造出現實或想像環境中的實體存在。這項技術原先是專為在虛擬環境中訓練專業人士而設計的,例如以飛行模擬器訓練機師,讓學員藉此磨練自身的技能,而且無須承擔操作失誤的風險。 VR...

TONiC™ 增量式光學尺為 Astrosysteme Austria 帶來星體方面的潛能

TONiC™ 增量式光學尺為 Astrosysteme Austria 帶來星體方面的潛能

數位世代為天文攝影帶來突飛猛進的發展,專業天文學家與天文台連最遠的星系都能看見。如今 Astrosysteme Austria (ASA) 有了 Renishaw 技術的協助,連熱衷的業餘愛好者都能以經濟實惠的價格觀察並拍攝這些遙遠的太陽系。

CNC maintenance company considers ballbar critical to operations

CNC maintenance company considers ballbar critical to operations

Dave Wigmore, a former time-served engineer at Mazak, runs a CNC maintenance company and considers a ballbar critical to operations.

U-MACHINE 工程師正在進行精密量測

U-MACHINE 工程師正在進行精密量測

MMclient

MMclient

MMclient MMclient 採用 I++DME 通訊協定與 Renishaw UCCserver 應用程式通訊。如此即在 MODUS 和 MeasureMax 之間,共用測頭和交換架。標準安裝情況,如下所示。 在這種情況下,使用者可以執行 MODUS 開發並執行新的「5 軸」程式,或是切換至 MeasureMax 執行傳統程式。 * MeasureMax 為 Hexagon...

適用於雷射切割機的基材固定式光學尺

適用於雷射切割機的基材固定式光學尺

適用於雷射切割機的基材固定式光學尺 圖 2:將安裝在大型機器軸的光學尺溫度 (1),與機器軸整體溫度 (2)、波動環境氣溫 (3) 及量測所得(例如使用熱電偶)光學尺溫度 (4) 進行比較。摘要 線性光學尺系統搭配基材固定式光學尺(例如 Renishaw QUANTiC™ 讀頭搭配 RKLC 光學尺...

應用說明: FORTiS-S™ 封閉式線性光學尺長度已可達 4,240 mm

應用說明: FORTiS-S™ 封閉式線性光學尺長度已可達 4,240 mm

FORTiS™ 封閉線性絕對式光學尺系列產品的高精度位置量測設計堅固可靠,為 CNC 加工製程提供穩固基礎。自推出以來,FORTiS 光學尺已廣獲多家全球領先的工具機製造商採用,提供更優異的量測性能、可靠的密封效果和最高的抗振等優勢。

PH20 5 軸點觸發式系統

PH20 5 軸點觸發式系統

Renishaw 新型 PH20 5 軸測頭座適用於 CMM 上的接觸觸發式檢測,最多能為許多三次元量床 (CMM) 增加三倍的工作產量。PH20 測頭座採用了來自屢獲大獎的 REVO® 量測系統所開發的技術,提供獨特的「頭碰技術」和快速的任意角度的五軸定位,以確保獲得最佳量測特徵的存取。

校正軟體下載

校正軟體下載

校正軟體下載 CARTO 套裝軟體為單一軟體解決方案,適用於 Renishaw XL-80、XM-60、XM-600 及 XR20 校正產品。其中提供資料擷取、分析及補償應用程式,協助簡化監控程序,提升定位效能。 由於部分功能仍在開發中,因此可能需要使用其他校正軟體。 深入瞭解 CARTO XCal-View 分析軟體 XCal-View 分析及 Renishaw...

建立於標準之上

建立於標準之上

建立於標準之上 完整、精準的 DMIS 相容性 MODUS 能同時以量測程式的文字和摘要檢視圖,提供原生 DMIS 的完整支援。能以最少的重新接線快速轉換現有的程式,讓 MODUS 使用者能以最少的延遲,充分運用其產能的優點。 具備上下文感知能力的編輯器,能提供先進的程式設計功能,包括: 變數宣告、整數、實數、倍精度實數、字串、布林和陣列 巨集 以 CALL 進行模組化程式設計...

Raman software: expansion

Raman software: expansion

Raman software: expansion 額外模組 新增內含專業功能的模組,進行 WiRE 客製化: 微孔板對應 - 適用於製藥和生物研究 Custom Analysis Package (CAP) 模組 - 適用於程序監控、QA 和 QC 專用 SEM-SCA 控制器 - 適用於組合型 SEM 拉曼系統 拉曼粒子分析 - 以彈性方式針對多種粒子進行定位、分析及自動測量 批次轉...

Renishaw 亮相 SEMICON Taiwan:精密量測引領半導體製程革新

Renishaw 亮相 SEMICON Taiwan:精密量測引領半導體製程革新

Renishaw 亮相 SEMICON Taiwan:精密量測引領半導體製程革新 2025 年 8 月 全球精密工程與科學技術領導品牌 Renishaw 將於 9 月 10 日至 12 日參加 SEMICON Taiwan 國際半導體展,於南港展覽館二館四樓 S7458 攤位磅礡登場。本次以「Precision at every stage of semiconductor...

珠寶玉石鑒定的「高級武器」

珠寶玉石鑒定的「高級武器」

紅寶石、藍寶石、翡翠、祖母綠等珠寶玉石光彩奪目,是裝飾生活的重要部分,甚至是美的詮釋。隨著生活水準的提高,珠寶玉石漸漸由奢侈品變為類似於服裝的生活必需消費品,這個恒久而美麗產業的市場也越來越大,據悉目前中國珠寶行業的全年零售市場銷售額在 5,000 億人民幣左右。

關鍵應用 - 煞車鉗

關鍵應用 - 煞車鉗

關鍵應用 - 煞車鉗 Equator™ 檢具系統可加強製程控制及降低檢測成本 在加工煞車鉗等工件時使用 Equator 檢具系統,可大幅強化製造製程: 由於縮短檢測時間及提升精度,因此可降低每工件成本。 生產的工件可 100% 接受檢測,在整個製造製程提供完整的可追溯性與精度。 Equator 是彈性靈活的檢具系統,可協助在您的加工現場實作高精度自動化。 煞車鉗 ...

Renishaw 以智慧製造主題出展iMTDuo重點推出整合式精密量測, 提升製程控制效益

Renishaw 以智慧製造主題出展iMTDuo重點推出整合式精密量測, 提升製程控制效益

Renishaw將於 2018年5月9日至12日在台北南港展覽館舉行的台北國際智慧機械暨智慧製造展 (iMTduo) 展出全系列量測解決方案和積層製造系統,為希望利用工業 4.0 所帶來益處的公司,智慧型加工流程帶來生產效益的企業,在K0116 攤位展示最新量測技術,為製造過程帶來的強大功能。

Renishaw 檢測接觸式測頭相關問題

Renishaw 檢測接觸式測頭相關問題

Renishaw 檢測接觸式測頭相關問題 問:要如何校正測頭?多久需要重新校正? 答:請參閱測頭校正影片。 測頭會在下列情況進行校正: 首次使用測頭系統時; 測頭安裝新測針時; 懷疑測針變形或測頭撞擊時; 以固定間隔補償工具機機械變更時; 測頭刀柄復位重複性不佳時。在這種情況下,每次選擇測頭時都需要重新校正。 如需更多資訊瞭解測頭校正,請參閱:(TE415) 測頭校正 ...

Raman at beamlines

Raman at beamlines

Raman at beamlines Why add Raman? Wouter van Beek quote Call to action Why choose Renishaw as your partner? Renishaw Raman at beamlines Renishaw 拉曼系統可補足各種光束線分析技術的不足之處。 標題影像顯示 Wouter van Beek...

報告和分析

報告和分析

報告和分析 CHART CHART software compatibility CHART help and training Form title CHART hardware compatibility MODUS™ CHART MODUS 計量軟體的獨立應用程式,具備更強大的圖形報告功能 MODUS CHART 軟體套件可利用 QIF XML 檔案及工件 CAD...

RA816 Biological Analyser

RA816 Biological Analyser

RA816 Biological Analyser 易於使用且體積精巧的台式拉曼成像系統,重新定義組織及生物流體分析。 腦神經膠質瘤的分類 我們在牛津大學神經病理系 (University of Oxford Neuropathology Department) 進行的研究中,使用 RA816...

藉由投資 5 軸三次元量床 (CMM) 和靈活的比對量測等技術,Apex 提高了量測和反應能力

藉由投資 5 軸三次元量床 (CMM) 和靈活的比對量測等技術,Apex 提高了量測和反應能力

受到宏觀經濟的劇烈變化所及,CMM 專家 Apex Metrology Ltd. (Apex) 對其服務和產品進行了一次戰略審查。客戶需求正迅速變化,而且越來越難以預測。零件的複雜性不斷提高,交貨週期不斷縮短,生產量也愈加不固定。透過採用 Renishaw 的 REVO® 5 軸 CMM 和 Equator™ 檢具系統,Apex 提高了自身的反應能力和前瞻性,以應對未來數年的要求。

Additive manufacturing revives Hawker Typhoon aircraft

Additive manufacturing revives Hawker Typhoon aircraft

For almost two decades, the Jet Age Museum in Gloucester, UK, has been working on bringing a Hawker Typhoon aircraft back to the city that originally manufactured it.

工業機器人校正及維護解決方案

工業機器人校正及維護解決方案

工業機器人校正及維護解決方案 RCS P-series Onward Journey RCS P-series heading Support for robot calibration and maintenance products Unlock_Recover TMF_Testimonial RCS L-90 Onward Journey RCS Image column Transf...

AGILITY® 5 軸三次元量床

AGILITY® 5 軸三次元量床

AGILITY® 5 軸三次元量床 three column module for text below image -2 2 column module with text below image -1 2 column module with text below image -2 three column module for text below image -1 Product h...

關鍵應用 - 差速器外殼

關鍵應用 - 差速器外殼

關鍵應用 - 差速器外殼 在加工差速器外殼等工件時使用 Equator 檢具系統,可大幅強化製造製程: 檢具量測功能可協助實作關鍵特徵的在線控制。 例行的檢具量測作業,以及對工具機提供自動回饋,可補償溫差變化及製程偏移。 Equator 可重新編程,是彈性靈活的檢具系統,可作為客製化檢具的替代方案,協助提升生產彈性。 差速器外殼 Equator™...

五十載創新不止,Renishaw 與你同行

五十載創新不止,Renishaw 與你同行

Renishaw 是深耕工程技術領域的跨國公司,成立於 1973 年 4 月 4 日,今年適逢成立第五十週年。為紀念這一重要的里程碑,Renishaw 將於全球開展一系列活動,包含企業開放日、員工家庭日,以及一項「五十年與五十家」(50 at 50)的慈善計畫。透過這項慈善計畫,Renishaw 將在全球提供服務的 36 個國家/地區中,向 50 家非營利組織捐贈 15 萬英鎊。

Renishaw 與 RLS 共同推進機器人的發展之路

Renishaw 與 RLS 共同推進機器人的發展之路

協作機器人的變革將改變老年人的輔助護理方式,人們與工作環境的互動,甚至外科醫生施行心臟手術的方式。RLS d.o.o. 是 Renishaw 的關聯公司,與德國 TQ-RoboDrive 公司(TQ 集團的關係企業之一)有多年的密切合作關係。

有關 Renishaw 非接觸式刀具設定系統的問題

有關 Renishaw 非接觸式刀具設定系統的問題

有關 Renishaw 非接觸式刀具設定系統的問題 問:可量測的刀具類型為何? 答:Ø0.

在運動控制使用光學尺可以獲得哪些效益?

在運動控制使用光學尺可以獲得哪些效益?

在運動控制使用光學尺可以獲得哪些效益? 光學尺廣泛用於各種應用及產業,透過電氣回饋訊號提供精密位置量測功能。Renishaw 光學尺提供絕對式及增量式位置量測功能,協助克服一系列的位置量測及運動控制挑戰。 直驅 (DD) 馬達 專為平面顯示器 (FPD) 產業的精密製程設備所設計。將微型光學尺整合至位置回饋中,能夠滿足終端使用者對尺寸、重量、效能及可靠性的需求。 在科學 應...

Showing 601 - 650 of 791