Filter by
Results found for Renishaw
P-FI01-S002 - 空氣濾網維修套件
空氣濾網維修套件。替換用於 OMM-2C 空氣濾網/調節器裝置的濾網及密封(Renishaw 零件號 A-2253-5120)。
P-PF26-0070 - 聚氨酯 (PU) 氣管 Ø6 mm (0.24 吋)
聚氨酯 Ø6 mm(0.24 吋)氣管,與 Renishaw TRS2 非接觸式刀具斷裂檢測系統搭配使用。按公尺訂購。
Of robot mice and men
What is so interesting about a competition to design, build and program a robotic ‘mouse’ that finds its own way to the centre of a 16 x 16 maze in the shortest possible time? Micromouse events have...
三次元量床測頭、軟體和改裝新聞
Renishaw 最新的 CMM(三次元量床)產品新聞、個案報導及技術文章,可讓加工製造產業提升檢測產能並節省大量成本
製程前設定
製程前設定 使用測頭進行自動設定可比手動方式快達 9 倍。 刀具設定可以建立 距離主軸量測線的長度,以確定高度補償並檢查長度是否在指定的公差範圍內 旋轉時的直徑,以確定刀具尺寸偏置 工件設定可以建立 組件識別以選擇正確 NC 程式 基準特徵位置,以建立工件坐標系 (WCS) 坯料/工件尺寸,以確定餘量狀態和粗切削順序 工件的方向(相對於工具機軸),以創建座標旋轉 工具機設定可以建立 ...
測頭介面
測頭介面 延長保固 自購買全新三次元量床產品當日起,您可在 3 個月內選購 3 年保固 服務,免除您的後顧之憂。請聯絡您的供應商。 Renishaw 的介面系列能讓您輕鬆將測頭連接至機台控制器。
Renishaw 絕對式光學尺搭配 BiSS® C 序列介面 - 相容產品
Renishaw 絕對式光學尺搭配 BiSS® C 序列介面 - 相容產品 D.
Renishaw 量測技術如何協助汽車業打造新型電動汽車
Renishaw 量測技術如何協助汽車業打造新型電動汽車 欲獲取更多有關 Renishaw 及其產品的圖片、影片、公司簡介或資訊,請造訪我們的媒體中心 。 2024 年 7 月 汽車業的電動汽車轉型浪潮席捲全球。從柴油和汽油引擎轉變為電力驅動的消息不絕於耳,儘管目前在廣泛採用上還存在一些障礙,但到 2035 年要實現全面轉型的倒數也越來越近了。Renishaw...
Green energy giant grinds with micron precision
The massive KMT Lidköping VTG4000 grind-turn machine enables high precision wind turbine bearing production on a very large scale, with Renishaw encoders critical to accurate and rapid operation
精密工具機製造商必備的校準工具
一台精密 CNC 工具機從鑄件、零件加工、組裝到成型 … 每個階段都需要進行檢測和校準,以確保機台的整體精度。目前業界廠商透過雷射校準設備如雷射干涉儀,對完成組裝後的機台進行校正和補償早已不是什麼新鮮的事,而且逐漸成為標準配備。
鏡面與光學鏡組
Renishaw 會依據要求提供剖面 25 mm x 25 mm、光學孔徑長達 300 mm 的平面鏡標靶光學鏡組。鏡面固定架適用於剖面 25 mm x 25 mm、總長度 350 mm 的鏡面。RVI20 是一套用於平面鏡的真空相容干涉儀組。
開發智慧型製造設備,不可或缺的精密回饋系統
踏入智慧型製造的年代,工業界對精密自動化設備的需求達到前所未有的高峰,同時也帶動了運動控制相關零部件的市場需求。 滑軌,軸承,機械平台,驅動器或是控制器等都是一台設備不可或缺的部件。設備開發商在採購時不再單單著重零件的規格,更多的考量它的整合性是否滿足系統的整體設計。建基台灣的直得科技股份有限公司(以下簡稱cpc)的導軌產品在市場上早已得到業界的高度認可,近年大量投放資源在運動控制相關開發項...
Hartrol Plus 控制器搭配 Renishaw Set and Inspect 及 Reporter,體現「人機介面」智能化
作為著名 CNC 工具機製造商 -協鴻工業股份有限公司堅持研發高質量工具機,近年更投入資源研發智慧型控制器,與Renishaw 合作研發圖形使用者介面 (GUI) 軟體應用在 HartrolPlus 控制器上,更搭配 Renishaw Set and Inspect 及 Reporter 工具機應用程式,讓用戶體現自動量測及大數據蒐集的優勢,使工具機操控及人機互動更簡易直覺。
最新消息與展覽
最新消息與展覽 請在全球展覽活動中,親身體驗 Renishaw 編碼器解決方案的現場示範 前來參加展覽和會議,並與我們會面 Renishaw 會參加全球各式各樣的活動,此反映出我們位置編碼器系統支援的廣闊應用領域。
A-1085-0016 - 動態聯接機構的清潔配件
Renishaw 建議所有加入測頭裝置的動態聯接機構,都應在首度使用前清潔,並在之後定期清潔。
新型手機應用程式實現工具機性能即時掌上速覽
Renishaw 現推出QC20 循圓測試儀新型手機應用程式 — CARTO Ballbar Connect。新型 CARTO Ballbar Connect 應用程式操作簡單,讓操作人員無需複雜培訓, 便能夠輕鬆完成重要的 工具機性能檢測。
利用工具機測頭在製造鍛造輪圈及車殼時提供精密量測
利用工具機測頭在製造鍛造輪圈及車殼時提供精密量測 汽車製造業競爭激烈,一級的汽車製造商不斷尋求在如高性能表現、高安全度及新穎設計等方面的突破,而對金屬零件加工的要求更是精益求精。 巧新開始接觸 Renishaw,始於三次元量床的量測。巧新高層回憶:「在...
媒體中心
媒體中心 使用條款 您已進入 Renishaw 的「媒體中心」,其中您會發現核准前的 Renishaw 企業、產品及人員影像和文字 (以下稱「影像」)。Renishaw 擁有此媒體中心內含之所有影像的著作權。自本網站下載日期算起的一年內,您獲得我們非專屬、免權利金的授權,在符合使用條款的前提下,您可以將影像用於非商業用途。 下載及/或使用這些影像,即表示您同意受這些使用條款 所規範。 ...
Medical and healthcare
The latest medical and healthcare additive manufacturing case studies from Renishaw.
Interfaces - UK declarations of conformity
EU declarations of conformity for the Renishaw CMM product line - interfaces
Probes - EU declarations of conformity
EU declarations of conformity for the Renishaw CMM product line - probes
Interfaces - EU declarations of conformity
EU declarations of conformity for the Renishaw CMM product line - interfaces
Accessories - UK declarations of conformity
EU declarations of conformity for the Renishaw CMM product line - accessories
Controllers - UK declarations of conformity
EU declarations of conformity for the Renishaw CMM product line - controllers
Probes - AU declarations of conformity
AU declarations of conformity for the Renishaw CMM product line - probes
Controllers - EU declarations of conformity
EU declarations of conformity for the Renishaw CMM product line - controllers
Racks - EU declarations of conformity
EU declarations of conformity for the Renishaw CMM product line - racks
Probes - UK declarations of conformity
EU declarations of conformity for the Renishaw CMM product line - probes
Racks and ports - UK declarations of conformity
EU declarations of conformity for the Renishaw CMM product line - racks
Systems - EU declarations of conformity
EU declarations of conformity for the Renishaw CMM product line - systems
Accessories - AU declarations of conformity
AU declarations of conformity for the Renishaw CMM product line - accessories
Heads - EU declarations of conformity
EU declarations of conformity for the Renishaw CMM product line - heads
Accessories - EU declarations of conformity
EU declarations of conformity for the Renishaw CMM product line - accessories
Heads - UK declarations of conformity
EU declarations of conformity for the Renishaw CMM product line - heads
絕對式磁性編碼器系統在水切割機上的應用
模切是產品加工中一個不可或缺的工序,我們日常接觸到各式各樣的包裝盒、電子產品輔件、汽車配件等很多產品都是使用模切作批量生產。模切中所使用的刀模可說是至關重要。一個不良的刀模可影響數以萬計成品的品質,因此刀模製造設備的穩定性尤其重要。位於中國深圳的和興雷射刀模廠有限公司,是國內規模最大的刀模及設備製造商,近年來致力於開發針對刀模製造行業應用的各種機械設備,如高端水切割和雷射切割設備等,在這些設...
Renishaw 和友嘉實業合作打造整廠整線工具機智慧生產方案
Renishaw 和友嘉實業合作打造整廠整線工具機智慧生產方案 友嘉實業多年來通過 Renishaw 的精準校正設備,包括 XL-80 雷射干涉儀、QC20 循圓測試儀,以及最新導入的 XM-60 多光束校正儀,為其生產的工具機品質與精度墊下良好基礎。 Renishaw XM-60 多光束校正儀上市後,友嘉實業是台灣第一家工具機製造商選購並使用該產品。在友嘉實業的廠房內,XM...
Renishaw 製程控制技術協助汽車零組件製造商大幅縮短生產週期、加快交貨速度
Renishaw 製程控制技術協助汽車零組件製造商大幅縮短生產週期、加快交貨速度 背景 挑戰 向 Renishaw 諮詢了多種方案之後,OMG 決定採用 Equator™ 檢具系統對大批量工件進行機邊製程控制。 Equator 是 Renishaw 的創新比對量測系統。Equator...
Environmental cells
Environmental cells 溫度控制樣品池 您可選擇: 熱樣品池(環境溫度至 1500 °C) 冷熱樣品池(-196 °C 至 600 °C) 液態氮樣品池(77 K 至 500 K) 液態氦樣品池(2.
交換架和配件
交換架和配件 Renishaw 的配件系列能提供額外的工具,以提升基本系統的功能。 交換架 關於測針和測頭更換 在一般製造工廠中,必須量測多種特徵和工件,為此,使用者更需要有靈活的量測解決方案。單一感測器和測針配置在多數情況下是不夠的。 更換感測器和更換測針,您該選擇哪一種? 測針更換 除非您只量測一個工件,否則您需要變更測針配置以適應不同的量測工作,例如,較深輪廓需要使用長或複雜的...
校正應用要點
校正應用要點 瀏覽 Renishaw 雷射量測及循圓測試儀產品的一系列應用要點。 服務和支援 Renishaw 為客戶服務與支援所投入的努力,贏得了備受肯定的聲譽。如果您需要技術諮詢,可以在技術支援資料庫 輕鬆取得各種指南及下載,此外也可以聯繫我們的全球支援團隊 。 現在就聯繫我們的銷售團隊 請與 Renishaw 聯絡以取得更多資訊及與專家交流。 XL-80 應用要點 XR20...
Raman-SPM/AFM combined systems
Raman-SPM/AFM combined systems 同一位置、同一時間 您可以完全信賴資料。您可以從樣品的同一點同步擷取拉曼和 AFM 資料,無須移動樣品。即使樣品隨時間變化,仍可確保資料一致性。 美國陸軍研究試驗所結合拉曼與 AFM 位在美國馬里蘭州的美國陸軍研究試驗所 (ARL) 透過由 Renishaw inVia 共軛焦拉曼顯微鏡與 Bruker...
A-8003-0447 - 光學鏡組安裝套件
光學鏡組安裝套件適用於搭配所有 Renishaw 量測光學鏡組。套件用於將量測光學鏡組裝於各配置受測中的機器。
World leading epilepsy surgery centre in Milan uses Renishaw’s stereotactic robot
The neurosurgeons at the Claudio Munari Epilepsy and Parkinson Surgery Centre of the Niguarda Hospital in Milan, Italy, use the Renishaw neuromate® stereotactic system in stereoelectroencephalography...
Speak Up
Speak Up Renishaw 的舉報服務 誰可以使用 Speak Up? Renishaw 集團的所有員工及前員工都可以使用這項服務,包括全職員工、兼職員工、約聘員工、臨時僱員和實習生。外界利益相關者,包括供應商、分銷商、代理商、經銷商和合作夥伴也可以使用此服務。 何時該用 Speak Up? 若您看到或聽聞一些行為,覺得可能違反 Renishaw 行為準則...
WiRE 4 training modules
WiRE 4 training modules 專屬訓練 我們可以針對您的應用需求,提供量身打造的訓練課程。訓練課程是由本公司的應用團隊,在您的場所或 Renishaw 場所提供。請洽詢當地 Renishaw 聯絡人探討您的特定需求。 聯絡我們
A-9925-0208 - XCal-View 軟體單一啟動套件
A-9925-0208 XCal-View 軟體單一啟動套件 XCal-View 和 Renishaw 分析軟體皆可依照國際公認的標準分析 Laser10、LaserXL 及 RotaryXL 資料。CARTO 軟體套件已取代了這兩個分析程式包。
適用於 CNC 工具機的刀具設定臂
適用於 CNC 工具機的刀具設定臂 Renishaw advantage MPD 為您的製造作業尋找完美的刀具設定臂 手動刀具設定臂 以 HPMA 及 HPMA-X 達到最高生產力 HPGA 高精度通用臂 (HPGA) 是專為嚴苛環境所打造的產品,協助您探索無可比擬的 3...
Raman software
Raman software WiRE™ 軟體 以 Windows® 為基礎的拉曼環境 (WiRE) 軟體,是拉曼儀器背後的真正推手。本軟體可控制拉曼資料擷取,並提供使用者專用的資料處理與分析選項。您可使用 WiRE 識別未知光譜、消除背景干擾,或以百萬像素大小的拉曼影像判定粒子分布。請勾選以下方塊瞭解 WiRE 如何控制拉曼系統、分析資料,並以選購升級方式與您及您的研究內容一...
RCU10 即時方波補償器
RCU10 即時方波補償器 規格 特性 折射率補償材料膨脹補償 精度 ±1 ppm* 資料格式 數位-RS422 正交類比-1 Vpp 正弦/餘弦 解析度 數位-變數至 10 nm 類比-變數至 20 µm 速度 達到 5 m/s 配置 RCU10 系統 定義您的 RCU10 系統時,應考量下列選項: RCU10 補償裝置可搭配或不搭配內置壓力感測器(各自為 RCU10-PX-XX...
人才招募
人才招募 我們的人員與產品能為我們生活的世界帶來革新。 從製造噴射引擎和風機,到牙醫業及腦部手術,我們一一克服了艱難的工程設計與科學問題。 與眾不同 我們的人員與產品能為我們生活的世界帶來革新。從製造噴射引擎和風機,到牙醫業及腦部手術,我們一一克服了艱難的工程設計與科學問題。在 Renishaw 工作您將能在鼓勵創新和個人成就的全球企業中創造改變。展開您在 Renishaw...