Filter by
Results found for Retrofit Renishaw
Measurement system retrofit reduces inspection times and gains new business for world-class manufacturer
After Future Advanced Manufacture (Future AM) won a valuable contract to make Titanium blades for a new propulsion system in the US, it invested in a Renishaw REVO® five-axis measuring head and probe...
可設定的環境
可設定的環境 MODUS 介面可完全由使用者設定,讓您量身打造畫面配置,以適應您所進行的程式設計、量測或報告工作。 快速程式執行 Renishaw 的工程師已對所有軟體層面進行最佳化,以促成快速的執行,包括重新繪製和重新整理圖形、DMIS 命令的執行、資料分析和即時報告,因此能降低檢測時間。 為您量身打造 MODUS 採用可完全由使用者設定的 Windows®...
Lamborghini saves €150K a year with Renishaw tool breakage detection systems
After the retrofit of Renishaw TRS2 tool recognition systems, SAME DEUTZ-FAHR, manufacturer of Lamborghini, SAME and DEUTZ-FAHR tractors, has seen a dramatic reduction in the time for essential but...
CAD 相容性
CAD 相容性 支援的格式 原始檔案 - CATIA® v4、CATIA v5、Pro/E®、Siemens® NX™(前身為 Unigraphics®)、Solidworks®、Parasolid®、ACIS®、HOOPS®。 交換通訊協定 - IGES、STEP、VDA-FS。 CAD 特色 快速載入 CAD 資料使用 HOOPS® 串流技術(亦用於 CATIA®...
MMclient
MMclient MMclient 採用 I++DME 通訊協定與 Renishaw UCCserver 應用程式通訊。如此即在 MODUS 和 MeasureMax 之間,共用測頭和交換架。標準安裝情況,如下所示。 在這種情況下,使用者可以執行 MODUS 開發並執行新的「5 軸」程式,或是切換至 MeasureMax 執行傳統程式。 * MeasureMax 為 Hexagon...
建立於標準之上
建立於標準之上 完整、精準的 DMIS 相容性 MODUS 能同時以量測程式的文字和摘要檢視圖,提供原生 DMIS 的完整支援。能以最少的重新接線快速轉換現有的程式,讓 MODUS 使用者能以最少的延遲,充分運用其產能的優點。 具備上下文感知能力的編輯器,能提供先進的程式設計功能,包括: 變數宣告、整數、實數、倍精度實數、字串、布林和陣列 巨集 以 CALL 進行模組化程式設計...
“Huge reductions in inspection time and the ability to measure form – REVO® has opened a new frontier”
GE Oil and Gas Florence has transformed the performance of a DEA Global CMM with a retrofit system direct from Renishaw, allowing far higher data collection rates and thus form analysis, never befo...
TURBOCAM "high fives" revolutionary five-axis CMM measurement technology
Leader in five-axis turbomachinery production quickly adopts new five-axis Renishaw inspection system, gains faster throughput, greater CMM utilization, and easier programming
改裝 CMM 提升量測速度
改裝 CMM 提升量測速度 充分發揮您 CMM 的潛能 請閱讀這份白皮書,瞭解如何透過先進科技軟體、控制器和感測器技術的改裝,為您帶來提升量測能力與現有 CMM 效能的契機。 延長保固 自購買全新三次元量床產品當日起,您可在 3 個月內選購 3 年保固 服務,免除您的後顧之憂。請聯絡您的供應商。 * MeasureMax 為 Hexagon Metrology Inc.
升級任何 CMM
升級任何 CMM 由 Renishaw 及其認證改裝商提供 這套完整的解決方案在各方面皆採用頂尖技術,並擁有 Renishaw 直接為所有 CMM 品牌(包括 Hexagon 和 Zeiss)所提供的服務和支援。 充分發揮您 CMM 的潛能 請閱讀這份白皮書,瞭解如何透過先進科技軟體、控制器和感測器技術的改裝,為您帶來提升量測能力與現有 CMM 效能的契機。 5 軸量測系統...
MODUS™ 計量軟體
MODUS™ 計量軟體 MODUS 軟體提供強大的平台,以開發和執行檢測程式,包括對其革命性 REVO 5 軸量測技術的完整支援。 標準採行互用性 依據 DMIS、I++ DME、DML 和 Microsoft® SQL Server 等業界標準之基礎建構,MODUS 能充分與您的現有程式和報告相容。彈性的報告選項包括文字式和圖形的報告,並可以多種檔案格式匯出結果資料,包括可供全面...
CMM 改裝將量測時間縮短 55%
Precision Machine & Auto Components (PMAC) 的三軸三次元量床 (CMM) 在一場水災中嚴重損壞,必須立即尋找替代解決方案。Renishaw REVO® 五軸量測系統不僅把因水災損壞的 CMM 恢復運作,而且將量測時間縮短了 55%。
報告和分析
報告和分析 CHART hardware compatibility Form title CHART CHART software compatibility CHART help and training 標準 MODUS 報告器可提供傳統報告,同時獨立的 MODUS CHART 應用程式,則利用 CAD 模型或元件象徵提供全彩插圖檢測報告。也可以多種格式輸出檢測結果,以進行進一步分析。 ...
程式設計和模擬
程式設計和模擬 主要特色 接觸觸發式、3 軸和 5 軸掃描 - MODUS 能以多種量測模式使用完整的 Renishaw 感測器系列產品。連續掃描路徑能支援全方位的特徵形狀分析。 靈活的工件程式設計 - 透過 CAD 資料離線開發程式,或使用 CMM 搖桿在「教導」模式下開發。 零學習曲線的計量專業知識 - 精靈內建量測最佳實務,能快速執行程式設計和特徵自動誤差還原邏輯。 工件對準 -...
可將風險降至最低的專業方法
可將風險降至最低的專業方法 由 Renishaw 及其認證改裝商提供 「隨插即用」安裝 Renishaw 已建構極為完整的 CMM 安裝知識庫,因此其能使用其 UCC 通用 CMM 控制器,對大部分的 CMM 機型,提供「隨插即用」的解決方案。 常用 CMM 的介面面板能將現有的「臍帶式」纜線,直接插入 UCC 控制器機箱,省下數小時至現場重新接線的時間。 效能保證 ...
迅速回應的服務和支援
迅速回應的服務和支援 Renishaw 服務並不會在產品安裝完成後就結束。 延長保固 自購買全新三次元量床產品當日起,您可在 3 個月內選購 3 年保固 服務,免除您的後顧之憂。請聯絡您的供應商。 由 Renishaw 及其認證改裝商提供 快速的服務和支援 Renishaw 深知 CMM...
改裝元件和選項
改裝元件和選項 全方位的 CMM 解決方案 Renishaw 提供現有 CMM 改裝的服務,可使 CMM 的量測精度更高、量測速度更快、具有自動化量測方式等諸多新功能,並充分利用 CAD 程式設計優勢。 量測產能顯著提升 更多的軟體功能和更高的實用性 自動化和更低的營運成本 支援性強、開放式的 CMM 控制器 充滿前瞻性的投資 由 Renishaw 及其認證改裝商提供 ...
Renishaw helps Tronosjet Manufacturing achieve FAA certification
When Tronosjet Manufacturing wanted to boost its additive manufacturing (AM) capabilities and achieve regulatory compliance for its metallic aerospace parts, it turned to global engineering...
Renishaw GUI
Renishaw GUI 非接觸式刀具設定 GUI 非接觸式刀具設定 GUI 提供易於使用的介面,適用於各式各樣的非接觸式刀具設定循環,實現快速輕鬆的機上刀具量測程序。 工件設定、檢測、刀具設定和校準專用的圖形使用者介面。 GUI 可提升實用性,消除手動設定作業,提供非常簡易的使用方式,引導使用者進行測頭校正、工件設定、刀具設定及測頭檢測循環。 全新 Hartrol ...
Renishaw changers
Free Renishaw changer racks and probe modules with every new PH10 head purchased, from participating CMM suppliers
Renishaw 自動化展強勢出擊 :一站滿足高精度位置回饋應用需求
2021台北國際自動化工業大展將於12月 15 日正式開展,全球精密量測領導廠商 Renishaw 將於台北南港展覽館一館 4 樓 L702 攤位帶來全方位高精度運動控制及精密量測解決方案,展現精準位置回饋的相關應用為自動化業者們所能帶來的絕佳綜效。
Case study: Renishaw inVia confocal Raman microscope being used at the forefront of pioneering energy research
The Laboratory of Electrochemistry and Physical-Chemistry of Materials and Interfaces (LEPMI) based in Grenoble, France, uses Raman spectroscopy as an integral part of its pioneering work in the...
High-Tech Engineering
一家公司的產品生產品質及其品質保證關係到能否成功取得訂單。維持品質也能顯著提高客戶持續下訂單的機會。High-Tech Engineering 是一家總部位於英國貝德福郡鄧斯特布爾的精密工程公司,始終焦點放在其零件的生產品質。日前導入 Renishaw Equator 檢具系統之後,已實現 100% 的工件檢驗及零廢品,不僅減半操作人員的需求,同時還使零件生產成本降低 27%。
RAM3D partners with Renishaw to establish its high-quality volume manufacturing capabilities
A spin out from a national research organisation, RAM3D set out to provide a state-of-the-art metal 3D printing service, spanning design, prototyping and ultimately full-scale production.
五十載創新不止,Renishaw 與你同行
Renishaw 是深耕工程技術領域的跨國公司,成立於 1973 年 4 月 4 日,今年適逢成立第五十週年。為紀念這一重要的里程碑,Renishaw 將於全球開展一系列活動,包含企業開放日、員工家庭日,以及一項「五十年與五十家」(50 at 50)的慈善計畫。透過這項慈善計畫,Renishaw 將在全球提供服務的 36 個國家/地區中,向 50 家非營利組織捐贈 15 萬英鎊。
Working at Renishaw
Renishaw plc is a British company whose headquarters and main site is near Wotton-under-Edge, Gloucestershire, UK.
關於 Renishaw
關於 Renishaw 我們是全球工程科技集團。我們為計量及醫療保健領域打造高精度技術。我們設計及開發各種系統及解決方案,提供完整的精度、控制能力及可靠度。 我們也是積層製造(也稱為金屬 3D 列印)領域的世界領導廠商。我們設計及生產各種體積精巧的機器,利用金屬粉末「列印」工件。從運輸、農業、電子乃至於醫療保健等各種領域,我們都提供各種突破創新的技術,並將成果轉換為優異的產品效能。 我...
Raman patents
Raman patents Renishaw 以自身的創新成果為豪,並透過專利保護智慧財產權。以下專利及專利申請涵蓋 Renishaw 各種獨一無二的光譜技術。 深入瞭解 inVia™ 共軛焦拉曼顯微鏡 功能及類似產品功能,皆受到下列一項或多項專利的保護:US 7170595、CN 101473201、EP 2035793、JP 5059106、US 8009289、CN 101...
金屬粉末供應品
金屬粉末供應品 Renishaw 高品質金屬粉末 為最佳化 Renishaw 先進金屬積層製造系統的效能,Renishaw 建議使用其經過密集研究及測試的金屬粉末產品。 所有金屬粉末皆經過測試,以確保符合高品質、可靠及一致的系統參數。Renishaw 也不斷開發新金屬合金粉末的參數,而且是開發積層製造所使用金屬粉末標準的 ASTM 國際(前身為美國材料與試驗協會)論壇成員。 Reni...
Renishaw:提高製造與醫療效率
在精密量測、運動控制、機器校正、牙科 CAD/CAM、積層製造、光譜學及神經外科領域,Renishaw 以創新產品提升精度、效率和品質。產品包括三次元量床接觸觸發式測頭、掃描測頭、三次元量床改裝方案、測量、工具機測頭、雷射測頭、線性編碼器、角度編碼器、磁性編碼器、磁性旋轉編碼器、拉曼光譜儀系統、雷射校正、雷射燒結、牙技掃描器及神經外科機器人。
為何要改裝?
為何要改裝? 強化量測效能 充分發揮您 CMM 的潛能 請閱讀這份白皮書,瞭解如何透過先進科技軟體、控制器和感測器技術的改裝,為您帶來提升量測能力與現有 CMM 效能的契機。 特性 操作優點 以 CAD 為導向的程式設計 全方位、精準的 DMIS 相容性 大量資料分析 圖形化報告 對最新型感測器的支援 更快速的程式設計 前瞻性 「生產模式」操作能達成更快速的程式執行 ...
Renishaw Central 透過最終檢測數據確保工件品質
本影片重點介紹了 Renishaw Central 如何透過最終檢測數據確保工件品質。
Renishaw goes big on nanofiber
To help with ongoing personal protective equipment (PPE) shortages, Ontario-based nanofiber manufacturer, BIG-nano, has collaborated with Renishaw to create a local supply chain for protective masks...
Renishaw 行為準則
本準則訂定我們對道德商業行為的期望,適用於 Renishaw 集團的所有員工。我們也期望業務合作夥伴(顧問、承包商、代理商、經銷商、通路合作夥伴及供應商)瞭解及遵循本準則的適用章節;即使因故無法配合,也應遵循本準則的各項原則。
Renishaw 光學尺在「獨特」設計線性馬達上的應用
線性馬達問世以來一直都是高精度的代名詞,是精密設備必不可少的零組件。隨著近年來工業製程對精度要求的不斷提升,線性馬達廣泛被應用在各大工業領域,包括平板顯示器 (FPD)、半導體、自動化、醫療以及工具機等。科技的進步大幅降低了線性馬達以往昂貴的價格,同時也進一步優化了整體性能。韓國直驅馬達製造商 KOVERY CO.
Renishaw Equator™ 檢具系統將 NIMS 金屬加工培訓的零件檢測時間大幅縮短 85%
Renishaw Equator™ 檢具系統將 NIMS 金屬加工培訓的零件檢測時間大幅縮短 85% 挑戰 對學生加工的零件進行 NIMS 驗證時需要量測所有特徵,包括幾何尺寸和公差 (GD& T),以及正負公差。如果每個特徵經量測都符合規格,則零件通過檢測。零件通過外部檢測員的檢測,或經持有 NIMS 檢測員證書的講師進行技術測試之後,學生就可以獲得證書。...
Renishaw 光學尺在「獨特」設計線性馬達上的應用
線性馬達問世以來一直都是高精度的代名詞,是精密設備必不可少的零組件。隨著近年來工業製程對精度要求的不斷提升,線性馬達廣泛被應用在各大工業領域,包括平板顯示器 (FPD)、半導體、自動化、醫療以及工具機等。科技的進步大幅降低了線性馬達以往昂貴的價格,同時也進一步優化了整體性能。韓國直驅馬達製造商 KOVERY CO.
攜手同心,共築明天
攜手同心,共築明天 我們追求本身目標,持續成為精密技術的全球領導廠商,並透過無可比擬的精密度、生產力及實用性實現願景,在製造、科學及醫療保健等領域突破創新,轉型改造各種功能。 我們與客戶密切合作解決各種複雜的工程及科學挑戰,協助強化產品及製程。我們以獨一無二的方式融合先驅研究及產品創新,協助擴展各種可能性、改造產品效能,並發揮影響力觸及全球數十億人口。...
光學尺規格資料表
光學尺規格資料表 開放式光學尺 現在就聯繫我們的銷售團隊 請與 Renishaw 聯絡以取得更多資訊及與專家交流。 封閉式光學尺 診斷工具 ATOM™ 增量式光學尺 TONiC™ 增量式光學尺 VIONiC™ 增量式光學尺 RESOLUTE™ 絕對式光學尺 EVOLUTE™ 絕對式光學尺 QUANTiC™ 增量式光學尺 ATOM DX™ 增量式光學尺 FORTiS™ 絕對式光學尺...
RenAM 500 metal additive manufacturing (3D printing) systems
RenAM 500 metal additive manufacturing (3D printing) systems 以每月固定成本配合您的現金流需求。 與 Renishaw 簽訂分期付款/資本租賃合約,可提供擁有設備的所有優點,無需投入初步費用。您支付訂金後,將分期付款支付固定金額,以償付資本、利息及維護費用。 融資選項 Renishaw 提供簡易且價格具競爭力的內部融資選項,協...
深度探討印度廠商在目標成本控制下,如何實現精密磨床整體性能的提升
深度探討印度廠商在目標成本控制下,如何實現精密磨床整體性能的提升 解決方案 TGT 在新的磨床機型中導入線性馬達意味著需要配置光學尺作位置回饋。TGT 選擇了 FORTiS 系列封閉式光學尺,並與 Renishaw 的工程師共同進行了一系列的測試。Ranganath 先生說道:「我們己有多年使用 Renishaw 產品的良好經驗,像 LP2 測頭系統或是用於直驅轉台上的...
Gauging support
As a user of Renishaw gauging products, you will find information and solutions to any problem you might be experiencing on this support website.
Primo™ Credit Tokens
Renishaw Primo Credit Tokens
加入 Renishaw LINE 好友
加入 Renishaw LINE 好友 加入 Renishaw LINE 好友: 方式 1: 點選 LINE 的「加入好友」或「官方帳號」,搜尋 ID: @Renishaw 設為好友。方式 2: 掃瞄以下 QR code 行動條碼將 Renishaw 設為好友。 QR Code: 加入Renishaw LINE好友 ????QR code ?????Renishaw ?????
Renishaw 競爭法政策
我們全球競爭法政策的設計宗旨,是說明有關競爭法的關鍵風險,確保所有員工及廣大的利害關係人能夠隨時以健康的方式從事競爭,在開放及競爭的市場上公平透明地營運。我們的競爭法政策是以原則為依據,適用於 Renishaw 集團所有營運國家/地區的所有商業交易(遵循當地法律及實務)。
Renishaw 3D prints a helping hand
Metrology company Renishaw has used its engineering expertise to create a 3D printed hand for Orlando Paraskeva, a young Gloucestershire, UK, boy who was born with a birth defect.
Why choose Renishaw for Raman products?
Renishaw's Raman systems offer the highest levels of flexibility and performance, providing superior information across a diverse range of application areas.
Renishaw FixtureBuilder 產品系列
Renishaw FixtureBuilder 產品系列 FB - 1 title Banner image text FB - 1 title FixtureBuilder 軟體產品系列 我們方便操作介面的夾具 3D 模型軟體,整合量測軟體,可在開始生產工件前就建立夾具設置。 3D 建模套裝軟體 是否需要 30 天免費試用的軟體及培訓?歡迎下載 FixtureBuilder...
手冊及安裝指南下載
手冊及安裝指南下載 舊型產品 已取代或過時產品的手冊與安裝指南。 產品符合性 產品符合性的證書和聲明存檔。 產品佈告欄 CMM 系統及相關產品的產品佈告欄存檔。 5軸技術 3軸技術 掃描測頭 接觸觸發式測頭 測頭介面 機台控制器及放大器 交換架及連接埠 配件 CMM 設備 手動測頭座 SFP2 表面粗糙度測頭 適用 SFP2 表面粗糙度測頭模組的校正及功能標準件 RSP3-6...