Filter by
Results found for Specifications and downloads

Waarom meten?
De tijd die gebruikt wordt om handmatig werkstukken in te stellen en eindproducten te inspecteren kan beter geïnvesteerd worden in bewerking.

Renishaw viert 50 jaar technische innovatie
Dit jaar viert het wereldwijd actieve technologiebedrijf Renishaw zijn 50-jarig bestaan.

Classifying Brain Tumours with Raman Spectroscopy
Raman spectroscopy can provide surgeons with a wealth of information which could support them in deciding on the most appropriate intervention strategies.

Metal additive manufacturing for UAV engine design optimisation
Renishaw, worked with engine manufacturing company Cobra Aero to optimise its design processes for aircraft and motorcycle engines.

Laser encoders an enabling technology for accurate machining of 40 m composite parts
Flow International Corporation has selected Renishaw HS10 and HS20 laser encoders for use on the company's Composites Machining Center (CMC).

Floating steel encoder scales for SMT
This application note discusses surface mount technology (SMT) applications and presents an example of where linear steel scale (installed to be thermally independent of its mounting substrate) may...

Renishaw’s RESOLUTE™ absolute encoder supports ITRI breakthrough in multi-axis rotary table design
Taiwan's Industrial Technology Research Institute (ITRI ) has addressed the multi-axial machine tool technology trend by developing an advanced dual-axis rotary table, with integrated Renishaw...

Laser encoder improves accuracy of optical connector measurement
Integration of the Renishaw RLE10 laser encoder has enhanced machine alignment, installation and system stability.

Precisiebeurs 2017: precisietechnologie midden in de Brainportregio
Op 15 en 16 november 2017 vindt midden in de Brainportregio de 17e editie plaats van de Precisiebeurs: een uniek, internationaal en interdisciplinair kennis- en netwerkplatform op het gebied van...

TS27R contact makende gereedschapinsteltaster
TS27R contact makende gereedschapinsteltaster Indien u nog nadere vragen hebt, neemt u dan contact op met uw plaatselijk Renishaw servicecentrum .

Productkwaliteit en conformiteit van laserencoderproducten
Met de aanschaf van een laserencodersysteem van Renishaw koopt u een kwaliteitsproduct dat zich in de praktijk bewezen heeft.

Case studies
Renishaw's range of measurement, analysis and diagnostic equipment has been assisting thousands of users to improve their operations for over 25 years.

Strain-gauge machine-tool probe has the right touch for form measurement of 5-axis aerospace parts
Flat surfaces and straight lines are rare among the parts produced at Triumph Fabrications in Shelbyville, Indiana, which is a key reason the company upgraded the machine tool probe on one of its...

Meetoplossingen voor industriële automatisering
De Renishaw RCS P-serie bevat de nieuwste meetoplossingen voor industriële automatisering. Maakt voortdurende bewaking in het proces en automatisch celherstel mogelijk.

Equator gauging system leads to 30% increase in manufacturing capacity
Manual gauging processes were incapable of delivering the throughput necessary to achieve a high-volume part-manufacturing target at Olympus NDT.

3D scannen vergroot nauwkeurigheid en efficiëntie bij freesproces van schoepen
ODK UMPO PAO, gevestigd in het Russische Ufa, is de grootste leverancier van gasturbinemotoren in Rusland.

The accuracy of rotary encoders
This white paper outlines the major factors affecting rotary (angle) encoder performance to help designers choose the best encoder system for their chosen application.

Renishaw schakelt op RapidPro 2019 met de TransFIORmers motorbike naar de hoogste versnelling
Op 13 en 14 maart aanstaande exposeert Renishaw op de RapidPro, die wederom plaatsvindt in het NH Conference Centre Koningshof te Veldhoven.

Laserinterferometer voorkomt fouten bij kalibratie van lineaire meetschalen
Om consistent een meetnauwkeurigheid binnen een micron te behalen, was foutcompensatie een essentieel ontwerpcriterium bij de ontwikkeling van een automatisch kalibratiesysteem voor lineaire...

Laserinterferometer voorkomt fouten bij kalibratie van lineaire meetschalen
Om consistent een meetnauwkeurigheid binnen een micron te behalen, was foutcompensatie een essentieel ontwerpcriterium bij de ontwikkeling van een automatisch kalibratiesysteem voor lineaire...

Machinebouwer investeert in laser voor uitlijning en verbetert efficiëntie met 50%
Met commercieel succes bewerkingsmachines op maat bouwen vereist zorgvuldige aandacht en efficiëntie.

Renishaw calibration systems essential as ‘déjà vu’ hits rebuild specialist Murrall & Lang
In 1989, Leeds-based Dana Spicer needed a large, heavy duty CNC machining centre, to mill, drill, and bore the ends of 2-metre long axle beams, for heavy off-road vehicles.

RLS en Renishaw helpen mee aan een robotrevolutie
TQ-RoboDrive fabriceert een reeks van motoren met holle as voor meewerkende robots.

Programmeren en simuleren
MODUS biedt een uitgebreide software van 3D-metrologiefuncties via een intuïtieve gebruikersinterface.

Six degrees of freedom (6DoF) explained
With rising accuracy demands in modern manufacturing, the error measurement of all six degrees of freedom is increasingly vital.

Material innovation through metal additive manufacturing
Uniform Wares partnered with Betatype to explore the advantages of additive manufacturing (AM) technology, pushing the boundaries of design in an industry traditionally centred around heritage.

Raman spectroscopy confirms an ocean's worth of water in the Earth's lower mantle
In recent years, Renishaw’s Raman microscopes located at two prestigious geological institutions have been used for the non-destructive analysis of inclusions in “ultradeep” diamonds from the lower...

Enhancing the additive manufacturing process chain
The design freedom provided by additive manufacturing (AM) or ‘3D printing’ technology is an important enabler in cutting-edge product innovation.

Flora Digital prints with Renishaw's optical encoders
Flora Digital, a brand name of Shenzhen Runtianzhi Digital Equipment Co Ltd (SRDEC), specialises in wide-format inkjet technology for the commercial print industry.

Exchanging metal 3D printing solutions with HiETA
Technology from Renishaw is helping HiETA to move metal additive manufacturing (AM) from prototype manufacture into commercial production of its specialist range of heat exchangers.

Dataplatform voor slim produceren om industriële processen te controleren
Renishaw Central is een dataplatform voor slim produceren dat nauwkeurige proces- en meetgegevens verzamelt, presenteert en in acties omzet.

Spiegels en optieken
Op verzoek kan Renishaw vlakke spiegels leveren met een dwarsdoorsnede van 25 mm x 25 mm met een optisch meetbereik tot 300 mm.

Schakelende meettasters
Schakelende meettasters meten discrete punten en zijn dus ideaal om de 3-dimensionale geometrie van producten te inspecteren.

Motoren en schoepen
Wij hebben tientallen jaren ervaring in het ondersteunen van productie en onderhoud van vliegtuigmotoren.

Optimising the design of direct drive valves through metal AM
Domin collaborated with Renishaw to develop a new, stable, state-of-the-art technology suite for the fluid power sector.

Introducing the RESOLUTE™ FS encoder
RESOLUTE FS (Functional Safety) encoder systems offer customers the outstanding metrology performance of the RESOLUTE series but with the added peace-of-mind that comes from compliance with the...

Investigating the secrets of Stonehenge with Raman spectroscopy
Renishaw had the privilege to assist in analysing the Altar Stone in situ using a Renishaw Virsa™ Raman analyser.

QC20 ballbar voor verificatie van bewerkingsmachines
De QC20 ballbar is een precisie-meetinstrument dat minieme radiusvariaties detecteert door een geprogrammeerd cirkelvormig pad te volgen rond een vast punt, met de bedoeling de machineprestaties vast...

Renishaw brings AM innovation to Olympic track bike components
Speed, balance and aerodynamics are integral to a rider’s performance.

Magnetic encoders support the stabilisation control of a self-balancing two-wheeled robotic vehicle
In the design of a self-balancing two-wheeled robotic vehicle, accurate high-speed measurement of angular rotation is a key requirement.

Hoe kan tastertechniek mij helpen?
Ontdek de werkelijke mogelijkheden van tastersystemen voor verbetering van uw productieproces en zie hoe anderen oplossingen van Renishaw toepassen.

Geavanceerde kalibratiekogel ACS-1 voor tasters op bewerkingsmachines
Geavanceerde kalibratiekogel ACS-1 voor tasters op bewerkingsmachines Hoe werkt de ACS-1? De ACS-1 wordt met zijn magnetische voet gemonteerd op de machinetafel of de klauwplaat.

MODUS™ metrologiesoftware
De nieuwe MODUS metrologiesoftware van Renishaw biedt een krachtig platform voor schakelend meten, scannen en 5-assig meten.

Brunel University London race ahead with additive manufacturing
Global engineering technologies company, Renishaw, is supporting Brunel University London race team in its 20th year participating in the Formula Student competition.

Hewland Engineering - rapid complex tool setting
Renishaw’s automatic tool setting and tool breakage detection systems recently installed at Hewland Engineering Ltd, are proving to be highly successful in raising productivity of transmission part...

Meettoebehoren
Om het instellen, uitlijnen en bedienen van uw XL-80 lasermeetsysteem gemakkelijker te maken, is een aantal optische toebehoren verkrijgbaar.

Nauwkeurige positieterugkoppeling voor slim produceren
Nu de wereld een nieuw tijdperk van slim produceren binnen treedt, neemt de vraag van de industrie naar precisiesystemen voor bewegingsbesturing toe als nooit tevoren.

RMAP meerassige periscoop
Ontworpen om metingen in zes vrijheidsgraden mogelijk te maken op XY-tafels door de bundelprojectie van meerdere interferometers te minimaliseren.

Upgrade uw voormalige optische encodersystemen van Renishaw
Voormalige producten worden niet meer aanbevolen voor nieuwe ontwerpen, voor het laatst verkocht, of uit productie genomen.