Filter by
Results found for Specifications and downloads

Enhancing the additive manufacturing process chain
The design freedom provided by additive manufacturing (AM) or ‘3D printing’ technology is an important enabler in cutting-edge product innovation.

Raman spectroscopy confirms an ocean's worth of water in the Earth's lower mantle
In recent years, Renishaw’s Raman microscopes located at two prestigious geological institutions have been used for the non-destructive analysis of inclusions in “ultradeep” diamonds from the lower...

Material innovation through metal additive manufacturing
Uniform Wares partnered with Betatype to explore the advantages of additive manufacturing (AM) technology, pushing the boundaries of design in an industry traditionally centred around heritage.

Exchanging metal 3D printing solutions with HiETA
Technology from Renishaw is helping HiETA to move metal additive manufacturing (AM) from prototype manufacture into commercial production of its specialist range of heat exchangers.

High-Tech Engineering
High-Tech Engineering Equator™ 측정 시스템 확보 Steve 이사가 Equator 측정 시스템을 접한 것은 간단한 인터넷 검색을 통해서 였습니다.

미러와 옵틱
Renishaw에서는 요청 시 단면적 25 mm x 25 mm의 평면 미러 타겟 옵틱과 최대 300 mm의 광학 조리개를 제공할 수 있습니다. 미러 마운트는 단면적 25 mm x 25 mm, 전체 길이 350 mm의 미러용으로 제공됩니다. RVI20은 평면 미러용 진공 호환 간섭계 어셈블리입니다.

공작 기계 검증용 QC20 볼바
공작 기계 검증용 QC20 볼바 QC20 볼바가 필요한지 판단이 서지 않으시나요? 문의 양식을 작성하여 필요한 용도에 대해 현지 영업팀과 상담하십시오.

Introducing the RESOLUTE™ FS encoder
RESOLUTE FS (Functional Safety) encoder systems offer customers the outstanding metrology performance of the RESOLUTE series but with the added peace-of-mind that comes from compliance with the...

Investigating the secrets of Stonehenge with Raman spectroscopy
Renishaw had the privilege to assist in analysing the Altar Stone in situ using a Renishaw Virsa™ Raman analyser.

Optimising the design of direct drive valves through metal AM
Domin collaborated with Renishaw to develop a new, stable, state-of-the-art technology suite for the fluid power sector.

RMAP 다축 잠망경
여러 간섭계에서 빔이 차지하는 면적을 최소화하여 XY 스테이지 응용 분야 내 6 측정 자유도를 실현하도록 설계되었습니다. 다축 잠망경은 세 개의 RLD10-X3-DI 간섭계 헤드를 사용하여 피치, 편요각 및 선형 위치를 정확하게 측정할 수 있습니다.

라만 분광기로 생물학적 조직 분석
라만 분광기로 생물학적 조직 분석 생체 분자, 마커, 착색 또는 다이를 타겟으로 할 필요 없이 전체 화학 정보 스펙트럼(핵산, 단백질, 지질 등의 물질로부터)을 추출할 수 있습니다.

Proximity pays – how multiple lasers can work together on high-integrity parts
Production-orientated laser powder bed fusion (LPBF) machines increasingly feature multiple lasers to boost build rates.

Renishaw brings AM innovation to Olympic track bike components
Speed, balance and aerodynamics are integral to a rider’s performance.

공작 기계 프로브용 ACS-1 고급 캘리브레이션 구
공작 기계 프로브용 ACS-1 고급 캘리브레이션 구 지원이 필요하신가요? 당사에 문의하거나 기술 지원 라이브러리에서 데이터 시트, 설치 매뉴얼, 사용 설명서 및 규정 준수 정보를 확인하십시오.

프로빙이 어떤 도움을 줍니까?
프로빙이 어떤 도움을 줍니까? 프로빙 시스템의 진정한 효용성 및 이 시스템이 가공 프로세스를 개선시킬 수 있는 방법을 알아보고 Renishaw 솔루션을 실제로 구현한 고객의 사례를 직접 확인하십시오.

표준 정밀도 공작 기계 접촉식 프로브
표준 정밀도 공작 기계 접촉식 프로브 가공 시간 극대화 공작물을 수동으로 세팅 및 검사하는 경우 귀중한 가공 시간을 낭비하게 됩니다.

블레이드 측정
REVO의 스위프 스캐닝 기법을 사용하면 전체 블레이드를 정확하고 빠르게 측정 및 평가할 수 있습니다. 이제, 고정밀 촉각 프로빙 데이터를 활용한 무제한의 단면 또는 전체 표면 분석이 가능합니다.

Brunel University London race ahead with additive manufacturing
Global engineering technologies company, Renishaw, is supporting Brunel University London race team in its 20th year participating in the Formula Student competition.

Hewland Engineering - rapid complex tool setting
Renishaw’s automatic tool setting and tool breakage detection systems recently installed at Hewland Engineering Ltd, are proving to be highly successful in raising productivity of transmission part...

측정 액세서리
측정 액세서리 사분의 일 파장판 사분의 일 파장판은 레이저 빛을 선형 편광에서 원형 편광으로 전환합니다.

옵티컬 엔코더 사례 연구 및 애플리케이션 노트
Renishaw 옵티컬 엔코더 브랜드는 고객의 계측 요구를 충족시키는 제품으로 좋은 평판과 신뢰를 받고 있습니다. Renishaw는 광범위한 사례 연구 자료와 애플리케이션 노트를 통해 Renishaw 위치 엔코더 솔루션을 확인할 수 있습니다. 응용 분야로는 전자, 기계 제조, 정밀 제조, 과학 연구, 항공우주, 의료, 헬스케어 등 다양합니다.

완전 자동 라만 이미징 및 현미경
완전 자동 라만 이미징 및 현미경 Renishaw의 완전 자동 라만 분광기는 사용자가 많은 실험실에서 일상적으로 사용하는 데 적합합니다.

FC(Functional Safety) 옵티컬 엔코더
안전 제한 속도(SLS)와 같은 특정 장비 안전 기능을 안전하게 이용하려면 엔코더 피드백이 필요합니다. 안전 관련 분야에 사용할 수 있는 제품으로 이미 평가되고 있는 기능 안전(FS) 엔코더 시스템을 활용하면 기계 인증을 받기가 훨씬 쉬워질 수 있다.

레거시 Renishaw 옵티컬 엔코더 시스템 업그레이드
직전 구매 시 제공되던 레거시 제품은 새로운 설계에 권장하지 않으며 단종될 예정입니다. Renishaw에서는 기존 사용자들에게 이러한 시스템을 고성능 Renishaw 엔코더로 대체할 수 있는 다양한 업그레이드 옵션을 제공합니다.

Perfect fit castings for Ricardo
Tridan Engineering, based in Clacton-on-Sea, is using Renishaw RMP600 and OMP60 machine tool probes to align complex castings as part of a motorsport machining contract for Ricardo.

Is topological optimisation really optimal?
Is topological optimisation really optimal? Light-weight, efficient product design is one of the key drivers behind the increasing adoption of additive manufacturing (AM) for series production.

On-machine user interface boosts productivity of mould base manufacturing
The market for mould base assemblies used in plastic injection moulding is changing.

제조
스톤하우스에 새롭게 오픈한 시설 덕분에 Renishaw의 제조 서비스 사업부(MSD)가 80,000 제곱피트의 공장 부지에 그룹의 부품 제조 공정 배치 계획을 수립할 수 있게 되었습니다. 재단장 공사를 2005년 4월 착수하여 2005년 12월에 마쳤습니다.

공정 제어의 이점
공정 제어의 이점 현재 가공장비를 활용한 생산성 향상.

캘리브레이션 서비스, 수리 및 검교정
캘리브레이션 서비스, 수리 및 검교정 전 세계 Renishaw 서비스 센터의 숙련된 기술자들이 모든 수리 및 검교정을 수행합니다.

라만-SPM/AFM 연동형 시스템
라만-SPM/AFM 연동형 시스템 하나의 연동형 시스템 동일 부위 분석 시스템 사이에서 샘플을 옮길 필요가 없기 때문에 동일한 연구 대상 지점을 찾기 위해 수고하지 않아도 됩니다.

개조하는 이유
개조하는 이유 개선된 측정 기능 보증 연장 제품 구입 후 첫 3개월 중에 새로운 CMM 제품에 대해 3년 보증 을 제공합니다.

REVO-2 및 ATOM™ 엔코더
CMM에 사용되는 Renishaw의 혁신적 멀티센서 5축 측정 헤드의 개선된 버전인 REVO-2는 두 축 모두(편요각 및 피치)에 RCDM 로터리 (앵글) 유리 스케일이 있는 Renishaw의 최신 ATOM™ 증분 로터리 엔코더를 포함합니다. ATOM 초소형 엔코더는 최고의 정확도와 속도를 제공하기 때문에 부품 표면을 빠르게 스캔할 수 있습니다.

공작물 셋업 및 검사용 공작 기계 프로브
Renishaw의 공작물 세팅 및 검사를 위한 혁신적인 자동 공작 기계 프로브 제품군으로 CNC 머시닝 센터 및 선반의 효율성을 높이십시오. 공작 기계 프로빙으로 작업을 간소화하고 생산성을 극대화하십시오.

업계 선두 다이니스마 Dynisma와 Renishaw RLS 엔코더의 시너지
Renishaw와 RLS는 영국 소재 다이니스마 Dynisma에 모터스포츠 등 다양한 부문용으로 설계된 최신 동적 모션 시뮬레이터에 대한 마그네틱 엔코더 및 기술 지원을 제공했습니다.

계측 부문용 다이아몬드 스타일러스
계측 부문용 다이아몬드 스타일러스 Automotive Watch our OPTiMUM diamond styli in action text Having problems scanning anodised aluminium image Buy now call-to-action box cost saving graphic Automotive Find out...

Laser calibration system spot on
Inca Digital Printers has developed the first ever flatbed inkjet press, which looks set to revolutionise a major sector of the screen print market.

Greater process stability in large-scale manufacture
Automotive component manufacturers have to guarantee consistently high machining accuracy in large batches.

Renishaw’s new VIONiC™ encoder offers unparalleled performance
Renishaw, a world-leading metrology specialist, recently launched the VIONiC series, a new family of ultra-high accuracy, super-compact all-in-one digital incremental encoders.

Case study: Raman analysis of art at the Winterthur Museum, Delaware
The Raman technique is ideal for analysing cultural heritage pieces, as Dr.

Additively manufacturing titanium watch straps
Uniform Wares partner with Betatype to explore the advantages of additive manufacturing (3D printing) technology, pushing the boundaries of an industry centred around heritage.

Magnetic rotary encoders contribute to rail track safety program
Sperry Rail’s ‘Walking Stick’ uses Renishaw’s non-contact magnetic encoders, developed by its associate company RLS d.

라만 적용 분야
라만 적용 분야 라만 분광기 시스템을 사용하여 정량적, 정성적 분자 분석을 모두 수행할 수 있습니다.

프로브를 사용하는 이유
공작물 위치를 수동으로 세팅하고 가공품 치수 검사하는 데 소요되는 시간을 가공 프로세스에 투자하는 것이 보다 바람직합니다. Renishaw의 프로빙 시스템은 기계 가동률을 극대화하고 수동 세팅 및 검사에 따른 부품 불량률을 줄일 수 있습니다.

RMP24-micro: 전 세계에서 가장 작은 무선 공작 기계 프로브
전 세계에서 가장 작은 공작 기계 무선 프로브로 가공 프로세스의 정확도와 효율성을 높이십시오. 소형 머시닝 센터에서 자동화된 공작물 셋업과 검사가 가능하도록 지원하는 Renishaw의 초소형 공작 기계 프로브에 대해 알아보십시오.

산업 공정 제어를 위한 스마트 제조 데이터 플랫폼
Renishaw Central은 정확한 공정 및 계측 데이터를 수집 및 제공하고 조치하는 스마트 제조 데이터 플랫폼입니다. Renishaw Central이 제조 공정을 최적화하는 데 어떻게 도움이 될 수 있는지 알아보십시오.

6DoF 기계 측정용 레이저
Renishaw의 XM-60 및 XM-600 캘리브레이터로 첨단 제조 공정에서 모션 시스템, 공작 기계, CMM 및 XY 단계를 신속하게 측정, 분석 및 보정하는 방법을 알아보세요.

구성품 세팅 및 검사 프로브
구성품 세팅 및 검사 프로브 다른 의문 사항이 있으면 가까운 Renishaw 서비스 센터 로 문의하십시오.