Filter by
Results found for “Manual setting and NC programming is needless torture for machine operators…”

Renishaw scales facilitate micro-machining research
A close-up of the Ionoptika imprint, the logo is 20 µm in width, and the first ‘i’ just 70 nm wide

Additive manufacturing exhibitions and trade shows
Additive manufacturing exhibitions and trade shows 전 세계에서 개최되는 행사에 참여하여 Renishaw의 3D 프린팅 시스템과 응용 분야에 대해 알아보십시오.

InfiniAM Central
InfiniAM Central 3D 프린팅 시스템용 원격 공정 모니터링 현재 상태 사용자는 현재 상태 페이지에서 AM 설비 또는 그룹 내의 모든 자원을 확인할 수 있습니다.

Encoders hold the key to ultra-accurate motion control
Aerotech, continuing its commitment to the art and science of motion control, looks to Renishaw for versatile, high-precision laser interferometer encoders for its medical stages.

Metal additive manufactured parts for aircraft assembly
Frazer Nash demonstrate a revolutionary way of speeding up the assembly of aircraft using metal additive manufacturing.

공작물 셋업 및 검사용 공작 기계 프로브
Renishaw의 공작물 세팅 및 검사를 위한 혁신적인 자동 공작 기계 프로브 제품군으로 CNC 머시닝 센터 및 선반의 효율성을 높이십시오. 공작 기계 프로빙으로 작업을 간소화하고 생산성을 극대화하십시오.

Mapping of oral biofilms using confocal Raman microscopy
Microorganisms form biofilms on surfaces to aid their survival.

컨트롤러
컨트롤러 UCC 개조 Renishaw는 업계를 선도하는 몇몇 소프트웨어 회사 및 개조업체 와의 기술 제휴를 통해 Renishaw의 UCC 컨트롤러를 사용하여 강력한 CMM 개조 솔루션을 제공합니다.

XC-80 보정 장치 및 센서
XC-80 보정 장치 및 센서 지능형 센서 정확한 센서는 기온, 기압, 상대 습도를 효과적으로 측정합니다.

MODUS™ 계측 소프트웨어
MODUS™ 계측 소프트웨어 미래 경쟁력 제고 MODUS 계측 소프트웨어는 Renishaw의 최신 센서와 컨트롤러 기술 진보의 활용을 보장하는 미래가 입증된 투자입니다.

Metal powders for AM
Metal powders for AM Renishaw의 분말 소결(PBF) 기술은 티타늄 합금 Ti6Al4V, 니켈 합금 인코넬 625과 718, 코발트 크롬, 알루미늄 합금 AlSi10Mg를 포함하여 광범위한 금속 분말을 사용합니다.

ASTRiA™ inductive rotary absolute encoders
The ASTRiA inductive rotary absolute encoder delivers high-accuracy position measurement.

“Huge reductions in inspection time and the ability to measure form – REVO® has opened a new frontier”
GE Oil and Gas Florence has transformed the performance of a DEA Global CMM with a retrofit system direct from Renishaw, allowing far higher data collection rates and thus form analysis, never befo...

50 years since the discovery of the Qin Terracotta Warriors
The Qin Terracotta Warriors and Horses were discovered in 1974.

라만 현미경을 위한 샘플 포지셔닝
라만 현미경을 위한 샘플 포지셔닝 MS30 스테이지는 inVia™ 칸포칼 라만 현미경, RA802 제약 분석기, RA816 생물학 분석기와 함께 사용할 수 있습니다.

CMM, 프로브, 소프트웨어 및 개조
부품 치수와 표면 데이터를 빠르고 정확하게 획득하는 CMM, 정밀 센서 및 개조.

Renishaw 엔코더, 직접 구동 모터 성능 개선 주도
Renishaw 엔코더, 직접 구동 모터 성능 개선 주도 2021 년 6 월 중국 기업인 Haozhi Mechanical and Electrical(Haozhi)은 공작 기계와 로봇 분야의 직접 구동 기술 부문 선두 기업입니다.

Renishaw technology used to identify microplastics in the environment
Microplastics are small, hard-to-spot, particles that make their way—from products and packaging—into the environment and cause significant pollution.

SYMÉTRIE hexapods choose Renishaw’s advanced RESOLUTE™ absolute encoders
Renishaw’s RESOLUTE series of absolute encoders now supports SYMÉTRIE’s Ground Integration and Calibration Support (GICS) and Interferometry Assembly Detection Electronics Assembly (IA DEA) hexapods,...

British Cycling races ahead with Renishaw additive manufacturing
British Cycling is the national governing body in Great Britain for cycling, as recognised by the Union Cycliste Internationale (UCI).

Scodix chooses TONiC™ encoders for its Ultra™ series of digital enhancement printing presses
Renishaw’s TONiC encoder has provided Scodix, a leading provider of digital print enhancement presses for the graphic arts industry, with an off-the-shelf solution to enable automatic feedback...

Metal powders supply
Metal powders supply Renishaw에서는 금속 3D 프린팅 시스템에 사용할 수 있는 폭넓은 금속 분말을 제공합니다.

Gauging and inspection software training in the UK
MODUS™ inspection software suite training

How to optimise your encoder system
Ensure your optical encoder system is optimised to achieve the best performance. This webinar explores external and internal factors that can influence the performance of your encoder.

Digital evolution of cranial surgery
From complex reconstructive facial surgery to orthopaedic and trauma surgery, advances in additive manufacturing have inspired a growing number of progressive surgeons to commission metal 3D printed...

RCU10 실시간 직각 위상 보정 장치
RCU10 실시간 직각 위상 보정 장치 * 디지털 출력의 경우 ±3 입력 카운트와 ±1 출력 카운트 중 큰 값을 더하고 아날로그 출력의 경우 발생하는 오차에 따른 속도를 더합니다.

측정 솔루션으로 공작 기계 테스트 시간 최대 6.5시간 단축
성공적인 공작 기계 제조업체로 평가받고 있는 StankoMachComplex가 딜레마에 직면했습니다.

공작 기계를 위한 계측 및 공구 측정 시스템
Renishaw는 CNC 공작 기계를 위한 다양한 계측 및 공구 측정 시스템을 제공합니다. 가공 정확도와 효율성을 개선하도록 설계된 Renishaw의 자동화된 시스템을 활용하면 비용을 크게 절감하고 품질을 대폭 개선할 수 있습니다. 정밀 제조를 위한 Renishaw의 다양한 솔루션을 살펴보십시오.

FixtureBuilder 소프트웨어 지원
FixtureBuilder 소프트웨어 지원 Step 3 text Step 4 text FixtureBuilder graphic with icons Step one text FAQ 4 FAQ 4 FAQ 4 FAQ 4 Step 2 text FixtureBuilder 설치 방법 소프트웨어 설치 방법을 알아보려면 아래의 교육 동영상을 시청하십시오.

Renishaw FixtureBuilder 제품군
Renishaw FixtureBuilder 제품군 FB - 1 title FB - 1 title Banner image text 시스템 요구 사항: Windows 기반 설계 소프트웨어.

센서 옵션
센서 옵션 생각해보십시오! 훨씬 뛰어납니다 PH20는 좌표 측정기(CMM)를 변형한 Renishaw의 또 다른 혁신적인 측정 제품입니다.

TEMPUS™ technology
TEMPUS™ technology is a new scanning algorithm for Renishaw's RenAM 500 series of metal additive manufacturing systems, which allows users to build twice as fast, with no compromise on build quality.

Renishaw AM delivers fast parts at Ferrari F1
Ferrari is a legend, the most loved Italian brand in the world, and at the heart of this myth, their racing department, have two Renishaw additive manufacturing (AM) machines.

Automotive transmission supplier Flexible Concepts guarantees process capability with Equator™ gauge
Automotive transmission supplier Flexible Concepts is using innovative engineering coupled with the Renishaw Equator gauge to guarantee its process capabilities and deliver a highly reliable service...

라만 분광기를 사용한 반도체 분석
라만 분광기를 사용한 반도체 분석 반도체 특성 규명 라만을 사용하면 모든 반도체(예: Si, 탄소계, III-V 및 폴리머) 및 초전도체의 특성을 규명하고 이미지를 생성할 수 있습니다.

주요 응용 분야 - 커넥팅 로드
주요 응용 분야 - 커넥팅 로드 Equator™ 측정 시스템으로 공정 제어를 개선하고 검사 비용을 절감하십시오 커넥팅 로드 커넥팅 로드와 같은 공작물 가공에서 Equator 측정 시스템을 사용하면 가공 공정을 대폭 개선할 수 있습니다.

Equator 측정 시스템, 제조 역량 30% 개선
수동 측정 프로세스로는 Olympus NDT가 대량으로 부품을 제조하는 데 필요한 처리량을 제공할 수 없었습니다. 프로그래밍 가능한 작업장 측정 시스템을 사용한 검사 프로세스 자동화로 Olympus NDT는 필요한 제조 역량을 확보하고 부품 품질을 개선하고 불량률을 줄였습니다.

공구 세터 및 파손 공구 검출기
CNC 절삭 공구를 정확하게 세팅 및 측정하여 폐기를 줄이고 생산성을 높이십시오. CNC 기계를 위한 다양한 접촉식 및 비접촉식 공구 세팅 및 파손 공구 검출 시스템을 살펴보십시오.

Software for laser powder bed fusion (metal 3D printing) systems
Renishaw AM 시스템의 금속 3D 프린팅 빌드 모니터링과 빌드 준비에 사용되는 소프트웨어

Deep Water Imaging
High accuracy magnetic ring encoders made by RLS, a Renishaw associate company, are used by Martech of Dorset in its Pan and Tilt units for positioning subsea sonar-imaging devices.

라만 현미경 분석을 통한 세포 생물학 연구
라만 현미경 분석을 통한 세포 생물학 연구 미세한 생물학적 정보 확인 우수한 공간 분해능의 칸포칼 라만 분석으로 검사할 수 있는 대상은 다음과 같습니다.

RenAM 500 Ultra
The Ultra is Renishaw's newest addition to the RenAM 500 series of metal additive manufacturing systems.

계측 부문용 다이아몬드 스타일러스
계측 부문용 다이아몬드 스타일러스 Automotive Watch our OPTiMUM diamond styli in action text Having problems scanning anodised aluminium image Buy now call-to-action box cost saving graphic Automotive Find out...

RLD10 평면 미러 간섭계
RLD10 검출기 헤드에는 간섭계 옵틱, 독창적인 다채널 프린지 검출 시스템, 레이저 셔터, 통합 빔 유도기가 내장되어 있습니다. 0° 및 90° 버전 RLD10 검출기 헤드를 모두 공급하고 있습니다.

장착 하드웨어
장착 하드웨어 정렬 플레이트 정렬 플레이트는 특별히 대형 기계에서 HS20 레이저 정렬이 간편하도록 설계되었습니다.

Modulation matters - how to build all features great and small
The feature article details how versatile laser modulation can help to match the mode of energy delivery to the needs of component features of all sizes. Download the article to find out more.

주요 응용 분야 - 펌프 하우징
주요 응용 분야 - 펌프 하우징 펌프 하우징과 같은 공작물 가공에서 Equator 측정 시스템을 사용하면 가공 공정을 대폭 개선할 수 있습니다.

Industrial probes aid research in space
As a result of new developments in the theoretical knowledge of the very smallest particles on the planet, some physicists are now calling into question the principle of equivalence of inertial and...