Filter by
Results found for Specifications and downloads

Additive manufacturing for healthcare
Renishaw's hybrid manufacturing method, using 5-axis machining and our own metal 3D printers, combines fine details with superior accuracy.

평등성, 다양성과 포용성
평등성, 다양성과 포용성 Renishaw는 평등성 을 기반으로 모두가 평등하게 참여하여 영감을 받고 함께 미래를 혁신할 수 있는 직장을 만듭니다.

설치 동영상
설치 동영상 Renishaw 공작 기계 프로빙 시스템 설치 방법을 안내합니다.

REVO 밸브 시트 및 가이드 측정
REVO 밸브 시트 및 가이드 측정 나선 스캔 측정 프로세스에는 두 번의 나선 스캔이 수반되는데, 각각 밸브 가이드 보어와 밸브 시트 영역에서 수행됩니다.

RLD10(내장 간섭계 불포함)
RLD10(내장 간섭계 불포함) 사양 평면 미러 분야 반사경 분야 축 이동 0 m ~ 1 m 0 m ~ 4 m 분해능(RLU를 사용한 구성) 아날로그 직각 위상 = λ/4 (158 nm)디지털 직각 위상 = 10 nmRPI20 분해능 = 38.

측정 속도를 높이기 위한 CMM 리트로핏
측정 속도를 높이기 위한 CMM 리트로핏 CMM의 숨겨진 잠재력을 펼치세요 최첨단 소프트웨어, 컨트롤러 및 센서 기술 개조를 통해 사용 중인 CMM의 측정 기능과 성능을 개선할 수 있는 가능성을 소개하는 백서를 확인하십시오.

라만 분광기를 사용한 폴리머 및 마이크로플라스틱 연구
라만 분광기를 사용한 폴리머 및 마이크로플라스틱 연구 폴리머와 플라스틱에 라만 분광기 적용 폴리머 라미네이트, 포장 물질, 마이크로플라스틱, 생분해성 플라스틱 분석에 inVia 현미경을 사용하여 화학적 성질과 구조를 모두 파악합니다.

광전지
광전지 라만 분광기는 광전지와 차세대 광전지 기술 개발에서 모두 선도적인 역할을 하고 있습니다.

Design for metal additive manufacturing – supports
In a series of videos, Marc Saunders, Renishaw Additive Manufacturing Solutions Centres Director, will discuss key factors that drive the success rate and productivity of metal additive manufacturing...

Design for metal additive manufacturing – residual stress
In a series of videos, Marc Saunders, Director of AM Applications at Renishaw, discusses key factors that drive the success rate and productivity of metal additive manufacturing builds and some of...

Additive manufacturing for serial production of orthopaedic implants
Croom Precision Medical has chosen Renishaw as their additive manufacturing (AM) and metrology partner, utilising Renishaw technology throughout the production and validation of their ISO13485...

AM Guide
Your guide to additive manufacturing. View the latest feature articles, white papers, presentations, videos and more on the Renishaw AM Guide.

Why choose Renishaw for Raman products?
Renishaw's Raman systems offer the highest levels of flexibility and performance, providing superior information across a diverse range of application areas.

Additive manufacturing: is a bigger bed size always better?
Stephen Crownshaw, Head of AM Sales at global engineering technologies company, Renishaw, discusses AM bed size and its impact on productivity.

공작 기계 프로빙으로 FMS 생산성 60% 개선
석유 가스 부문의 다국적 밸브 공급 기업인 Trevisan의 가장 오래된 고객사 중 한 곳에서 Trevisan에게 높은 정밀도와 생산성, 최소한의 수동 개입으로 밸브를 생산할 수 있는 유연한 제조 시스템(FMS)을 제공해줄 것을 요청했습니다.

MODUS™ 계측 소프트웨어
MODUS™ 계측 소프트웨어 미래 경쟁력 제고 MODUS 계측 소프트웨어는 Renishaw의 최신 센서와 컨트롤러 기술 진보의 활용을 보장하는 미래가 입증된 투자입니다.

Equality in the workplace
At Renishaw, we believe that equality and fairness are critical to the success of our organisation.

Design for metal additive manufacturing – part orientation
In a series of videos, Marc Saunders, Renishaw Additive Manufacturing Solutions Centres Director, will discuss key factors that drive the success rate and productivity of metal additive manufacturing...

Additive manufacturing customer case study videos
A collection of case study videos showcasing how our customers use their AM systems and the applications in which they are applied.

Renishaw scales facilitate micro-machining research
A close-up of the Ionoptika imprint, the logo is 20 µm in width, and the first ‘i’ just 70 nm wide

CMM 업그레이드
CMM 업그레이드 Hexagon과 Zeiss를 포함한 모든 CMM 브랜드 고객들을 위해 Renishaw가 직접 서비스와 지원을 제공하며 모든 측면에서 첨단 기술을 채택하고 있는 완벽한 솔루션.

OMP400 and part cut
omp400,omi-2,strain gauge/optical probe

MMclient
MMclient MMclient 소프트웨어를 통해 원래 MeasureMax 소프트웨어를 Renishaw UCC 컨트롤러 시스템을 활용하는 CMM에서 실행할 수 있으므로 프로그램을 변환할 필요가 없습니다.

CAD 호환성
CAD 호환성 CAD 특성 CAD 데이터의 신속한 로드 – HOOPS® 스트리밍 기술을 사용하므로(CATIA®에서도 사용됨) 배경에서 모델을 로드하는 동안 프로그램 작업을 진행할 수 있습니다.

Deep Water Imaging
High accuracy magnetic ring encoders made by RLS, a Renishaw associate company, are used by Martech of Dorset in its Pan and Tilt units for positioning subsea sonar-imaging devices.

TURBOCAM "high fives" revolutionary five-axis CMM measurement technology
Leader in five-axis turbomachinery production quickly adopts new five-axis Renishaw inspection system, gains faster throughput, greater CMM utilization, and easier programming

SPRINT™ 기술을 채택한 기계 내 스캐닝 프로브
SPRINT™ 기술을 채택한 고속, 고정밀, 기계 내 스캐닝 프로브. CNC 공작 기계를 위한 Renishaw만의 스캐닝 프로브는 매우 정확한 3D 데이터를 캡처하여 제조 공정의 역량을 극대화합니다.

Webinar – Resonance Raman spectroscopy for redox biology research
Resonance Raman spectroscopy for redox biology research. A webinar presented by Dr Katherine Lau of Renishaw and Dr James Armstrong of Imperial College, London.

Contact our calibration product sales team
Thank you for your interest in our machine calibration and optimisation products. Get in touch to discuss your application or request a product demonstration.

Gauging support
As a user of Renishaw gauging products, you will find information and solutions to any problem you might be experiencing on this support website.

QUANTiC™ 증분형 옵티컬 엔코더 다운로드
QUANTiC™ 증분형 옵티컬 엔코더 다운로드 아래 QUANTiC 증분형 엔코더 시리즈에 대한 기술 문헌, 미디어 및 사례 연구 자료를 다운로드해보세요.

위험 최소화
위험 최소화 '플러그 앤 플레이' 설치 Renishaw는 CMM 설치에 대한 종합적인 지식 기반을 축적하고 있기 때문에 대부분의 CMM 모델에 당사 UCC 범용 CMM 컨트롤러를 사용하는 '플러그 앤 플레이' 솔루션을 제공할 수 있습니다.

RLD10 차동 간섭계
RLD10 차동 헤드는 낮은 SDE 성능을 제공하는 독창적인 옵틱 구조로 설계되었습니다. 빔 유도기가 통합되어 셋업 과정에서 피치 및 편요각 조정이 가능하므로 정렬 성능이 향상됩니다(평면 미러 분야에만 적합함).

공작 기계 프로브 및 소프트웨어 관련 자주하는 질문 - 하드웨어
공작 기계 프로브 및 소프트웨어 관련 자주하는 질문 - 하드웨어 Q: 비접촉 공구 세팅 프로브가 접촉식 공구 세팅 프로브보다 정확합니까? A: 정확도는 전체 가공 환경에 따라 다릅니다.

RCU10 실시간 직각 위상 보정 장치
RCU10 실시간 직각 위상 보정 장치 * 디지털 출력의 경우 ±3 입력 카운트와 ±1 출력 카운트 중 큰 값을 더하고 아날로그 출력의 경우 발생하는 오차에 따른 속도를 더합니다.

공구 세팅 기술
공구 세팅 기술 비접촉식 공구 계측장치 비접촉식 공구 세팅 시스템은 광학(레이저) 빔을 사용하여 공구 유무를 감지합니다.

RESOLUTE™ 앱솔루트 옵티컬 엔코더 다운로드
RESOLUTE™ 앱솔루트 옵티컬 엔코더 다운로드 아래 RESOLUT 앱솔루트 엔코더 시리즈에 대한 기술 문헌, 미디어 및 사례 연구 자료를 다운로드해보세요.

Renishaw: 제조업과 의료 분야에서 효율성 제고
Renishaw의 혁신적 기술은 계측, 모션 제어, 기계 캘리브레이션, 덴탈 CAD/CAM, 3D 프린팅, 분광 및 신경외과 수술 분야 등에 적용되어 정밀도, 효율성 및 품질 향상에 기여하고 있습니다.

Renishaw – cranking down cycle time for Hope Technology
In 2013, Renishaw produced the world’s first 3D printed metal bicycle frame for UK company, Empire Cycles.

FORTiS-S™ sealed linear encoders now with lengths up to 4240 mm
Combining high-accuracy position measurement with robustness and reliability, the FORTiS™ enclosed linear absolute encoder series is designed to provide a solid foundation for CNC machining processes.

TJW pharmaceutical
Monitoring machine capability with Renishaw’s QC10 ballbar has proved crucial to TJW, a successful machining sub-contractor who specialise in the pharmaceutical and aerospace industries.

Industrialising AM - creating predictable, productive processes
This feature article explores the drivers behind this trend to industrial AM, and the technical developments that will be critical success factors in this transition.

Raman spectroscopy: an advanced technique for gemstone analysis
The National Gemstone Testing Centre (NGTC), China, is using Renishaw’s high performance inVia confocal Raman microscopes to perform non-destructive identification and characterisation of gemstones.

RLU - 광섬유 빔 전달 방식 초소형 레이저 기기
Renishaw RLE 레이저 간섭계 엔코더 시스템은 변위 간섭계의 측정 및 포지셔닝 성능을 제공하며 설치 및 사용 방법은 재래식 테이프 또는 유리 스케일 기반 엔코더처럼 간편합니다.

XR20 로터리 축 캘리브레이터
XR20 로터리 축 캘리브레이터는 XL-80 및 XM-60 레이저 시스템과 함께 작동하여 높은 정밀도의 반복 가능한 스테이지, 지그, 공작 기계 로터리 축 캘리브레이션을 지원합니다. XR20을 사용한 빠른 캘리브레이션은 최대 ±1 arc sec의 정밀도를 제공합니다.

SP25M
SP25M FCR25-L6 소형 CMM 및 옵티컬 CMM용 6포트 독립형 유닛.

프로세스 기능 향상
프로세스 기능 향상 공작 기계 링크 공작 기계 제품 가공 프로세스 개선 기계 작업장에 적합한 제품 하드웨어 지원 소프트웨어 지원 프로빙 효과 환산기 공작 기계 맞춤형 솔루션 프로세스 변이는 경쟁력과 수익성에 저해가 되는 적입니다.

라만 소프트웨어: 확장
라만 소프트웨어: 확장 추가 모듈 전문가 기능이 포함된 모듈을 추가하여 WiRE 사용자 정의 마이크로 플레이트 매핑 - 제약 및 생물학 연구용 맞춤형 분석 패키지(CAP) 모듈 - QA 및 QC 처리 모니터링용 전용 SEM-SCA 제어기 - 연동형 SEM-라만 시스템 용 라만 입자 분석 - 여러 입자에서의 측정 위치를 찾고 측정을 분석 및 자동화하는...

기본 제공
기본 제공 I++ DME 호환 MODUS는 계측 명령 공통어를 제공하는 I++ DME 프로토콜을 사용하여 Renishaw의 UCC 계열 범용 CMM 컨트롤러와 연결합니다.

RLD10 반사경 간섭계
RLD10 검출기 헤드에는 간섭계 옵틱, 독창적인 다채널 프린지 검출 시스템, 레이저 셔터, 통합 빔 유도기가 내장되어 있습니다. 0° 및 90° 버전 RLD10 검출기 헤드를 모두 공급하고 있습니다.