Filter by
Results found for Specifications and downloads

Why we use Raman spectroscopy
Raman spectroscopy is a powerful technique that provides chemical and structural information about your samples.

Raman Revealed training workshops
Raman Revealed training is tailored specifically for new and intermediate users of Renishaw’s Raman products

캘리브레이션 제품 인증
Renishaw의 목표는 시스템이 작업장에서 지속적으로 정확도를 유지할 것이라는 신뢰와 완벽한 추적성으로 필요한 정확도를 제공하는 것입니다. 중요한 점은 Renishaw 공장에서 모든 레이저, 볼바 및 로터리 캘리브레이터를 캘리브레이션한다는 점입니다. 모든 기준 공작물은 국립 표준을 따르고 Renishaw 시스템에는 종합 캘리브레이션 인증서가 동봉됩니다.

라만 분광기를 사용한 반도체 분석
라만 분광기를 사용한 반도체 분석 반도체 특성 규명 라만을 사용하면 모든 반도체(예: Si, 탄소계, III-V 및 폴리머) 및 초전도체의 특성을 규명하고 이미지를 생성할 수 있습니다.

Renishaw 정렬 시스템에 투자로 특수 용도 기계 제조업체의 역량 확대
특수 용도 기계 제조업체인 Metecno Oy에서 대규모 고객 프로젝트 성과를 극대화하기 위해 세계 정상급 엔지니어링 기술 , 회사인 Renishaw와 협력하여 형상 오차 측정 시스템을 구현했습니다.

이사회, 회사 비서 및 대변인
이사회, 회사 비서 및 대변인 이용 약관 귀하는 Renishaw의 사업, 제품 및 직원과 관련하여 사전 승인된 영상과 텍스트("이미지")를 제공하는 Renishaw '미디어 허브'에 접속했습니다.

머시닝 센터용 검사 소프트웨어
머시닝 센터용 검사 소프트웨어 매크로 기반 프로그래밍 정보 Renishaw의 Inspection 소프트웨어는 프로빙 모션과 점 데이터 조작을 제어하여 몇 가지 매개변수 입력을 통해 일반적 구성품 형상을 폭넓게 측정하는 다수의 매크로로 구성됩니다.

EasyProbe
EasyProbe EasyProbe title page 간단한 프로그래밍 정확한 공작물 포지셔닝을 위해 업데이트된 워크 오프셋 결과 및 오차를 매크로 변수에 저장 최소한의 프로그래밍 지식으로 작업 설정 및 측정 루틴 작성이 가능합니다.

StreamLine™ 슬라롬
StreamLine™ 슬라롬 슬라롬 과소 샘플링은 넓은 영역을 가장 빠르게 분석하는 방법이지만 작고 중요한 형체를 놓칠 수 있습니다.

Additive manufacturing crosses the finishing line
Formula Student is Europe’s most established educational motorsport competition, bringing together industry leaders, high profile engineers, universities and students from around the continent.

Responding to production pressure with conformal cooling
Injection moulding allows plastic products to be produced in complex and intricate detail, often in sizeable production runs, with repeatable tolerances and high surface quality.

Additive Manufacturing of Intricate Structures in Commercially Pure Copper
Pure copper is a highly desirable material for heat exchangers and electrical components due to its excellent thermal and electrical properties.

It's in the touch - identifying trace material within a fingerprint
To be truly useful, in a highly practical and physical environment, chemical imaging needs to be versatile and forgiving over a range of object surfaces.

Raman spectroscopy: an advanced technique for gemstone analysis
The National Gemstone Testing Centre (NGTC), is the authoritative gemstone testing facility in China.

RF 안테나 위치 지정 정확도와 분해능을 100배 개선시켜 주는 RESOLUTE™ 엔코더
Pacific Antenna Systems(PAS)는 1 ~ 110 GHz의 무선 주파수(RF)를 사용하는 최첨단 안테나 시스템을 설계, 제작, 제조합니다. 관련 응용 분야로는 가시선 및 위성(SATCOM) 통신을 위한 고분해능 레이더, 고속 데이터 통신과 드론(UAS) 대응책을 위한 고전력 마이크로파 시스템 등이 있습니다.

구성 가능한 환경
구성 가능한 환경 MODUS는 고도로 사용자 구성 가능한 인터페이스이며 진행 중인 작업의 프로그래밍, 측정 또는 보고에 적합하도록 화면 레이아웃을 조정할 수 있습니다.

Metal powders supply
Metal powders supply Renishaw에서는 금속 3D 프린팅 시스템에 사용할 수 있는 폭넓은 금속 분말을 제공합니다.

제품 지원 애니메이션
제품 지원 애니메이션 관련 제품 지원 동영상을 선택하십시오.

RLD10 평면 미러 간섭계
RLD10 검출기 헤드에는 간섭계 옵틱, 독창적인 다채널 프린지 검출 시스템, 레이저 셔터, 통합 빔 유도기가 내장되어 있습니다. 0° 및 90° 버전 RLD10 검출기 헤드를 모두 공급하고 있습니다.

분석 과학용 라만 분광기
분석 과학용 라만 분광기 Renishaw는 라만/스캐닝 프로브 현미경 및 SEM-라만 시스템을 결합하여 수상의 영예를 안은 inVia™ 칸포칼 라만 현미경과 같은 혁신으로 이러한 확대를 주도했습니다.

DfAM strategy - create 'design space' for maximum AM impact
DfAM optimised parts will be lighter, higher performing, faster to build and therefore more cost-effective than direct replacements or adapted designs.

Enhancing micro-milling precision with FORTiS-N™ enclosed encoders
Anderson depends on Renishaw’s cutting-edge metrology solutions to ensure the highest levels of accuracy and quality.

Renishaw changers
Free Renishaw changer racks and probe modules with every new PH10 head purchased, from participating CMM suppliers

Additive manufacturing documents
A collection of documents aimed to inform you of Renishaws latest metal additive manufacturing solutions and technology.

What Raman spectroscopy can tell you
Raman spectroscopy produces chemical and structural information to help us understand more about the material being analysed.

공작 기계 앱
Renishaw에서는 고객들이 시스템의 설치, 구성, 사용 및 유지보수를 훨씬 쉽게 진행할 수 있도록 지원하는 다양한 공작 기계 앱을 개발하고 있습니다.

Primo™ system helps SuMax Enterprises to reduce part set-up time by 90%
Maintaining the wall thickness of pump bodies and reducing the part setting time for manufacturing steering worm shafts is an important task for SuMax Enterprises Pvt Ltd, situated in Pune, India.

50 years since the discovery of the Qin Terracotta Warriors
The Qin Terracotta Warriors and Horses were discovered in 1974.

Calibration service provider works faster & smarter to create more revenue
He’s not an athlete, but Jürgen Emslander has, in one move, considerably improved his performance, to be way ahead of the rest of his field.

라만 현미경 분석을 통한 세포 생물학 연구
라만 현미경 분석을 통한 세포 생물학 연구 미세한 생물학적 정보 확인 우수한 공간 분해능의 칸포칼 라만 분석으로 검사할 수 있는 대상은 다음과 같습니다.

RA816 생물학 분석기
RA816 생물학 분석기 특성 RA816 생물학 분석기는 생물학 샘플 분석을 위한 실용적인 솔루션을 제공합니다.

FORTiS™ 밀폐형 리니어 엔코더 적용으로 공작 기계 총 유지 비용 절감
Application note describing the features and benefits of the FORTiS enclosed encoder to the machine tool end-user and service provider markets.

RenAM 500 Ultra
The Ultra is Renishaw's newest addition to the RenAM 500 series of metal additive manufacturing systems.

Atherton Bikes accelerates with additive manufacturing
Global engineering company Renishaw is working with new mountain bike brand Atherton Bikes to produce additively manufactured titanium lugs for the company's bike frames.

라만 현미경으로 탄소와 2D 물질의 특성화
라만 분광기로 그래핀, 탄소 나노튜브(CNT), 흑연, 다이아몬드 및 다이아몬드 유사 탄소(DLC) 등을 포함한 모든 형태의 탄소를 식별하고, 현재 알려져 있는 수많은 2D 물질을 연구할 수 있습니다.

“21°C 범위에도 불구하고 정확도를 유지한 상태에서 측정 시간과 비용이 80% 감소했습니다.”
Kishan Auto parts Pvt.

SYMÉTRIE hexapods choose Renishaw’s advanced RESOLUTE™ absolute encoders
Renishaw’s RESOLUTE series of absolute encoders now supports SYMÉTRIE’s Ground Integration and Calibration Support (GICS) and Interferometry Assembly Detection Electronics Assembly (IA DEA) hexapods,...

중공업 사례 연구
중공업 사례 연구 토공 중장비부터 측량 시스템과 광물 분석까지 Renishaw 제품은 다양한 중공업 분야에 사용됩니다.

레이저 간섭계로 리니어 스케일 캘리브레이션 오차 검증
일관된 서브미크론 측정 정확도를 달성하기 위해 홍콩의 SCL(Standards and Calibration Laboratory)이 개발한 자동 라인 스케일 캘리브레이션 시스템은 자동 오차 보정을 핵심적인 설계 기준으로 삼았습니다.

Quickstep Technologies halves part set up time
The combination of MSP’s NC-Checker and NC-PerfectPart software is delivering significant savings for Quickstep Technologies’ manufacturing processes.

What Raman images can reveal
Raman spectroscopy provides chemical and structural information about materials. This information can be visually represented as a Raman image

평등성, 다양성과 포용성
평등성, 다양성과 포용성 Renishaw는 평등성 을 기반으로 모두가 평등하게 참여하여 영감을 받고 함께 미래를 혁신할 수 있는 직장을 만듭니다.

설치 동영상
설치 동영상 Renishaw 공작 기계 프로빙 시스템 설치 방법을 안내합니다.

REVO 밸브 시트 및 가이드 측정
REVO 밸브 시트 및 가이드 측정 나선 스캔 측정 프로세스에는 두 번의 나선 스캔이 수반되는데, 각각 밸브 가이드 보어와 밸브 시트 영역에서 수행됩니다.

RLD10(내장 간섭계 불포함)
RLD10(내장 간섭계 불포함) 사양 평면 미러 분야 반사경 분야 축 이동 0 m ~ 1 m 0 m ~ 4 m 분해능(RLU를 사용한 구성) 아날로그 직각 위상 = λ/4 (158 nm)디지털 직각 위상 = 10 nmRPI20 분해능 = 38.

측정 속도를 높이기 위한 CMM 리트로핏
측정 속도를 높이기 위한 CMM 리트로핏 CMM의 숨겨진 잠재력을 펼치세요 최첨단 소프트웨어, 컨트롤러 및 센서 기술 개조를 통해 사용 중인 CMM의 측정 기능과 성능을 개선할 수 있는 가능성을 소개하는 백서를 확인하십시오.

라만 분광기를 사용한 폴리머 및 마이크로플라스틱 연구
라만 분광기를 사용한 폴리머 및 마이크로플라스틱 연구 폴리머와 플라스틱에 라만 분광기 적용 폴리머 라미네이트, 포장 물질, 마이크로플라스틱, 생분해성 플라스틱 분석에 inVia 현미경을 사용하여 화학적 성질과 구조를 모두 파악합니다.

광전지
광전지 라만 분광기는 광전지와 차세대 광전지 기술 개발에서 모두 선도적인 역할을 하고 있습니다.

World leading epilepsy surgery centre in Milan uses Renishaw’s stereotactic robot
The neurosurgeons at the Claudio Munari Epilepsy and Parkinson Surgery Centre of the Niguarda Hospital in Milan, Italy, use the Renishaw neuromate® stereotactic system in stereoelectroencephalography...

Bespoke bike maker harnesses additive manufacturing
Maintaining the consistency and quality of hand-made titanium bicycle components isn’t easy, it takes consummate skill, care and time.