Filter by
Results found for Retrofit Renishaw
Renishaw brings AM innovation to Olympic track bike components
Speed, balance and aerodynamics are integral to a rider’s performance.
산업 공정 제어를 위한 스마트 제조 데이터 플랫폼
Renishaw Central은 정확한 공정 및 계측 데이터를 수집 및 제공하고 조치하는 스마트 제조 데이터 플랫폼입니다. Renishaw Central이 제조 공정을 최적화하는 데 어떻게 도움이 될 수 있는지 알아보십시오.
Renishaw Equator™ 게이지, 주요 항공우주 제조업체의 생산량 증가 지원
Senior Aerospace Weston은 중요 가공 에어로스트럭처 부품 검사의 효율성을 높이기를 원했으며, Renishaw와 업계를 선도하는 Equator™ 측정 시스템을 선택하기로 결정했습니다. Equator 게이지는 부품당 검사 시간을 75%나 단축했으며 더 종합적인 구성품 추적이 가능하도록 지원했습니다.
SIMTOS 2024의 Renishaw: 제조 부문의 종합적인 변화를 위한 혁신적인 솔루션
SIMTOS 2024의 Renishaw: 제조 부문의 종합적인 변화를 위한 혁신적인 솔루션 2024년 3월 정밀 엔지니어링 및 제조 기술 기업인 Renishaw가 2024년 4월 1일부터 5일까지 SIMTOS 2024에서 다양한 스마트 제조 기술을 선보일 예정이다.
Renishaw conformal cooling solutions prove a boost to moulding productivity
The use of cores incorporating conformal cooling in the moulds for its plastic casings has allowed Alfred Kärcher GmbH & Co.
Renishaw Equator™ 게이지, 주요 항공우주 제조업체의 생산량 증가 지원
Senior Aerospace Weston은 중요 가공 에어로스트럭처 부품 검사의 효율성을 높이기를 원했으며, Renishaw와 업계를 선도하는 Equator™ 측정 시스템을 선택하기로 결정했습니다. Equator 게이지는 부품당 검사 시간을 75%나 단축했으며 더 종합적인 구성품 추적이 가능하도록 지원했습니다.
가상 현실 - Renishaw 엔코더의 정확성과 반복성을 갖춘 고성능 비전 기술
Power Plus는 정확도와 반복정도가 우수한 Renishaw의 옵티컬 및 마그네틱 엔코더를 활용하여 방송 업계에서 가상 현실 기술을 위한 고정밀 카메라 위치 제어 방법을 제공합니다.
Renishaw 정렬 시스템에 투자로 특수 용도 기계 제조업체의 역량 확대
특수 용도 기계 제조업체인 Metecno Oy에서 대규모 고객 프로젝트 성과를 극대화하기 위해 세계 정상급 엔지니어링 기술 , 회사인 Renishaw와 협력하여 형상 오차 측정 시스템을 구현했습니다.
옵티컬 엔코더 설치 안내서 및 동영상
증분형, 앱솔루트, 리니어, 로터리, 부분 원호 시스템에 대한 Renishaw 옵티컬 엔코더 설치 및 사용자 안내서를 다운로드해보세요. 엔코더 시스템의 쉽고 빠른 셋업을 위해 설치 동영상을 시청하십시오.
Renishaw and Status Metrology Official Channel Partnership sets new standards for service delivery
Renishaw and Status Metrology have enjoyed a trusted customer/supplier relationship.
Renishaw, Primo™ 출시 - 정밀 가공의 세계를 열어주는 혁신적인 비즈니스 모델
2015년 3월 12일 – 서울 - 시장을 선도하는 엔지니어링 기술 기업인 Renishaw가 오늘 다양한 규모의 기업이 고부가가치 가공 모델을 활용할 수 있도록 지원하는 혁신적인 제품, Renishaw Primo를 출시한다고 밝혔다.
Instron®의 ElectroPuls™ 선형 비틀림 테스트에 적용된 Renishaw 엔코더
미국 매사추세츠주에 본사를 둔 Instron은 재료 시험 업계를 선도하는 세계 정상급 기업입니다. Instron은 연구소 및 산학용 다양한 재료 시험 장비들을 공급 및 서비스하고 있습니다. Instron 시스템은 제트 엔진 부품 테스트용부터 의료용 주사기 테스트에 이르는 다양한 목적의 테스트를 위한 제품을 제공합니다.
기계 수리 전문가가 서비스 확장을 위해 Renishaw 다축 캘리브레이터에 투자하고 있습니다
KES Machine LLC가 고객에게 최고의 캘리브레이션 서비스를 제공하기 위해 글로벌 엔지니어링 기술 기업인 Renishaw와의 관계를 확장했습니다. KES는 정확한 데이터를 빠르게 확보하고 높은 품질의 캘리브레이션 및 프로빙 서비스를 제공할 목적으로 Renishaw XM-60 및 XM-600 다축 캘리브레이터에 투자하여 서비스 범위를 확장했습니다.
3DHISTECH 현미경에 Renishaw 엔코더 사용
헝가리 부다페스트에 위치하고 있는 3DHISTECH는 세계에서 가장 빠르고 용량이 큰 자율 파노라마 디지털 슬라이드 스캐너인 P1000을 설계 및 제조합니다. P1000은 대형 병리학 실험실에서 최대 2일 동안 무인 작동하면서 의료용 샘플의 초고해상도 이미지를 캡처할 수 있는 매우 정확한 주사 현미경입니다.
Airbus A380 Superjumbo를 빛낸 Renishaw
Airbus A380 Superjumbo를 빛낸 Renishaw 눈에 띄지 않고, 추가 작업이 없는 시스템 개방형, 비접촉식 옵티컬 리니어 엔코더인 RG4 시스템은 분해능 범위가 10미크론 ~ 0.
옵티컬 엔코더 기사
옵티컬 엔코더 기사 정보 제공, 교육 및 장려 목적의 콘텐츠. Renishaw는 엔코더 기술, 엔코더 제품 및 업계 지식에 대한 깊은 통찰력이 담긴 다양한 문서를 게시하고 있습니다. 지금 Renishaw 영업팀에 문의하세요 자세한 내용을 알아보고 전문가와 상담하려면 현지 영업소에 문의하십시오. 문서는 계속 추가됩니다...
Licensing user guides
All current How To Guides to assist in the use of the Renishaw Licence Manager and the downloading of software
거대과학을 지원하는 RESOLUTE™ 엔코더
거대과학을 지원하는 RESOLUTE™ 엔코더 배경 그르노블에 근거지를 둔 프랑스 기술 회사 IRELEC Alcen은 전 세계 싱크로트론 시설들을 위한 광기계 및 로봇 시스템을 제조합니다.
거대과학을 지원하는 RESOLUTE™ 엔코더
거대과학을 지원하는 RESOLUTE™ 엔코더 2021년 6월 그르노블에 근거지를 둔 프랑스 기술 회사 IRELEC Alcen은 전 세계 싱크로트론 시설들을 위한 광기계 및 로봇 시스템을 제조합니다.
A-2033-0830 - Renishaw 수신기 장착 브래킷
A-2033-0830 Renishaw 수신기 장착 브래킷 모든 Renishaw 공작 기계 프로브 시스템 수신기와 함께 사용할 수 있는 범용 장착 브래킷. 고정 나사, 와셔 및 너트가 함께 제공됩니다.
Renishaw 프로빙을 사용하면 정밀 가공을 하는 협력업체의 불량률과 시간을 절감할 수 있습니다
영국 글로스터셔에 소재하고 있는 Intoco(Independent Tool Consultants Ltd)의 첨단 제조 사업부는 정밀 가공 협력체를 위한 전시장과 같습니다.
A-4038-0304 - RMP60 및 OMP60용 Renishaw 공구 키트
A-4038-0304 RMP60 및 OMP60용 Renishaw 공구 키트 이 공구 키트는 OMP60, OMP60M, OMP600, RMP60, RMP600, RMP60M, OTS 및 RTS 설치와 유지보스에 사용됩니다.
CNC 기계용 접촉식 공구 세터
CNC 기계용 접촉식 공구 세터 가공 정확도 향상 CNC 기계에서 사용하는 절삭 공구의 길이와 직경은 핵심 매개변수로 정확하게 세팅해야 합니다.
Renishaw probing simplifies set-up of complex mould tools for BK Tooling
Toolmaking has always been the preserve of craftsmen; even with the arrival of complex CNC machine tools the skill of the toolmaker is still required.
Renishaw FORTiS™ 엔코더 및 레이저 캘리브레이션 시스템으로 공작 기계 정확도 향상.
Renishaw의 FORTiS 엔코더 및 레이저 캘리브레이션 제품은 HEAKE 공작 기계가 지속적으로 고품질 부품을 생산하는 데 도움을 줍니다. HEAKE LTD는 FORTiS™ 밀폐형 리니어 엔코더, XK10 정렬 레이저 시스템과 같은 Renishaw의 첨단 계측 제품을 사용하여 공작 기계 정확도와 성능을 향상시킵니다.
연락처
온라인 양식, 전 세계 영업소 디렉토리 또는 공급자 포털을 선택하여 Renishaw에 연락하실 수 있습니다.
부분 원호 옵티컬 엔코더
전체 회전보다 작은 회전은 부분 원호 엔코더로 측정합니다. Renishaw의 유연한 리니어 스케일이 어떻게 드럼, 샤프트 또는 기타 원통형 표면을 감싸 소형 판독 헤드가 제한적인 회전을 정확하게 측정하도록 지원하는지 확인해 보십시오.
Renishaw scales facilitate micro-machining research
A close-up of the Ionoptika imprint, the logo is 20 µm in width, and the first ‘i’ just 70 nm wide
최신 CMM 설계를 지원하는 Renishaw 엔코더
3차원 측정기(CMM)는 현대 생산 라인의 공정 제어 분야에서 필수적인 도구가 되었습니다. 인라인 또는 오프라인 중 어느 방식이든 CMM은 터빈 블레이드부터 엔진 피스톤 링에 이르는 다양한 부품을 가장 정확히 측정합니다. 이 사례 연구에서는 덕인이 견고한 기계 설계 및 위치 피드백을 통해 측정 오차를 최소화하는 CMM을 어떻게 설계하는지 살펴봅니다.
Case study: Renishaw inVia confocal Raman microscope, a work horse for laboratory testing
The Renishaw inVia confocal Raman microscope was chosen as the spectrometer of choice for the MCFP, as its bespoke configuration is perfectly suited to analysing cultural artefacts with varying...
Renishaw helps Cookson Industrial make world’s most expensive metal viable for additive manufacturing
Using precious metals in additive manufacturing (AM) provides new ways to utilise these materials' unique properties.
Ronchini Milling Technologies, 첨단 밀링 기계 성능 향상을 위해 Renishaw 측정 솔루션 도입
비철 금속, 플라스틱, 복합재 및 폼 재료를 위한 CNC 밀링 기계에 전문성을 보유하고 있습니다.
Renishaw AM technology helps Swinburne electric car to best-ever Formula SAE result
Metal additive manufacturing technology from Renishaw has helped a team of students from Swinburne University of Technology in Melbourne, Australia, to the University’s highest overall score in the...
Renishaw, 비교 측정과 절대 측정이 모두 가능한 혁신적인 Equator-X™ 듀얼 측정 시스템출시
Renishaw는 계측 및 제조 시스템 분야의 세계적인 선도 기업으로서, 작업 현장 공정 제어를 위한 최신 혁신 솔루션인 Equator-X 500 (이큐에이터-X) 이큐에이터 듀얼 메소드 측정 시스템의 출시를 발표했습니다.
Renishaw의 옵티컬 엔코더 기술 안내
Renishaw의 옵티컬 엔코더의 작동 방식에 대한 주요 정보를 확인할 수 있습니다. Renishaw의 다양한 옵티컬 리니어, 부분 원호 및 로터리(앵글) 엔코더 시스템에 대해 알아보십시오.
A-6551-0300 - Renishaw RMI-Q 인터페이스용 공구 키트
이 공구 키트는 Renishaw RMI-QE 인터페이스 장치의 설치와 유지보수에 사용됩니다.
VAD Instrument, 모션 플랫폼용으로 Renishaw의 UHV 옵티컬 엔코더 선택
VAD Instrument, 모션 플랫폼용으로 Renishaw의 UHV 옵티컬 엔코더 선택 진공 기술은 다양한 고정밀 제조 공정에 사용됩니다.
In ALIO's tiny world of nano-motion systems, Renishaw encoders provide large performance and cost advantages
Known for its nano-motion stages for biomedical, semiconductor and photovoltaic applications, ALIO Industries depends on Renishaw's TONiC optical encoders for the accuracy and repeatability needed to...
옵티컬 엔코더 진단 도구
옵티컬 엔코더 진단 도구 다음과 같은 Renishaw 엔코더 시스템 셋업 최적화 및 원격 캘리브레이션 진단 도구 계열에서 선택할 수 있습니다.
VAD Instrument, 모션 플랫폼용으로 Renishaw의 UHV 옵티컬 엔코더 선택
VAD Instrument, 모션 플랫폼용으로 Renishaw의 UHV 옵티컬 엔코더 선택 2021년 1월 진공 기술은 다양한 고정밀 제조 공정에 사용됩니다.
A-5475-0060 - Renishaw LTS(Length Tool Setter)용 공구 키트
A-5475-0060 Renishaw LTS(Length Tool Setter)용 공구 키트 이 공구 키트는 Renishaw LTS(Length Tool Setter)의 설치와 유지보수에 사용됩니다.
A-5191-0300 - Renishaw OMM-2 및 OMI-2/OMI-2T용 공구 키트
A-5191-0300 Renishaw OMM-2 및 OMI-2/OMI-2T용 공구 키트 Renishaw OMM-2 수신기, OMI-2/OMI-2T 결합형 인터페이스 및 수신기 장치와 함께 사용하는 공구 키트.
연삭 정밀도와 성능을 향상시켜 주는 FORTiS™ 밀폐형 엔코더
TGT는 테스트와 평가를 거쳐 자사의 최신 공구 연삭기 시리즈에 Renishaw의 FORTiS™ 밀폐형 엔코더를 채용하기로 결정했습니다. TGT는 설치가 쉽고 여러 첨단 기능을 갖춘 FORTiS 엔코더 시스템을 사용하여 기계의 성능을 최적화할 수 있습니다.
Case study: Combined MWIR Raman thermography for improved thermal control in semiconductor devices
Raman thermography uses the Raman spectrum from a semiconductor device to determine the local temperature with submicron lateral spatial resolution.
A-4038-1010 - 연장, L 100 mm, Renishaw RMP60M 및 OMP60M용
A-4038-1010 연장, L 100 mm, Renishaw RMP60M 및 OMP60M용 Renishaw에서는 더 깊숙한 곳까지 구성품을 측정할 수 있도록 폭넓은 연장 바와 어댑터를 제조합니다.
A-4038-1027 - 연장, L 150 mm, Renishaw RMP60M 및 OMP60M용
A-4038-1027 연장, L 150 mm, Renishaw RMP60M 및 OMP60M용 Renishaw에서는 더 깊숙한 곳까지 구성품을 측정할 수 있도록 폭넓은 연장 바와 어댑터를 제조합니다.
A-4038-1028 - 연장, L 200 mm, Renishaw RMP60M 및 OMP60M용
A-4038-1028 연장, L 200 mm, Renishaw RMP60M 및 OMP60M용 Renishaw에서는 더 깊숙한 곳까지 구성품을 측정할 수 있도록 폭넓은 연장 바와 어댑터를 제조합니다.