Filter by
Results found for Renishaw
SupaTouch 기술
SupaTouch 기술 사이클 시간 최소화 SupaTouch는 지능적인 공정내 결정으로 공작 기계 역량을 기준으로 사이클 시간을 상당히 개선합니다.
BOST, 기계 셋업 시간 50% 단축하고 로터리축 정확도 개선
스페인 기푸스코아 아스테아수에 본사를 둔 고하중 및 초고하중 선반 및 고하중 밀링 머신 제조업체로 잘 알려진 BOST Machine Tools Company(BOST)는 1972년에 “Talleres Bost”라는 이름으로 창립되었으며 선반 개조 서비스를 제공합니다.
개방형 옵티컬 엔코더 비교표
Renishaw에서는 다양한 개방형 옵티컬 리니어, 부분 원호 및 로터리(앵글) 엔코더를 제공합니다. 비교표는 Renishaw의 앱솔루트 엔코더 시스템과 증분형 엔코더 시스템의 기술 사양을 비교하는 데 도움이 됩니다.
REVO 5축 측정 시스템
REVO 5축 측정 시스템 KB content REVO eBook Measurement techniques REVO 시스템 교환 랙 REVO 시스템은 CMM에서 프로브 및 스타일러스 홀더의 자동 교환이 가능하도록 설계되었습니다.
공구 세팅 기술
공구 세팅 기술 비접촉식 공구 계측장치 비접촉식 공구 세팅 시스템은 광학(레이저) 빔을 사용하여 공구 유무를 감지합니다.
PHS-2 서보 헤드
PHS-2 서보 헤드 PHS-2 서보 포지셔닝 헤드는 지속적인 서보 구동을 통해 거의 모든 위치로 각도분할이 가능합니다.
호환되는 제품 목록
호환되는 제품 목록 공작 기계 링크 공작 기계 제품 가공 프로세스 개선 기계 작업장에 적합한 제품 하드웨어 및 소프트웨어 지원 공작 기계 맞춤형 솔루션 컨트롤러 다음과 같은 컨트롤러에서 GoProbe 사이클이 지원됩니다.
다양한 옵티컬 엔코더 스케일
다양한 옵티컬 엔코더 스케일 RTL FASTRACK™(트랙 옵션이 제공된 스테인리스 강철 테이프) 스케일 명칭 정확도 스케일 피치 열팽창 계수(20 °C에서) 제공되는 길이 판독 헤드 호환성 RTLC(FASTRACK 옵션) 20 μm: ±5 μm/m 40 µm(고정밀도): ±5 µm/m40 μm: ±15 μm/m 20 µm/40 µm 10.
Lasing, 정밀 응용 분야 솔루션 제공업체로서 Renishaw와의 협력
Lasing Microsystem S.
XL-80 간섭계에 관한Haas Spain(HFO)과 Renishaw의 인터뷰
XL-80 간섭계에 관한Haas Spain(HFO)과 Renishaw의 인터뷰
CNC 공작 기계에서 열이 볼 스크류 정확도에 미치는 영향
이 애플리케이션 노트에서는 볼스크류에 축적되는 열이 CNC 공작 기계의 정확도에 미치는 영향을 알아봅니다. 여기에서는 반폐쇄 서보 루프(로터리 엔코더와 볼스크류 사용)를 사용한 리니어 축 제어가 높은 정확도를 제공할 수 있지만 볼스크류의 열팽창이 중대한 오류를 일으킬 수 있다는 점을 테스트 데이터를 활용하여 설명합니다.
5축 CMM 검사로 "즐기자"
스캐닝 프로브는 미국 몬타나주 Maryville에 위치한 Kawasaki의 공장에서 형상-데이터 수집과 머시닝 셀로의 피드백 속도를 증가시키고, CMM 고정물을 줄이고, 프로브 캘리브레이션 시간을 수시간에서 수분으로 단축시키고 있습니다.
EVOLUTE™ 옵티컬 앱솔루트 엔코더 시리즈
EVOLUTE 옵티컬 앱솔루트 엔코더는 넉넉한 설치 공차와 향상된 내분진성이 강점인 미세 분해능 위치 측정 시스템입니다. 어떠한 이동도 없이 시동 즉시 위치를 찾으므로 원활한 속도 제어력과 신뢰할 수 있는 위치 안정성이 제공됩니다.
SP600
SP600 AC1 PC 카드 AC1 PC 카드는 쉽게 설치하고 표준 프로브 케이블에 직접 연결할 수 있는 12비트 인터페이스 카드이며, 모든 프로브 관리 기능을 수행하고 호스트 PC로 상태 정보를 전달합니다.
로터리 엔코더의 정확도
이 백서에서는 로터리(앵글) 엔코더 성능에 영향을 미치는 주요 요인을 개략적으로 설명하여 설계자의 분야에 가장 적합한 엔코더 시스템을 선별하는 데 유용하게 활용할 수 있는 정보를 제공합니다.
지능형 자동 배경 제거
지능형 자동 배경 제거 Renishaw의 다방면 혁신 기술은 특허권 으로 보호됩니다.
라만 현미경을 위한 샘플 포지셔닝
라만 현미경을 위한 샘플 포지셔닝 MS30 고속 인코딩 스테이지의 주요 기능: • 최대 50 nm XY 단계 크기• 최대 8 nm Z 단계 크기(MZ20 드라이브 포함)• X 및 Y의 반복 가능 포지셔닝: ±0.
에너지 사례 연구
재생 에너지 사용을 늘리고 있는 Renishaw의 노력에 전 세계의 이목이 집중되고 있습니다. 태양 전지판, 풍력 터빈 등의 장비 공급이 증가하고 이 장비를 가능한 한 효율적으로 제조하기 위한 연구가 이어지고 있는 가운데, 발전된 에너지의 저장은 상당한 R&D 노력이 필요한 또 다른 영역입니다.
Renishaw's inVia used to study the Terracotta Warriors and Horses of the Qin Dynasty
Known as the ‘Eighth Wonder of the World’, the Terracotta Warriors and Horses site was discovered in 1974.
엔진 및 블레이드
Renishaw는 수십 년 동안 항공기 엔진의 제조와 유지보수를 지원하고 티타늄, 색다른 합금, 합성물 등 대부분의 비싸고 가공하기 어려운 물질을 위한 효율적이고 반복 및 추적이 가능한 제조 공정을 제공하면서 경험을 축적해 왔습니다.
5축 측정용 계측 소프트웨어
5축 측정을 위한 Renishaw의 계측 소프트웨어 플랫폼. 구성 가능한 사용자 인터페이스를 통해 원시 DMIS 프로그램이 완벽한 시뮬레이션과 충돌 방지 기능 아래 도면 형상을 오프라인으로 개발하고, CAD로부터 치수와 공차를 삽입할 수 있도록 제어할 수 있습니다.
RSP2 프로브를 사용한 고유한 5축 측정 기술
RSP2 프로브를 사용한 고유한 5축 측정 기술 원형 스캔과 결합 원형 스캔 원형 스캔은 초당 최대 4,000개의 데이터 점까지 캡처하면서 원형 형상을 스캔하도록 정의된 스캔 루틴입니다.
랙 및 액세서리
랙 및 액세서리 스타일러스 및 프로브 교환 정보 일반적으로 공장에서 측정해야 하는 형상 및 가공품은 매우 다양하므로 제조업체에는 유연한 측정 솔루션이 필요합니다.
고속 라만 및 PL 이미징
고속 라만 및 PL 이미징 StreamHR™ 이미징 기술: 고분해능 라만 이미징 샘플에 1 µm 미만의 피처가 포함되는 경우 해당 피처를 나타내기 위해 가장 높은 공간 분해능이 필요할 수도 있습니다.
라만 소프트웨어
라만 소프트웨어 소프트웨어 기능 및 모듈 Empty Modelling™ 방법 Renishaw의 Empty Modelling 방법을 사용하면 알 수 없는 샘플에서 라만 이미지를 분석할 수 있습니다.
공작 기계 프로브 및 소프트웨어 뉴스
제조 산업 분야에서 가공 공정을 자동화하여 비용을 대폭 절감하는 데 활용할 수 있는 Renishaw의 최신 공작 기계 제품 뉴스, 사례 연구 및 기술 자료.
CMM 프로브, 소프트웨어 및 개장 뉴스
제조 산업 분야에서 검사 처리량을 높여 비용을 절감할 수 있는 Renishaw의 최신 CMM(Coordinate Measuring Machine) 제품 뉴스, 사례 정보, 기술 자료.
FORTiS-N™ FS 밀폐형 앱솔루트 엔코더
SIL2 및 Cat 3 PLd에 대한 기능 안전성 인증을 받은 밀폐형 엔코더를 찾고 계십니까? 공간 제약이 있는 응용 분야에 이상적인 Renishaw의 FORTiS-N™ FS 엔코더에 대해 자세히 알아보십시오.
Renishaw’s AGILITY® 5-axis CMM advances EDM machine tool manufacture with fast and accurate 100% inspection
The AGILITY® CMM with REVO 5-axis multi-sensor system advances Beijing DMNC-EDM (China) machine tool manufacture with fast and accurate 100% inspection
Additive manufacturing exhibitions and trade shows
Additive manufacturing exhibitions and trade shows 전 세계에서 개최되는 행사에 참여하여 Renishaw의 3D 프린팅 시스템과 응용 분야에 대해 알아보십시오.
XM-60 다축 캘리브레이터를 활용한 반도체 웨이퍼 검사 품질 및 생산성 향상
Certain Micro Application Technology Inc.
FORTiS-N™ 밀폐형 앱솔루트 엔코더
작은 공간에 적합한 밀폐형 엔코더 시스템을 찾고 계십니까? 공간 제약이 있는 응용 분야에 적합한 Renishaw의 차세대 FORTiS-N™ 밀폐형 리니어 앱솔루트 엔코더를 살펴보십시오.
옵티컬 엔코더 지식 및 지원 센터
옵티컬 엔코더 지식 및 지원 센터 지식 지식 센터에서 최신 비디오 및 주요 문서를 찾아 볼 수 있습니다. Renishaw의 글로벌 지원 , 품질 관리 , 규제 준수 및 보증 정보 를 자세히 확인해보십시오. 지원
지속가능성
Renishaw는 환경을 보살피고, 기후변화와 같은 심각한 문제로부터 이를 보호하기 위한 주어진 역할에 최선을 다합니다. 제조시설의 배출 절감과 같은 자체적인 운영의 발자국을 개선하는 것뿐만 아니라 고객이 더 적은 양으로 더 많이 제조할 수 있도록 돕고, 더욱 지속 가능한 세상으로 바꾸어 나가기 위한 솔루션을 제공하고 있습니다.
캘리브레이션 장비 등록 양식
캘리브레이션 장비 등록 양식 추가 캘리브레이션 장비를 등록하려면 현재 등록을 제출한 후 이 웹 페이지를 새로 고치십시오.
엔코더 제품 구성 프로그램
구성 프로그램을 사용하여 Renishaw의 다양한 엔코더 시스템을 둘러보고 관련 정보를 요청할 수 있습니다. 옵션에 대해 잘 모르면 필드를 선택하지 않은 채로 두고 엔코더 제품 또는 시스템 구성을 계속하십시오.
회사 정보
Renishaw는 정밀 측정과 의료 부문의 전문 지식을 가지고 세계를 선도하는 엔지니어링 및 과학 기술 기업 중 하나입니다.
회사 뉴스
회사 뉴스 R& D 및 제조 작업, Renishaw의 광범위한 전세계 고객 지원망을 포괄하는 Renishaw의 최근 뉴스, 사례 정보 및 공지 사항 최신 자료 모든 자료
기계 캘리브레이션 및 최적화 뉴스
기계 캘리브레이션 및 최적화 뉴스 최신 자료 모든 자료 제조 산업 분야에서 기계 성능을 제어하여 비용을 절감할 수 있는 Renishaw의 최신 캘리브레이션 제품 뉴스, 사례 정보 및 기술 정보.
FORTiS-S™ 밀폐형 앱솔루트 엔코더
공작 기계를 위한 밀폐형 리니어 앱솔루트 엔코더 시스템을 찾고 계십니까? 열악한 환경에 적합한 Renishaw의 차세대 FORTiS-S™ 밀폐형 리니어 앱솔루트 엔코더를 살펴보십시오.
평등성, 다양성과 포용성
평등성, 다양성과 포용성 Renishaw는 평등성 을 기반으로 모두가 평등하게 참여하여 영감을 받고 함께 미래를 혁신할 수 있는 직장을 만듭니다.
기계 제조업체 사례 연구
기계 제조 업계와 관련이 있는 Renishaw의 사례 연구입니다.
환경 세포
환경 세포 온도 제어 세포 다음 중에서 선택하십시오.
Data sheets and case studies
Renishaw에서 제공하는 재료에 대한 보건 안전 정보와 기술 제품 데이터를 찾아보고 다른 기업들이 다양한 응용 분야와 산업 부문에서 3D 프린팅을 어떻게 활용하고 있는지 보여주는 최신 사례 연구도 살펴보십시오.
Blog post: Explaining the ATOM™ encoder’s advanced eccentricity measurement system
Renishaw’s ATOM encoder is a miniature incremental encoder that combines best-in-class performance with the benefits of advanced installation and set-up.
과학, 연구 및 분석 분야
Renishaw는 지속적인 연구 개발 투자로 혁신적 제품을 생산하여 시장에서의 입지가 탄탄한 기업으로 잘 알려져 있습니다.
Inert atmosphere generation
Inert atmosphere generation 업계를 선도하는 기술력 Renishaw의 3D 프린팅 시스템은 불활성 환경 조성 방식에서 독보적입니다.
Renishaw's inVia used in conservation activities at the Rijksmuseum in Amsterdam
The Rijksmuseum is the iconic museum of the Netherlands and in 2013, following extensive renovation and restoration, it re-opened its doors to the public.
라만 분광기를 사용한 배터리 물질 개발
라만 분광기는 연구 개발 분야에서 리튬-이온 배터리 특성화에 적합한 도구입니다. Renishaw의 inVia 칸포칼 라만 현미경은 물질에 대한 기초 작업부터 완제품 품질 검사와 장애 분석까지 다양한 연구에 적합합니다.
Additive manufacturing products
Additive manufacturing products 머신 시스템, 소프트웨어, 보조 장비, 전문가 컨설팅 및 교육이 포함된 전문적인 금속 3D 프린팅을 위한 Renishaw의 제품 포트폴리오.