Filter by
Results found for Renishaw
EV 및 하이브리드 자동차 부품 제조업체, Renishaw의 유연한 Equator™ 측정 시스템의 입증된 공정 제어 역량 활용
EMO Hannover 2019에서 Renishaw 부스를 방문하면 다양한 전기차(EV) 및 하이브리드 엔진과 변속기 구성품을 측정하는 여러 Equator 시스템을 확인해볼 수 있습니다. Equator 시스템은 전 세계 각지의 공장에서 동일한 부품을 ‘연중무휴’ 측정하고 있습니다.
공작 기계 검증용 QC20 볼바
공작 기계 검증용 QC20 볼바 볼바를 사용하는 이유는 무엇인가요? 구성품의 치수 및 마감 결함은 공구 결함, 스핀들 마모 또는 작업물 클램핑 관련 문제와 같은 다양한 요인에서 비롯됩니다.
라만 지원
라만 지원 지속적인 판매 후 지원으로 라만 시스템의 활용도를 높이십시오.
측정 및 검사 소프트웨어 교육
측정 및 검사 소프트웨어 교육 Renishaw에서 표준 교육을 비롯하여 고객사에 맞게 구성된 전문적인 MODUS™ 계측 소프트웨어 교육 과정을 제공합니다.
프로빙 용어
프로빙 용어 공작 기계 링크 공작 기계 제품 가공 프로세스 개선 기계 작업장에 적합한 제품 하드웨어 및 소프트웨어 지원 공작 기계 맞춤형 솔루션 프로세스 기능 향상 링크 왜 프로브가 필요할까요? 프로브 사용 시기 프로빙이 어떤 도움을 줍니까? 응용 분야 사례 및 뉴스 사례 개요 프로빙 용어 설명 기술 자료 일반 용어와 Renishaw...
캘리브레이션 서비스, 지원 및 교육
캘리브레이션 서비스, 지원 및 교육 Renishaw에서는 교육, 서비스, 수리 및 검교정 옵션을 통해 고객들에게 뛰어난 지원을 제공하고 있습니다.
QE 시리즈 무선 전송 시스템
QE 시리즈 무선 전송 시스템 Renishaw advantage MPD 신뢰할 수 있는 데이터 전송 공작 기계용 소프트웨어 검사 소프트웨어 공구 세팅 소프트웨어 GoProbe Productivity+™ Renishaw GUIs Set and Inspect Reporter SupaTouch 기술 공작 기계 앱 무선 공구...
PH10M-iQ PLUS
PH10M-iQ PLUS는 기존 PH10M PLUS의 모든 이점 외에도 추론 검증(iQ, inferred qualification) 기능이 추가로 제공됩니다. 지속적으로 제품을 개발한다는 Renishaw의 약속을 보여주는 사례 중 하나입니다.
UCC S5
UCC S5 멀티 센서 지원: 촉각 접촉식 트리거 및 스캐닝 비접촉식 비전 측정 표면 처리 측정 반드시 Renishaw SPA3 증폭기와 함께 사용해야 합니다 외부 전원 공급 장치를 사용합니다 REVO-2 헤드, CMM 및 프로브 신호의 완벽한 제어를 관리하고 CMM의 컴퓨터와 통신합니다 16개의 온도 보정 채널에 대한 지원 기능과 함께 열 변위...
'독보적' 리니어 모터용으로 선정된 Renishaw 옵티컬 엔코더
리니어 모터는 평판 디스플레이 제조를 평판 디스플레이(FPD), 반도체, 자동화, 의료 진단, 3D 프린팅, 공작 기계 등 주요 산업 분야에서 널리 사용되고 있습니다. 리니어 모터는 '롤아웃' 스테이터와 로터가 탑재된 로터리 동기 모터와 동일합니다. 또한 회전을 위한 토크를 생성하는 대신 길이를 따라 추력을 생성합니다.
'독보적' 리니어 모터용으로 선정된 Renishaw 옵티컬 엔코더
리니어 모터는 평판 디스플레이 제조를 평판 디스플레이(FPD), 반도체, 자동화, 의료 진단, 3D 프린팅, 공작 기계 등 주요 산업 분야에서 널리 사용되고 있습니다. 리니어 모터는 '롤아웃' 스테이터와 로터가 탑재된 로터리 동기 모터와 동일합니다. 또한 회전을 위한 토크를 생성하는 대신 길이를 따라 추력을 생성합니다.
ASMPT, 고품질 모션 컨트롤을 위해 Renishaw 선택
ASMPT는 반도체 조립 및 패키징 장비 전문 기업으로 다양한 반도체 분야에서 산업 자동화를 위한 솔루션을 제공합니다.
Renishaw, 새로운 XM-60 다축 캘리브레이터 출시
XM-60은 선형 축의 어떤 방향에서든 한 번의 셋업으로 6개의 자유도 모두를 측정할 수 있다. 이 캘리브레이터는 기존 레이저 측정 기술에 비해 단순성을 크게 개선했으며 시간도 대폭 절감시켜 준다.
ASMPT, 고품질 모션 제어를 위해 Renishaw 선택
최신 패키징 및 조립 기술은 위치 정확도, 안정성, 장비 크기와 무게 최소화, 품질 관리 및 공정 처리량에 대한 까다로운 성능이 필요합니다. 위치 엔코더는 모션 제어에 중요한 역할을 하므로 공급업체는 신기술 개발과 함께 이 시장의 까다로운 요구를 충족할 수 있는 혁신적인 기술을 도입해야 합니다.
(IN415) Associated Tools - 정밀기계 제조업체는 핵심적인 부품을 생산하는 데 Renishaw에 의존하고 있습니다.
인도 콜카타에 거점을 둔 제조업체인 Associated Tools은 Renishaw 접촉식 트리거 검사 프로브 및 공구 세팅 시스템에 맞는 BFW, LMW 및 Hurco 공작 기계를 사용하여 군수품을 공급하고 있습니다. 공작 기계 프로브를 채택한 후 Associated Tools의 부품 불량률은 크게 줄어들었고 공구 세팅 시간은 66% 단축되었습니다.
What is metal additive manufacturing?
What is metal additive manufacturing? 3D 프린팅을 응용할 수 있는 산업 분야 초기 3D 프린팅 기술 채택 기업은 하이엔드 자동차 , 항공우주 및 소비자용 상품 업계 고객들이었습니다.
RLD10 반사경 간섭계
RLD10 검출기 헤드에는 간섭계 옵틱, 독창적인 다채널 프린지 검출 시스템, 레이저 셔터, 통합 빔 유도기가 내장되어 있습니다. 0° 및 90° 버전 RLD10 검출기 헤드를 모두 공급하고 있습니다.
RLD10 평면 미러 간섭계
RLD10 검출기 헤드에는 간섭계 옵틱, 독창적인 다채널 프린지 검출 시스템, 레이저 셔터, 통합 빔 유도기가 내장되어 있습니다. 0° 및 90° 버전 RLD10 검출기 헤드를 모두 공급하고 있습니다.
라만 현미경을 사용한 법의학 분석
라만 현미경을 사용한 법의학 분석 라만 분석이 위조 서류를 식별하는 데 어떻게 도움이 되는가 동일한 것처럼 보이지만 실제로는 다른 유사한 잉크 유형을 구별하는 특수성을 지닌 라만 분석을 통해 비파괴적인 방식으로 빠르게 문제 영역을 검사할 수 있습니다.
Exchanging metal 3D printing solutions with HiETA
Technology from Renishaw is helping HiETA to move metal additive manufacturing (AM) from prototype manufacture into commercial production of its specialist range of heat exchangers.
에서 원점 복귀 필요없는 안정적인 배치로 공정 신뢰성을 개선하고 비생산적인 시간을 줄이고 많은 비용이
Renishaw의 RESOLUTE™ 엔코더는 초소형 전자부품과 초소형 광소자 산업에 사용되는 정밀 어셈블리 시스템에서 최고의 공정 신뢰도를 보장하는 진정한 혁신적 앱솔루트 측정 시스템입니다.
REVO-2 및 ATOM™ 엔코더
CMM에 사용되는 Renishaw의 혁신적 멀티센서 5축 측정 헤드의 개선된 버전인 REVO-2는 두 축 모두(편요각 및 피치)에 RCDM 로터리 (앵글) 유리 스케일이 있는 Renishaw의 최신 ATOM™ 증분 로터리 엔코더를 포함합니다. ATOM 초소형 엔코더는 최고의 정확도와 속도를 제공하기 때문에 부품 표면을 빠르게 스캔할 수 있습니다.
CMM 개조를 통해 사이클 시간 최대 55% 단축
심각한 홍수로 인해 3축 좌표계 측정기(CMM)를 잃은 Precision Machine & Auto Components(PMAC)는 신속하게 이 CMM을 대체할 솔루션을 찾아야 했습니다. Renishaw의 REVO® 5축 측정 시스템이 수해 피해를 입은 CMM의 재가동을 도왔을 뿐 아니라 사이클 시간도 55% 단축시켜 주었습니다.
"품질 관리자인 저는 이 제품이 최고의 투자였다는 점을 금방 알아차릴 수 있었습니다."
영국에 본사를 두고 있는 Euromould Ltd의 품질 관리자인 David Powell은 검사 역량과 휴대성을 높이기 위해, Renishaw의 Equator™ 플렉서블 게이지로 사출 성형 부품의 검사 시간을 85% 가량 단축시켰습니다.
로봇 진단 및 TCP 정확도를 위한 리니어 볼바 시스템
RCS L-90 볼바 시스템은 산업 자동화를 발전시키도록 설계된 휴대용 툴킷입니다. 로봇 통합자와 정비 엔지니어는 이 툴킷을 사용하여 로봇 성능을 모니터링하고, 문제를 진단하고, TCP와 부품 프레임 정렬을 정확하게 설정할 수 있습니다.
CNC 기계를 위한 파손 공구 검출 시스템
CNC 기계를 위한 파손 공구 검출 시스템으로 빠르고 안정적으로 공구를 검출할 수 있습니다. 대량 생산 환경에서 짧은 사이클을 유지하는 Renishaw의 비접촉식 고속 공구 파손 검출 솔루션을 살펴보십시오.
FORTiS™ 밀폐형 엔코더 제품 테스트
Renishaw는 공작 기계와 같은 열악환 환경에서 사용하기 적합한 계측 제품의 설계와 제조, 운영에서 수십 년의 경험을 보유하고 있습니다.
라만 소프트웨어: 제어
라만 소프트웨어: 제어 계기 제어 기본적으로 WiRE™는 작업자와 라만 계기 사이 통신 인터페이스입니다.
Design for metal additive manufacturing – residual stress
In a series of videos, Marc Saunders, Director of AM Applications at Renishaw, discusses key factors that drive the success rate and productivity of metal additive manufacturing builds and some of...
Stunning large-scale images achieved with speed and repeatability
Like other technologies, it’s taken for granted.
Design for metal additive manufacturing – supports
In a series of videos, Marc Saunders, Renishaw Additive Manufacturing Solutions Centres Director, will discuss key factors that drive the success rate and productivity of metal additive manufacturing...
Optimising the design of direct drive valves through metal AM
Domin collaborated with Renishaw to develop a new, stable, state-of-the-art technology suite for the fluid power sector.
기술 자료
기술 자료 공작 기계 제품, 시스템 및 프로빙 기술에 관한 기술 문서 공작 기계 링크 공작 기계 제품 가공 프로세스 개선 기계 작업장에 적합한 제품 하드웨어 및 소프트웨어 지원 공작 기계 맞춤형 솔루션 프로세스 기능 향상 링크 왜 프로브가 필요할까요? 프로브 사용 시기 프로빙이 어떤 도움을 줍니까? 응용 분야 사례 및 뉴스 사례 개요 프로빙 용어...
VIONiC™ 증분형 옵티컬 엔코더 다운로드
VIONiC™ 증분형 옵티컬 엔코더 다운로드 지금 Renishaw 영업팀에 문의하세요 자세한 내용을 알아보고 전문가와 상담하려면 현지 영업소에 문의하십시오.
XR20 로터리 축 캘리브레이터
XR20 로터리 축 캘리브레이터는 XL-80 및 XM-60 레이저 시스템과 함께 작동하여 높은 정밀도의 반복 가능한 스테이지, 지그, 공작 기계 로터리 축 캘리브레이션을 지원합니다. XR20을 사용한 빠른 캘리브레이션은 최대 ±1 arc sec의 정밀도를 제공합니다.
센서 옵션
센서 옵션 CMM의 숨겨진 잠재력을 펼치세요 최첨단 소프트웨어, 컨트롤러 및 센서 기술 개조를 통해 사용 중인 CMM의 측정 기능과 성능을 개선할 수 있는 가능성을 소개하는 백서를 확인하십시오.
접근성
Renishaw는 가능한 한 사용하기 쉽고, 신체적인 장애가 있는 분들도 이용할 수 있도록 웹사이트를 운영하고 있습니다. 이 페이지에서는 사이트 사용 경험을 개선하는 데 도움이 될 수 있는 몇 가지 유용한 정보를 안내합니다.
REVO 5축 측정 응용 분야
REVO 5축 측정 응용 분야 헤드 접촉 원형 스캔 실린더 스캔 개스킷 스캔 REVO 밸브 시트 및 가이드 측정 밸브 시트 및 가이드 측정은 시간이 많이 소요되면서 종종 정확한 측정조차 가능하지 않는 등 오래 전부터 많은 문제를 내포하고 있습니다.
라만 및 광발광(PL) 분광기를 사용한 보석 분석
라만 및 광발광(PL) 분광기를 사용한 보석 분석 불순물 조사 StreamHR™ 고속 칸포칼 볼륨 이미징을 사용하면 불순물을 간단히 판별하여 3차원 형상으로 표시할 수 있습니다.
Renishaw의 기술로 Breton의 내부 기계 검교정 및 제품 품질 관리에 일조
Breton SpA는 석재 가공 기계 제조라는 핵심 비즈니스에 공작 기계 제조를 추가하고자 했지만, 정밀도 향상을 해야 한다는 문제에 직면하게 되었습니다.
Renishaw의 기술로 Breton의 내부 기계 검교정 및 제품 품질 관리에 일조
Breton SpA는 석재 가공 기계 제조라는 핵심 비즈니스에 공작 기계 제조를 추가하고자 했지만, 정밀도 향상을 해야 한다는 문제에 직면하게 되었습니다.
Design for metal additive manufacturing – part orientation
In a series of videos, Marc Saunders, Renishaw Additive Manufacturing Solutions Centres Director, will discuss key factors that drive the success rate and productivity of metal additive manufacturing...
Business Partner Code of Conduct
Renishaw's Code of Conduct sets out our expectations of ethical business conduct for all employees in the Renishaw Group.
PH6M
PH6M PH6M은 다선 프로브 TP7M , OTP6M 및 SP600M 그리고 전체 Renishaw 프로브 계열(PA 시리즈 어댑터를 사용할 경우)과 호환됩니다.
접촉식 트리거 프로브
접촉식 트리거 프로브 Renishaw는 수동 작동 CMM에서의 단순한 형상 확인에서 고속 컴퓨터 제어 기기에서의 복잡한 형태 측정에 이르기까지 모든 사용자의 적용 분야 요건 및 제한 사항을 충족시키는 광범위한 시스템 계열을 제공합니다.
자동차 산업에서 최신 EV 제조에 도움을 주는 측정 솔루션
자동차 산업에서 전기 자동차(EV) 혁신에 대해 모르는 사람은 거의 없을 것입니다. 디젤, 가솔린 엔진에서 전기 에너지로의 전환을 다루는 뉴스가 계속 나오고 있으며 광범위한 채택에 있어 몇 가지 장애물이 존재하지만 2035년까지 완전히 전환될 것으로 예상하고 있습니다.