Filter by
Results found for Renishaw
비전 시스템용 계측 픽스쳐
Renishaw의 비전 시스템용 픽스쳐에는 명확하고 깔끔한 검사를 위한 역광 조명이 가능한 아크릴 베이스 플레이트가 포함되어 있습니다. 지금 바로 자세히 알아보고 온라인으로 구매하십시오!
R-V-SET-BSC-4 - M4 베이직 비전 세트
Renishaw 구성품 세트를 사용하면 쉽고 빠르게 픽스쳐링을 시작할 수 있습니다.
R-V-SET-INT-20 - 1/4-20 인터미디어트 비전 세트
Renishaw 구성품 세트를 사용하면 쉽고 빠르게 픽스쳐링을 시작할 수 있습니다.
R-V-SET-BSC-6 - M6 베이직 비전 세트
Renishaw 구성품 세트를 사용하면 쉽고 빠르게 픽스쳐링을 시작할 수 있습니다.
R-V-SET-BSC-20 - 1/4-20 베이직 비전 세트
Renishaw 구성품 세트를 사용하면 쉽고 빠르게 픽스쳐링을 시작할 수 있습니다.
A-6967-6110 - RCS R-PK1 F — ISO 9409 마운트가 포함된 산업용 로봇을 위한 무선 부품 세팅 프로브
RCS R-PK1은 산업용 로봇과 함께 사용하도록 설계된 무선 부품 세팅 프로브입니다.
R-V-SET-INT-4 - M4 인터미디어트 비전 세트
Renishaw 구성품 세트를 사용하면 쉽고 빠르게 픽스쳐링을 시작할 수 있습니다.
R-V-SET-INT-6 - M6 인터미디어트 비전 세트
Renishaw 구성품 세트를 사용하면 쉽고 빠르게 픽스쳐링을 시작할 수 있습니다.
기계내 스캐닝 - 기계 상태 확인
SPRINT™ 기술을 적용한 Renishaw OSP60 스캐닝 계측기에서 Productivity+™ 기계내 상태 확인 사이클을 사용하여 빠르게 선형 및 동적 기계 오차를 확인할 수 있습니다.
A-9763-0050 - RTLA30 앱솔루트 리니어 스케일(500 mm 길이, 양면 접착식 장착)
A-9763-0050 RTLA30 앱솔루트 리니어 스케일(500 mm 길이, 양면 접착식 장착) A-9763-0050은 0.5 m(500 mm) 길이의 RTLA30-S 앱솔루트 엔코더 테이프 스케일입니다.
A-9763-0100 - RTLA30 앱솔루트 리니어 스케일(1000 mm 길이, 양면 접착식 장착)
A-9763-0100 RTLA30 앱솔루트 리니어 스케일(1000 mm 길이, 양면 접착식 장착) A-9763-0100은 1 m(1000 mm) 길이의 RTLA30-S 앱솔루트 엔코더 테이프 스케일입니다.
의료 및 보건
Renishaw는 까다로운 의료 분야에 정밀 엔지니어링 기술을 적용하고 있습니다. Renishaw의 의료 관련 제품은 의료 시술의 효능을 개선하고 연구 역량을 최대화하도록 설계되었습니다.
기계내 스캐닝 - 3D 표면 캡처
SPRINT™ 기술을 적용한 Renishaw OSP60 스캐닝 계측기를 사용하여 Productivity+™ Freeform Surface 및 Blade Toolkit으로 블레이드 또는 블레이드 디스크 등의 복잡한 자유곡면 형상을 측정합니다.
중공업
건설, 농업, 레일 및 중공업 부문 제조에는 뛰어난 품질의 신뢰할 수 있는 대형 부품 가공 역량이 요구됩니다. Renishaw는 대형 머시닝 센터에서의 대규모, 고부가가치 부품의 가공과 관련된 문제를 해결할 수 있는 다양한 솔루션을 제공합니다.
NC4 비접촉식 공구 계측장치 – NC4 교정하는 방법
이 운영방법 시리즈에서는 Dan과 Iain이 NC4+ Blue를 사용하여 교정하는 방법을 설명합니다. 사이클을 실행해야 하는 이유와 필요한 공구, 그리고 Renishaw GoProbe 앱을 사용하여 사이클 코드를 생성하는 방법에 대해 설명합니다.
Can you build AM parts without supports?
Marc Saunders, Director of Renishaw Solutions Centre explains in a educational feature 'can you build additive manufacturing parts without supports?'
기계내 스캐닝 - 적응 가공
SPRINT™ 기술을 적용한 Renishaw OSP60 스캐닝 계측기에서 Productivity+™ Adaptive Cut Toolkit을 사용하여 주조로 만든 펌프 하우징과 같은 가변 2D 프로파일 부품에 대한 적응 가공을 할 수 있습니다.
Reporter
Reporter는 CNC 공작 기계 컨트롤러에서 공작물 측정 데이터를 확인하려는 고객을 위해 개발된 사용하기 쉬운 장비 내 프로빙 앱입니다. 이 앱은 Windows® 기반 CNC 컨트롤에 설치되거나 이더넷을 통해 컨트롤에 연결된 Windows 태블릿에 설치됩니다.
마그네틱 엔코더가 이륜 셀프 밸런싱 로봇 차량을 안정적으로 제어할 수 있도록 지원합니다
이륜 셀프 밸런싱 로봇 차량을 설계할 때에는 회전 각도를 정확하고 고속으로 측정하는 것이 매우 중요합니다. 또한 구성품 무게와 크기의 최소화 역시 중요한 고려 사항 중 하나입니다. 도쿄 전기 대학교 공학부 학생들이 Renishaw 계열사 RLS 제품인 RM08 로터리 마그네틱 엔코더로 답을 찾아냈습니다.
ATOM DX™ 옵티컬 증분형 엔코더 시리즈
ATOM DX 엔코더 시리즈는 디지털 출력이 판독 헤드로부터 직접 수신되는 Renishaw 엔코더 중 가장 작은 증분형 옵티컬 엔코더로, 위치 피드백을 비롯하여 온보드 보간과 필터링 옵틱까지 모두 하나의 초소형 패키지로 제공합니다. 이 엔코더는 공간이 협소하지만 성능은 타협할 수 없는 분야에 적합합니다.
Industrial 3D printing yields success on the Formula Student circuits
The GreenTeam and Renishaw - a premium sponsor - have collaborated to develop and manufacture optimised wheel carriers for a Formula Student racing car, reducing the overall weight of the car by 1.
InfiniAM Central
InfiniAM Central 생산성 생산성 페이지에는 각 AM 시스템의 사용 시간이 표시되며 실행, 중지, 냉각 시간도 표시됩니다.
위험 최소화
위험 최소화 '플러그 앤 플레이' 설치 Renishaw는 CMM 설치에 대한 종합적인 지식 기반을 축적하고 있기 때문에 대부분의 CMM 모델에 당사 UCC 범용 CMM 컨트롤러를 사용하는 '플러그 앤 플레이' 솔루션을 제공할 수 있습니다.
NC4 비접촉식 공구 계측장치 – 기계 축에 NC4를 정렬하는 방법
이 운영 방법 시리즈에서는 Dan과 Iain이 NC4+ Blue를 사용하여 정렬 사이클을 실행하는 방법을 설명합니다. 사이클을 실행해야 하는 이유와 필요한 공구, 그리고 Renishaw GoProbe 앱을 사용하여 사이클 코드를 생성하는 방법에 대해 설명합니다.
공작 기계를 위한 계측 및 공구 측정 시스템
Renishaw는 CNC 공작 기계를 위한 다양한 계측 및 공구 측정 시스템을 제공합니다. 가공 정확도와 효율성을 개선하도록 설계된 Renishaw의 자동화된 시스템을 활용하면 비용을 크게 절감하고 품질을 대폭 개선할 수 있습니다. 정밀 제조를 위한 Renishaw의 다양한 솔루션을 살펴보십시오.
AM Guide
Your guide to additive manufacturing. View the latest feature articles, white papers, presentations, videos and more on the Renishaw AM Guide.
Placements and bursaries
Renishaw offers a variety of opportunities for students of all ages. Take a look at the option that may suit you.
Productivity gains broaden AM applications
Marc Gardon, EMEA AM Applications Manager at Renishaw Iberica, explains how advances in productivity are unlocking new applications for metal AM.
Additive manufacturing: is a bigger bed size always better?
Stephen Crownshaw, Head of AM Sales at global engineering technologies company, Renishaw, discusses AM bed size and its impact on productivity.
Graduates
Renishaw offers a variety of opportunities for students of all ages. Take a look at the option that may suit you.
Apprenticeships
Renishaw offers a variety of opportunities for students of all ages. Take a look at the option that may suit you.
CNC 기계용 공구 세팅 암
CNC 기계용 공구 세팅 암 Renishaw advantage MPD Q: 공구 세팅 암이 기존 기계에 맞는지 어떻게 알 수 있나요? Renishaw는 터닝 센터의 척 크기가 6인치(150 mm) ∼ 24인치(610 mm)이고 세공 크기가 16 mm ∼ 50 mm인 다양한 세로 및 가로형 선반에...
레이저 엔코더 정비 및 수리
Renishaw는 완벽한 서비스 옵션을 제공하여 품질 보증과 비즈니스 요건을 충족시켜주고 지속적인 성능을 보증합니다. 모든 레이저 엔코더 수리는 숙련된 서비스 기사에 의해 영국의 서비스 센터에서 실시됩니다. 기본적인 수리 외에, 저렴한 수리 옵션으로 여러 품목에 대해 '교환을 통한 수리(RBE)' 서비스도 지원하고 있습니다.
위치 엔코더 웨비나
위치 엔코더 웨비나 전 세계 엔코더 분야 전문가팀들의 귀중한 통찰력을 접해볼 수 있는 웨비너에 참여하세요.
RCU10 실시간 직각 위상 보정 장치
RCU10 실시간 직각 위상 보정 장치 레이저 간섭계 시스템을 비진공 환경에서 사용할 때, 다양한 환경 여건에서 정확도를 유지하려면 몇 가지 방식의 환경 보정이 필요합니다.
Additive manufacturing for serial production of orthopaedic implants
Croom Precision Medical has chosen Renishaw as their additive manufacturing (AM) and metrology partner, utilising Renishaw technology throughout the production and validation of their ISO13485...
공작물 셋업 자동화로 벌목 장비 제조업체의 생산성 증대
Tigercat Industries Inc.는 자사의 우수한 벌목 장비를 찾는 수요가 날로 증가함에 따라 캐나다 온타리오주 캠브리지에 위치한 제조 시설의 작업 효율과 생산량을 개선하여 이러한 수요를 충족시키고자 했습니다.
Empire Cycles룰 위해 Renishaw에서 제조한 최초의 메탈 3D 프린트 자전거 프레임
영국 제조업체로는 유일하게 금속 부품 프린팅용 금속 기반 3D 프린팅 기계를 생산하고 있는 Renishaw는 영국 최고의 자전거 설계 및 제조 회사와의 협력으로 세계 최초의 3D 프린팅 금속 자전거 프레임을 제작하는 데 성공했습니다.
정밀 가공
Renishaw의 정밀 가공 솔루션은 전 세계 제조업체들이 새로운 생산 과제를 해결할 수 있도록 돕고 있습니다. 여기에는 더 복잡한 부품, 더 높은 설계 사양, 더 짧은 제품 라이프사이클을 갖는 혁신적인 신제품에 대한 증가하는 요구가 포함됩니다.
공작 기계 제조업체, 정렬 레이저에 대한 투자로 효율 50% 개선
주문제작 공작 기계 생산 업계에서 성공하기 위해서는 세심한 주의와 높은 효율이 요구됩니다.
위치 및 모션 제어용 엔코더
위치 및 모션 제어용 엔코더 Renishaw는 포괄적인 위치 및 모션 제어용 비접촉식 엔코더를 제공합니다.
5축 CMM 기술과 유연한 측정에 투자하여 역량과 응답성을 향상시킨 Apex
거시 경제적 요인에 큰 변화가 일어나면서 CMM 전문 기업 Apex Metrology Ltd(Apex)가 서비스 구성을 전략적으로 검토하게 되었습니다.
CMM 케이블
CMM 케이블 Renishaw의 다양한 케이블은 프로브, 헤드 및 컨트롤러에 대한 안정적인 상호 연결을 제공합니다.
레이저 간섭계 엔코더를 사용해야 하는 이유
레이저 간섭계는 현재 정밀도 피드백에 사용되는 가장 진보된 기술로, 최고의 분해능과 정확도를 제공할 수 있습니다. RLE는 광섬유를 사용하여 원격 실행 장치로 직접 레이저 빔을 전달하는데, 원격 장치에는 간섭계 광학기 및 검출기도 내장되어 있습니다. 이러한 방식을 채택하여 RLE는 통합 시간과 통합 비용을 최소화하는 수많은 주요 장점들을 제공합니다.
SIMTOS 2022에서 혁신 기술을 선보이는 Renishaw
정밀 엔지니어링 및 제조 기술 기업, Renishaw가 5월 23일부터 27일까지 진행되는 SIMTOS 2022에서 측정, 캘리브레이션 및 모션 제어를 위한 최신의 혁신 기술을 선보일 예정입니다.
Renishaw, 앱솔루트 엔코더용 ADTa-100 출시
글로벌 엔지니어링 기술 기업인 Renishaw는 2020년 2월 5일-7일에 열리는 SEMICON Korea 2020에서 엔코더 용 ADT (Advanced Diagnostic Tool-고급 진단 도구)의 제품군에 추가되는 새로운 진단도구를 출시 합니다.
최신 CMM 설계를 지원하는 Renishaw 엔코더
3차원 측정기(CMM)는 현대 생산 라인의 공정 제어 분야에서 필수적인 도구가 되었습니다.
최신 CMM 설계를 지원하는 Renishaw 엔코더
3차원 측정기(CMM)는 현대 생산 라인의 공정 제어 분야에서 필수적인 도구가 되었습니다.