Filter by
Results found for SiGNUM™ software

Equator™ gauging with third-party software
Equator gauging systems are now available with industry standard programming software provided by our partners. Speak to us today to find out more.

A-9908-0302 - QuickViewXL™ ソフトウェア

QuickViewXL™ は、XL-80 レーザーシステムから、ダイナミックモーションデータをリアルタイムで取得して解析するためのソフトウェアです。シンプルで図やアイコンが豊富なインターフェースを介して、非常に柔軟な操作が可能です。そのため、測定目標や手順を事前に設定しておく必要がなく、指定して測定するというシンプルに操作できます。無償試用版は、こちら www.

レニショーの革新的な製品の利点を享受する世界トップの半導体アセンブリとパッケージング機器メーカー
半導体業界向けのウェーハアセンブリとパッケージング機器を製造する世界最大のメーカー、ASM Pacific Technology Ltd(ASMPT)は、完全な FA ソリューションを提供することと、コスト効果に優れた革新的な製品により顧客のニーズを満たすことを目指しています。

Equator™ ゲージングソフトウェア
Equator™ ゲージングソフトウェア 現場オペレータ、プログラミングエンジニア、オートメーションインテグレータ向けの Equator™ ソフトウェア。サードパーティ製プログラミングソフトウェアもお使いいただけます。 ライセンスについて MODUS と組み合わせて使用する Equator コントローラのライセンスは、ドングルで管理します。ドングルを使って、現場システムをプログラム可...

Equator™ ゲージングシステム
Equator™ ゲージングシステム Equator ゲージングシステムは、プログラムベースの計測でプロセスコントロールを実現に貢献するシステムです。高い繰り返し精度、温度変化への対応、汎用性の高さといった特徴を備えています。 Equator™ によるプロセスコントロール 加工現場での測定 長年、現場で製造プロセスをコントロールするために、キャリパーゲージ、Go/No-go ゲージ...

TEMPUS™ technology
TEMPUS™ technology is a new scanning algorithm for Renishaw's RenAM 500 series of metal additive manufacturing systems, which allows users to build twice as fast, with no compromise on build quality.

ALIO のナノモーションシステムのナノの世界で、レニショーのエンコーダが大幅なパフォーマンス向上とコスト低減を実現
バイオメディカル、半導体、太陽光発電アプリケーションのナノモーションステージで定評を取る ALIO Industries では、レニショーの TONiC 光学式エンコーダを活用して、リニアステージ用の「6 次元自由度」ソリューション、True Nano™ の駆動に必要な精度と繰返し精度を確保しています。

Breakthrough mobile technology relies on Renishaw encoders
A revolutionary mobile phone antenna has been developed by UK company Sarantel, based on the company's patented PowerHelix™ technology.

An introduction to TEMPUS™ technology for additive manufacturing
Renishaw's Matt Parkes explains how TEMPUS™ technology can enhance AM productivity for Renishaw’s RenAM 500 series of metal AM systems.

EasyConfocal™
EasyConfocal™ 実験を最適化 StreamHR™ により高速かつ高分解能でマッピングを行うことができます。 レニショーの分光装置は、EasyConfocal™ により高い共焦点性と使いやすさを両立しています。位置合わせが困難で汎用性の高くないピンホールを使用することなく、優れた共焦点性能を得ることができます。EasyConfocal を高速エンコーダ式ステージ (HSES)...

Linex Manufacturing 社、金属 3D 印刷で製作したカスタムスタイラスで Equator™ 検査の課題を克服
Linex Manufacturing 社は、レニショーの Equator™ 300 自動ゲージングシステムを導入することで、検査に求めていた速度と精度をすべて実現した。しかし、Equator™ 300 の大型版である Equator™ 500 が登場する以前、ワーク先端のボルト穴が可動範囲からわずかに飛び出してしまいワークが収まりきらない状況が発生していた。その事態解決に役立ったのが、積層...

Equator™ gauging system reduces inspection time of NIMS metalworking training parts by 85%
Renishaw has developed an Equator™ gauging system package which significantly improves the inspection of NIMS parts.

MODUS™ ゲージングソフトウェア
MODUS™ ゲージングソフトウェア Equator コントローラ など、I++ DME 準拠のメトロロジコントローラに対応 Equator の比較方法 と完全互換 IGES、STEP、Parasolid®、VDA-FS の中間ファイル形式に対応した、CAD ベースのオフラインプログラミング。作成したプログラムを本体に入るだけで、検証はほぼ不要で測定の準備が整います CATIA® (...

Equator™ スタイラスキット
各種 Equator アプリケーション用スタイラスキット

Equator™ ゲージングシステムアクセサリー
手動/自動環境用アクセサリー。

XL-80 用 QuickViewXL™ リアルタイム測定
QuickViewXL™ は、共振およびダンピングだけでなく、移動リニアリティ、移動速度への加速時間、ターゲット位置におけるオーバートラベルおよび停止時間など、モーションシステムの調査、評価と解析をすばやく簡単に実行できる、研究開発と現場での解析に理想的なツールです。

レニショー、画期的な Equator-X™ デュアルメソッドゲージングシステムをリリース
製造装置と測定装置の世界的なリーディング企業であるレニショーが、このたび現場におけるプロセスコントロール向けの最新ソリューション、Equator-X デュアルメソッドシステムのリリースをお知らせします。

Surface™ および FocusTrack™
Surface™ および FocusTrack™ レニショーの革新技術の多くは、特許 により保護されています。 表面が傾斜しているサンプルに最適 レニショーの Surface 機能を使用すると、サンプル表面が傾斜している場合でもラマンデータを収集できます。ユーザーがラマンデータ収集前にサンプル表面を定義すると、サンプルを移動させてデータを取得する時に、inVia はフォーカスを維持しま...

Renishaw Equator™ gauge enables production growth at major aerospace manufacturer
When Senior Aerospace Weston wanted to become more efficient in the inspection of critical machined aerostructure parts, the company turned to Renishaw and its class-leading Equator™ gauging system.

ラマン分光用 CCD 検出器
ラマン分光用 CCD 検出器 PL 特性を示す、SiC の広帯域スペクトル。スペクトル範囲は 400nm~1000nm 以上。このスペクトル範囲は 10,000cm-1 で、可視の青色波長から赤外線超まで。John Steeds 博士と Geraint Evans 博士によるデータ提供。 レニショーの革新技術の多くは、特許 により保護されています。 レニショーのラマン装置には...

Equator™ 用アクセサリー
Equator の操作、プログラミング、チェック、保守用アクセサリー。

StreamHR™: 高解像度ケミカルイメージの生成
StreamHR™: 高解像度ケミカルイメージの生成 ラマンイメージをより速く StreamHR Rapide では、毎秒 1000 スペクトル以上の速度でデータを収集できるようになります。驚異的な速度で非常に詳細なラマンイメージを取得できます。 もっと高い分解能が必要ですか? ラマンと SPM/AFM の複合システム と EasyConfocal™ テクノロジー をご検討ください。...

Equator™ 冶具
Equator 用の取り付けプレート。M6、M8、1/4 インチのネジ径のものを用意しています。

Equator™ 500 ゲージングシステム
Equator™ 500 ゲージングシステム 計測領域を拡張 Equator 500 は SM25-2 スキャニングモジュール使用時で、計測範囲が X/Y 平面で直径 500mm、Z 方向で 250mm です。Z 方向の計測範囲は、最長 200mm のスタイラスを装着できる SM25-3 スキャニングモジュールを使うことで、400mm まで拡張できます。Equator 500 の耐荷...

Correlate™ モジュールを使った相関ラマン分光
Correlate™ モジュールを使った相関ラマン分光 マルチモーダルイメージングを使ったサンプルの把握 AFM イメージから得られる詳細な形状データを、白色光イメージから得られるさまざまな結晶ドメインのイメージと組み合わせることにより、1 枚のイメージでサンプルをより深く理解できます。 簡単操作 3...

Equator™ のケーススタディ
Equator は、コストの削減、現場工程の自動化、効率化の促進といった成果を現場で挙げています。

Latest Equator Software Suite language packs
Equator Software Suite alternative language versions download page

Latest Equator Software Suite release
Download the latest versions of the Equator software suite and its user guide. Instructions for the updating procedure and an overall description of the Equator software suite is provided.

TONiC™、デジタルエンハンスメントプリントプレス Scodix Ultra™ シリーズに採用
レニショーの TONiC は Scodix 社にとって、Scodix Ultra シリーズに採用されている特許取得の印刷基板搬送システムの自動フィードバック制御を実現するための手軽なソリューションとなりました。TONiC の最先端の性能に、レニショーの卓越したグローバルサポートも加わり、Scodix 社は真に革新的な技術を手にするに至っています。

ロボットの進化に貢献する RLS とレニショー
協働ロボット―その発展と進化に、高齢者への支援、働き方、さらには外科医の心臓手術さえ変わることが期待される技術である。レニショーの関連会社である RLS は、TQ-Group の一員である TQ-RoboDrive 社 (ドイツ) と長年にわたって協力関係を続けている。

高速ラマン/PL イメージング
高速ラマン/PL イメージング ラマンイメージングを行ってサンプル内の化学物質の 2D/3D 分布を明らかにすることで、サンプルの化学組成を詳細に把握することができます。たいていのサンプルは均質でなく、完全に理解するためには、各構成物のサイズと分布を把握する必要があります。また、結晶化度や応力状態、層の数といった材料内の構造的な差異を把握する必要もあるかもしれません。...

Equator™ の稼動例
Equator™ の稼動例 導入事例 Equator は世界各地で多種多様なお客様にご利用いただいております。 レニショーの製品やサービスに満足してもらい、そして周りにも勧めたいと言ってもらえることが、最高の褒め言葉です。ケーススタディ のセクションをご覧ください。 また、主な導入事例セクションでは、さまざまな実例におけるデータを記載しています。当社のアプローチでどのように製造プロセス...

StreamLine™ Slalom
StreamLine™ Slalom アンダーサンプリング スポットサイズとステップサイズの関係は、サンプリングの重要な要因になります。 この両者が等しい場合に、最適なサンプリングが行われます。オーバーラップすることなく、領域全体がカバーされます。...

RESOLUTE™ アブソリュートエンコーダ、多軸ロータリテーブルの飛躍的な進化に貢献
台湾の Industrial Technology Research Institute (ITRI) 社は、高度な 2 軸ロータリテーブルを開発することで、多軸工作機械の技術トレンドに対応している。このロータリテーブルには、Panasonic シリアル通信プロトコルにより Panasonic ドライバ/コントローラと直接通信可能な RESOLUTE が組み込まれている。

Equator™ システムのアクセサリ
Equator™ システムのアクセサリ 関連情報 手動/自動用アクセサリ 手動および自動環境用各種アクセサリ ボタンインターフェース - A-6088-0010 Equator をボタンで操作できるようになります。ジョグ機能やワークの芯出し、モード選択、画面変更、エラーリカバリに対応したボタンも搭載されています。 REN-IO インターフェースユニット (EZ-IO...

inLux™ SEM-ラマンインターフェース
inLux インターフェースを SEM と組み合わせることで SEM で in-situ ラマン測定を実施できるようになり、高度な化学情報や構造情報といった SEM では取得できなかった情報を取得できるようになります。

Equator™ について
Equator™ について Golden Compare Golden Compare では、図面寸法どおりに作られたマスタパーツ (Golden Master) を使用します。Golden Compare は、マスターパーツが図面の設計値で製造されていることが前提です。そのため、マスターパーツに設計値との偏差があると、その偏差が測定結果に現れます。 Golden Compare...

工作機械の高精度化を実現するレニショー FORTiS™ クローズドタイプエンコーダと XK10 アライメントレーザーシステム
レニショーの FORTiS™ クローズドタイプリニアエンコーダと XK10 アライメントレーザーシステムの採用。

inVia™ コンフォーカルラマンマイクロスコープ
inVia™ コンフォーカルラマンマイクロスコープ ラマンカスタムソリューション 経験豊富なスペシャルプロダクトチームが、お客様個別の案件にあったカスタムソリューションを考案します。 ラマンカスタムソリューション LiveTrack によるリアルタイムフォーカス inVia は、LiveTrack™...

A-5926-0224 - EX1 タッチトリガープローブ用エクステンション (長さ 35mm)

Equator™ で TP20 に使用する 35mm のエクステンション。

A-5926-0221 - EX3 タッチトリガープローブ用エクステンション (長さ 100mm)

Equator™ で TP20 に使用する 100mm のエクステンション。

A-5926-0225 - EX2 タッチトリガープローブ用エクステンション (長さ 67.5mm)

Equator™ で TP20 に使用する 67.5mm のエクステンション。

Equator-X™ dual-method gauge for shop floor inspection
The Equator–X 500 dual-method gauging system brings high speed measurement to the shop floor with its unique dual measurement functionality, deploying both absolute and comparison inspection on a...

inVia™ InSpect コンフォーカルラマンマイクロスコープ
inVia™ InSpect コンフォーカルラマンマイクロスコープ ...

A-5504-9055 - Equator™ クリーニングキット

Equator システムを清潔で良好な状態に維持するためのクリーニングキットです。交換用のダストフィルタとクリーニング製品が含まれます。

REVO-2 および ATOM™ エンコーダ
レニショーの革新的な三次元測定機(CMM)用マルチセンサー 5 軸測定ヘッドの改良版、REVO-2 は、両軸(ヨーとピッチ)に RCDM ガラス製ロータリー(角度位置決め用)スケールを搭載したレニショーの最新 ATOM™ インクリメンタルロータリーエンコーダを採用しています。ATOM 超小型エンコーダは、最高の精度とスピードを備え、パーツ表面の高速スキャニングを可能にします。

Automotive transmission supplier Flexible Concepts guarantees process capability with Equator™ gauge
Automotive transmission supplier Flexible Concepts is using innovative engineering coupled with the Renishaw Equator gauge to guarantee its process capabilities and deliver a highly reliable service...

Metal 3D printing pushes the boundaries in Moto2™ through defiant innovation
Race winning Moto2 team TransFIORmers is using cutting edge additive manufacturing (metal 3D printing) technology in an unconventional front suspension system to gain a significant competitive advantage.

A-5925-0200 - Equator™ ゲージチェックキット

A-5925-0200 Equator™ ゲージチェックキット Equator の精度検査に使用します。ユーザーでも Equator の状態を簡単にチェックでき、納品時と同じように機能していることを確認できます。