Filter by
Results found for About Renishaw

工作機械用プローブのための ACS-1 複合基準球
工作機械用プローブのための ACS-1 複合基準球 プローブのキャリブレーションから手作業を一掃し、高い精度と一貫性、信頼性を確保。ACS-1 複合基準球の概要とメリットについてご紹介いたします。 ACS-1 の動作 ACS-1 は本体のマグネットベースで工作機械テーブルかチャックに取り付けます。テストバー (または長さ既知の工具) でプランジャを任意の位置まで押し下げ、プラン...

フィクスチャテーブル
フィクスチャテーブル Strapline text under banner text sizes designed to suit your needs Having problems with pickup on aluminium heading text custom banner Image of metrology tables Having problems with pickup...

EVOLUTE™ 光学式アブソリュートエンコーダシリーズ
EVOLUTE™ 光学式アブソリュートエンコーダシリーズ EVOLUTE は、広い取付け公差、高い汚れ耐性を備えた光学式アブソリュートエンコーダです。電源 ON と同時の位置取得、なめらかな速度制御、高い位置安定性といった特徴について紹介いたします。 主な特長 EVOLUTE リードヘッドは、高度診断ツール ADTa-100 とソフトウェアの ADT View...

工具計測技術
工具計測技術 切削工具の幾何形状や現在の状態を検出 工具計測技術 工具計測とは、工具計測装置と専用ソフトウェアを使用して、切削工具の工具長、半径、直径など工具形状に関するデータを求めるプロセスです。工具の R...

エンコーダシステムの紹介
エンコーダシステムの紹介 光学式エンコーダの用途 光学式エンコーダは、直線移動または回転移動を測定および制御するための位置測定機器で、 精密測定、半導体製造、ロボット、オートメーション、工作機械、科学研究などの多くの産業や用途で使用されている。 インクリメンタルエンコーダは位置情報を、正弦波と余弦波のような 90°位相差の 2 点のアナログ信号...

企業としての責任
我々は、社員の就業意欲を鼓舞する雇用主かつ責任ある企業を目指しています。また世界各地にある当社コミュニティに与える影響についても認識しています。長年にわたり CR 活動を続け、確固とした足場を固め、あらゆる人にとって安全で持続可能な未来を目指した投資を行っています。

CNC メンテナンス会社にとって運用に不可欠なボールバー
かつて Mazak で技術を積んだデイヴ・ウィグモア氏が経営する CNC メンテナンス会社では、ボールバーを運用に不可欠な要素と考えています。レニショーが QC20-W ボールバーシステムを開発したときには、英国において最初のユーザーとなることを志願しました。

JIMTOF2012に出展 絶対見てほしいわが社の技術
JIMTOF2012に出展 絶対見てほしいわが社の技術 当社が所有する技術と製品を階層構造でわかりやすく図解するため、生産工程ピラミッド(Productive Process Pyramid, PPP)として表現しています。 工作機械加工のポイントは、ピラミッドの底辺から頂点に向かって表される。ピラミッドの構成要素は、工作機械の精度測定・プログラムの作成・工具測定・ワーク芯出し・工具破損...

Reporter
Reporter は、CNC 工作機械コントローラでワーク計測結果を閲覧するための、使いやすいプローブ計測アプリケーションです。Windows® ベースの CNC コントローラか、イーサネットでコントローラに接続した Windows タブレットにインストールします。

Innovation Matters 2022: レニショーの製造現場から
Innovation Matters 2022: レニショーの製造現場から Stonehouse (イングランド) 英国における最も効率的な精密製造施設のひとつ 面積: 100000sq ft 人員数: 220 人 Antony Spill 役職: Low Volume Production Group Leader 勤務地: Stonehouse 担当: CNC...

Primo™ トータルプロテクト登録フォーム
Primo™ トータルプロテクトで事故による損傷を保証します。安心してご利用いただけます。6 か月クレジットトークンが有効な期間中は、Primo システムの構成品はすべて、事故による損害に対して保証されます。Primo プローブの無償交換が可能なため、安心してプローブ計測を行えます。

工具計測および工具折損検出製品
工具計測および工具折損検出製品 レニショーの工具計測および工具折損検出システムは、正確かつ効率的な CNC 加工の実現に貢献するシステムです。接触式、非接触式の各システムについて紹介します。 レニショーの接触式ツールセッターについて、紹介いたします。各種通信方式でご用意しております。 接触式ツールセッター ...

ワーク芯出しおよび寸法計測用の工作機械用プローブ
ワーク芯出しおよび寸法計測用の工作機械用プローブ 品質管理の改善: 寸法計測プローブでは極めて厳密な計測が可能なため、厳格な品質管理を実施できます。加工プロセスから収集したデータを解析し、プロセスを改善し品質の向上に応用することも可能です。 効率化:...

データ駆動型ものづくり
データ駆動型ものづくり ソフトウェア/デジタルソリューション クラウドコンピューティング、人口知能 (AI)、産業分野のモノのインターネット (IIoT) といった急速な技術の発展を受け、産業のデジタル化が加速しています。 工場内で収集し処理するデータの量はかつてないほど増えている現在。インダストリ 4.

ラマン分光のための自動フォーカストラッキング
ラマン分光のための自動フォーカストラッキング 荒い面や凹凸のある面を持つサンプルでもフォーカスを自動で維持するテクノロジーが LiveTrack™ です。ミリメートルレベルで高さが異なる面に対しても、サブミクロンレベルでフォーカスを維持します。LiveTrack によって、レニショーラマンマイクロスコープは光学式の表面形状測定装置のように動作します。 平坦でない表面のラマン分光...

機械修理のプロ、レニショーのマルチアクシスキャリブレータを導入しサービスを拡大
キャリブレーションサービスを提供する事業者としての競争力を強化する。そんな方針を掲げた KES Machine 社はレニショーとの関係強化に乗り出した。同社が導入したのがレニショーの XM-60 と XM-600 である。高精度なデータを短時間で取得できるようになり、高品質なキャリブレーションサービスとプローブ計測サービスを提供できる体制が整った。

工作機械診断のための QC20 ボールバー
工作機械診断のための QC20 ボールバー Ballbar 20 ソフトウェア QC20 ボールバーを使った予防的メンテナンスのための測定や、レポート作成を簡単に行うためのソフトウェアをご用意しております。 包括的なテストとレポート : 取得したデータを ISO 230-4、ANSI B5.

RLU (光ファイバ送出機構内蔵のコンパクトレーザーユニット)
レニショーの RLE レーザー干渉計エンコーダシステムは、従来のテープスケールまたはガラススケールを使ったエンコーダのような取付けやすさと使いやすさに加え、レーザー干渉計としての測定精度と位置決め精度を有したシステムです。

ラマン分光を使った製剤の分析
ラマン分光を使った製剤の分析 製品の選択 創薬から製剤、開発、トラブルシューティングにいたるまで、レニショーのシステムをご活用ください。 製剤のイメージ作成 サンプルの忠実なケミカルイメージの取得には、レニショーの StreamLine が有効です。WiRE...

XC-80 環境補正ユニットとセンサー
XC-80 環境補正ユニットとセンサー 均一な補正 - XC-80 とそのセンサーには、動作環境条件の全範囲において均一かつ極めて正確な測定結果を確保できる設計が施されています。 センサーの高頻度更新 - 更新頻度は数秒に 1 回で、自動です。また、XC-80 本体にある LED でその状態を確認できます。 USB 内蔵 - USB 接続ポート内蔵で、PC...

摩耗した機械に新しい息吹を
Spirax Sarco UK は、新しい専用設備への移転に伴い、ハイエンドマシニングセンターの幾何学偏差をチェックするために、レニショーの QC20-W ワイヤレスボールバーに投資を行いました。Spirax Sarco は、スチームと工業用流体の制御と効率的活用を行うための高品質製品の製造において世界をリードしています。

コンフォーカルラマンマイクロスコープを用いた口腔バイオフィルムのマッピング
微生物は、自らの生存のために表面にバイオフィルムを形成します。歯肉下領域で細菌が蓄積し、バイオフィルムが形成されると、歯肉炎などの歯周感染症が発生する場合があります。微生物組成と生物膜構造を研究することは、口腔疾患の機序を理解するのに役立ちます。

レニショー、JIMTOF2014 に出展
レニショーは、10 月 30~ 11月4 日に東京ビッグサイトにて開催される JIMTOF2014 展(西館、スタンド W3028)で、リーン生産方式を実現するための一連の工程管理ソリューションを紹介します。

ラマン分光によるウイスキーの分類
ウイスキーは規模の大きな産業です。科学的根拠に基づいて製品の真贋を客観的に証明できる方法を使って、偽造品や希釈/混合された製品を確実に識別できることは大きな意味を持ちます。本稿では、inVia ラマンマイクロスコープを用いて、各種ウイスキーを未開栓のボトルから分析し、その真贋を証明してきた方法を紹介します。

農業用多層フィルムが河川のマイクロプラスチック汚染源であることを示したラマン分光
Guangxi University と Chinese Academy of Tropical Agricultural Sciences の研究者たちが、ラマン分光を用いて、農業用多層フィルムに由来するマイクロプラスチックの割合を測定しました。具体的には、レニショーの inVia™ コンフォーカルラマンマイクロスコープを使用して、海南省にある 4 本の主要河川 (南渡河、文瀾河、珠碧江、...

QE シリーズ無線通信システム
QE シリーズ無線通信システム Renishaw advantage MPD 工作機械用ソフトウェア製品 ワーク計測ソフトウェア 工具計測ソフトウェア GoProbe Productivity+™ レニショー GUI ソフトウェア製品 Set and Inspect Reporter SupaTouch 工作機械用製品向けの各種アプリ 無線信号伝達式ツールセッター...

介入時間を大幅低減したレニショープローブ
Equinox 3D 社は、幅広い産業におけるグラスファイバー製品の専門メーカーとして、複雑な特注設計の依頼をしばしば請け負っています。Faversham(イギリス)に本社を構える Equinox 3D 社は、レニショーのプローブ計測システムを自社の製造工程に導入したことで、短時間で正確かつ確実に顧客のどんな特異な要求にも応えられます。

REVO-2 および ATOM™ エンコーダ
レニショーの革新的な三次元測定機(CMM)用マルチセンサー 5 軸測定ヘッドの改良版、REVO-2 は、両軸(ヨーとピッチ)に RCDM ガラス製ロータリー(角度位置決め用)スケールを搭載したレニショーの最新 ATOM™ インクリメンタルロータリーエンコーダを採用しています。ATOM 超小型エンコーダは、最高の精度とスピードを備え、パーツ表面の高速スキャニングを可能にします。

オープンタイプ光学式エンコーダ
レニショーでは、多種多様なオープンタイプ光学式エンコーダをラインナップしております。非接触式、アブソリュートテクノロジーやインクリメンタルテクノロジーが精密測定でどのように重要な役割を果たしているか、ご紹介します。

GoProbe
GoProbe でレニショープローブシステムを簡単に使えるようになります。GoProbe は、プローブ計測サイクルを簡単に使うためのシンプルなツールです。トレーニングキットとスマホ用アプリが含まれているため、シンプルかつ効果的なものづくりソリューションとして機能します。

干渉法について
レーザー干渉法は、距離を高精度で測定するうえで確立された手法です。高精度の干渉パターン (はっきりとした縞) を取得するためには、安定性の高い波長の単一の光源を使用することが重要です。そしてその要件を満たすのが XL-80 レーザーシステムです。

既存の手法を超えるレーザーアライメント システム
既存の手法を超えるレーザーアライメント システム Smooth Precision 社の専用装置生産ライン 課題 Smooth Precision 社は機械のキャリブレーションと計測に従来型のツールを使用していたが、オーダーが増え、また顧客からの要求も高まるにつれ、ニーズに応えるのが難しくなっていた。...

機械製造用アライメントレーザー
機械製造用アライメントレーザー 真直度測定 XK10 アライメントレーザーシステムで、軸の水平方向および垂直方向の真直度を測定します。 機械製造中における、ステージやガイドの取付け時のアライメント調整に使用します。 システム概要 XK10 での測定で主にレーザー光源として使用するのがラウンチユニットです。直線軸の幾何精度測定にはラウンチユニットと...

RESOLUTE™ 光学式アブソリュートエンコーダシリーズ
RESOLUTE™ 光学式アブソリュートエンコーダシリーズ ハイパフォーマンスな絶対位置測定 RESOLUTE は、最高分解能 1nm、最高速度 100m/s を誇る光学式アブソリュートエンコーダです。先進的な光学部品と位置算出アルゴリズムで、優れた測定パフォーマンスを発揮します。周期誤差とノイズ (ジッタ)...

REVO 5 軸測定システム
REVO 5 軸測定システム Measurement techniques REVO eBook KB content 5 軸マルチセンサー測定システム REVO システムは、高速での測定で発生してしまう三次元測定機の動的誤差を、測定機と連動した動きと 5 軸測定技術によって大幅に抑えます。 複雑な高速移動は REVO-2...

レニショー製エンコーダを組み込んだ Flora Digital プリンター
Flora Digital とは、業務用印刷業界向けの大判インクジェット技術に特化する Shenzhen Runtianzhi Digital Equipment Co. Ltd.(SRDEC 社)が展開するブランド名のことです。開発当初から、Flora Digital プリンターにはレニショー製エンコーダ RGH41 が複数軸に実装されており、最高水準の印刷性能を実現しています。

完全にフィットする Ricardo 社向けダイキャスト
Clacton-on-Sea(イギリス)に拠点を置く Tridan Engineering 社は Ricardo 社からモータスポーツ関連の RMP600 と OMP60 加工を請け負っており、その一環として複雑な構造を持つダイキャストのアライメントにレニショーの工作機械用プローブを使用しています。パーツの最初のバッチの場合、通常約 2 ヶ月かかるところ、クライアントが求めるクオリティを下回...

Equator™ 300 ゲージングシステムが自動車部品の計測時間を最大 80%短縮
Equator™ 300 ゲージングシステムが自動車部品の計測時間を最大 80%短縮 中国の Fulin Precision Machining...

英国アグスタ ウエストランド社「ワイルドキャット」ヘリコプター用部品サプライヤー
トッズエアロスペース社(Tods Composite Solutions)は、複合材料による軽量構造物の設計と製作に専門を特化、高い精度が要求される航空・国防のアプリケーションにソリューションを提供し、アグスタ ウエストランド社の「シルバー・サプライヤー」に認定されています。世界トップクラスの航空事業メーカーであるアグスタ ウエストランド社から、シルバーサプライヤーのステータスを獲得し継続維...

「ゲージング時間と費用を 80% 削減し、21度の範囲でも高精度を維持できます。」
Kishan Auto parts Pvt. Ltd.(インド、グジャラート、ラジコート)は、自動車、コンプレッサー、大型商用車、トラクター、船舶用機関、土木機械の大手メーカー向けにコネクティングロッドを供給する世界的なメーカーです。Kishan は最近レニショーの Equator フレキシブルゲージコンパレーターを購入し、導入直後からゲージング時間と費用の 80% 以上の削減に成功しました。

積層造形と切削加工のハイブリッド機に採用されたレニショークローズドタイプエンコーダ
Effective CNC 社のチームが、積層造形と切削加工の両方を行える「オールインワン」機械を設計および構築した。新しい機械の設計と製作を支援するために、レニショーは、光学式エンコーダ、工作機械用プローブ、および工具計測の専門テクニカルサポートチームを派遣した。

機械のキャリブレーションのための XL-80 レーザー干渉計システム
機械のキャリブレーションのための XL-80 レーザー干渉計システム レーザー干渉計とは レーザー干渉計とは、機械のパフォーマンスを評価し、改善するために使用する測定機器です。極めて安定したレーザービームを使って、モーションシステムに含まれる問題が実際の生産に影響を及す前に、それらの問題を検出します。XL-80...

工作機械用標準精度タッチプローブ
工作機械用標準精度タッチプローブ OMP40-2 手動でのワーク芯出し/寸法計測を自動化。レニショーの標準精度タッチプローブをご紹介します。 加工時間を最大限化 ワークの芯出しや寸法計測を手作業で行っていては、貴重な加工時間が無駄になってしまいます。プローブによる自動計測なら、芯出し時間が短縮し、寸法計測も簡単になります。...

inVia™ コンフォーカルラマンマイクロスコープ
inVia™ コンフォーカルラマンマイクロスコープ ラマンカスタムソリューション 経験豊富なスペシャルプロダクトチームが、お客様個別の案件にあったカスタムソリューションを考案します。 ラマンカスタムソリューション LiveTrack によるリアルタイムフォーカス inVia は、LiveTrack™...

6 自由度の測定のためのレーザーシステム
6 自由度の測定のためのレーザーシステム 軸の誤差の低減は簡単に行えることではありません。6 自由度を測定できる、信頼性の高いレーザーシステムが不可欠です。 XM-60 は、1 回のセットアップで直線軸の 6...

CNC 機械用高精度タッチプローブ
CNC 機械用高精度タッチプローブ RMP400 は直径 40mm、RMP600 は 63mm のプローブです。どちらも大型機に最適です。RENGAGE™ と無線通信の組合せでスムーズなプローブ計測。 最大 15m の信号伝達範囲。 単一方向繰り返し精度 0.

Ronchini Milling Technologies 社、最新加工機の機能強化にレニショー製品を採用
1985 年に設立された、非鉄金属、プラスチック、複合材料、発泡材料用 CNC ミーリング機の専門メーカーであるイタリアの Ronchini Milling (RM) Technologies 社。RM Technologies 社は、レニショーの RESOLUTE™ エンコーダ、FORTiS™ エンコーダ、ADTa-100 診断ツール、RCS P シリーズプローブ計測システム、そして QC...