Filter by
Results found for “Manual setting and NC programming is needless torture for machine operators…”

ASTRiA™ inductive rotary absolute encoders
The ASTRiA inductive rotary absolute encoder delivers high-accuracy position measurement.

“Huge reductions in inspection time and the ability to measure form – REVO® has opened a new frontier”
GE Oil and Gas Florence has transformed the performance of a DEA Global CMM with a retrofit system direct from Renishaw, allowing far higher data collection rates and thus form analysis, never befo...

RESOLUTE™ encoders give focus to big science
French technology company IRELEC Alcen, based in Grenoble, manufactures optomechanical and robotics systems for synchrotron facilities worldwide.

アクセサリ - EU 規格適合宣言
アクセサリ - EU 規格適合宣言 retrofit interpolator PCB ECD2017-179 AC2 and AC3 PC cards ECD2017-122 HCSB ECD2017-181 HCSB ECD2013-17 RPM01 ECD2017-182 DMT ECD2017-176 DMT ECD2016-72 cables UK A-1016-nnnn...

50 years since the discovery of the Qin Terracotta Warriors
The Qin Terracotta Warriors and Horses were discovered in 1974.

Neurosurgical products and systems
Neurosurgical products and systems 最新の技術 レニショーのソリューションは、DBS や次世代治療法の脳実質内ドラッグデリバリーなど、現在だけでなく、最新の治療テクノロジーにも対応しています。高精度ガイド下の脳神経外科手術により、臨床医の安全かつ効率的な QOL 改善治療法の開発という 2 つの課題への取り組みを支援します。 手術を支援する迅速なサービ...

レニショー:ものづくりの効率化とヘルスケアの向上
精密計測、モーションコントロール、機械校正、歯科用 CAD/CAM、積層造形、分光、そして脳神経外科分野において、レニショーによるイノベーションが精度、効率および品質を向上します。製品ラインナップとしては、三次元測定機用タッチプローブ、スキャニングプローブ、三次元測定機へのレトロフィット、汎用測定機、工作機械用タッチプローブ、レーザー式プローブ、光学式エンコーダ(リニア、角度位置決め)、磁気...

工作機械用次世代 プローブ計測システム
The QE series comprises an ultra-compact RMI-QE radio interface with a communication protocol future-proofed to support a new generation of Renishaw sensors and smart devices.

Renishaw technology used to identify microplastics in the environment
Microplastics are small, hard-to-spot, particles that make their way—from products and packaging—into the environment and cause significant pollution.

SYMÉTRIE hexapods choose Renishaw’s advanced RESOLUTE™ absolute encoders
Renishaw’s RESOLUTE series of absolute encoders now supports SYMÉTRIE’s Ground Integration and Calibration Support (GICS) and Interferometry Assembly Detection Electronics Assembly (IA DEA) hexapods,...

British Cycling races ahead with Renishaw additive manufacturing
British Cycling is the national governing body in Great Britain for cycling, as recognised by the Union Cycliste Internationale (UCI).

Industrialising AM - creating predictable, productive processes
The article features how additive manufacturing can be integrated into an industrial environment and the key drivers for industrialisation.

キャリブレーション製品の品質と規格適合性
レニショーのレーザーとボールバーは、世界中で実績を残した性能と信頼性を誇ります。性能は長年にわたって各国の規格研究所により検証されています。また、箱から取り出してすぐに操作でき、長期間ほとんど修理しなくても性能低下しない信頼性を備えています。

Gauging and inspection software training in the UK
MODUS™ inspection software suite training

工作機械用アプリケーション
レニショーは、レニショーシステムの簡単な取付け、設定、使用、さらにはメンテナンスを実現するための工作機械用アプリケーションの開発に注力しています。スマホ用アプリを使うことで、情報を手元で簡単に確認できます。各種言語に対応していて、無料で使用可能です。初心者や経験の浅いユーザーに最適です。オンマシンアプリは各種 CNC コントローラにシームレスに統合可能です。

Industrial automation products and software
Industrial automation products and software RCS T-90 Onward Journey RCS L-90 Onward Journey RCS P-series Onward Journey RCS Software Suite Heading Contact Form preamble What is industrial automatio...

How to optimise your encoder system
Ensure your optical encoder system is optimised to achieve the best performance. This webinar explores external and internal factors that can influence the performance of your encoder.

P-LU08-0004 - Hydra-Sol MAG additive

P-LU08-0004 Hydra-Sol MAG additive Utilised for formulating metal process fluids for machining purposes - 25 litres.

Digital evolution of cranial surgery
From complex reconstructive facial surgery to orthopaedic and trauma surgery, advances in additive manufacturing have inspired a growing number of progressive surgeons to commission metal 3D printed...

ホワイトペーパー - スタイラス
ホワイトペーパー - スタイラス 資料一覧 計測の第一線で - CMM スタイラスの選択ガイド 連続スキャニング計測がスタイラス球に及ぼす効果 究極の測定用 OPTiMUM™ ダイヤモンドコートスタイラス The importance of stylus cleaning...

プロセスコントロールの利点
プロセスコントロールの利点 今ある機械のままで生産量を増大させることができるとしたら、どうなるでしょうか。 生産工程でプロセス制御を有効に活用することで、従来な寸法の品質保証を超えた大きな効果を望めるようになります。 現在の資産を活用して生産効率を向上...

RMP24-micro: 世界最小、工作機械用ワイヤレスプローブ
RMP24-micro: 世界最小、工作機械用ワイヤレスプローブ 加工プロセスの高精度化と効率化に役に立つ、世界最小ワイヤレスプローブ。その詳細をご紹介します。 小型工作機械のためのプロセスコントロール ラインナップに RMP24-micro が加わりました RMP24-micro は、直径わずか 24mm、長さ 31.

Where information really counts, fibre-optic broadband cables are fed underground with the help of Renishaw’s rugged encoders
With many countries moving to high-speed, fibre-optic broadband, there is a significant challenge to replace the mass of existing underground cables quickly and easily.

Automotive transmission supplier Flexible Concepts guarantees process capability with Equator™ gauge
Automotive transmission supplier Flexible Concepts is using innovative engineering coupled with the Renishaw Equator gauge to guarantee its process capabilities and deliver a highly reliable service...

Ferrari additive manufacturing
Ferrari is a legend, the most loved Italian brand in the world, and at the heart of this myth, their racing department, have two Renishaw additive manufacturing (AM) machines.

Deep Water Imaging
High accuracy magnetic ring encoders made by RLS, a Renishaw associate company, are used by Martech of Dorset in its Pan and Tilt units for positioning subsea sonar-imaging devices.

What does it take to succeed at machining hogouts?
R&D Manco is a Phoenix, Arizona, machining subcontractor serving prime contractors in the aerospace industry.

SP25M
SP25M 直径わずか 25mm の世界最小の汎用スキャニングプローブシステムです。各種スキャニングモジュールおよびタッチトリガーモジュールを使用できます。 延長保証 万が一の事態に備えて、購入から 3 か月以内の新しい三次元測定機用製品には、3 年間への延長保証 をご利用いただけます。詳細は購入元にお問い合わせください。 FCR25 MRS...

Laser interferometer error-proofs linear scale calibration
To achieve consistent sub-micron measurement accuracy, an automated line scale calibration system developed by the Standards and Calibration Laboratory (SCL) in Hong Kong made automatic error...

Changers promotion
Free Renishaw changer racks and probe modules offer from participating CMM suppliers.Conditions apply.

Modulation matters - how to build all features great and small
The feature article details how versatile laser modulation can help to match the mode of energy delivery to the needs of component features of all sizes. Download the article to find out more.

プローブ - UK 規格適合宣言
プローブ - UK 規格適合宣言 probe modules SFP2 UKD2021-00599 stylus holders SFH UKD2021-00726 probe SFP2 UKD2021-00749 probe modules SFP2 SFM-C2 UKD2021-00957 touch-trigger TP20 UKD2021-00770 touch-trigger...

A 3D printed mountain bike that you can buy today!
Demand for high specification bicycles has exploded in recent years as both professionals and 'prosumers' have sought a performance edge.

Renishaw on high with Airbus A380 Superjumbo
Airbus A380 aeroplane utilises linear encoders on wing-panel assembly machine

Venturing into metal additive manufacturing
3D Metalforge uses Renishaw's additive manufacturing systems and software to help select a future-proof additive manufacturing system for flexible, high-quality end-use part production.

Small wonder impresses Red Bull F1
“A machine left running unmanned with a broken tool would be disastrous…”

機械修理のプロ、レニショーのマルチアクシスキャリブレータを導入
キャリブレーションサービスを提供する事業者としての競争力を強化する。そんな方針を掲げた KES Machine 社はレニショーとの関係強化に乗り出した。 同社が導入したのはレニショーの XM-60 と XM-600 である。高精度なデータを短時間で取得できるようになり、高品質なキャリブレーションサービスとプローブ計測サービスを提供できる体制が整った。

Flexible consistent inspection at Porsche part supplier
Flexible consistent inspection at Porsche part supplier.

ラマン分光のための自動フォーカストラッキング
ラマン分光のための自動フォーカストラッキング 荒い面や凹凸のある面を持つサンプルでもフォーカスを自動で維持するテクノロジーが LiveTrack™ です。ミリメートルレベルで高さが異なる面に対しても、サブミクロンレベルでフォーカスを維持します。LiveTrack によって、レニショーラマンマイクロスコープは光学式の表面形状測定装置のように動作します。 平坦でない表面のラマン分光...

FORTiS™ クローズドタイプ光学式アブソリュートエンコーダ資料のダウンロード
FORTiS™ クローズドタイプ光学式アブソリュートエンコーダ資料のダウンロード 図面 FORTiS クローズドタイプアブソリュートエンコーダの技術文書、メディア、ケーススタディのダウンロードはこちら。 セールスチームに問合せ 詳細については、最寄りのレニショーオフィスまでお問い合わせください。 お客様のニーズに合うエンコーダ...

Business Partner Code of Conduct
Renishaw's Code of Conduct sets out our expectations of ethical business conduct for all employees in the Renishaw Group.

Additives in Formula 1: technology of the future
Metal additive manufacturing is quickly becoming the technology of the future, but few people know the full extent of the opportunities it offers or the nature of the partnership - in this industry -...

「ゲージング時間と費用を 80% 削減し、21度の範囲でも高精度を維持できます。」
Kishan Auto parts Pvt. Ltd.(インド、グジャラート、ラジコート)は、自動車、コンプレッサー、大型商用車、トラクター、船舶用機関、土木機械の大手メーカー向けにコネクティングロッドを供給する世界的なメーカーです。Kishan は最近レニショーの Equator フレキシブルゲージコンパレーターを購入し、導入直後からゲージング時間と費用の 80% 以上の削減に成功しました。

XR20 回転軸割り出し角度測定装置
XR20 回転軸割り出し角度測定装置は、XL-80 や XM-60 と連携して、ステージやジグ、工作機械の回転軸のキャリブレーションを行う装置です。XR20 を使ったキャリブレーションなら、±1arc 秒の精度を確保できます。

Responding to production pressure with conformal cooling
Injection moulding allows plastic products to be produced in complex and intricate detail, often in sizeable production runs, with repeatable tolerances and high surface quality.

StreamLine™ Slalom
StreamLine™ Slalom アンダーサンプリング スポットサイズとステップサイズの関係は、サンプリングの重要な要因になります。 この両者が等しい場合に、最適なサンプリングが行われます。オーバーラップすることなく、領域全体がカバーされます。...

MODUS™ エアフォイル解析
MODUS™ エアフォイル解析 MODUS エアフォイル解析 CAD モデルの設計上の エアフォイルセクションと MPCS の実際の セクションを用いて、プロファイル およびエアフォイル 特性をレポートできるようになりました。 プロファイルの評価 MODUS には、総合的なプロファイル評価およびグラフィックレポートツールが組み込まれています。プロファイルの測定結果は、他の形状測定レポー...

プローブのメリット
ワークの手動芯出しや加工品の手作業による検査に時間を費やすよりも、加工そのものに時間を費やしたほうが大きな利益になります。レニショーのプローブ計測システムを導入することで、犠牲の大きいダウンタイムや、手動計測や検査で生じるスクラップをなくすことができます。