Filter by
Results found for incise™ dental CAD/masters/
植物生物学
植物生物学 ラマン分析の主な利点 下記が可能です。 ラベル付けせずに、重要な生体分子をその場でイメージング 外部ラベルを必要とせず、その場で木材成分を定量化 木材やパルプの構造的および機械的性質と、リグニンの構造を解像 植物の細胞の形状や構造に影響する木質繊維の向きを判断 サンプル準備 植物切片は、Gierlinger および Schwanninger (Gierlinger and...
ケーススタディ: 最先端のエネルギー研究の最前線で使用されているレニショー inVia コンフォーカルラマンマイクロスコープ
フランスのグルノーブルにある Laboratory of Electrochemistry and Physical-Chemistry of Materials and Interfaces (LEPMI) は、電気化学的発電器と水素製造、戦略的な材料および腐食のリサイクル工程の開発における最先端研究に不可欠な要素としてラマン分光を使用しています。
レニショーの歴史
当社は、50 年の間ものづくりに変化を生み出し続けてきました。設立は 1973 年、創始者は現在の Executive Chairman の David McMurtry と Non-Executive Deputy Chairman の John Deer です。レニショーの最初の製品は、コンコルドに使用されていたオリンパスエンジンの特定検査要求を適えるために David McMurtry...
太陽光発電
太陽光発電 デバイスに関する理解を深める レニショーのラマンシステム は、主要な現行および新開発の PV 材 (シリコンベース、CIGS、CdTe、有機材、III-V など) の特性把握に有効な装置です。把握できる主要な材料特性は以下のとおりです。 合金の比率 電子効率 歪み/応力 薄膜の膜厚 結晶構造のタイプと配向 結晶品質 サンプルの均一性と純度 (欠陥と異物など) ...
ラマン分光で微生物を検出
ラマン分光で微生物を検出 ラマン分光を使用することで、病院、製薬、臨床現場、研究現場などのさまざまな状況下で微生物の検出と同定を短時間で行うことができます。 コンフォーカルラマンマイクロスコープを用いた口腔バイオフィルムのマッピング プロクター& ギャンブルと、フラウンホーファー研究機構の境界層バイオプロセス研究所の研究者が、レニショー inVia...
製品の環境コンプライアンス
製品の環境コンプライアンス キャリブレーション製品 SVHC 名 (EC および CAS No.
FixtureBuilder サポート
FixtureBuilder サポート FAQ 4 FAQ 4 Step 2 text Step 3 text Step one text Step 4 text FAQ 4 FAQ 4 FixtureBuilder graphic with icons よくある質問 (FAQ) PC 間でライセンスを移動できますか。 別の PC...
センサーのラインナップ
センサーのラインナップ レニショーは、タッチトリガーから革新的な REVO® 5 軸測定技術まで、幅広い種類のセンサーを用意しています。どんなニーズにも、最適なプローブが見つかります。 三次元測定機のポテンシャルを引き出す...
無線信号伝達式製品のサポート
無線信号伝達式製品のサポート 無線システムのアップグレード 既に RMI を使用している場合は、最新の無線システム「RMI-QE」へのアップグレードをご検討ください。 QE システムの新機能や互換性については、本ページにてご紹介しております。 詳細やアップグレードについては、レニショーまたは代理店までお問い合わせいただくか、下記を参照してください。 問合せ...
ポジションエンコーダ RESOLUTE™、三菱電機新型サーボアンプ MELSERVO-J5 と一体で、高速・高精度・高信頼のモーションコントロール構築に貢献
RESOLUTE は、高速機械軸で優れたモーションコントロールパフォーマンスを発揮する、レニショーの業界に認められた光学式エンコーダです。
CNC 機械用高機能レーザーツールセッター
CNC 機械用高機能レーザーツールセッター Renishaw advantage MPD レニショーでは、高速工具計測や折損検出のためのレーザーツールセッターをご用意しております。お客様がお使いの機械がどんなタイプやサイズでも、プロセスコントロールの向上に貢献します。 詳細について 優れた繰り返し精度...
工作機械用アプリケーション
レニショーは、レニショーシステムの簡単な取付け、設定、使用、さらにはメンテナンスを実現するための工作機械用アプリケーションの開発に注力しています。スマホ用アプリを使うことで、情報を手元で簡単に確認できます。各種言語に対応していて、無料で使用可能です。初心者や経験の浅いユーザーに最適です。オンマシンアプリは各種 CNC コントローラにシームレスに統合可能です。
レニショーエンコーダでダイレクトドライブモータのパフォーマンス向上
Haozhi Mechanical and Electrical 社 (以下、Haozhi 社) (中国) は、工作機械やロボットで使うダイレクトドライブモータのトップメーカーとして市場をけん引している。
(IN705) Conroe Machine - Equator™ プログラマブルゲージにより、ベアリングの加工とパーツのソーティングのための究極の自動生産セルを作成
米国テキサス州コンロー – Conroe Machine では、自動制御プロセスで稼動する無人セルにより 24 時間体制でパーツのハードターニングを行うという、多くの加工工場が理想とする製造体制を整えています。
ラマン分光器の選定
ラマン分光器の選定 ラマン分光器には、さまざまな励起レーザー波長をカスタマイズ実装できます。レーザーは、対象となる研究材料に応じて選定します。各波長、出力、焦点タイプについて、当社エキスパートが実例を使いながら解説します。また、以下についても合わせて解説します。蛍光バックグラウンドの影響の低減方法 サンプル浸透度への励起波長の影響 サンプルへの損傷を避けつつ信号強度を最大化できる...
ラマン分光を使ったポリマーとマイクロプラスチックの研究
ラマン分光を使ったポリマーとマイクロプラスチックの研究 層の厚さの正確な測定 ラマン散乱を使用すると、透明なポリマーラミネートの組成と厚さを測定できます。これらを正確に分析するには、適切な深さ分解能、および三次元全方向について正確なサンプルの位置決め機能を備えたシステムが必要になります。Easy Confocal テクノロジー搭載の inVia コンフォーカルラマンマイクロスコープと...
ラマンとはラマン分光とは
ラマンとはラマン分光とは 現在、英語版のみの提供となっております。 ラマン分光を使い始めたばかりですか。ぜひ資料をダウンロードし、ご覧ください。eBook では、基礎的な原理から実用的なアドバイスまでご紹介しております。 ラマン分光の利点 ラマンマイクロスコープの構成品 フォトルミネセンスとは ラマン散乱とは ラマン散乱とは何で、なぜ起こるのでしょうか。ラマン教授の発見...
GoProbe のダウンロード
GoProbe でレニショープローブシステムを簡単に使えるようになります。GoProbe は、プローブ計測サイクルを簡単に使うためにシンプルなユーザーインターフェースのツールです。トレーニングキットとスマホ用アプリが含まれているため、シンプルかつ効果的なものづくりソリューションとして機能します。
ストレインゲージプローブは 5 軸航空機部品に最適
米インディアナ州シェルビービル(Shelbyville)に在るトライアンフ製作所(Triumph Fabrications)では、加工するパーツの形状に平面や直線はまずありません。それが主な理由で、高精度門型フライス機の工作機械用プローブを、レニショーRMP600ストレインゲージプローブにアップグレードしました。
Equator™ ゲージ:「品質マネージャーとして、当社で購入した中でも、短期間で最良の投資になりました。」
英国を拠点とする Euromould Ltd の品質マネージャー、David Powell 氏は、可搬性に優れた手段により検査能力を拡大するためにレニショーの Equator フレキシブルゲージを使用しており、これにより射出成形パーツの検査時間の 85% 削減を達成しました。
Equator™ ゲージ:「品質マネージャーとして、当社で購入した中でも、短期間で最良の投資になりました。」
英国を拠点とする Euromould Ltd の品質マネージャー、David Powell 氏は、可搬性に優れた手段により検査能力を拡大するためにレニショーの Equator フレキシブルゲージを使用しており、これにより射出成形パーツの検査時間の 85% 削減を達成しました。
レニショーについて
レニショーについて レニショーはグローバルなグループです。精密計測やヘルスケアの分野に向けた精密技術を創造しています。また、精度や制御、信頼性を高めるためのシステムやソリューションの設計と開発を手がけています。 また、積層造形の分野でも世界を牽引しており、金属の粉末からパーツを「印刷」するコンパクトな機械を生産しています。輸送から農業まで、またエレクトロニクスからヘルスケアまで、当社...
ミクロン単位で製造するグリーンエネルギー用巨大研削盤
KMT リンショーピングでは、巨大な VTG4000 切削旋盤機を使用して風力タービン用の高精度大型ベアリングを製造していますが、正確な高速操作を行う上でレニショーのエンコーダが不可欠になっています。
改ざん文書の検出 - ラマン分析を偽造文書の特定に役立てる方法
改ざん文書の検出 - ラマン分析を偽造文書の特定に役立てる方法 2020 年 4 月 16 日 技術の進歩が空前の速さで進むこの時代は、過去の技術が歴史の中に埋没していく様子を目の当たりにすることが増えてきています。新しい時代の到来に伴い、今では活字が絶滅の危機に瀕しているように見えます。インターネットにアクセスできるパソコンが、今では世界中の人々の日常生活に浸透し、数十年前には印刷が必要...
「ゲージング時間と費用を 80% 削減し、21度の範囲でも高精度を維持できます。」
Kishan Auto parts Pvt. Ltd.(インド、グジャラート、ラジコート)は、自動車、コンプレッサー、大型商用車、トラクター、船舶用機関、土木機械の大手メーカー向けにコネクティングロッドを供給する世界的なメーカーです。Kishan は最近レニショーの Equator フレキシブルゲージコンパレーターを購入し、導入直後からゲージング時間と費用の 80% 以上の削減に成功しました。
ラマン散乱とは
ラマン散乱とは ラマン分光は、物質の化学的性質と構造の理解に用いられています。単一波長のレーザー光をサンプルに照射すると、微量な光がサンプルの化学結合と反応し、散乱する際に色が変化します。非弾性的に散乱した光を測定し、サンプルの情報を取得できるのがラマン分光器です。良好なスペクトルを得るために重要なラマンマイクロスコープのパーツなどについても紹介します。 ラマン分光の発見者...
レニショーの革新的な製品の利点を享受する世界トップの半導体アセンブリとパッケージング機器メーカー
半導体業界向けのウェーハアセンブリとパッケージング機器を製造する世界最大のメーカー、ASM Pacific Technology Ltd(ASMPT)は、完全な FA ソリューションを提供することと、コスト効果に優れた革新的な製品により顧客のニーズを満たすことを目指しています。
Reporter
Reporter は、CNC 工作機械コントローラでワーク計測結果を閲覧するための、使いやすいプローブ計測アプリケーションです。Windows® ベースの CNC コントローラか、イーサネットでコントローラに接続した Windows タブレットにインストールします。
ラマン分光を使ったバッテリ材料の開発
ラマン分光は、研究開発を目的としたリチウムイオン電池の特性評価に理想的なツールです。レニショーの inVia コンフォーカルラマンマイクロスコープは、使用素材の基本研究から最終製品の品質管理や障害解析まで、さまざまな調査に最適です。
NC ロータリーテーブルを高精度化
NC ロータリーテーブルを高精度化 汚れや傷、指紋などに対して高い耐性と高い追従性を有する TONiC は、厳しい条件のアプリケーションに使用するために理想的である。多くのアプリケーションで要求される高いスキャニング性能に必要な速度制御と位置決めの安定性が、このコンパクトなリードヘッドですべて得られる。 測定の自動化および簡単で素早いセットアップを実現する XR20-W...
REVO®システム用 RUP1 超音波プローブ
REVO®システム用 RUP1 超音波プローブ 延長保証 万が一の事態に備えて、購入から 3 か月以内の新しい三次元測定機用製品には、3 年間への延長保証 をご利用いただけます。詳細は購入元にお問い合わせください。 ここでは、RUP1 プローブを紹介していますが、RVP ビジョンプローブ、SFP2 表面粗さ測定プローブや、RSP2 /RSP3 プローブシリーズなどの他の REVO...
EMO 2019 で披露する、REVO® 5 軸測定システムの優れたアクセス性と三次元測定機用測定ソフトウェア MODUS™ の新機能
EMO Hannover 2019 にて、世界トップの精密測定システムメーカーのレニショーが、三次元測定機用 REVO® 5 軸測定システムで使用する表面粗さ測定プローブモジュールの新ラインナップと、測定ソフトウェア MODUS の新機能となる MODUS Planning を披露します。
機械のキャリブレーションのための XL-80 レーザー干渉計システム
機械のキャリブレーションのための XL-80 レーザー干渉計システム レーザー干渉計とは レーザー干渉計とは、機械のパフォーマンスを評価し、改善するために使用する測定機器です。極めて安定したレーザービームを使って、モーションシステムに含まれる問題が実際の生産に影響を及す前に、それらの問題を検出します。XL-80...
ラマン分光からわかること
ラマン分光からわかること ラマン分光を使った結晶化度と多形性の把握 ラマンスペクトルを比較することで、物質の構造の違いを調査することができます。結晶化度を数値化し、同じ化学物質の類似した各結晶形 (多形) を区別します。この作業には、inVia™ コンフォーカルラマンマイクロスコープ のような高いスペクトル分解能を有したラマンシステムが必要です。 化学結合の...
工作機械用ワーク/工具計測システム
工作機械用ワーク/工具計測システム レニショーは、工作機械用ワーク/工具計測システムを販売しております。加工精度と効率の向上に貢献し、大幅なコスト削減と高品質化が実現します。 設備はそのままに、生産量を拡大 : 資本投資の先延ばし、外注や時間外労働の削減、新規ビジネスの開拓。 芯出し/計測プロセスの自動化を促進 :...
(IN215) Eponsa - 「待ち時間ゼロも可能にするゲージ装置 Equator™、複雑形状のゲージングができるのに非常に手ごろ価格です」
Eponsa社は、スペインのバルセロナ近郊にある自動車部品メーカーで、プレス部品と組立て部品の品質をチェックするために、レニショーの汎用性に優れた新製品、革新的比較ゲージ装置、Equator を導入しました。 Equator を使用すると、非生産的な検査の待ち時間を短縮する一方、自動車部品メーカーにとって何より重要な高品質と製造効率を維持することができます。さらにEquatorに装備のSP2...
「ゲージング時間と費用を 80% 削減し、21度の範囲でも高精度を維持できます。」
Kishan Auto parts Pvt. Ltd.(インド、グジャラート、ラジコート)は、自動車、コンプレッサー、大型商用車、トラクター、船舶用機関、土木機械の大手メーカー向けにコネクティングロッドを供給する世界的なメーカーです。
Set and Inspect
Set and Inspect シンプルながらも機能的 Set and Inspect は、プローブ計測を簡単に実践したいユーザー向けの、シンプルで直感的なオンマシンプローブ計測アプリケーションです。プローブ計測が初めてのユーザーや機械コードについての知識をほとんど持たないユーザーにとっても、経験豊富なユーザーにとっても最適です。Windows® ベースの CNC...
レニショー GUI ソフトウェア製品
レニショー製 GUI (Graphical User Interface: グラフィカルユーザーインターフェース) では、プローブキャリブレーションや工具計測、形状寸法計測サイクルを直感的な方法で設定し、実行できます。
ワールドクラスのレーザー装置メーカーがレニショーのシリーズエンコーダシステムを選択
Han's Laser Group は、専門レーザー装置の設計と製造において世界をリードしており、ノキアやフォルクスワーゲンをはじめとする要求の厳しい国際的な顧客に毎年 1 万以上のレーザーマーカー、カッター、溶接機、彫刻機を提供しています。
内燃エンジンの製造
レニショーもメーカーとして、運用を本格的に変革するには加工の前、最中、そして後にばらつきの原因を特定し、制御できるようになる必要がある、と理解しています。当社の自動製造やプロセスコントロールにおける数十年の経験は、世界中のお客様の現場で、製造能力と生産性を向上するためのよりスマートなプロセスの開発に役に立っています。
ケーススタディ: デラウェア州 Winterthur 美術館の所蔵品に対するラマン分析
Winterthur 美術館の Department of Conservation に所属する Associate Scientist 兼 Lab Manager の Rosie A.
ラマン分光を使った生体組織の分析
ラマン分光を使った生体組織の分析 組織をイメージ化 レニショーの StreamLine™ は、組織イメージの生成に特に適しています。組織に光や熱による損傷を及ぼすことなく、高いレーザーパワーで測定できるため、最短時間でイメージを取得できます。 平坦でない表面の研究 StreamLine の Surface 機能を使用すると、平らでないサンプルでも、イメージを生成できます。 ...
コンフォーカルラマンマイクロスコープを用いた口腔バイオフィルムのマッピング
微生物は、自らの生存のために表面にバイオフィルムを形成します。歯肉下領域で細菌が蓄積し、バイオフィルムが形成されると、歯肉炎などの歯周感染症が発生する場合があります。微生物組成と生物膜構造を研究することは、口腔疾患の機序を理解するのに役立ちます。
ケーススタディ: 研究所で大活躍のレニショー inVia コンフォーカルラマンマイクロスコープ
ケーススタディ: 研究所で大活躍のレニショー inVia コンフォーカルラマンマイクロスコープ イメージ: レニショーの inVia Qontor コンフォーカルラマンマイクロスコープで分析するエジプトファイアンスのビーズ (MCFP にて)。 参考資料 ラマン分光に関するさまざまな記事、ケーススタディ、ニュースを用意しています。 記事を読む MCFP...
Innovation Matters 2022: レニショーの製造現場から
Innovation Matters 2022: レニショーの製造現場から Stonehouse (イングランド) 英国における最も効率的な精密製造施設のひとつ 面積: 100000sq ft 人員数: 220 人 Antony Spill 役職: Low Volume Production Group Leader 勤務地: Stonehouse 担当: CNC...
GoProbe
GoProbe でレニショープローブシステムを簡単に使えるようになります。GoProbe は、プローブ計測サイクルを簡単に使うためのシンプルなツールです。トレーニングキットとスマホ用アプリが含まれているため、シンプルかつ効果的なものづくりソリューションとして機能します。
キャリブレーションの用途別ケーススタディ
レニショーの測定装置、分析装置、診断装置は、30 年以上にわたり、さまざまなエンドユーザーをサポートしてきました。レニショーは、機械性能の向上に貢献するさまざまなキャリブレーションソリューションをエンドユーザー、販社、機械 OEM そしてメンテナンス業者に提供しています。
航空機用インペラメーカーの製造時間短縮にレニショーが貢献
世界的なエンジニアリング複合企業 Honeywell 社の傘下にある Honeywell Aerospace 社は、民間航空機で使われるインペラやブリスクを大量に製造しています。事実上の遠心コンプレッサや軸流コンプレッサと言えるインペラの品質は、加工工程を通して維持されるワークのデータムに左右されます。
高速での高精度測定
スペイン、マドリッドを拠点とし、航空産業と防衛産業向けの複雑なパーツの製造を専門とする高精度エンジニアリング企業は、レニショー REVO® 5 軸計測ヘッドとプローブシステムを採用しました。これにより、検査時間を 5 分の一近くまで短縮し、大容量の CNC 工作機械に匹敵するスピードで品質管理と検査を行うことができるようになりました。