Results found for incise™ dental CAD/masters/

ピラミッド型高生産性プロセス (The Productive Process Pyramid™) -  加工工程後のモニタリング

ピラミッド型高生産性プロセス (The Productive Process Pyramid™) - 加工工程後のモニタリング

加工工程後のモニタリング - ピラミッド型高生産性プロセス

航空機用パーツを載せたプレートを取り付けた QuickLoad™ レール

航空機用パーツを載せたプレートを取り付けた QuickLoad™ レール

ピラミッド型高生産性プロセス (The Productive Process Pyramid™) - 加工工程後のモニタリング

ピラミッド型高生産性プロセス (The Productive Process Pyramid™) - 加工工程後のモニタリング

加工工程後のモニタリング - ピラミッド型高生産性プロセス

クランプや支持棒を載せたプレートを取り付けた QuickLoad™ レール

クランプや支持棒を載せたプレートを取り付けた QuickLoad™ レール

機械設計の新たな可能性を開拓する FORTiS™ クローズドタイプエンコーダ

機械設計の新たな可能性を開拓する FORTiS™ クローズドタイプエンコーダ

Orbis™ の高度な機能を SPI 経由で使用する方法

Orbis™ の高度な機能を SPI 経由で使用する方法

inVia™ Qontor® コンフォーカルラマン マイクロスコープを使用した二次元材料の分析

inVia™ Qontor® コンフォーカルラマン マイクロスコープを使用した二次元材料の分析

二次元材料には多くの固有特性が備わっているため、作業が難しい場合があります。レニショーの inVia Qontor コンフォーカルラマンマイクロス コープを使用すると、大きな領域や平坦でないサンプル、個々の小片にいたるまで、短時間で簡単に信頼性の高い結果を取得することができます。

ピラミッド型高生産性プロセス (The Productive Process Pyramid™) - 精度管理の基本

ピラミッド型高生産性プロセス (The Productive Process Pyramid™) - 精度管理の基本

精度管理の基本 - ピラミッド型高生産性プロセス

ピラミッド型高生産性プロセス (The Productive Process Pyramid™) - 精度管理の基本

ピラミッド型高生産性プロセス (The Productive Process Pyramid™) - 精度管理の基本

精度管理の基本 - ピラミッド型高生産性プロセス

インテリジェントな生産ソリューションで、ガスタービン用コンポーネントの生産時間を半減

インテリジェントな生産ソリューションで、ガスタービン用コンポーネントの生産時間を半減

Doncasters Precision Castings – Deritend 社は、焼き流し鋳造法や金属加工で製造する産業用ガスタービンエアフォイル(ニッケル・コバルトベースの超合金製)のトップメーカーです。同社は事業の成長に力を入れており、効率的な製造やラピッドプロトタイピングを介した継続的な改善活動への積極的投資でこのスタンスを維持しています。

ATOM™ で実現する、FPD の高速・高精度な検査と修復

ATOM™ で実現する、FPD の高速・高精度な検査と修復

韓国のフラットパネルディスプレイ (FPD) 製造用機器メーカーは近年マーケットリーダーとしての地位を築いており、有機発光ダイオード (OLED) やアクティブマトリックス式有機発光ダイオード (AMOLED) の製造において近年見られる成長の多くを牽引してきました。有名な韓国のモーションコントロール用部品のメーカー TPC 社は、レニショー製超小型リニアエンコーダシステム ATOM を X...

ATOM™ で実現する、FPD の高速・高精度な検査と修復

ATOM™ で実現する、FPD の高速・高精度な検査と修復

韓国のフラットパネルディスプレイ (FPD) 製造用機器メーカーは近年マーケットリーダーとしての地位を築いており、有機発光ダイオード (OLED) やアクティブマトリックス式有機発光ダイオード (AMOLED) の製造において近年見られる成長の多くを牽引してきました。有名な韓国のモーションコントロール用部品のメーカー TPC 社は、レニショー製超小型リニアエンコーダシステム ATOM を X...

ピラミッド型高生産性プロセス (The Productive Process Pyramid™) - 芯出し・段取り計測

ピラミッド型高生産性プロセス (The Productive Process Pyramid™) - 芯出し・段取り計測

芯出し・段取り計測 - ピラミッド型高生産性プロセス

ピラミッド型高生産性プロセス (The Productive Process Pyramid™) - 芯出し・段取り計測

ピラミッド型高生産性プロセス (The Productive Process Pyramid™) - 芯出し・段取り計測

芯出し・段取り計測 - ピラミッド型高生産性プロセス

加工後モニタリング

加工後モニタリング

加工後モニタリング 記録対象 プロセスのパラメータ、オフセットや座標系に手動または自動で加えた変更など、加工工程中に発生したイベント 結果に影響した可能性のある工程への介入 オンマシン寸法計測で実現すること 金属切削加工時と同じ環境での重要形状の寸法計測 加工工程の安定性の確認 工程後に外部出力することで実現すること パーツの規格準拠記録 主要形状寸法の履歴取得...

ラマン分光を使ったカーボンと二次元材料の検出

ラマン分光を使ったカーボンと二次元材料の検出

ラマン分光では、グラフェン、カーボンナノチューブ (CNT)、グラファイト、ダイヤモンド、ダイヤモンドライクカーボン (DLC) など、あらゆる形態のカーボンに加えて、これまでに判明している多くの二次元材料を同定できます。

エレクトロニクス

エレクトロニクス

高機能かつ低価格なスマートフォンやタブレットへの需要が世界各地で急増するにつれ、企業のものづくりに対する要求が世界中で変わってきています。部品メーカーは、製造設備や効率を向上させ、競争力を維持する必要に迫られています。そして、製造システムは、先端材料を使用できるだけでなく、新製品や設計の繰り返しにも対応できる必要があります。またそれだけでなく、販売までの時間を短縮することも求められています。

航空機

航空機

レニショーのルーツは航空産業です。Rolls-Royce 社が、コンコルドに使われるパイプ類の測定に耐える精度を備えた測定機を求めており、この要望にレニショーの創業者が応えました。それこそが記念すべき初のレニショー製品、革命的な製造技術によるタッチトリガープローブでした。

フォトルミネッセンスと蛍光

フォトルミネッセンスと蛍光

フォトルミネッセンスと蛍光 蛍光イメージングと FLIM 蛍光タグやラベルで生物組織や細胞を処理し、分子種の存在や分布を検出する蛍光イメージングは、生物学分野で多用されています。レニショーの inVia™ マイクロスコープ と RA816 生物学用分析装置 はバイオマーカーとしてつけられた蛍光タグのイメージ生成に理想的なツールです。しかしながら、ラベルフリーであることが一般的...

ワーク芯出しおよび寸法計測用の工作機械用プローブ

ワーク芯出しおよび寸法計測用の工作機械用プローブ

ワーク芯出しおよび寸法計測用の工作機械用プローブ 品質管理の改善: 寸法計測プローブでは極めて厳密な計測が可能なため、厳格な品質管理を実施できます。加工プロセスから収集したデータを解析し、プロセスを改善し品質の向上に応用することも可能です。 効率化:...

コントローラ

コントローラ

コントローラ レニショー UCC コントローラには先進的なタッチトリガー/スキャニングアルゴリズムが組み込まれており、高速かつ高精度な適応型のパーツ測定が可能です。 UCC はレニショーの革新的な 5 軸スキャニング 測定の非常に重要な構成要素です。三次元測定機とヘッドの軸を同期して動作させて非常に速い測定速度を実現しつつ、動的誤差を最小限に抑えます。 UCC...

EV やハイブリッド車のパーツメーカーにメリットを生む、レニショー Equator™ 汎用ゲージングシステムのプロセスコントロール能力

EV やハイブリッド車のパーツメーカーにメリットを生む、レニショー Equator™ 汎用ゲージングシステムのプロセスコントロール能力

EMO Hannover 2019 のレニショースタンドでは、Equator による電気自動車 (EV) パーツやハイブリッド車のエンジンパーツやトランスミッションパーツの測定を展示します。同様のパーツが、Equator により世界中で休みなく測定されています。

2 つの SiGNUM™ SR リードヘッドを RESM リング上に組み合わせたもので

2 つの SiGNUM™ SR リードヘッドを RESM リング上に組み合わせたもので

この度 FANUC シリアル通信対応の RESOLUTE™ アブソリュートエンコーダにリニアエンコーダバージョンが加わりました

この度 FANUC シリアル通信対応の RESOLUTE™ アブソリュートエンコーダにリニアエンコーダバージョンが加わりました

この度レニショーの RESOLUTE アブソリュートエンコーダに、サブミクロン単位の精度と 1nm の分解能を提供する、FANUC シリアル通信に対応したリニアエンコーダバージョンが加わりました。RESOLUTE シリーズは、スムーズな速度リップル、固定位置での優れた安定性が得られる一方で、ヒステリシス誤差が減少するため、位置決め軸の性能を追求する高精度工作機械メーカーに理想的です。

Inspection Plus: CNC 工作機械用マクロソフトウェア

Inspection Plus: CNC 工作機械用マクロソフトウェア

Inspection Plus: CNC 工作機械用マクロソフトウェア Inspection Plus は、レニショー工作機械用プローブに使用する計測サイクルを提供します。ベーシックなパーツ芯出しサイクルや寸法計測サイクルから、さらに複雑なベクトル計測サイクルや角度計測サイクルまで、さまざまなサイクルをご用意しています。 Set and Inspect が製造工程を劇的に改善...

ラマンソフトウェア: 制御

ラマンソフトウェア: 制御

ラマンソフトウェア: 制御 WiRE: 装置起動中にモータリファレンスを自動で実行し、適切な位置に配置 装置の構成を変更する際に、アライメントされた位置に主要光学部品を移動。手動によるコンポーネントのアライメントは不要です 高精度運転中 (SynchroScan でのスペクトル取得や StreamLine での高速ケミカルイメージ生成など) に、メカニカルコンポーネントとエレクトロニ...

キャリブレーション製品用マニュアルおよびユーザーガイド

キャリブレーション製品用マニュアルおよびユーザーガイド

キャリブレーション製品用マニュアルおよびユーザーガイド CARTO ライブラリ CARTO にユーザーガイドの新バージョンを取り込むには、上記の最新バージョンをダウンロードしてください。ダウンロードフォルダ内の該当する言語フォルダに、ユーザーガイドを格納します。 C:\Users\Public\Public Documents\Renishaw Carto\Library\...

Equator で製造能力が 30% アップ

Equator で製造能力が 30% アップ

Olympus NDT 社が目指すパーツの大量生産は、手動測定を行っていては達成できなかったが、加工現場で使用する測定システムを導入して測定を自動化することで、求めていた製造能力を手にすることができた。またそれだけでなく、パーツの品質向上、スクラップ減少という効果があった。

新型 ElectroPuls™ リニアトーション試験機にレニショーの進化したエンコーダを搭載した Instron®

新型 ElectroPuls™ リニアトーション試験機にレニショーの進化したエンコーダを搭載した Instron®

米国マサチューセッツ州に本拠を置く Instron は、材料試験産業において世界をリードしています。同社は、研究、産業、学術セクター向けの材料試験装置全般の製造と整備を行っています。Instron の各種システムは、ジェットエンジンのコンポーネントから医療用注射器にいたるまで、様々なサンプルの試験に利用されています。

新型 ElectroPuls™ リニアトーション試験機にレニショーの進化したエンコーダを搭載した Instron®

新型 ElectroPuls™ リニアトーション試験機にレニショーの進化したエンコーダを搭載した Instron®

米国マサチューセッツ州に本拠を置く Instron は、材料試験産業において世界をリードしています。同社は、研究、産業、学術セクター向けの材料試験装置全般の製造と整備を行っています。Instron の各種システムは、ジェットエンジンのコンポーネントから医療用注射器にいたるまで、様々なサンプルの試験に利用されています。

OPTiMUM™ ダイヤモンドコートスタイラスと 一般的な先端球材質との比較テスト (アルミニ ウム合金 AA6082)

OPTiMUM™ ダイヤモンドコートスタイラスと 一般的な先端球材質との比較テスト (アルミニ ウム合金 AA6082)

AA6082 は、多くの用途で使用されているアルミニウム合 金である。 しかし、三次元測定機および CNC 工作機械での AA6082 のプローブ測定に従来のスタイラス球を使用す ると、凝着摩耗と呼ばれる材料移動が発生し、精度に影響 を及ぼすことがある。 当社でこの問題について徹底的に調べた結果を本ホワイ トペーパーに詳述する。

炭化ケイ素上で実施した OPTiMUM™ ダイヤ モンドコートスタイラスと標準ルビースタイラ スの比較テスト

炭化ケイ素上で実施した OPTiMUM™ ダイヤ モンドコートスタイラスと標準ルビースタイラ スの比較テスト

超硬材料に対する耐久性を測定することによって OPTiMUM ダイヤモンドコートスタイラスの摩耗耐性を確 認するテストを実施した。業界標準のルビースタイラスと比較することで、過酷な条件下での摩耗の違いを実 証した。

RESOLUTE™ で RF アンテナの位置決め精度 と分解能が 100 倍以上改善

RESOLUTE™ で RF アンテナの位置決め精度 と分解能が 100 倍以上改善

Pacific Antenna Systems 社は、1~110GHz の無線周波数帯を 使う最新のアンテナシステムの設計と開発、組立て、製造を手掛 ける企業である。同社の製品は、高分解能レーダー、人工衛星シ ステム (SATCOM) の高速データ通信、ドローン対策用の高出力 マイクロ波システムなどで使われている。

工具計測ソフトウェア

工具計測ソフトウェア

工具計測ソフトウェア マシニングセンター用工具計測ソフトウェア レニショー工具計測ソフトウェアを使うことで、先端が単刃および複数刃の工具の長さと径のオフセット計測や、インサイクルでの工具折損検出、手動/自動 (プログラムによる) 位置決めを実行できます。 工具計測ソフトウェアは、接触式工具計測/工具折損検出システムにも非接触式システムにも、どちらにもご用意しています。 ...

SupaTouch

SupaTouch

SupaTouch 工作機械用ソフトウェア製品 ワーク計測ソフトウェア 工具計測ソフトウェア GoProbe Productivity+™ レニショー GUI ソフトウェア製品 Set and Inspect Reporter SupaTouch 工作機械用製品向けの各種アプリ サイクルタイムを最大限圧縮 SupaTouch...

互換製品一覧

互換製品一覧

互換製品一覧 ソフトウェア GoProbe サイクルは下記のソフトウェアパッケージに含まれています。 Inspection Plus 接触式工具計測ソフトウェア Primo 用 GoProbe 工作機械用ソフトウェア製品 ワーク計測ソフトウェア 工具計測ソフトウェア GoProbe Productivity+™ レニショー GUI ソフトウェア製品 Set and Inspect ...

ラマン分光を使った科学捜査分析

ラマン分光を使った科学捜査分析

ラマン分光を使った科学捜査分析 ニーズに合わせたサポート 本分野の詳細または他分野については、アプリケーションチームにお問い合わせください。 アプリケーションチームに問合せ 関連記事 科学捜査には、信頼性とトレーサビリティに優れた万能の高性能分析装置が求められます。これらのニーズに応えるレニショーのラマンシステム は、世界中の科学捜査ラボで活用されています。 確かな多用途性...

工作機械用プローブ計測テクノロジー RENGAGE™/SupaTouch:サイクルタイムを短縮して生産性を向上

工作機械用プローブ計測テクノロジー RENGAGE™/SupaTouch:サイクルタイムを短縮して生産性を向上

世界的なエンジニアリング技術会社のレニショーは、9 月 16 日~21 日にドイツで開催される EMO Hannover 2019 にて、RMP400 工作機械用プローブと SupaTouch の複合システムを出展します。EMO Hannover は、金属加工業界にとっての世界で最も大きな展示会で、革新的技術や、世界的な製造技術の発展に不可欠な要素が発表されます。

航空機エンジンの部品メーカーMeyer Tool、ソフトウェア対 応のEquator™ ゲージでハードゲージのコストを削減

航空機エンジンの部品メーカーMeyer Tool、ソフトウェア対 応のEquator™ ゲージでハードゲージのコストを削減

米国オハイオ州シンシナティに拠点を置く航空機 エンジンの部品メーカー、Meyer Tool では、レニ ショーの新製品であるソフトウェア対応の比較ゲ ージ、Equator システムの使用を開始して以来、多くのハードゲージで早くもコスト削減効果を得 ています。Meyer Tool は、インプロセス寸法測定 のために、毎年これらの高額なツールの設計、製 作、メンテナンスを行っています。

RENGAGE™ テクノロジーの全容: 市場トップの性能を誇る、工作機械用高精度プローブ

RENGAGE™ テクノロジーの全容: 市場トップの性能を誇る、工作機械用高精度プローブ

QE シリーズ無線通信システム

QE シリーズ無線通信システム

QE シリーズ無線通信システム Renishaw advantage MPD 工作機械用ソフトウェア製品 ワーク計測ソフトウェア 工具計測ソフトウェア GoProbe Productivity+™ レニショー GUI ソフトウェア製品 Set and Inspect Reporter SupaTouch 工作機械用製品向けの各種アプリ 無線信号伝達式ツールセッター...

(IN111) 航空機エンジンの部品メーカーMeyer Tool、ソフトウェア対 応のEquator™ ゲージでハードゲージのコストを削減

(IN111) 航空機エンジンの部品メーカーMeyer Tool、ソフトウェア対 応のEquator™ ゲージでハードゲージのコストを削減

米国オハイオ州シンシナティに拠点を置く航空機 エンジンの部品メーカー、Meyer Tool では、レニ ショーの新製品であるソフトウェア対応の比較ゲ ージ、Equator システムの使用を開始して以来、多くのハードゲージで早くもコスト削減効果を得 ています。Meyer Tool は、インプロセス寸法測定 のために、毎年これらの高額なツールの設計、製 作、メンテナンスを行っています。

宇宙線除去

宇宙線除去

宇宙線除去 レニショーの革新技術の多くは、特許 により保護されています。 WiRE の自動宇宙線除去機能についての動画 (2 分)。ラマンイメージデータの処理にかかる時間が短くなります。 宇宙線とラマン 長時間にわたってラマン測定を実施すると、サンプルに関係のないシャープなスパイクがスペクトルに現れることがあります。このようなスパイクは、宇宙線が検出器に当たり、スプリアス形状が形成...

ラマン分光とフォトルミネセンス分光を使った宝石の分析

ラマン分光とフォトルミネセンス分光を使った宝石の分析

ラマン分光とフォトルミネセンス分光を使った宝石の分析 含有物の調査 含有物の組成を簡単に確認し、StreamHR™ 高速共焦点ボリュームイメージングにより三次元形状を可視化できます。また、固体だけでなく、液体や気体の含有物も分析できます。 レニショーの inVia コンフォーカルラマンマイクロスコープは、世界の多くの宝石研究所により最良の装置として採用されています。 宝石の鑑...

ケーススタディ: ダイヤモンドライクカーボンの品質管理

ケーススタディ: ダイヤモンドライクカーボンの品質管理

ロシアのモスクワに拠点を置く New Plasma Technologies (NPT) は、物質の構造および化学特性を非破壊で調べるために、レニショーの inVia コンフォーカルラマンマイクロスコープを使用しています。

レニショーの次世代型クローズドタイプリニアエンコーダ FORTiS™、工作機械のための高い測定パフォーマンスと信頼性

レニショーの次世代型クローズドタイプリニアエンコーダ FORTiS™、工作機械のための高い測定パフォーマンスと信頼性

レニショーは EMO Milano 2021 にて、新製品の工作機械メーカー向けクローズドタイプエンコーダを紹介します。工作機械パフォーマンス向上とアップタイム拡大だけでなく、組付け、メンテナンス、点検の効率化にも貢献するエンコーダです。

天体望遠鏡、レニショー製品で性能アップ

天体望遠鏡、レニショー製品で性能アップ

天体望遠鏡、レニショー製品で性能アップ 解決策 そこで提案されたのが、RESOLUTE リードヘッドを 2 個取り付けることだ。RESOLUTE は、リニアシステムでは 100m/s 以下の速度で 1nm、ロータリーシステムでは 36,000rev/min 以下で 32bit の分解能を実現した世界初のアブソリュートエンコーダである。周期誤差とジッタが非常に低いため、同等クラ...

Eponsa

Eponsa

Eponsa Eponsa は、プレス部品と組立て部品の品質をチェックするために、レニショーの汎用性に優れた革新的な比較ゲージ、Equator™ を導入しました。 現場で簡単に活用 Equator システムには、MODUS™ Organiser と呼ばれる使いやすいグラフィカルソフトウェアが搭載されています。このソフトウェアは、現場の作業者が数分間のトレーニングを受けるだけで、...

FixtureBuilder サポート

FixtureBuilder サポート

FixtureBuilder サポート FAQ 4 FAQ 4 Step 2 text Step 3 text Step one text Step 4 text FAQ 4 FAQ 4 FixtureBuilder graphic with icons よくある質問 (FAQ) PC 間でライセンスを移動できますか。 別の PC...

センサーのラインナップ

センサーのラインナップ

センサーのラインナップ レニショーは、タッチトリガーから革新的な REVO® 5 軸測定技術まで、幅広い種類のセンサーを用意しています。どんなニーズにも、最適なプローブが見つかります。 三次元測定機のポテンシャルを引き出す...

Showing 1101 - 1150 of 1204