Filter by
Results found for “Manual setting and NC programming is needless torture for machine operators…”

BiSS® シリアルインターフェースのサポート
レニショーアブソリュートエンコーダは、BiSS® (単一方向) オープンシリアルインターフェースに対応しています。BiSS は高い加速度、スムーズな速度制御、優れた双方向繰り返し精度、確実な位置決めの安定性が求められる動性の高い軸に最適な高速シリアルプロトコルです。RESOLUTE™、EVOLUTE™、FORTiS™ アブソリュートエンコーダには専有シリアルインターフェースもあります。

Industrial applications of Renishaw metal additive manufacturing technology
Industrial applications of Renishaw metal additive manufacturing technology 様々な産業向けの複雑な金属パーツを製作 建築、ジュエリー、エンターテイメントなど、非常に複雑なカスタム品が要求されるクリエイティブ産業では、金属積層造形により設計やデザインを自由に行えるようになります。...

UCC T3 PLUS
UCC T3 PLUS 標準タッチトリガーインターフェースを内蔵、PH10 PLUS ヘッドコントローラ、温度補正機能 (TEC) を搭載した 3 軸三次元測定機コントローラです。 3 軸三次元測定機市場向けに設計 タッチトリガープローブを使用する小型および大型の三次元測定機に最適 TP200 インターフェース内蔵 16 チャンネルの温度補正 内蔵 PH10 PLUS および PH10...

アルミ製インベストメント鋳型の CNC 加工時間、8 割短縮を達成
油田分野で苦戦していた LeanWerks 社 (ユタ州、Ogden) が、事業基盤の強化を目的として他業界 (航空機や自動車) への進出を模索し始めたのは数年前にさかのぼる。さらに同時期、今現在では AS9100C 認証を取得している下請け工場も、参入する分野で直面するであろう加工に対応するために、既存の加工能力の改良に着手した。

Autodesk 社、テクノロジーセンターに QC20 ボールバーによるテストを導入
Autodesk 社、テクノロジーセンターに QC20 ボールバーによるテストを導入 ずれの補正...

干渉法について
レーザー干渉法は、距離を高精度で測定するうえで確立された手法です。高精度の干渉パターン (はっきりとした縞) を取得するためには、安定性の高い波長の単一の光源を使用することが重要です。そしてその要件を満たすのが XL-80 レーザーシステムです。

ラマンカスタムソリューション
ラマンカスタムソリューション Need something different? Range of custom solutions Experience Contacting the Special Products Team 特別なシステムが必要ですか? 標準製品がニーズに合わない場合でも、問題ありません。レニショーのスペシャルプロダクトチームがご要求に応じたカスタムソリューションを...

3D フィクスチャモデリングソフトウェア
FixtureBuilder は、フィクスチャのセットアップを構築するための 3D モデリングソフトウェアです。作業手順書の作成やオフラインでのプログラミングに便利な「Build it」機能を搭載しています。

ワールドクラスのレーザー装置メーカーがレニショーのシリーズエンコーダシステムを選択
Han's Laser Group は、専門レーザー装置の設計と製造において世界をリードしており、ノキアやフォルクスワーゲンをはじめとする要求の厳しい国際的な顧客に毎年 1 万以上のレーザーマーカー、カッター、溶接機、彫刻機を提供しています。

FORTiS-S™ エンコーダの最大長、4240mm に拡大
高精度の位置測定に堅牢性と信頼性を融合した FORTiS™ クローズドタイプリニアアブソリュートエンコーダ。CNC 加工プロセスの確かな基盤を担う製品はそしてこのたび、FORTiS-S の最大長を拡張し、より長い測定長の仕様がラインナップに加わりました。大型プレス機や立形旋盤、特大サイズの CNC 工作機械などにうってつけです。

航空産業のケーススタディ
航空産業のケーススタディ ポイントクラウドセクショナ 従来の測定方法では、ブレードの断面形状を個別に測定する必要がありました。必要な各断面に対して DMIS パートプログラムを作成/実行し、測定後、別の断面形状が必要になった場合は、ブレードを再度、測定する必要がありました。 レニショーのポイントクラウドセクショナは、新しいアプローチ方法です。APEXBlade およびレニショーの REVO...

レニショー、JIMTOF2014 に出展
レニショーは、10 月 30~ 11月4 日に東京ビッグサイトにて開催される JIMTOF2014 展(西館、スタンド W3028)で、リーン生産方式を実現するための一連の工程管理ソリューションを紹介します。

キャリブレーションのサービス、修理、再校正
キャリブレーションのサービス、修理、再校正 修理と再校正はすべて、世界各地のサービスセンターにて高い技術を備えた技術者が行います。 再校正期間とサービスセンター 再校正または修理 (修理後に再校正を行う場合) のために返却されたレニショー製レーザーシステムとボールバーは、初回出荷時の校正と同様の装置および手順に従って再校正を行います。環境補正ユニットおよびセンサーは、一定の周囲温度...

XL-80 用 QuickViewXL™ リアルタイム測定
QuickViewXL™ は、共振およびダンピングだけでなく、移動リニアリティ、移動速度への加速時間、ターゲット位置におけるオーバートラベルおよび停止時間など、モーションシステムの調査、評価と解析をすばやく簡単に実行できる、研究開発と現場での解析に理想的なツールです。

加工後モニタリング
加工後モニタリング 記録対象 プロセスのパラメータ、オフセットや座標系に手動または自動で加えた変更など、加工工程中に発生したイベント 結果に影響した可能性のある工程への介入 オンマシン寸法計測で実現すること 金属切削加工時と同じ環境での重要形状の寸法計測 加工工程の安定性の確認 工程後に外部出力することで実現すること パーツの規格準拠記録 主要形状寸法の履歴取得...

超高真空対応タイプ光学式エンコーダ
空気などの気体が存在が製品の品質に影響を及ぼすプロセスもあり、圧力を厳密に制限した環境で行われることが求められます。そしてそこでモーションコントロールが関わる場合、真空対応タイプのエンコーダが欠かせません。

GoProbe の FAQ
GoProbe の FAQ GoProbe サイクルはどのレニショープローブで使用できますか? 各種レニショー製タッチプローブや接触式工具計測システムに対応しています。(互換製品一覧 をご覧ください) 工作機械用ソフトウェア製品 ワーク計測ソフトウェア 工具計測ソフトウェア GoProbe Productivity+™ レニショー GUI ソフトウェア製品 Set and...

inVia: ラマンイメージ
inVia: ラマンイメージ 次のようなサンプル変化の空間的関係を示すイメージを作成できます。 各種物質の存在、その形状および組成 化学種の分布とサイズ 混合物内の相対量 応力と歪み 結晶品質 ラマンイメージは、通常サンプル表面から取得します。しかし、サンプルが適当であれば、垂直方向の「スライス」や内部の三次元イメージを生成して、新しい手段で化学的情報を確認できます。 inVia によ...

光学式エンコーダ資料のダウンロード
光学式エンコーダ資料のダウンロード 技術資料 レニショー製品は、機能安全システムや国際的な安全規格への準拠が求められる環境にでもご利用いただけます。 各エンコーダの仕様はデータシートに記載しておりますい。各種ラインナップから最適な製品をお選びください。 データシート 光学式エンコーダ資料をダウンロードいただき、リードヘッドやスケール、診断ツールなどの互換情報についてご確認ください...

プローブ信号伝達技術
プローブ信号伝達技術 プロセスの改善に関するリンク プローブのメリット プローブの使用タイミング プローブの活用事例 ベネフィットカリキュレータ (導入効果の試算) 事例とニュース ケーススタディ プローブ計測の用語 技術資料 ...

GoProbe
GoProbe でレニショープローブシステムを簡単に使えるようになります。GoProbe は、プローブ計測サイクルを簡単に使うためのシンプルなツールです。トレーニングキットとスマホ用アプリが含まれているため、シンプルかつ効果的なものづくりソリューションとして機能します。

TP200
TP200 TP200 は下記から構成されます。 TP200 または TP200B プローブ本体 (TP200B は振動に強い設計です) TP200 スタイラスモジュール: オーバートラベル力として、SF (標準圧力) か LF (低圧力) の 2 種類から選択 PI 200-3 インターフェース SCR200 スタイラスチェンジラック この他に EO モジュール...

Process Monitor
Process Monitor ステータスモニタの棒グラフと形状テーブル Process Monitor は、リアルタイムの計測ステータスと計測結果/履歴を表示する機能です。リマスタリングの頻度を簡単に管理できるようになります。 Process Monitor の画面には、最後に測定した箇所の合否を表示するバーグラフ、選択した計測箇所の結果履歴、リマスタリングの頻度を管理するための...

高精度 MT コネクタ検査装置にレーザーエンコーダを搭載して測定の高精度化を実現
高精度 MT コネクタ検査装置は、特殊光学系と高解像度カメラで撮像した画像に独自アルゴリズム画像処理で再現性を高め、移動量はレーザーエンコーダの搭載により値の信頼性を高め PC による XYZ 自動ステージ、照明光量を制御して高精度に寸法測定を行うと共に規格値を設定して検査を行う装置です。

「加工のルールブックを捨てて、もっとクリエーティブに」
ボックスツリーズ・プリシジョン社では、ヤマザキマザックの複合加工機インテグレックスの内部にレニショープローブシステム(複数)を完全統合、「インテリジェントな」システムとして賢く使用することで、単価コストの低減、手動での段取り・芯だしのゼロ化、全自動無人運転および部品精度とサイクル時間の安定化を達成しています。

光学式エンコーダ用スケール
光学式エンコーダ用スケール RTL/FASTRACK™ スケール名 精度 スケールピッチ 熱膨張率 (20℃時) 長さ 対応リードヘッド RTLC (FASTRACK と組合せ可) 20µm: ±5µm/m 40µm (高精度): ±5µm/m40µm: ±15µm/m 20µm/40µm 10.

ラマン分光による細胞生物学
ラマン分光による細胞生物学 ラベルフリーの非侵襲的な分析技術であるラマン分光。遺伝子を操作したり、染料や抗体を使用したりしなくても、細胞から化学情報を抽出できます。細胞の化学的性質を正確に把握することができます。 細胞の同定 レニショーのラマンシステムを使用すると次のような同定や判別が可能です。 通常の細胞とがん細胞 幹細胞と分化細胞 細胞群における各種準安定状態...

互換製品一覧
互換製品一覧 ソフトウェア GoProbe サイクルは下記のソフトウェアパッケージに含まれています。 Inspection Plus 接触式工具計測ソフトウェア Primo 用 GoProbe ハードウェア GoProbe サイクルは下記のタッチプローブに対応しています 1。 寸法計測プローブ 工具計測プローブ OMP40-2 OMP40M RMP40 OMP60 /OMP60M...

現場で実現するプロセスコントロール
現場で実現するプロセスコントロール Plug and play Versatility Low cost Bottleneck Scrap 自動化の容易な実現 「スマートファクトリー」の登場に伴い完全自動プロセスに対するニーズが高まっています。そこでの活躍が見込めるのが Equator です。 自動生産セルと Equator とは、EZ-IO キットを使うことで簡単に接続し通信させること...

プログラミングとシミュレーション
プログラミングとシミュレーション 主な特長 タッチトリガー、3 軸と 5 軸スキャニング: MODUS では、すべてのレニショーセンサーを複数の測定モードで使用できます。連続スキャンパスにより、形状を正確に解析できます。 汎用的なパートプログラミング: CAD データからオフラインでプログラムを作成したり、三次元測定機のジョイスティックを使ったティーチモードでプログラムを作成したりでき...

ラマン分光を使った科学捜査分析
ラマン分光を使った科学捜査分析 科学捜査には、信頼性とトレーサビリティに優れた万能の高性能分析装置が求められます。これらのニーズに応えるレニショーのラマンシステム は、世界中の科学捜査ラボで活用されています。 確かな多用途性 レニショーのラマンシステムを科学捜査に使用する事で、材質のわずかな痕跡でも、正確に検出して分析できます。 粒子、繊維、材質を特定 衝突車両に付着した塗装を分析...

レガシーエンコーダシステムのアップグレード
レガシーエンコーダシステムのアップグレード レガシーエンコーダ製品の状況は以下のとおりです。推奨代替品と合わせてご覧ください。 レガシー製品のインストレーションガイドについては、こちら をご覧ください。 他の代替品でも使用できる場合があります。詳細については、レニショーまでお問い合わせください。 セールスチームに問合せ 詳細については、最寄...

ラマン分光とフォトルミネセンス分光を使った宝石の分析
ラマン分光とフォトルミネセンス分光を使った宝石の分析 レニショーの inVia コンフォーカルラマンマイクロスコープは、世界の多くの宝石研究所により最良の装置として採用されています。 理想的な宝石鑑定ツール 宝石の真贋の鑑定、天然石か、合成石か、処理石かの判断を実施 宝石の亀裂が充填物で処理されていないかどうかを判断 固体、液体、気体などの含有物を同定 鉱物の結晶タイプを特定 ...

モータライズドヘッドおよび自動交換ラック用コントローラ
モータライズドヘッドおよび自動交換ラック用コントローラ ACC2-3 自動交換ラック用コントローラ ACC2-3 は、三次元測定機コントローラとの通信を処理します。また、ACR1 自動交換ラックを制御し、ヘッドと基準プローブ信号の多重化と接続を行います。 高さ 44mm (1U) 幅 440mm (19in ケース) 奥行 180mm 重量 1.

FORTiS™、長軸仕様をリリース
レニショーのクローズドタイプエンコーダに長軸仕様が加わり、大型工作機械のためのラインナップが充実します。新たに加わった長軸仕様の FORTiS は、ギガキャスティングに使われる金型用の大型プレス機や立形旋盤、大型の門形機などに最適です。

バーチャルリアリティ – 視覚テクノロジーの美しさ
バーチャルリアリティ – 視覚テクノロジーの美しさ Power Plus 社が提供する放送業界で使われる VR 向けの高精度カメラ。その絶対精度と繰り返し精度を支えているのが RLS の磁気式エンコーダとレニショーの光学式エンコーダである。 バーチャルリアリティ (VR)...

既存の手法を超えるレーザーアライメント システム
既存の手法を超えるレーザーアライメント システム XK10 アライメントレーザーシステムを導入した Smooth Precision 社。既存の方式で抱えていた課題を解決し、機械のアライメント精度と効率を大幅に向上した。 Smooth Precision 社の専用装置生産ライン 課題 Smooth Precision...

宇宙空間での実験を産業用プローブがサポート
地球上の極小粒子に関しての理論的知識の開拓が進んだ今、慣性質量と重力質量の等価原理に疑問が投げかけられています。この考えを検証するために、ドイツ物理工学研究所 (PTB) の専門家たちは、あらゆる幾何学的特性に対応できる精度 2~3µm の円筒形の試験質量を作成しました。

Productivity+™ パートナーとインテグレータ
Productivity+™ パートナーとインテグレータ 工作機械用ソフトウェア製品 ワーク計測ソフトウェア 工具計測ソフトウェア GoProbe Productivity+™ レニショー GUI ソフトウェア製品 Set and Inspect Reporter SupaTouch 工作機械用アプリケーション ...

ラマン-SPM/AFM 複合システム
ラマン-SPM/AFM 複合システム inVia の分析能力をスキャニングプローブマイクロスコープ (SPM や AFM) に統合すると、材料の構成、構造、特性をナノレベルで調べることができるようになります。 最適なシステムをお選びください inVia は、次のように多くのメーカーの AFM および SPM と組み合わせることができます。 Bruker Nano Surfaces...

ラマン分光のためのサンプルの位置決め
ラマン分光のためのサンプルの位置決め ラマン分光では XYZ...

レニショー製エンコーダを組み込んだ Flora Digital プリンター
Flora Digital とは、業務用印刷業界向けの大判インクジェット技術に特化する Shenzhen Runtianzhi Digital Equipment Co. Ltd.(SRDEC 社)が展開するブランド名のことです。開発当初から、Flora Digital プリンターにはレニショー製エンコーダ RGH41 が複数軸に実装されており、最高水準の印刷性能を実現しています。

英国アグスタ ウエストランド社「ワイルドキャット」ヘリコプター用部品サプライヤー
トッズエアロスペース社(Tods Composite Solutions)は、複合材料による軽量構造物の設計と製作に専門を特化、高い精度が要求される航空・国防のアプリケーションにソリューションを提供し、アグスタ ウエストランド社の「シルバー・サプライヤー」に認定されています。世界トップクラスの航空事業メーカーであるアグスタ ウエストランド社から、シルバーサプライヤーのステータスを獲得し継続維...

植物の健康観察 - 植物化学のラマンイメージング
植物の健康観察 - 植物化学のラマンイメージング 2020 年 12 月 21 日 ほとんどの人が、植物は存在するのが当たり前と思っているでしょう。確かに、植物はいつもその場所にありますが、果たして今後もずっと存在するのでしょうか。...

レニショープローブ計測は、スクラップを低減し時間を節約します
英国グロスタシャーに所在する Intoco (Independent Tool Consultants Ltd)社、先進製造部門は、精密加工エンジニアリング請負ビジネスの優れた模範を示します。同時5軸マシニングセンターと3Dソリッドモデルリング機能は、品質管理への間違いのないコミットメントで導入され、内、高仕様CNC工作機械3台にはレニショータッチプローブが搭載されています。

ハードウェア
ハードウェア Equator™ は本体、コントローラ、プローブといったハードウェア構成のシステムです。 Equator 本体 Equator の特徴: パラレルキネマティック抑制機構で、優れた剛性、高速動作、高い繰り返し精度を実現 軽量ながらも頑丈な構造 SP25 プローブのスキャニング機能で形状測定そして詳細な形状解析が可能 エアは不要で、単相電源のみでセットアップ可能なプラグ...

レニショー寸法計測タッチプローブに関する質問
レニショー寸法計測タッチプローブに関する質問 レニショータッチプローブに関するよくある質問 (FAQ) の一覧です。 Q: プローブのキャリブレーションはどのようにすればよいですか?また、どのぐらいの頻度でプローブのキャリブレーションをしたらよいですか? A: プローブのキャリブレーション動画をご覧ください。 なお、プローブは以下の状況でキャリブレーションします。...

レーザーエンコーダの FAQ
レーザーエンコーダの FAQ レーザーエンコーダシステムの光学部品のクリーニングには、何を使用したらいいですか? 下表に、使用できるものと使用できないものを示します。 使用可 使用不可 エタノール、メタノール、プロパノール、またはそれらの組合せ アセトン 眼鏡用のクリーニング液 研摩剤を含む素材 研摩剤を含まないクリーニング用不織布 塩素性溶剤 マイクロファイバ布 ベンジン...

フィクスチャテーブル
フィクスチャテーブル Strapline text under banner text sizes designed to suit your needs Having problems with pickup on aluminium heading text Having problems with pickup on aluminium text custom banner Image...

高速ラマン/PL イメージング
高速ラマン/PL イメージング ラマンイメージングを行ってサンプル内の化学物質の 2D/3D 分布を明らかにすることで、サンプルの化学組成を詳細に把握することができます。たいていのサンプルは均質でなく、完全に理解するためには、各構成物のサイズと分布を把握する必要があります。また、結晶化度や応力状態、層の数といった材料内の構造的な差異を把握する必要もあるかもしれません。...