Results found for SiGNUM™ software

Early cancer diagnosis: The use of Raman spectroscopy in leading-edge biosensor development

Early cancer diagnosis: The use of Raman spectroscopy in leading-edge biosensor development

A pioneer in the field of SERS-based biosensor research, Singapore Bioimaging Consortium (SBIC) used Renishaw’s inVia™ confocal Raman microscope to support this ground-breaking work.

Early cancer diagnosis: The use of Raman spectroscopy in leading-edge biosensor development

Early cancer diagnosis: The use of Raman spectroscopy in leading-edge biosensor development

A pioneer in the field of SERS-based biosensor research, Singapore Bioimaging Consortium (SBIC) used Renishaw’s inVia™ confocal Raman microscope to support this ground-breaking work.

ラマンソフトウェア: 分析

ラマンソフトウェア: 分析

ラマンソフトウェア: 分析 データ処理と分析 WiRE™ はラマン分光専用のソフトウェアパッケージです。経験豊富なラマンユーザーによって設計されています。そのため、ラマンデータから必要な情報を取得するために必要な特殊ツールが搭載されています。 データを処理して、分析中に最も正確かつ象徴的な情報を取得 ラマンデータを分析して、その中に含まれる豊富な情報を抽出 WiRE の主要機能 単一ス...

2 つの SiGNUM™ SR リードヘッドを RESM リング上に組み合わせたもので

2 つの SiGNUM™ SR リードヘッドを RESM リング上に組み合わせたもので

FORTiS™、長軸仕様をリリース

FORTiS™、長軸仕様をリリース

レニショーのクローズドタイプエンコーダに長軸仕様が加わり、大型工作機械のためのラインナップが充実します。 FORTiS™ クローズドタイプリニアエンコーダが、軸長 4.24m までお選びいただけるようになりました。

RESOLUTE™ 光学式アブソリュート エンコーダシステム

RESOLUTE™ 光学式アブソリュート エンコーダシステム

RESOLUTE™ は、優れた測定パフォーマンスを発揮する、光学式「真の」アブソリュートファインピッチエンコー ダシステムです。 特許取得済みの RESOLUTE エンコーダ技術に 1nm 分解能と超高速動作が組み合わされており、各種高精度リニアスケールやリングス ケールに対応します。

「待ち時間をゼロに縮小することが可能なEquatorは、難しい形状のゲージングができます。且つ、価格メリットがあるんです。」

「待ち時間をゼロに縮小することが可能なEquatorは、難しい形状のゲージングができます。且つ、価格メリットがあるんです。」

「待ち時間をゼロに縮小することが可能なEquatorは、難しい形状のゲージングができます。且つ、価格メリットがあるんです。」 Eponsa has purchased a versatile and innovative shop-floor comparative gauge, the new Renishaw Equator, to check the quality of...

Venturing into metal additive manufacturing

Venturing into metal additive manufacturing

3D Metalforge uses Renishaw's additive manufacturing systems and software to help select a future-proof additive manufacturing system for flexible, high-quality end-use part production.

プロジェクト MARCH、脊髄損傷を抱えた人たちの移動を支援する外骨格ロボットを製作

プロジェクト MARCH、脊髄損傷を抱えた人たちの移動を支援する外骨格ロボットを製作

毎年世界では、25 万~50 万の人たちが、脊髄損傷で苦しんでいる。脊髄を損傷すると、下肢の麻痺 (パラプレジア) や全身の麻痺 (四肢麻痺) を伴うのが典型的であり、多くの場合、車いすを使って移動することになる。

プロジェクト MARCH、脊髄損傷を抱えた人たちの移動を支援する外骨格ロボットを製作

プロジェクト MARCH、脊髄損傷を抱えた人たちの移動を支援する外骨格ロボットを製作

毎年世界では、25 万~50 万の人たちが、脊髄損傷で苦しんでいる。脊髄を損傷すると、下肢の麻痺 (パラプレジア) や全身の麻痺 (四肢麻痺) を伴うのが典型的であり、多くの場合、車いすを使って移動することになる。

OPTiMUM™ ダイヤモンドコートスタイラスを EMO Hannover 2019 にて発表

OPTiMUM™ ダイヤモンドコートスタイラスを EMO Hannover 2019 にて発表

精密工学/製造技術の世界的企業であるレニショーは、ドイツの EMO Hannover 2019(9 月 16 日~21 日)において、新開発の OPTiMUM™ ダイヤモンドコートスタイラスを披露します。

ハードウェア

ハードウェア

ハードウェア Equator - パラレルキネマティック機構搭載 Equator の特徴として、パラレルキネマティック構造が挙げられます。工作機械と三次元測定機に使用される従来の直交座標構造に比べて、繰り返し精度を向上し、慣性影響と電力消費を低減しています。 Equator では、直線駆動軸 3 本が筐体上部の 3 個のユニバーサルジョイントに取り付けられています。そして、各軸の...

RESOLUTE™ FS 光学式 アブソリュートエンコーダシステム

RESOLUTE™ FS 光学式 アブソリュートエンコーダシステム

RESOLUTE™ FS は機能安全規格の認証を取得した光学式「真の」アブソリュートエンコーダシステムです。 特許取得済みの RESOLUTE エンコーダ技術に 1nm 分解能と超高速動作が組み合わされており、各種高精度リニアスケールやリングス ケールに対応します。

New approach to manufacturing attracts royal interest

New approach to manufacturing attracts royal interest

Martin Aerospace, a Rolls-Royce subcontractor, has employed high-accuracy Renishaw probes and a GSPS CNC Reporter™ process monitoring package to reduce machining lead times and improve consistency.

レニショー光学式エンコーダのメカニズム

レニショー光学式エンコーダのメカニズム

レニショー光学式エンコーダのメカニズム オープンタイプアブソリュートエンコーダ VIONiC™ オープンタイプインクリメンタルエンコーダ インクリメンタルスケールには、IN-TRAC™...

クローズドタイプ光学式エンコーダ

クローズドタイプ光学式エンコーダ

クローズドタイプ光学式エンコーダ レニショークローズドタイプ光学式エンコーダの概要 クローズドタイプ光学式エンコーダは、リードヘッド本体に取り付けた密封ユニットに電子部品と光学部品を格納しています。そしてその密封ユニットとエンコーダスケールの両方を、密封した筐体で保護しています。このような設計により、液体や切り粉の侵入に対して高い耐性を確保しています。 クローズドタイプエ...

FORTiS™ クローズドタイプエンコーダシステムのテスト

FORTiS™ クローズドタイプエンコーダシステムのテスト

SPRINT™ モンタージュ動画

SPRINT™ モンタージュ動画

ラマンイメージでわかること

ラマンイメージでわかること

ラマンイメージでわかること ポイントフォーカスのイメージングによる最適なサンプリングとアンダーサンプリングの例。 StreamLine と Slalom モードの組合せなら短時間で全体をカバー レーザーラインをジグザクに動かすことで、ステップ間の領域もスキャンするため、X 軸方向に、レーザーラインの幅よりも大きなステップで移動させることができます。...

RESOLUTE™ UHV 光学式アブソリュートエンコーダの RGA (残留ガス分析) の試験結果

RESOLUTE™ UHV 光学式アブソリュートエンコーダの RGA (残留ガス分析) の試験結果

RESOLUTE™ UHV 光学式アブソリュートエンコーダの RGA (残留ガス分析) の試験結果 レニショーでは、各種 RESOLUTE 真空システムの RGA (残留ガス分析) データを提供しています。真空環境へのエンコーダシステムの影響を示すデータです。 RGA の試験結果 試験の詳細 RGA (残量ガス分析) データの収集には質量分析計 (AccuQuad 200 RGA)...

Centrus 高感度・ 超高速ラマンイメージング

Centrus 高感度・ 超高速ラマンイメージング

レニショーラマンシステムの中核を成す Centrus は従来の検出器にはない、次のよ うな高度なレニショーテクノロジーを実装したキーコンポーネントです。 - StreamHR™ Rapide および StreamLine™ Rapide:超高速ラマンイメージング - 高速時系列モード:変化中の物質を高速分析 - SynchroScan™:ラマンおよびフォトルミネセンスで広い範囲のアーテ...

光学式エンコーダおよび LiDAR スキャニング

光学式エンコーダおよび LiDAR スキャニング

世界の大手 LiDAR (Light Detection and Ranging: 光による検知と測距) メーカーの多くが、レニショーの高性能光学式エンコーダを搭載した車載型 LiDAR レーザースキャニングシステムを開発しており、道路地図の作成と調査を目的とする高精度の三次元測定データを提供している。

オープンタイプ光学式エンコーダ比較表

オープンタイプ光学式エンコーダ比較表

レニショーでは、オープンタイプ光学式のリニアエンコーダ、パーシャルアークエンコーダ、ロータリエンコーダを各種ご用意しております。比較表にて、アブソリュートエンコーダやインクリメンタルエンコーダの仕様をご確認ください。

光学式エンコーダの図面と CAD モデル

光学式エンコーダの図面と CAD モデル

光学式エンコーダの図面と CAD モデル クローズドタイプ光学式エンコーダ オープンタイプ光学式エンコーダ ATOM™ インクリメンタルエンコーダ TONiC™ インクリメンタルエンコーダ RESOLUTE™ アブソリュートエンコーダ VIONiC™ インクリメンタルエンコーダ EVOLUTE™ アブソリュートエンコーダ QUANTiC™ インクリメンタルエンコーダ ATOM DX™...

ラマン分光の特許

ラマン分光の特許

ラマン分光の特許 inVia™ コンフォーカルラマンマイクロスコープ および同様の他の製品の機能は、以下の特許の対象となっています。US 7170595, CN 101473201, EP 2035793, JP 5059106, US 8009289, CN 101523170, EP 2076742, JP 5614987, US 8456628, CN 101583896, EP...

CNC 機械用高精度タッチプローブ

CNC 機械用高精度タッチプローブ

CNC 機械用高精度タッチプローブ RMP400 は直径 40mm、RMP600 は 63mm のプローブです。どちらも大型機に最適です。RENGAGE™ と無線通信の組合せでスムーズなプローブ計測。 最大 15m の信号伝達範囲。 単一方向繰り返し精度 0.

Faster identification of bacterial infections using Raman spectroscopy could save lives

Faster identification of bacterial infections using Raman spectroscopy could save lives

Utilising a Renishaw Raman spectroscopy system, a team of researchers from the Czech Academy of Sciences have been testing a novel way to identify Staphylococcal bacteria, paving the way for faster...

Raman spectroscopy confirms an ocean's worth of water in the Earth's lower mantle

Raman spectroscopy confirms an ocean's worth of water in the Earth's lower mantle

In recent years, Renishaw’s Raman microscopes located at two prestigious geological institutions have been used for the non-destructive analysis of inclusions in “ultradeep” diamonds from the lower...

レニショー:ものづくりの効率化とヘルスケアの向上

レニショー:ものづくりの効率化とヘルスケアの向上

精密計測、モーションコントロール、機械校正、歯科用 CAD/CAM、積層造形、分光、そして脳神経外科分野において、レニショーによるイノベーションが精度、効率および品質を向上します。製品ラインナップとしては、三次元測定機用タッチプローブ、スキャニングプローブ、三次元測定機へのレトロフィット、汎用測定機、工作機械用タッチプローブ、レーザー式プローブ、光学式エンコーダ(リニア、角度位置決め)、磁気...

信頼性

信頼性

信頼性 CE 完全認定 CE 認定では、ノイズに対する耐性について 2 段階のレベルがあります。すべてのレニショーのリードヘッドは、より厳格な EN 61326-1:2013 レベルを達成しています。非常に過酷な RFI 条件でもリードヘッドの誤カウントが発生しないことが保証されています。 総合保証 レニショーは、万が一問題が発生した場合に、フルサポートを提供しています。熟練し...

精密製造/制御の進化、TONiC™ エンコーダが握るそのカギ

精密製造/制御の進化、TONiC™ エンコーダが握るそのカギ

精密製造/制御の進化、TONiC™ エンコーダが握るそのカギ Sun Guohua 氏 (U-Precision 社の President) レニショーの光学式エンコーダはラインナップが豊富で、信頼性の高さ、そしてスペックの高さから半導体業界の要求を満たすことができ、U-Precision 社の製品に理想的と言えるほどフィットした。 同社の標準モーションステージは、最大で 7...

ユーザーガイド - 積層造形

ユーザーガイド - 積層造形

ユーザーガイド - 積層造形 QuantAM 2016 QuantAM 2017 QuantAM/QuantAM Dental 2018 QuantAM Material Editor 2018 QuantAM Material Editor 2018-2 QuantAM/QuantAM Dental 2019 V5.

R-CJR-3 - M4、M6、1/4-20 ベースプレート用回転式三爪クランプ

R-CJR-3 - M4、M6、1/4-20 ベースプレート用回転式三爪クランプ

R-CJR-3 - M4、M6、1/4-20 ベースプレート用回転式三爪クランプ

円柱形ワークの固定に使用するフィクスチャコンポーネントです。ワーク周囲に干渉のないプローブパスを確保できます。ベースプレートに、縦向きにも横向きにも取り付けられます。爪になっているため、外径または内径でワークを固定して、必要に応じて回転できます。対応ワークサイズはØ1mm~Ø63mm で、三次元測定機、Equator™ ゲージングシステム、画像測定機、マルチセンサー機での使用を推奨します。ね...

レニショーの新しい REXM 高精度角度位置決め用エンコーダは、究極の角度位置決め計測を実現します

レニショーの新しい REXM 高精度角度位置決め用エンコーダは、究極の角度位置決め計測を実現します

最高の角度位置決め精度が求められるアプリケーション用に開発された REXM 角度位置決め用エンコーダは、±1秒以下の取付精度に高い繰返し精度を備えると共に、結合部のカップリングロスを排除しており、新しいレベルの角度位置決め計測を実現します。

レポート出力と解析

レポート出力と解析

レポート出力と解析 CHART software compatibility Form title CHART CHART hardware compatibility CHART help and training 標準の MODUS Reporter では従来的なレポートを出力します。その一方でスタンドアロンアプリケーションである MODUS CHART からは、CAD...

プロセスコントロールのための現場測定

プロセスコントロールのための現場測定

プロセスコントロールのための現場測定 自動 CNC ロボットセルの構築手法 生産の自動化には人件費の削減、つまり熟練スタッフを生産性の高いタスクに割り振れる、といったメリットがあります。また、無人運転で 24 時間休みなく稼働できる、といったメリットもあります。 Equator を導入することで、プロセスのアップデートを自動化して、機械のパフォーマンスに発生したずれを自動補正できるように...

Reaction - 半導体、エレクトロニクス、およびモーションコントロール産業向けニュース。

Reaction - 半導体、エレクトロニクス、およびモーションコントロール産業向けニュース。

第10分冊 第1号

LinACE™ - InAxis 磁気式リニアアブソリュートシャフトエンコーダ

LinACE™ - InAxis 磁気式リニアアブソリュートシャフトエンコーダ

LinACE™ は、サーボ機構にトランスデューサとして組み込めるよう設計された、堅牢性の極めて高い円筒形状のリニアアブソリュートエンコーダシステムです。優れた分解能と繰り返し精度で高精度測定を可能にします。制御機器として使用することも、位置や速度フィードバック要素として油圧アクチュエータ、空気圧アクチュエータ、電気機械アクチュエータに直接組み込むこともできます。

IFUs and manuals for neurological products

IFUs and manuals for neurological products

IFUs and manuals for neurological products すべてのレニショー製品、応用分野、関連付属品またはこれらの組み合わせはご使用頂けない国があることにご注意下さい。 資料一覧 資料一覧 RCP repair kit MCU docking plate RCP repair kit MCU docking plate

IPC (Intelligent Process Control)

IPC (Intelligent Process Control)

IPC (Intelligent Process Control) 工程能力を制御 オフセットを統計的に制御して加工プロセスの能力を拡張できます。品質が向上し生産量が拡大します。オフセットの統計的な制御は、形状測定値の移動平均をもとに比較値と標準偏差を算出して制御リミットを算出することで実現します。 Equator™ の計測データをもとに工作機械コントローラのオフセットを直接更新し...

システムの特徴とラマン分光アクセサリ

システムの特徴とラマン分光アクセサリ

システムの特徴とラマン分光アクセサリ 全自動ラマンシステムのメリットはご存じですか。装置の構成変更やアライメント、キャリブレーションを 1 クリックで行えるだけでなく、セットアップや連続測定を遠隔で行うこともできます。 全自動ラマン分光 表面が平らでないサンプルでも、LiveTrack™ による自動フォーカス維持なら簡単に表面の化学特性を調べることができます。 LiveTrac...

FORTiS™ クローズドタイプエンコーダの IP テスト

FORTiS™ クローズドタイプエンコーダの IP テスト

ブレードの測定

ブレードの測定

ブレードの測定 エンジニアリング SurfitBlade でデータを処理し、完全な NURBS 面を作成します。空気力学解析や応力解析などにも使用できます。 通常のブレード測定技術ではできなかったことも、REVO® のスキャニングと MODUS™ Blade、SurfitBlade™、MODUS の組合せなら可能になります。 これまでのブレード測定技術では、検査できる断面の数が限ら...

ASMPT 社、質の高いモーションコントロールのためにレニショーを選択

ASMPT 社、質の高いモーションコントロールのためにレニショーを選択

半導体アセンブリ/パッケージング機器の進化に取り組み、幅広い半導体用途の産業オートメーション用ソリューションを提供している ASMPT 社。同社は 30 か国以上で事業を展開しており、アジア、ヨーロッパ、南北アメリカに研究センター、生産施設、販売拠点を有している。インクリメンタルエンコーダの ATOM DX™ および VIONiC™、アブソリュートエンコーダのRESOLUTE™ など、さまざ...

ASMPT 社、質の高いモーションコントロールのためにレニショーを選択

ASMPT 社、質の高いモーションコントロールのためにレニショーを選択

半導体アセンブリ/パッケージング機器の進化に取り組み、幅広い半導体用途の産業オートメーション用ソリューションを提供している ASMPT 社。同社は 30 か国以上で事業を展開しており、アジア、ヨーロッパ、南北アメリカに研究センター、生産施設、販売拠点を有している。インクリメンタルエンコーダの ATOM DX™ および VIONiC™、アブソリュートエンコーダのRESOLUTE™ など、さまざ...

レニショーが CNC 研削盤向けプローブ計測システムの機能拡張版を発売

レニショーが CNC 研削盤向けプローブ計測システムの機能拡張版を発売

世界トップレベルのエンジニアリング企業であるレニショーは、研削盤向け MP250 ストレインゲージプローブ計測システムの次世代型を GrindTec 2018(3 月 14 日~17 日、ドイツ開催。第 8 ホールの 8101 スタンド)にて発表します。

TONiC™ DOP(デュアル出力)エンコーダシステム

TONiC™ DOP(デュアル出力)エンコーダシステム

レニショーの TONiC™ シリーズのエンコーダが、同時デュアル出力インターフェースでご利用いただけるようになりました。 頑丈な DOP インターフェースは、 リードヘッドから最高 10 m のケーブル長で 離して配置することができ、1 nm までの分解能の内挿分割を行いながら、アナログとデジタルの同時出力が可能になります。 デジタル出力は、業界標準コントローラにおいて、あらゆる分解能で最...

TS27R 接触式工具計測プローブ

TS27R 接触式工具計測プローブ

TS27R 接触式工具計測プローブ TS27R ツールセッターの取付け方を説明する動画ガイドです。 インストール動画 TS27R - PROBE INSTALLATION TS27R - STYLUS MOUNTING AND ALIGNMENT TS27R - PROBE CALIBRATION TS27R - MAINTENANCE TS27R - SYSTEM COMPONE...

内燃エンジン

内燃エンジン

内燃エンジン 高精度工具計測アーム 2 軸または 3 軸の CNC 旋盤における工具計測および工具折損検出用です。段取り時間を最大 90% 短縮し、プロセスコントロールを向上します。 NC4+ Blue 非接触式オンマシン工具計測システム 業界初のブルーレーザー技術 (特許申請中) を搭載した NC4+ Blue は、工具計測における精度を飛躍的に向上し、高精度かつ効率的なワーク加工...

オンマシン 3D スキャニング

オンマシン 3D スキャニング

オンマシン 3D スキャニング 3D スキャニングによるヘルスチェック 3D スキャニング用のアプリケーションを使うことで、工作機械性能のヘルスチェックを 1 分未満で実行できます。機械のコンディション不良に起因するスクラップの発生を防げます。さらに、ヘルスチェックテストは CNC 加工サイクルに組み込めるため、加工直前にヘルスチェックを行って問題なく進めると判断したうえで、加工に取り掛...

Showing 651 - 700 of 1227