Results found for “Manual setting and NC programming is needless torture for machine operators…”

干渉法について

干渉法について

レーザー干渉法は、距離を高精度で測定するうえで確立された手法です。高精度の干渉パターン (はっきりとした縞) を取得するためには、安定性の高い波長の単一の光源を使用することが重要です。そしてその要件を満たすのが XL-80 レーザーシステムです。

位置制御/モーションコントロール用エンコーダ

位置制御/モーションコントロール用エンコーダ

位置制御/モーションコントロール用エンコーダ 高分解能かつ低周期誤差の直線位置決め測定を行うのがレーザーエンコーダです。従来のテープスケールまたはガラススケールと組み合わせたような取り付けやすさや使いやすさと、干渉計による高い測定パフォーマンスを兼ね備えています。 レーザーエンコーダ レニショーエンコーダは多数のお客様から評価いただいています。 ケース...

Autodesk 社、テクノロジーセンターに QC20 ボールバーによるテストを導入

Autodesk 社、テクノロジーセンターに QC20 ボールバーによるテストを導入

Autodesk 社、テクノロジーセンターに QC20 ボールバーによるテストを導入 驚くべき結果 QC20 ボールバーとソフトウェアを活用することで、サンフランシスコのチームは、技術者を呼ばなくても 10 分もかからずに機械の状態をチェックできるようになった。 QC20 ボールバーの適用 Autodesk 社は、サンフランシスコのテクノロジーセンターにおいて QC20...

ラマンカスタムソリューション

ラマンカスタムソリューション

ラマンカスタムソリューション Range of custom solutions Experience Need something different? Contacting the Special Products Team 幅広いカスタムソリューション レニショーのカスタムソリューション: 他の技術と組み合わせたラマンシステム シンクロトロンでの X 線回折システム ビームラインで...

FORTiS-S™ エンコーダの最大長、4240mm に拡大

FORTiS-S™ エンコーダの最大長、4240mm に拡大

高精度の位置測定に堅牢性と信頼性を融合した FORTiS™ クローズドタイプリニアアブソリュートエンコーダ。CNC 加工プロセスの確かな基盤を担う製品はそしてこのたび、FORTiS-S の最大長を拡張し、より長い測定長の仕様がラインナップに加わりました。大型プレス機や立形旋盤、特大サイズの CNC 工作機械などにうってつけです。

3D フィクスチャモデリングソフトウェア

3D フィクスチャモデリングソフトウェア

FixtureBuilder は、フィクスチャのセットアップを構築するための 3D モデリングソフトウェアです。作業手順書の作成やオフラインでのプログラミングに便利な「Build it」機能を搭載しています。

ワールドクラスのレーザー装置メーカーがレニショーのシリーズエンコーダシステムを選択

ワールドクラスのレーザー装置メーカーがレニショーのシリーズエンコーダシステムを選択

Han's Laser Group は、専門レーザー装置の設計と製造において世界をリードしており、ノキアやフォルクスワーゲンをはじめとする要求の厳しい国際的な顧客に毎年 1 万以上のレーザーマーカー、カッター、溶接機、彫刻機を提供しています。

キャリブレーションのサービス、修理、再校正

キャリブレーションのサービス、修理、再校正

キャリブレーションのサービス、修理、再校正 修理と再校正はすべて、世界各地のサービスセンターにて高い技術を備えた技術者が行います。 再校正期間とサービスセンター 再校正または修理 (修理後に再校正を行う場合) のために返却されたレニショー製レーザーシステムとボールバーは、初回出荷時の校正と同様の装置および手順に従って再校正を行います。環境補正ユニットおよびセンサーは、一定の周囲温度...

航空産業のケーススタディ

航空産業のケーススタディ

航空産業のケーススタディ ポイントクラウドセクショナ 従来の測定方法では、ブレードの断面形状を個別に測定する必要がありました。必要な各断面に対して DMIS パートプログラムを作成/実行し、測定後、別の断面形状が必要になった場合は、ブレードを再度、測定する必要がありました。 レニショーのポイントクラウドセクショナは、新しいアプローチ方法です。APEXBlade およびレニショーの REVO...

レニショー、JIMTOF2014 に出展

レニショー、JIMTOF2014 に出展

レニショーは、10 月 30~ 11月4 日に東京ビッグサイトにて開催される JIMTOF2014 展(西館、スタンド W3028)で、リーン生産方式を実現するための一連の工程管理ソリューションを紹介します。

超高真空対応タイプ光学式エンコーダ

超高真空対応タイプ光学式エンコーダ

空気などの気体が存在が製品の品質に影響を及ぼすプロセスもあり、圧力を厳密に制限した環境で行われることが求められます。そしてそこでモーションコントロールが関わる場合、真空対応タイプのエンコーダが欠かせません。

加工後モニタリング

加工後モニタリング

加工後モニタリング 記録対象 プロセスのパラメータ、オフセットや座標系に手動または自動で加えた変更など、加工工程中に発生したイベント 結果に影響した可能性のある工程への介入 オンマシン寸法計測で実現すること 金属切削加工時と同じ環境での重要形状の寸法計測 加工工程の安定性の確認 工程後に外部出力することで実現すること パーツの規格準拠記録 主要形状寸法の履歴取得...

XL-80 用 QuickViewXL™ リアルタイム測定

XL-80 用 QuickViewXL™ リアルタイム測定

QuickViewXL™ は、共振およびダンピングだけでなく、移動リニアリティ、移動速度への加速時間、ターゲット位置におけるオーバートラベルおよび停止時間など、モーションシステムの調査、評価と解析をすばやく簡単に実行できる、研究開発と現場での解析に理想的なツールです。

エンコーダシステムの紹介

エンコーダシステムの紹介

エンコーダシステムの紹介 光学式エンコーダの用途 光学式エンコーダは、直線移動または回転移動を測定および制御するための位置測定機器で、 精密測定、半導体製造、ロボット、オートメーション、工作機械、科学研究などの多くの産業や用途で使用されている。 インクリメンタルエンコーダは位置情報を、正弦波と余弦波のような 90°位相差の 2 点のアナログ信号...

光学式エンコーダ資料のダウンロード

光学式エンコーダ資料のダウンロード

光学式エンコーダ資料のダウンロード エンコーダのインストレーションガイドやユーザーガイドのダウンロードはこちら。 インストレーションガイド エンコーダの CE、RoHS および WEEE 準拠証明書をご用意しております。ISO 9001 品質保証システムについてもご確認ください。 規格準拠証明書 技術資料 レニショー製品は、機能安全システムや国際的な安全規格への準拠が求められる...

GoProbe の FAQ

GoProbe の FAQ

GoProbe の FAQ GoProbe サイクルはどの工作機械コントローラに対応していますか? Brother、Fanuc/Meldas、Makino、Mazak マシニングセンター、Okuma マシニングセンター、Siemens です。(互換製品一覧 をご覧ください) GoProbe で、すべての Inspection Plus のサイクルを使用できますか?...

プローブ信号伝達技術

プローブ信号伝達技術

プローブ信号伝達技術 プロセスの改善に関するリンク プローブのメリット プローブの使用タイミング プローブの活用事例 ベネフィットカリキュレータ (導入効果の試算) 事例とニュース ケーススタディ プローブ計測の用語 技術資料 ...

GoProbe

GoProbe

GoProbe でレニショープローブシステムを簡単に使えるようになります。GoProbe は、プローブ計測サイクルを簡単に使うためのシンプルなツールです。トレーニングキットとスマホ用アプリが含まれているため、シンプルかつ効果的なものづくりソリューションとして機能します。

TP200

TP200

TP200 コンパクト設計のモジュール交換式プローブです。ストレインゲージ機構を採用しており、標準の三点支持式プローブよりも高精度、長寿命です。 TP200 スタイラスモジュール 繰り返し再現性が高い磁気式三点支持機構で TP200/TP200B プローブ本体に固定します。オーバートラベル時に保護され、迅速なスタイラス交換が可能です。 3...

Process Monitor

Process Monitor

Process Monitor 温度アイコンには、Equator に搭載された温度センサーからの読取り値が示され、最後のマスタリング以降の温度変化が表示されます。アイコンを選択すると、グラフ領域に温度の履歴データが表示されます。温度変化の許容範囲は任意で設定が可能です。温度変化が範囲内の場合はバーが緑色になり、範囲外になるとバーが赤色になります。...

高精度 MT コネクタ検査装置にレーザーエンコーダを搭載して測定の高精度化を実現

高精度 MT コネクタ検査装置にレーザーエンコーダを搭載して測定の高精度化を実現

高精度 MT コネクタ検査装置は、特殊光学系と高解像度カメラで撮像した画像に独自アルゴリズム画像処理で再現性を高め、移動量はレーザーエンコーダの搭載により値の信頼性を高め PC による XYZ 自動ステージ、照明光量を制御して高精度に寸法測定を行うと共に規格値を設定して検査を行う装置です。

「加工のルールブックを捨てて、もっとクリエーティブに」

「加工のルールブックを捨てて、もっとクリエーティブに」

ボックスツリーズ・プリシジョン社では、ヤマザキマザックの複合加工機インテグレックスの内部にレニショープローブシステム(複数)を完全統合、「インテリジェントな」システムとして賢く使用することで、単価コストの低減、手動での段取り・芯だしのゼロ化、全自動無人運転および部品精度とサイクル時間の安定化を達成しています。

レガシーエンコーダシステムのアップグレード

レガシーエンコーダシステムのアップグレード

レガシーエンコーダシステムのアップグレード セールスチームに問合せ 詳細については、最寄りのレニショーオフィスまでお問い合わせください。 レガシー製品は、生産終了を予定しており、新規設計には非推奨の製品です。最終注文受付日まで、ご注文を承ります。また、レガシー製品をお使いのお客様には、アップグレードオプションを各種ご用意しております。 レガシーエンコーダ製...

プログラミングとシミュレーション

プログラミングとシミュレーション

プログラミングとシミュレーション オフラインプログラミングとシミュレーション 三次元測定機の実機上でのプログラミング中は、測定作業を実行できません。MODUS の充実したオフラインプログラミング機能により、三次元測定機による測定の前にプログラムの作成やシミュレーションを実行できるため、測定機のダウンタイムを大幅に削減できます。 オフラインプログラミング機能 プログラムの即時作成 測定...

PH20 5 軸タッチトリガーシステム

PH20 5 軸タッチトリガーシステム

PH20 5 軸ヘッドは、三次元測定機のタッチトリガー測定に使用するシステムです。検査処理量を 3 倍近く向上させることが可能です。PH20 プローブヘッドは、数々の賞を受賞した REVO® 測定システムで培われた技術を活用しています。独自のヘッドタッチと高速かつ無段階の 5 軸位置決め機能により、あらゆる形状のワークを簡単に測定できます。

互換製品一覧

互換製品一覧

互換製品一覧 ソフトウェア GoProbe サイクルは下記のソフトウェアパッケージに含まれています。 Inspection Plus 接触式工具計測ソフトウェア Primo 用 GoProbe 工作機械用ソフトウェア製品 ワーク計測ソフトウェア 工具計測ソフトウェア GoProbe Productivity+™ レニショー GUI ソフトウェア製品 Set and Inspect ...

ラマン分光による細胞生物学

ラマン分光による細胞生物学

ラマン分光による細胞生物学 生細胞の研究 レニショーラマンシステムには、セルインキュベータ を搭載できます。インキュベータは、分析中に内部の温度、二酸化炭素濃度、湿度を制御して、細胞を通常の生理的状態に維持できます。...

ラマン分光を使った科学捜査分析

ラマン分光を使った科学捜査分析

ラマン分光を使った科学捜査分析 ニーズに合わせたサポート 本分野の詳細または他分野については、アプリケーションチームにお問い合わせください。 アプリケーションチームに問合せ 関連記事 科学捜査には、信頼性とトレーサビリティに優れた万能の高性能分析装置が求められます。これらのニーズに応えるレニショーのラマンシステム は、世界中の科学捜査ラボで活用されています。 確かな多用途性...

現場で実現するプロセスコントロール

現場で実現するプロセスコントロール

現場で実現するプロセスコントロール Scrap Low cost Plug and play Versatility Bottleneck スクラップの削減 スクラップにかかるコストは、プロセスコントロールを適切に活用することで削減できることがほとんどです。自動化プロセスにインライン機器としてでも、スタンドアロン機器としてでも、Equator ならパーツの全数検査が可能です。工程能力が大...

FORTiS-N™ エンコーダで加工精度が向上

FORTiS-N™ エンコーダで加工精度が向上

Anderson 社は、レニショーの最先端計測ソリューションによって最高水準の精度と品質を確保している。本ケーススタディでは、FORTiS-N エンコーダ、XL-80 レーザー干渉計および QC20 ボールバーが、ProSys ADV+フライス盤の改善にいかに貢献したかを解き明かしていく。

モータライズドヘッドおよび自動交換ラック用コントローラ

モータライズドヘッドおよび自動交換ラック用コントローラ

モータライズドヘッドおよび自動交換ラック用コントローラ 延長保証 万が一の事態に備えて、購入から 3 か月以内の新しい三次元測定機用製品には、3 年間への延長保証 をご利用いただけます。詳細は購入元にお問い合わせください。 ACC2-3 自動交換ラック用コントローラ ACC2-3 は、三次元測定機コントローラとの通信を処理します。また、ACR1...

FORTiS™、長軸仕様をリリース

FORTiS™、長軸仕様をリリース

レニショーのクローズドタイプエンコーダに長軸仕様が加わり、大型工作機械のためのラインナップが充実します。新たに加わった長軸仕様の FORTiS は、ギガキャスティングに使われる金型用の大型プレス機や立形旋盤、大型の門形機などに最適です。

ラマン分光とフォトルミネセンス分光を使った宝石の分析

ラマン分光とフォトルミネセンス分光を使った宝石の分析

ラマン分光とフォトルミネセンス分光を使った宝石の分析 含有物の調査 含有物の組成を簡単に確認し、StreamHR™ 高速共焦点ボリュームイメージングにより三次元形状を可視化できます。また、固体だけでなく、液体や気体の含有物も分析できます。 レニショーの inVia コンフォーカルラマンマイクロスコープは、世界の多くの宝石研究所により最良の装置として採用されています。 宝石の鑑...

バーチャルリアリティ – 視覚テクノロジーの美しさ

バーチャルリアリティ – 視覚テクノロジーの美しさ

バーチャルリアリティ – 視覚テクノロジーの美しさ Power Plus 社のディレクタである Charles Wong 氏は以下のように述べる。「我々は Vinten 社の製品とカメラサポートソリューションを組み合わせて提供する一方で、ニッチなセクタ向けに補完的な製品を開発しています」 Wong 氏は VR...

既存の手法を超えるレーザーアライメント システム

既存の手法を超えるレーザーアライメント システム

既存の手法を超えるレーザーアライメント システム Smooth Precision 社の専用装置生産ライン 課題 Smooth Precision 社は機械のキャリブレーションと計測に従来型のツールを使用していたが、オーダーが増え、また顧客からの要求も高まるにつれ、ニーズに応えるのが難しくなっていた。...

宇宙空間での実験を産業用プローブがサポート

宇宙空間での実験を産業用プローブがサポート

地球上の極小粒子に関しての理論的知識の開拓が進んだ今、慣性質量と重力質量の等価原理に疑問が投げかけられています。この考えを検証するために、ドイツ物理工学研究所 (PTB) の専門家たちは、あらゆる幾何学的特性に対応できる精度 2~3µm の円筒形の試験質量を作成しました。

Productivity+™ パートナーとインテグレータ

Productivity+™ パートナーとインテグレータ

Productivity+™ パートナーとインテグレータ 工作機械用ソフトウェア製品 ワーク計測ソフトウェア 工具計測ソフトウェア GoProbe Productivity+™ レニショー GUI ソフトウェア製品 Set and Inspect Reporter SupaTouch 工作機械用製品向けの各種アプリ ...

ラマン分光のためのサンプルの位置決め

ラマン分光のためのサンプルの位置決め

ラマン分光のためのサンプルの位置決め ラマン分光では XYZ...

ラマン-SPM/AFM 複合システム

ラマン-SPM/AFM 複合システム

ラマン-SPM/AFM 複合システム 同時に、同じ位置で データに対する信頼性が得られます。ラマンと AFM データは、サンプルを移動させる必要なく、同じ位置で同時に取得できます。時間の経過と共にサンプルが変化する場合でも、一貫したデータが得られます。 SPM/AFM の最新ユーザー事例 最適なシステムをお選びください inVia は、次のように多くのメーカーの AFM および...

レニショー製エンコーダを組み込んだ Flora Digital プリンター

レニショー製エンコーダを組み込んだ Flora Digital プリンター

Flora Digital とは、業務用印刷業界向けの大判インクジェット技術に特化する Shenzhen Runtianzhi Digital Equipment Co. Ltd.(SRDEC 社)が展開するブランド名のことです。開発当初から、Flora Digital プリンターにはレニショー製エンコーダ RGH41 が複数軸に実装されており、最高水準の印刷性能を実現しています。

植物の健康観察 - 植物化学のラマンイメージング

植物の健康観察 - 植物化学のラマンイメージング

植物の健康観察 - 植物化学のラマンイメージング 2020 年 12 月 21 日 ほとんどの人が、植物は存在するのが当たり前と思っているでしょう。確かに、植物はいつもその場所にありますが、果たして今後もずっと存在するのでしょうか。...

英国アグスタ ウエストランド社「ワイルドキャット」ヘリコプター用部品サプライヤー

英国アグスタ ウエストランド社「ワイルドキャット」ヘリコプター用部品サプライヤー

トッズエアロスペース社(Tods Composite Solutions)は、複合材料による軽量構造物の設計と製作に専門を特化、高い精度が要求される航空・国防のアプリケーションにソリューションを提供し、アグスタ ウエストランド社の「シルバー・サプライヤー」に認定されています。世界トップクラスの航空事業メーカーであるアグスタ ウエストランド社から、シルバーサプライヤーのステータスを獲得し継続維...

レニショープローブ計測は、スクラップを低減し時間を節約します

レニショープローブ計測は、スクラップを低減し時間を節約します

英国グロスタシャーに所在する Intoco (Independent Tool Consultants Ltd)社、先進製造部門は、精密加工エンジニアリング請負ビジネスの優れた模範を示します。同時5軸マシニングセンターと3Dソリッドモデルリング機能は、品質管理への間違いのないコミットメントで導入され、内、高仕様CNC工作機械3台にはレニショータッチプローブが搭載されています。

フィクスチャテーブル

フィクスチャテーブル

フィクスチャテーブル Strapline text under banner text sizes designed to suit your needs Having problems with pickup on aluminium heading text custom banner Image of metrology tables Having problems with pickup...

レーザーエンコーダの FAQ

レーザーエンコーダの FAQ

レーザーエンコーダの FAQ 校正証明書を紛失してしまいました。代わりの校正証明書を発行してもらえますか? はい、可能です。最寄りのレニショーオフィスまでお問い合わせください。その際、シリアル番号をお伝えください。ただし、有償での対応です。 全般 RLE システムには、どのミラーが推奨されますか? 各種ミラーを用意しています。カスタムミラーが必要な場合は、データシート...

レニショー寸法計測タッチプローブに関する質問

レニショー寸法計測タッチプローブに関する質問

レニショー寸法計測タッチプローブに関する質問 Q: プローブのキャリブレーションはどのようにすればよいですか?また、どのぐらいの頻度でプローブのキャリブレーションをしたらよいですか? A: プローブのキャリブレーション動画をご覧ください。 なお、プローブは以下の状況でキャリブレーションします。 初めてプローブを使用する場合 プローブに新しいスタイラスを取り付けた場合...

ハードウェア

ハードウェア

ハードウェア Equator - パラレルキネマティック機構搭載 Equator の特徴として、パラレルキネマティック構造が挙げられます。工作機械と三次元測定機に使用される従来の直交座標構造に比べて、繰り返し精度を向上し、慣性影響と電力消費を低減しています。 Equator では、直線駆動軸 3 本が筐体上部の 3 個のユニバーサルジョイントに取り付けられています。そして、各軸の...

高速ラマン/PL イメージング

高速ラマン/PL イメージング

高速ラマン/PL イメージング ラマンイメージングを行ってサンプル内の化学物質の 2D/3D 分布を明らかにすることで、サンプルの化学組成を詳細に把握することができます。たいていのサンプルは均質でなく、完全に理解するためには、各構成物のサイズと分布を把握する必要があります。また、結晶化度や応力状態、層の数といった材料内の構造的な差異を把握する必要もあるかもしれません。...

生産工程を一新

生産工程を一新

レニショーの精密測定/プローブ計測技術を武器に、プロセスで発生するばらつきの根本原因に立ち向かう。加工精度のばらつきは競争力と収益性にとっての脅威です。無駄や効率低下、品質保証関連のコストやオペレータの介入時間の増大、納期遅延とトレーサビリティの低下につながってしまいます。

ラマン製品

ラマン製品

ラマン製品 ラマン装置 RA816 生物学用分析装置 RA816 生物学用分析装置は生物学や臨床用の専用設計が施された製品です。病気の形成や進行に伴う生化学変化の特定や評価に使用できます。 RA816 生物学用分析装置 最新情報 メール配信を登録し、技術革新、お知らせ、アプリケーション、新製品などの最新情報をお受け取りください。 メール配信登録 バイオプロセス...

Showing 651 - 700 of 734