Results found for incise™ dental CAD/masters/

Linex Manufacturing 社、金属 3D 印刷で製作したカスタムスタイラスで Equator™ 検査の課題を克服

Linex Manufacturing 社、金属 3D 印刷で製作したカスタムスタイラスで Equator™ 検査の課題を克服

Linex Manufacturing 社は、レニショーの Equator™ 300 自動ゲージングシステムを導入することで、検査に求めていた速度と精度をすべて実現した。しかし、Equator™ 300 の大型版である Equator™ 500 が登場する以前、ワーク先端のボルト穴が可動範囲からわずかに飛び出してしまいワークが収まりきらない状況が発生していた。その事態解決に役立ったのが、積層...

ラマン製品

ラマン製品

ラマン製品 ラマン装置 RA816 生物学用分析装置 RA816 生物学用分析装置は生物学や臨床用の専用設計が施された製品です。病気の形成や進行に伴う生化学変化の特定や評価に使用できます。 RA816 生物学用分析装置 最新情報 メール配信を登録し、技術革新、お知らせ、アプリケーション、新製品などの最新情報をお受け取りください。 メール配信登録 バイオプロセス...

RESOLUTE™ アブソリュートエンコーダ、多軸ロータリテーブルの飛躍的な進化に貢献

RESOLUTE™ アブソリュートエンコーダ、多軸ロータリテーブルの飛躍的な進化に貢献

台湾の Industrial Technology Research Institute (ITRI) 社は、高度な 2 軸ロータリテーブルを開発することで、多軸工作機械の技術トレンドに対応している。このロータリテーブルには、Panasonic シリアル通信プロトコルにより Panasonic ドライバ/コントローラと直接通信可能な RESOLUTE が組み込まれている。

材料科学におけるラマン分光

材料科学におけるラマン分光

材料科学におけるラマン分光 ラマン分光は、さまざまな物質とシステムの分析において広く実用化されています。 この実用化を支えているのが、レニショーの受賞実績のある inVia™ コンフォーカルラマンマイクロスコープ、ラマン/走査型プローブ顕微鏡複合システム、SEM/ラマン複合システムなどの革新技術です。 レニショーが貴社の物質科学にどうお役に立てるのか、以下のリンクからご確認ください。 ...

プロジェクト MARCH、脊髄損傷を抱えた人たちの移動を支援する外骨格ロボットを製作

プロジェクト MARCH、脊髄損傷を抱えた人たちの移動を支援する外骨格ロボットを製作

毎年世界では、25 万~50 万の人たちが、脊髄損傷で苦しんでいる。脊髄を損傷すると、下肢の麻痺 (パラプレジア) や全身の麻痺 (四肢麻痺) を伴うのが典型的であり、多くの場合、車いすを使って移動することになる。

プロジェクト MARCH、脊髄損傷を抱えた人たちの移動を支援する外骨格ロボットを製作

プロジェクト MARCH、脊髄損傷を抱えた人たちの移動を支援する外骨格ロボットを製作

毎年世界では、25 万~50 万の人たちが、脊髄損傷で苦しんでいる。脊髄を損傷すると、下肢の麻痺 (パラプレジア) や全身の麻痺 (四肢麻痺) を伴うのが典型的であり、多くの場合、車いすを使って移動することになる。

FORTiS™、長軸仕様をリリース

FORTiS™、長軸仕様をリリース

レニショーのクローズドタイプエンコーダに長軸仕様が加わり、大型工作機械のためのラインナップが充実します。 FORTiS™ クローズドタイプリニアエンコーダが、軸長 4.24m までお選びいただけるようになりました。

三次元測定機/Equator 用フィクスチャ

三次元測定機/Equator 用フィクスチャ

三次元測定機/Equator 用フィクスチャ Fixturing texst p1 QLR image 4 Maxmisie inspections throughput whilst maintaining flexibility fixture image 1 cmm fixtures cmm fixtures Strapline text Styli for Renishaw...

RESOLUTE™ 光学式アブソリュート エンコーダシステム

RESOLUTE™ 光学式アブソリュート エンコーダシステム

RESOLUTE™ は、優れた測定パフォーマンスを発揮する、光学式「真の」アブソリュートファインピッチエンコー ダシステムです。 特許取得済みの RESOLUTE エンコーダ技術に 1nm 分解能と超高速動作が組み合わされており、各種高精度リニアスケールやリングス ケールに対応します。

Early cancer diagnosis: The use of Raman spectroscopy in leading-edge biosensor development

Early cancer diagnosis: The use of Raman spectroscopy in leading-edge biosensor development

A pioneer in the field of SERS-based biosensor research, Singapore Bioimaging Consortium (SBIC) used Renishaw’s inVia™ confocal Raman microscope to support this ground-breaking work.

Early cancer diagnosis: The use of Raman spectroscopy in leading-edge biosensor development

Early cancer diagnosis: The use of Raman spectroscopy in leading-edge biosensor development

A pioneer in the field of SERS-based biosensor research, Singapore Bioimaging Consortium (SBIC) used Renishaw’s inVia™ confocal Raman microscope to support this ground-breaking work.

OPTiMUM™ ダイヤモンドコートスタイラスを EMO Hannover 2019 にて発表

OPTiMUM™ ダイヤモンドコートスタイラスを EMO Hannover 2019 にて発表

精密工学/製造技術の世界的企業であるレニショーは、ドイツの EMO Hannover 2019(9 月 16 日~21 日)において、新開発の OPTiMUM™ ダイヤモンドコートスタイラスを披露します。

RESOLUTE™ FS 光学式 アブソリュートエンコーダシステム

RESOLUTE™ FS 光学式 アブソリュートエンコーダシステム

RESOLUTE™ FS は機能安全規格の認証を取得した光学式「真の」アブソリュートエンコーダシステムです。 特許取得済みの RESOLUTE エンコーダ技術に 1nm 分解能と超高速動作が組み合わされており、各種高精度リニアスケールやリングス ケールに対応します。

レニショー:ものづくりの効率化とヘルスケアの向上

レニショー:ものづくりの効率化とヘルスケアの向上

精密計測、モーションコントロール、機械校正、歯科用 CAD/CAM、積層造形、分光、そして脳神経外科分野において、レニショーによるイノベーションが精度、効率および品質を向上します。製品ラインナップとしては、三次元測定機用タッチプローブ、スキャニングプローブ、三次元測定機へのレトロフィット、汎用測定機、工作機械用タッチプローブ、レーザー式プローブ、光学式エンコーダ(リニア、角度位置決め)、磁気...

FORTiS™ クローズドタイプエンコーダシステムのテスト

FORTiS™ クローズドタイプエンコーダシステムのテスト

SPRINT™ モンタージュ動画

SPRINT™ モンタージュ動画

レガシーエンコーダシステムのアップグレード

レガシーエンコーダシステムのアップグレード

レガシーエンコーダシステムのアップグレード セールスチームに問合せ 詳細については、最寄りのレニショーオフィスまでお問い合わせください。 レガシー製品は、生産終了を予定しており、新規設計には非推奨の製品です。最終注文受付日まで、ご注文を承ります。また、レガシー製品をお使いのお客様には、アップグレードオプションを各種ご用意しております。 レガシーエンコーダ製...

New approach to manufacturing attracts royal interest

New approach to manufacturing attracts royal interest

Martin Aerospace, a Rolls-Royce subcontractor, has employed high-accuracy Renishaw probes and a GSPS CNC Reporter™ process monitoring package to reduce machining lead times and improve consistency.

Metal additive manufacturing (3D printing)

Metal additive manufacturing (3D printing)

Metal additive manufacturing (3D printing) 各種金属を使用した CAD による直接製造。レニショーのレーザー溶融は、3D CAD から直接高密度の金属パーツを製造する能力を備えた革新的な積層造形プロセスです。 レニショーのレーザー溶融 レニショーのレーザー溶融は、高出力イッテルビウムファイバーレーザーを使用して金属粉を溶解し、三次元パーツを成形す...

Centrus 高感度・ 超高速ラマンイメージング

Centrus 高感度・ 超高速ラマンイメージング

レニショーラマンシステムの中核を成す Centrus は従来の検出器にはない、次のよ うな高度なレニショーテクノロジーを実装したキーコンポーネントです。 - StreamHR™ Rapide および StreamLine™ Rapide:超高速ラマンイメージング - 高速時系列モード:変化中の物質を高速分析 - SynchroScan™:ラマンおよびフォトルミネセンスで広い範囲のアーテ...

ハードウェア

ハードウェア

ハードウェア Equator - パラレルキネマティック機構搭載 Equator の特徴として、パラレルキネマティック構造が挙げられます。工作機械と三次元測定機に使用される従来の直交座標構造に比べて、繰り返し精度を向上し、慣性影響と電力消費を低減しています。 Equator では、直線駆動軸 3 本が筐体上部の 3 個のユニバーサルジョイントに取り付けられています。そして、各軸の...

RESOLUTE™ UHV 光学式アブソリュートエンコーダの RGA (残留ガス分析) の試験結果

RESOLUTE™ UHV 光学式アブソリュートエンコーダの RGA (残留ガス分析) の試験結果

RESOLUTE™ UHV 光学式アブソリュートエンコーダの RGA (残留ガス分析) の試験結果 レニショーでは、各種 RESOLUTE 真空システムの RGA (残留ガス分析) データを提供しています。真空環境へのエンコーダシステムの影響を示すデータです。 RGA の試験結果 試験の詳細 RGA (残量ガス分析) データの収集には質量分析計 (AccuQuad 200 RGA)...

レニショー光学式エンコーダのメカニズム

レニショー光学式エンコーダのメカニズム

レニショー光学式エンコーダのメカニズム オープンタイプアブソリュートエンコーダ VIONiC™ オープンタイプインクリメンタルエンコーダ インクリメンタルスケールには、IN-TRAC™...

クローズドタイプ光学式エンコーダ

クローズドタイプ光学式エンコーダ

クローズドタイプ光学式エンコーダ レニショークローズドタイプ光学式エンコーダの概要 クローズドタイプ光学式エンコーダは、リードヘッド本体に取り付けた密封ユニットに電子部品と光学部品を格納しています。そしてその密封ユニットとエンコーダスケールの両方を、密封した筐体で保護しています。このような設計により、液体や切り粉の侵入に対して高い耐性を確保しています。 クローズドタイプエ...

精密製造/制御の進化、TONiC™ エンコーダが握るそのカギ

精密製造/制御の進化、TONiC™ エンコーダが握るそのカギ

精密製造/制御の進化、TONiC™ エンコーダが握るそのカギ Sun Guohua 氏 (U-Precision 社の President) レニショーの光学式エンコーダはラインナップが豊富で、信頼性の高さ、そしてスペックの高さから半導体業界の要求を満たすことができ、U-Precision 社の製品に理想的と言えるほどフィットした。 同社の標準モーションステージは、最大で 7...

CS-SOF-SW-19-7211 - RCS アドバンスプロービングライセンス

CS-SOF-SW-19-7211 - RCS アドバンスプロービングライセンス

CS-SOF-SW-19-7211 - RCS アドバンスプロービングライセンス

コアプロービングライセンスからのアップグレードライセンスで、ロボットの高度なプローブ計測を行うために使用します。CAD ファイルや公称値の情報から複雑なアライメントを行ったり、形状のベストフィットや形状同士の関係を評価したりできます。

Raman spectroscopy confirms an ocean's worth of water in the Earth's lower mantle

Raman spectroscopy confirms an ocean's worth of water in the Earth's lower mantle

In recent years, Renishaw’s Raman microscopes located at two prestigious geological institutions have been used for the non-destructive analysis of inclusions in “ultradeep” diamonds from the lower...

Faster identification of bacterial infections using Raman spectroscopy could save lives

Faster identification of bacterial infections using Raman spectroscopy could save lives

Utilising a Renishaw Raman spectroscopy system, a team of researchers from the Czech Academy of Sciences have been testing a novel way to identify Staphylococcal bacteria, paving the way for faster...

ラマン分光の特許

ラマン分光の特許

ラマン分光の特許 inVia™ コンフォーカルラマンマイクロスコープ および同様の他の製品の機能は、以下の特許の対象となっています。US 7170595, CN 101473201, EP 2035793, JP 5059106, US 8009289, CN 101523170, EP 2076742, JP 5614987, US 8456628, CN 101583896, EP...

光学式エンコーダおよび LiDAR スキャニング

光学式エンコーダおよび LiDAR スキャニング

世界の大手 LiDAR (Light Detection and Ranging: 光による検知と測距) メーカーの多くが、レニショーの高性能光学式エンコーダを搭載した車載型 LiDAR レーザースキャニングシステムを開発しており、道路地図の作成と調査を目的とする高精度の三次元測定データを提供している。

オープンタイプ光学式エンコーダ比較表

オープンタイプ光学式エンコーダ比較表

レニショーでは、オープンタイプ光学式のリニアエンコーダ、パーシャルアークエンコーダ、ロータリエンコーダを各種ご用意しております。比較表にて、アブソリュートエンコーダやインクリメンタルエンコーダの仕様をご確認ください。

QuantAM build preparation software

QuantAM build preparation software

QuantAM build preparation software レニショー積層造形(AM)システム専用のファイル作成ソフトウェア 直感的なワークフローを採用し、簡単にナビゲートできる QuantAM では、CAD からエクスポートした STL データを使用して、積層造形プロセス用のモデルを作成することができます。 QuantAM はレニショーの AM プラットフォーム用に特別に...

LinACE™ - InAxis 磁気式リニアアブソリュートシャフトエンコーダ

LinACE™ - InAxis 磁気式リニアアブソリュートシャフトエンコーダ

LinACE™ は、サーボ機構にトランスデューサとして組み込めるよう設計された、堅牢性の極めて高い円筒形状のリニアアブソリュートエンコーダシステムです。優れた分解能と繰り返し精度で高精度測定を可能にします。制御機器として使用することも、位置や速度フィードバック要素として油圧アクチュエータ、空気圧アクチュエータ、電気機械アクチュエータに直接組み込むこともできます。

SiGNUM RELM

SiGNUM RELM

RELM 高精度リニアスケール - レニショーSiGNUM™ シリーズのインテリジェントエンコーダの新製品

FORTiS™ クローズドタイプエンコーダの IP テスト

FORTiS™ クローズドタイプエンコーダの IP テスト

R-CJR-3 - M4、M6、1/4-20 ベースプレート用回転式三爪クランプ

R-CJR-3 - M4、M6、1/4-20 ベースプレート用回転式三爪クランプ

R-CJR-3 - M4、M6、1/4-20 ベースプレート用回転式三爪クランプ

円柱形ワークの固定に使用するフィクスチャコンポーネントです。ワーク周囲に干渉のないプローブパスを確保できます。ベースプレートに、縦向きにも横向きにも取り付けられます。爪になっているため、外径または内径でワークを固定して、必要に応じて回転できます。対応ワークサイズはØ1mm~Ø63mm で、三次元測定機、Equator™ ゲージングシステム、画像測定機、マルチセンサー機での使用を推奨します。ね...

Ronchini Milling Technologies 社、最新加工機の機能強化にレニショー製品を採用

Ronchini Milling Technologies 社、最新加工機の機能強化にレニショー製品を採用

1985 年に設立された、非鉄金属、プラスチック、複合材料、発泡材料用 CNC ミーリング機の専門メーカーであるイタリアの Ronchini Milling (RM) Technologies 社。RM Technologies 社は、レニショーの RESOLUTE™ エンコーダ、FORTiS™ エンコーダ、ADTa-100 診断ツール、RCS P シリーズプローブ計測システム、そして QC...

信頼性

信頼性

信頼性 CE 完全認定 CE 認定では、ノイズに対する耐性について 2 段階のレベルがあります。すべてのレニショーのリードヘッドは、より厳格な EN 61326-1:2013 レベルを達成しています。非常に過酷な RFI 条件でもリードヘッドの誤カウントが発生しないことが保証されています。 総合保証 レニショーは、万が一問題が発生した場合に、フルサポートを提供しています。熟練し...

レニショーが CNC 研削盤向けプローブ計測システムの機能拡張版を発売

レニショーが CNC 研削盤向けプローブ計測システムの機能拡張版を発売

世界トップレベルのエンジニアリング企業であるレニショーは、研削盤向け MP250 ストレインゲージプローブ計測システムの次世代型を GrindTec 2018(3 月 14 日~17 日、ドイツ開催。第 8 ホールの 8101 スタンド)にて発表します。

プロセスコントロールのための現場測定

プロセスコントロールのための現場測定

プロセスコントロールのための現場測定 自動 CNC ロボットセルの構築手法 生産の自動化には人件費の削減、つまり熟練スタッフを生産性の高いタスクに割り振れる、といったメリットがあります。また、無人運転で 24 時間休みなく稼働できる、といったメリットもあります。 Equator を導入することで、プロセスのアップデートを自動化して、機械のパフォーマンスに発生したずれを自動補正できるように...

ASMPT 社、質の高いモーションコントロールのためにレニショーを選択

ASMPT 社、質の高いモーションコントロールのためにレニショーを選択

半導体アセンブリ/パッケージング機器の進化に取り組み、幅広い半導体用途の産業オートメーション用ソリューションを提供している ASMPT 社。同社は 30 か国以上で事業を展開しており、アジア、ヨーロッパ、南北アメリカに研究センター、生産施設、販売拠点を有している。インクリメンタルエンコーダの ATOM DX™ および VIONiC™、アブソリュートエンコーダのRESOLUTE™ など、さまざ...

ASMPT 社、質の高いモーションコントロールのためにレニショーを選択

ASMPT 社、質の高いモーションコントロールのためにレニショーを選択

半導体アセンブリ/パッケージング機器の進化に取り組み、幅広い半導体用途の産業オートメーション用ソリューションを提供している ASMPT 社。同社は 30 か国以上で事業を展開しており、アジア、ヨーロッパ、南北アメリカに研究センター、生産施設、販売拠点を有している。インクリメンタルエンコーダの ATOM DX™ および VIONiC™、アブソリュートエンコーダのRESOLUTE™ など、さまざ...

TONiC™ DOP(デュアル出力)エンコーダシステム

TONiC™ DOP(デュアル出力)エンコーダシステム

レニショーの TONiC™ シリーズのエンコーダが、同時デュアル出力インターフェースでご利用いただけるようになりました。 頑丈な DOP インターフェースは、 リードヘッドから最高 10 m のケーブル長で 離して配置することができ、1 nm までの分解能の内挿分割を行いながら、アナログとデジタルの同時出力が可能になります。 デジタル出力は、業界標準コントローラにおいて、あらゆる分解能で最...

光学式機能安全エンコーダ

光学式機能安全エンコーダ

光学式機能安全エンコーダ インクリメンタルFS エンコーダ アブソリュート FS エンコーダ RESOLUTE™ FS エンコーダシステム RESOLUTE エンコーダの派生バージョンです。以下のような特徴があります。 BiSS Safety、Siemens DRIVE-CLiQ シリアルインターフェース対応。 幅広いスケールに対応: リニア: RTLA ステンレスス...

システムの特徴とラマン分光アクセサリ

システムの特徴とラマン分光アクセサリ

システムの特徴とラマン分光アクセサリ 全自動ラマンシステムのメリットはご存じですか。装置の構成変更やアライメント、キャリブレーションを 1 クリックで行えるだけでなく、セットアップや連続測定を遠隔で行うこともできます。 全自動ラマン分光 表面が平らでないサンプルでも、LiveTrack™ による自動フォーカス維持なら簡単に表面の化学特性を調べることができます。 LiveTrac...

RELM 高性能リニアスケール

RELM 高性能リニアスケール

レニショーの新しい SiGNUM™ RELM 高精度リニアスケールは、非接触式を用いている事による高速性と信頼性のみならず、ダイナミック信号処理と IN-TRAC™ 自動位相オプティカルリファレンスマークを採用してさらなる高機能を備えています。

Productivity+™ 多軸機能 「技術評価版」

Productivity+™ 多軸機能 「技術評価版」

Productivity+™ 多軸機能により、パーツをどの向きにでも置くことが可能となります。 4軸機及び5軸機において、各種形状計測機能を使って機械データの更新が実行でき、セットアップやインプロセス計測での可能性が大幅に拡大します。

FORTiS™ クローズドタイプエンコーダの振動テスト

FORTiS™ クローズドタイプエンコーダの振動テスト

FORTiS™ クローズドタイプエンコーダの落下テスト

FORTiS™ クローズドタイプエンコーダの落下テスト

研削の精度とパフォーマンス、FORTiS™ エ ンコーダで向上

研削の精度とパフォーマンス、FORTiS™ エ ンコーダで向上

テストと評価を経て、TGT 社が自社の最新工具研削盤に採用を決めたのが、レニショーの FORTiS™ クローズドタイプエンコーダである。同エンコーダの特長である取り付けやすさや最新技術により、最適な機械のパフォーマンスを実現することができた。

Showing 601 - 650 of 1202