Filter by
Results found for Specifications and downloads

英国アグスタ ウエストランド社「ワイルドキャット」ヘリコプター用部品サプライヤー
トッズエアロスペース社(Tods Composite Solutions)は、複合材料による軽量構造物の設計と製作に専門を特化、高い精度が要求される航空・国防のアプリケーションにソリューションを提供し、アグスタ ウエストランド社の「シルバー・サプライヤー」に認定されています。世界トップクラスの航空事業メーカーであるアグスタ ウエストランド社から、シルバーサプライヤーのステータスを獲得し継続維...

フィクスチャテーブル
フィクスチャテーブル Strapline text under banner text sizes designed to suit your needs Having problems with pickup on aluminium heading text custom banner Image of metrology tables Having problems with pickup...

ハードウェア
ハードウェア Equator - パラレルキネマティック機構搭載 Equator の特徴として、パラレルキネマティック構造が挙げられます。工作機械と三次元測定機に使用される従来の直交座標構造に比べて、繰り返し精度を向上し、慣性影響と電力消費を低減しています。 Equator では、直線駆動軸 3 本が筐体上部の 3 個のユニバーサルジョイントに取り付けられています。そして、各軸の...

レーザーエンコーダの FAQ
レーザーエンコーダの FAQ 校正証明書を紛失してしまいました。代わりの校正証明書を発行してもらえますか? はい、可能です。最寄りのレニショーオフィスまでお問い合わせください。その際、シリアル番号をお伝えください。ただし、有償での対応です。 全般 RLE システムには、どのミラーが推奨されますか? 各種ミラーを用意しています。カスタムミラーが必要な場合は、データシート...

レニショー寸法計測タッチプローブに関する質問
レニショー寸法計測タッチプローブに関する質問 Q: プローブのキャリブレーションはどのようにすればよいですか?また、どのぐらいの頻度でプローブのキャリブレーションをしたらよいですか? A: プローブのキャリブレーション動画をご覧ください。 なお、プローブは以下の状況でキャリブレーションします。 初めてプローブを使用する場合 プローブに新しいスタイラスを取り付けた場合...

工具計測技術
工具計測技術 切削工具の幾何形状や現在の状態を検出 工具計測技術 工具計測とは、工具計測装置と専用ソフトウェアを使用して、切削工具の工具長、半径、直径など工具形状に関するデータを求めるプロセスです。工具の R...

エンコーダシステムの紹介
エンコーダシステムの紹介 光学式エンコーダの用途 光学式エンコーダは、直線移動または回転移動を測定および制御するための位置測定機器で、 精密測定、半導体製造、ロボット、オートメーション、工作機械、科学研究などの多くの産業や用途で使用されている。 インクリメンタルエンコーダは位置情報を、正弦波と余弦波のような 90°位相差の 2 点のアナログ信号...

工具計測および工具折損検出製品
工具計測および工具折損検出製品 レニショーの工具計測および工具折損検出システムは、正確かつ効率的な CNC 加工の実現に貢献するシステムです。接触式、非接触式の各システムについて紹介します。 レニショーの接触式ツールセッターについて、紹介いたします。各種通信方式でご用意しております。 接触式ツールセッター ...

PH10 PLUS 位置決め式モータライズドヘッド
PH10 PLUS 位置決め式モータライズドヘッド 延長保証 万が一の事態に備えて、購入から 3 か月以内の新しい三次元測定機用製品には、3 年間への延長保証 をご利用いただけます。詳細は購入元にお問い合わせください。 PH10 PLUS には 3 種類のモデルがあり、それぞれに各種プローブやエクステンションを装着可能です。720...

企業としての責任
我々は、社員の就業意欲を鼓舞する雇用主かつ責任ある企業を目指しています。また世界各地にある当社コミュニティに与える影響についても認識しています。長年にわたり CR 活動を続け、確固とした足場を固め、あらゆる人にとって安全で持続可能な未来を目指した投資を行っています。

SP600
SP600 SP600 スキャニングプローブには、汎用性の非常に高い 3 種類のバージョンがあります。各バージョンには、プローブ、PC インターフェースカード、スタイラスモジュールチェンジラックが付属します。 アクセサリ 特長とメリット 最大 300mm/s の高速スキャン、高速ポイント測定、高周波数応答 測定圧力が低く、幅広い場面に使用可能 ある程度の衝突に耐える堅牢設計...

アルミ製インベストメント鋳型の CNC 加工時間、8 割短縮を達成
油田分野で苦戦していた LeanWerks 社 (ユタ州、Ogden) が、事業基盤の強化を目的として他業界 (航空機や自動車) への進出を模索し始めたのは数年前にさかのぼる。さらに同時期、今現在では AS9100C 認証を取得している下請け工場も、参入する分野で直面するであろう加工に対応するために、既存の加工能力の改良に着手した。

機械修理のプロ、レニショーのマルチアクシスキャリブレータを導入しサービスを拡大
キャリブレーションサービスを提供する事業者としての競争力を強化する。そんな方針を掲げた KES Machine 社はレニショーとの関係強化に乗り出した。同社が導入したのがレニショーの XM-60 と XM-600 である。高精度なデータを短時間で取得できるようになり、高品質なキャリブレーションサービスとプローブ計測サービスを提供できる体制が整った。

BiSS® シリアルインターフェースのサポート
レニショーアブソリュートエンコーダは、BiSS® (単一方向) オープンシリアルインターフェースに対応しています。BiSS は高い加速度、スムーズな速度制御、優れた双方向繰り返し精度、確実な位置決めの安定性が求められる動性の高い軸に最適な高速シリアルプロトコルです。RESOLUTE™、EVOLUTE™、FORTiS™ アブソリュートエンコーダには専有シリアルインターフェースもあります。

プロセス制御が行われたハードターニングセルは、18 日間で元が取れたといいます。
Conroe Machine では、自動制御プロセスで稼動する無人セルにより 24 時間体制でパーツのハードターニングを行うという、多くの加工工場が理想とする製造体制を整えています。ここでは、FANUC ロボットに Equator™ ゲージングシステムを統合しており、ツインスピンドルのオークマ 2SP-250 旋盤の全品検査と自動補正のために、レニショーの EZ-IO ソフトウェアを使用して...

精密測定用高精度スタイラス
精密測定用高精度スタイラス Banner image text The importance of styli for precision text FAQs text OPTiMUM diamond styli navigation Strapline text Your partner in precision for 50 years text FAQ 5 Zeiss image...

ラマン分光を使った生体組織の分析
ラマン分光を使った生体組織の分析 組織をイメージ化 レニショーの StreamLine™ は、組織イメージの生成に特に適しています。組織に光や熱による損傷を及ぼすことなく、高いレーザーパワーで測定できるため、最短時間でイメージを取得できます。 平坦でない表面の研究 StreamLine の Surface 機能を使用すると、平らでないサンプルでも、イメージを生成できます。 ...

光学式エンコーダ用スケール
光学式エンコーダ用スケール ロータリスケール RKL (スリムステンレススチールテープ) スケール名 精度 スケールピッチ 熱膨張率 長さ 対応リードヘッド RKLC-S、RKLR-S 20µm: ±5µm/m 40µm (高精度): ±5µm/m 40µm: ±15µm/m 20µm/40µm 機材の熱膨張率と同じ (両端をエンドクランプで機材に固定時) 最長 20m...

コンフォーカルラマンマイクロスコープを用いた口腔バイオフィルムのマッピング
微生物は、自らの生存のために表面にバイオフィルムを形成します。歯肉下領域で細菌が蓄積し、バイオフィルムが形成されると、歯肉炎などの歯周感染症が発生する場合があります。微生物組成と生物膜構造を研究することは、口腔疾患の機序を理解するのに役立ちます。

レニショー、JIMTOF2014 に出展
レニショーは、10 月 30~ 11月4 日に東京ビッグサイトにて開催される JIMTOF2014 展(西館、スタンド W3028)で、リーン生産方式を実現するための一連の工程管理ソリューションを紹介します。

農業用多層フィルムが河川のマイクロプラスチック汚染源であることを示したラマン分光
Guangxi University と Chinese Academy of Tropical Agricultural Sciences の研究者たちが、ラマン分光を用いて、農業用多層フィルムに由来するマイクロプラスチックの割合を測定しました。具体的には、レニショーの inVia™ コンフォーカルラマンマイクロスコープを使用して、海南省にある 4 本の主要河川 (南渡河、文瀾河、珠碧江、...

TP20
TP20 TP20 は、5 方向または 6 方向の三点支持式タッチトリガープローブシステムです。プローブ本体と着脱式スタイラスモジュールという、2...

QE シリーズ無線通信システム
QE シリーズ無線通信システム Renishaw advantage MPD 工作機械用ソフトウェア製品 ワーク計測ソフトウェア 工具計測ソフトウェア GoProbe Productivity+™ レニショー GUI ソフトウェア製品 Set and Inspect Reporter SupaTouch 工作機械用製品向けの各種アプリ 無線信号伝達式ツールセッター...

CARTO Ballbar Connect
CARTO Ballbar Connect 工作機械の状態のスナップショット CARTO Ballbar Connect は、経験の少ないユーザーでも簡単かつ安心してボールバーテストを行うことができる独自のスマートフォン用アプリです。シンプルな 3D チェックを行い、工作機械のパフォーマンス把握に役立つ定量的な結果を出力します。 CARTO Ballbar Connect...

GoProbe
GoProbe でレニショープローブシステムを簡単に使えるようになります。GoProbe は、プローブ計測サイクルを簡単に使うためのシンプルなツールです。トレーニングキットとスマホ用アプリが含まれているため、シンプルかつ効果的なものづくりソリューションとして機能します。

Marsi Bionics 製の「人生を変えるような」外骨格ロボット。RLS の磁気式エンコーダで実現
RLS (レニショーの関連企業) の磁気式エンコーダは、Marsi Bionics 社の新製品、子供用の外骨格ロボット ATLAS 2030 と大人向けの単関節外骨格ロボット MB-Active Knee (MAK) に採用されている。

TP200
TP200 コンパクト設計のモジュール交換式プローブです。ストレインゲージ機構を採用しており、標準の三点支持式プローブよりも高精度、長寿命です。 TP200 スタイラスモジュール 繰り返し再現性が高い磁気式三点支持機構で TP200/TP200B プローブ本体に固定します。オーバートラベル時に保護され、迅速なスタイラス交換が可能です。 3...

無線信号伝達式製品のサポート
無線信号伝達式製品のサポート 無線システムのアップグレード 既に RMI を使用している場合は、最新の無線システム「RMI-QE」へのアップグレードをご検討ください。 QE システムの新機能や互換性については、本ページにてご紹介しております。 詳細やアップグレードについては、レニショーまたは代理店までお問い合わせいただくか、下記を参照してください。 問合せ...

レニショーが Empire Cycles のために初めて 3D 印刷により製造した金属製自転車フレーム
レニショーは、金属パーツ印刷用の金属ベースの積層造形機を製造する英国唯一の企業で、この度、自転車の設計と製造において英国をリードする自転車メーカーと協力して、世界で初めて 3D 印刷により金属製の自転車フレームを製作しました。

TONiC™ インクリメンタルエンコーダシステム with RTLC20 リニアスケール
レニショーの高い汎用性を誇る光学式インクリメンタルエンコーダ、TONiC™ について紹介します。RTLC20 ステンレススチールテープスケールと使用することで、省スペースで高い測定パフォーマンスを発揮する多用途な製品です。

RESOLUTE™ で RF アンテナの位置決め精度と分解能が 100 倍以上改善
Pacific Antenna Systems 社は、1~110GHz の無線周波数帯を使う最新のアンテナシステムの設計と開発、組立て、製造を手掛ける企業である。同社の製品は、高分解能レーダー、人工衛星システム (SATCOM) の高速データ通信、ドローン対策用の高出力マイクロ波システムなどで使われている。

レニショーフィクスチャ、三次元測定機の検査時間半減に貢献
そしてその後、パーツ検査の再現性と品質管理にかかる時間の削減を目的として、レニショーのモジュラ式フィクスチャも購入した。これらを購入し導入したことで、抜取り検査にかかる時間が半分になったという。 CMM fixturing is no longer the ‘weak link' that it once was.

ラマン分光による脳腫瘍の分類
ラマン分光による脳腫瘍の分類 腫瘍と健康組織の区別 James 医師は、RA816 を使用して、62 個のがん脳生検試料から 9,799 本のラマンスペクトル、そして 11 個の正常な脳生検試料から 1,825...

Equator™ 300 ゲージングシステムが自動車部品の計測時間を最大 80%短縮
Equator™ 300 ゲージングシステムが自動車部品の計測時間を最大 80%短縮 中国の Fulin Precision Machining...

VIONiC™ インクリメンタルエンコーダシステム with RTLC20 リニアスケール
レニショーの最高性能を誇る光学式インクリメンタルエンコーダ、VIONiC™ について紹介します。RTLC ステンレススチールテープスケールと組み合わせて、高い精度、安定性そして高速動作で位置情報をデジタル出力します。

TONiC™ UHV インクリメンタルエンコーダシステム with RTLC20 リニアスケール
レニショーの高い汎用性を誇る光学式インクリメンタルエンコーダ、TONiC™ UHV について紹介します。RTLC20 リニアスケールと使用することで、省スペースで高い測定パフォーマンスを発揮する多用途な製品です。

QUANTiC™ インクリメンタルエンコーダシステム with RTLC40 リニアスケール
QUANTiC™ インクリメンタルエンコーダシステム with RTLC40 リニアスケール 多用途デジタル/アナログエンコーダシステム QUANTiC には、業界標準の 1Vpp...

XM-60 マルチアクシスキャリブレータで半導体ウェハ検査におけるプロセス品質と生産性を改善
台湾の Certain Micro Application Technology 社 (景美科技股份有限公司、以下 CMAT 社) は、半導体プロセス用の高精度プローブカードのメーカーである。同社は、機器の状態をチェックし、顧客の要求を満たせる最適運用を確保するための機械キャリブレーションソリューションを求めていた。レニショーの XM-60 マルチアクシスキャリブレータと QC20 ボールバ...

レニショーの革新的な製品の利点を享受する世界トップの半導体アセンブリとパッケージング機器メーカー
半導体業界向けのウェーハアセンブリとパッケージング機器を製造する世界最大のメーカー、ASM Pacific Technology Ltd(ASMPT)は、完全な FA ソリューションを提供することと、コスト効果に優れた革新的な製品により顧客のニーズを満たすことを目指しています。

ラマン分光からわかること
ラマン分光からわかること ラマン分光を使った結晶化度と多形性の把握 ラマンスペクトルを比較することで、物質の構造の違いを調査することができます。結晶化度を数値化し、同じ化学物質の類似した各結晶形 (多形) を区別します。この作業には、inVia™ コンフォーカルラマンマイクロスコープ のような高いスペクトル分解能を有したラマンシステムが必要です。 化学結合の...

MODUS™ Planning Suite
MODUS™ Planning Suite は複雑なプログラミングを簡単に行うためのソフトウェアです。オフライン操作とシミュレーションで、測定のためのコードを作成し、衝突の発生しないパスを生成します。