Filter by
Results found for Renishaw
UCC T3 PLUS
UCC T3 PLUS Estensione della garanzia Puoi inoltre, entro 3 mesi dall'acquisto, estendere a 3 anni la garanzia del tuo prodotto.
Aggiornamenti e prodotti gratuiti
Straordinarie offerte di aggiornamenti per macchine di misura automatiche e manuali - nuova vita ai processi di ispezione!
Nuovi encoder incrementali, facili da installare e pensati per le attività produttive
Renishaw, l'azienda leader mondiale nel settore della metrologia, ha lanciato sul mercato una nuova serie di encoder per assi lineari che offre tolleranze di installazione incredibilmente ampie e...
Additive in Formula 1: tecnologia del futuro
La produzione additiva in metallo si sta affermando come la tecnologia del futuro, ma pochi conoscono a fondo le possibilità che può esprimere e la natura della collaborazione, in questo ambito,...
Primo piano billetta in ossido di zirconio
Billetta in ossido di zirconio Renishaw con strutture lavorate
Stili e accessori
Quando la precisione conta, richiedete solo stili originali Renishaw.
Stili e accessori
Quando la precisione conta, richiedete solo stili Renishaw originali !
Un nuovo software intelligente per il controllo dei processi utilizzabile con il calibro flessibile Equator™ di Renishaw
Il calibro flessibile Equator™ di Renishaw viene ora fornito con un software IPC (intelligent process control) che consente di rendere completamente automatici gli aggiornamenti dei correttori...
Sistema di misura a 5 assi REVO
Un prodotto rivoluzionario, in grado di massimizzare la produttività delle macchine di misura senza compromessi sull'accuratezza delle misure.
High accuracy magnetic ring encoders are a perfect fit for Martech’s subsea application
High accuracy magnetic ring encoders made by RLS, a Renishaw associate company, are used by Martech of Dorset in its Pan and Tilt units for positioning subsea sonar-imaging devices.
Additive manufacturing revives Hawker Typhoon aircraft
For almost two decades, the Jet Age Museum in Gloucester, UK, has been working on bringing a Hawker Typhoon aircraft back to the city that originally manufactured it.
Critical oil and gas production components rely on metrology systems
For companies operating in the oil and gas equipment-manufacturing sector, recordkeeping and traceability are vital.
Laser interferometer error-proofs linear scale calibration
To achieve consistent sub-micron measurement accuracy, an automated line scale calibration system developed by the Standards and Calibration Laboratory (SCL) in Hong Kong made automatic error...
Semplifichiamo l'automazione robotica - Serie di prodotti RCS
La gamma di prodotti e software Renishaw per l'automazione industriale
Coronavirus (COVID-19) e forniture ai clienti
Dichiarazione di Renishaw: Coronavirus (COVID-19) e forniture ai clienti
Coronavirus (COVID-19) e supporto alla clientela
Dichiarazione di Renishaw: Coronavirus (COVID-19) e supporto alla clientela
Sonda radio RMP40
RMP40 è una sonda di ispezione a trasmissione radio di Renishaw.
Martin-Baker - solo testo
I sistemi Renishaw risultano cruciali nei processi di lavorazione della Martin-Baker
OMP400 - Una perfetta combinazione di dimensioni, solidità e accuratezza
OMP400 di Renishaw è una sonda estensimetrica ultracompatta, dal design altamente innovativo,
Il sistema di calibrazione Equator™ riduce dell’85% i tempi d’ispezione sui pezzi di prova del NIMS
Per sostenere i livelli di competenza degli studenti a fronte degli attuali standard del settore manifatturiero, molte scuole professionali negli USA hanno allineato la formazione offerta alla...
In occasione di EMO Hannover 2017, Renishaw presenterà una nuova sonda per finiture superficiali, compatibile con il sistema
Renishaw, leader mondiale nella produzione di soluzioni per macchine di misura a coordinate, presenterà alla EMO di Hannover, la nuova sonda SFP2 per finiture superficiali compatibile con il sistema...
In occasione di EMO Hannover 2023, Renishaw offrirà dimostrazioni per spiegare il ruolo del sistema di ispezione Equator
Per festeggiare i suoi 50 anni, Renishaw, l'azienda leader nella produzione di sistemi di metrologia, dimostrerà in che modo la sua innovativa soluzione Equator può contribuire a ottimizzare le...
Contact us about Raman spectroscopy
Contact us about Raman spectroscopy Prezzi e dimostrazioni Scopri i nostri prodotti oppure contatta uno dei nostri esperti di spettroscopia Raman per prenotare una dimostrazione.
PH6M
PH6M Estensione della garanzia Puoi inoltre, entro 3 mesi dall'acquisto, estendere a 3 anni la garanzia del tuo prodotto.
RESOLUTE™
I nuovi encoder lineari e rotativi assoluti di Renishaw rivoluzionano la retroazione posizione
Encoder REXM
Il nuovo encoder angolare ad alta accuratezza REXM di Renishaw: prestazioni metrologiche senza pari
Interfacce per encoder laser
Per sfruttare al massimo il potenziale del sistema encoder laser, offriamo diverse interfacce ad alta velocità, capaci di fornire un feedback di posizione ad alta risoluzione in formati diversi a...
Un sistema di ispezione che accelera la produzione dei test anti-Covid
Nella lotta contro la pandemia, la distribuzione dei test anti-Covid è diventata una priorità assoluta.
Interfaccia DSi (Dual SiGNUM™ Interface)
La interfaccia DSi di Renishaw combina due lettori SR SiGNUM™ in un anello RESM.
LaserAbutments™
I LaserAbutment di Renishaw offrono nuovi vantaggi e nuove possibilità rispetto agli abutment personalizzati tradizionali.
Istruzioni per l’uso: LaserAbutments™
I dispositivi personalizzati LaserAbutments™ Renishaw sono destinati alla prostetica funzionale e alla riabilitazione estetica.
Encoder ottico assoluto RESOLUTE™ - download
Scarica documentazione tecnica, supporti multimediali e case study sugli encoder assoluti RESOLUTE (schede tecniche, guide di installazione, disegni 3D, case study, white paper).
Encoder TONiC™ DOP (doppia uscita)
Gli encoder Renishaw della serie TONiC™ sono oggi disponibili con un’interfaccia a doppia uscita simultanea.
Descrizione della tecnologia di trasmissione radio
Confronto fra la tecnologia di trasmissione radio FHSS Renishaw e sistemi a frequenza fissa e DSSS
Misure intelligenti a 5 assi con il sistema multiasse XM-60
Con la nuova versione 4.
Stampa 3D di metalli - Produttività senza compromessi a EMO Hannover 2019
A EMO Hannover 2019 (16-21 settembre), Renishaw, azienda globale specializzata in metrologia, controllo di processo e additive manufacturing, presenterà i suoi hardware e software per la produzione...
SiGNUM™ per FANUC - solo testo
Tutti i vantaggi della famiglia di encoder intelligenti SiGNUM™ di Renishaw… adesso con protocollo seriale FANUC!
SiGNUM™ per FANUC
Tutti i vantaggi della famiglia di encoder intelligenti SiGNUM™ di Renishaw… adesso con protocollo seriale FANUC!
MP250 - sonda a contatto per rettificatrici
La prima sonda Strain Gauge al mondo per rettificatrici, basata sulla tecnologia RENGAGE™ brevettata da Renishaw.
Encoder ottici per ultra alto vuoto
In molti processi industriali, la presenza di quantità significative di aria o di altri gas può produrre effetti negativi sul prodotto finito.
MCU W-2
MCU W-2 Retrofit UCC Renishaw ha creato una partnership tecnica con alcune tra le più importanti società di software e di servizi al fine di fornire soluzioni complete di retrofit con controlli UCC.
Schede tecniche
Schede tecniche Articoli tecnici su prodotti per macchine utensili, sistemi e tecniche di ispezione.
MCUlite-2
MCUlite-2 Retrofit Informazioni sulle opzioni di retrofit per le CMM.
RenAM 500 Flex
Il sistema di produzione additiva AM Flex fa parte della serie RenAM 500 ed è ottimizzato per applicazioni di ricerca e sviluppo.
Sonda radio per torni RLP40
Renishaw presenta la sonda per ispezioni e impostazione RLP40, è progettata specificatamente per i più ostili ambienti di tornitura.
Accessori per il sistema di presetting utensili senza contatto NC4
La serie di sistemi di presetting utensili senza contatto NC4 di Renishaw è supportata da un’ampia gamma di accessori.
Encoder RGH41
I sistemi Renishaw della serie RGH41 sono encoder ottici senza contatto che assicurano un feedback di posizione estremamente affidabile.
Cranking down cycle time for Hope Technology
In 2013, Renishaw produced the world’s first 3D printed metal bicycle frame for UK company, Empire Cycles.
Raman spectroscopy shows agricultural mulch films are a source of microplastics in rivers
Researchers at Guangxi University and the Chinese Academy of Tropical Agricultural Sciences have used Raman spectroscopy to determine the portion of microplastics which derive from agricultural mulch films.
Additive manufacturing technology enables servo valve innovation
With the help of metal additive manufacturing (AM) technology from global engineering company, Renishaw, UK-based Domin Fluid Power Ltd.