Filter by
Results found for “Manual setting and NC programming is needless torture for machine operators…”

Renishaw announces completion of the main part of a multi-centre clinical trial
Global engineering technologies company, Renishaw, announces that its award-winning intraparenchymal drug delivery device, has played a critical role in a joint Phase 1-2 clinical study with Herantis...

Raman spectroscopy shows agricultural mulch films are a source of microplastics in rivers
Researchers at Guangxi University and the Chinese Academy of Tropical Agricultural Sciences have used Raman spectroscopy to determine the portion of microplastics which derive from agricultural mulch films.

Revealing the secrets of glass
Researchers at Guangxi University and the Chinese Academy of Tropical Agricultural Sciences have used Raman spectroscopy to determine the portion of microplastics which derive from agricultural mulch films.

BOST riduce del 50% il tempo di attrezzaggio delle macchine e migliora la precisione degli assi rotanti
Nata ad Asteasu (Spagna) nel 1972 come società di servizi di retrofitting per torni sotto il nome di “Talleres Bost”, BOST Machine Tools Company (BOST) è oggi un produttore affermato di frese e torni...

BOST riduce del 50% il tempo di attrezzaggio delle macchine e migliora la precisione degli assi rotanti
Nata ad Asteasu (Spagna) nel 1972 come società di servizi di retrofitting per torni sotto il nome di “Talleres Bost”, BOST Machine Tools Company (BOST) è oggi un produttore affermato di frese e torni...

Lab2Clinic™ - central nervous system (CNS) drug delivery service
Lab2Clinic™ CNS drug delivery service is an innovative concept which leverages Renishaw’s extensive experience in neurological drug delivery to accelerate the drug development timeline, aiding...

Training in the USA
Renishaw has developed a range of training courses to help you exploit the full potential of your Renishaw systems.

Training in the UK
Renishaw has developed a range of training courses to help you exploit the full potential of your Renishaw systems.

"Butta via il manuale delle lavorazioni e sii creativo"
Boxtrees Precision Engineering usa sulla sua Mazak Integrex un sistema d'ispezione Renishaw all'interno di un sistema intelligente perfettamente integrato, col quale ha potuto ridurre i costi...

Gli encoder RESOLUTE™ raggiungono le stelle
L’azienda francese IRELEC Alcen, con sede a Grenoble, produce sistemi optomeccanici e robotici destinati a strutture sincrotroniche di tutto il mondo.

Axle supplier – approaching zero scrap
In-process probing reduces downtime and sees scrap rates approach zero at Albion Automotive

Renishaw goes big on nanofiber
To help with ongoing personal protective equipment (PPE) shortages, Ontario-based nanofiber manufacturer, BIG-nano, has collaborated with Renishaw to create a local supply chain for protective masks...

Stili prodotti in additive manufacturing
Scopri come vengono prodotti i nostri stili AM e tutti i vantaggi derivanti dal loro utilizzo. Invia subito una richiesta per gli stili AM.

Video tecnologici sulla produzione additiva
Video tecnologici sulla produzione additiva Esplora l'innovazione di Renishaw nei sistemi e nelle soluzioni per la stampa in 3D: RenAM 500Q - Sistema AM Renishaw con 4 laser ad alta produttività...

Sistema di rilevamento rottura utensili senza contatto TRS2
Sistema di rilevamento rottura utensili senza contatto TRS2 Guida video all'installazione del sistema di rilevamento rottura utensili Renishaw TRS2.

Filmati di installazione
Filmati di installazione Aiuto per l'installazione del sistema di ispezione delle macchine utensili Renishaw Seleziona il prodotto pertinente per visualizzare un breve filmato dell'installazione del...

Sistema senza contatto TRS2 per la verifica dell'integrità utensile
TRS2 è un sistema senza contatto per la verifica dell'integrità degli utensili nei centri di lavoro.

Renishaw e Hartford uniscono le forze per sviluppare soluzioni di produzione intelligente e di "smart factory"
A fronte del rapido affermarsi dell’ Industria 4.

Interfacce per encoder laser
Per sfruttare al massimo il potenziale del sistema encoder laser, offriamo diverse interfacce ad alta velocità, capaci di fornire un feedback di posizione ad alta risoluzione in formati diversi a...

Accendiamo il futuro della produzione additiva in metallo in Sandvik
Renishaw, leader mondiale nelle tecnologie di misura, ha collaborato con Sandvik Additive Manufacturing per la fornitura di sistemi con laser multipli RenAM 500Q ad elevata produttività, che...

Applicazione chiave: calibro per freni
Le prove in officina hanno mostrato che l'integrazione di Equator nei processi produttivi può ridurre i costi in modo molto significativo, automatizzare i processi e migliorare l'efficienza.

True Raman Imaging™
True Raman Imaging™ Esame rapido dei campioni Se già si sa cosa si sta cercando, non sempre sono necessarie informazioni spettrali particolarmente dettagliate.

(IN701) Pacchetto di retrofit Renscan5™ installato presso GE Oil and Gas
Ogni anno GE Oil and Gas apre le porte della propria fabbrica di Firenze a tutti i suoi clienti e recentemente 800 persone hanno potuto ammirare i risultati ottenuti con il progetto New Technology...

Accessori di misura
È disponibile una serie di accessori ottici che semplificano le operazioni di impostazione, allineamento e utilizzo del sistema di misura laser XL-80.

I retrofit su macchine di misura riducono i tempi ciclo del 55%
Dopo aver danneggiato la propria macchina di misura a coordinate (CMM) a 3 assi a causa di un forte alluvione, Precision Machine & Auto Components (PMAC) si è ritrovata a dover trovare una soluzione...

OSV (Optical System Verification, verifica del sistema ottico)
La verifica OSV si compone di una serie di test, che gli utenti possono svolgere autonomamente, per verificare in modo semplice e rapido l'intensità, il fuoco e il campo di scansione dei laser del...

Productivity gains broaden AM applications
Marc Gardon, EMEA AM Applications Manager at Renishaw Iberica, explains how advances in productivity are unlocking new applications for metal AM.

Sonda di presetting utensile senza contatto fissa NC4
Guida video all'installazione della sonda di presetting utensile senza contatto Renishaw NC4 (fissa).

Applicazione chiave: trasmissione e cuscinetti
Le prove in officina hanno mostrato che l'integrazione di Equator nei processi produttivi può ridurre i costi in modo molto significativo, automatizzare i processi e migliorare l'efficienza.

It's in the touch - identifying trace material within a fingerprint
To be truly useful, in a highly practical and physical environment, chemical imaging needs to be versatile and forgiving over a range of object surfaces.

Renishaw presenterà a EMO Milano alcune importanti innovazioni hardware e software per il calibro flessibile Equator™
When you visit Renishaw at EMO Hannover 2019 you will see multiple Equator systems gauging a range of electric vehicle (EV) and hybrid engine and transmission components.

Tutti i vantaggi della famiglia di encoder intelligenti SiGNUM™ di Renishaw… adesso con protocollo seriale FANUC!
Il funzionamento senza contatto e il grande foro passante dell'anello RESM, abbinati al lettore con tenuta IP64, rendono gli encoder SiGNUM™ la scelta ideale per gli assi rotanti delle macchine utensili.

Gli encoder incrementali TONiC™ hanno il potenziale per arrivare alle stelle, questo pensa Astrosysteme Austria.
L'astrofotografia sta compiendo passi da gigante grazie alla rivoluzione ottica digitale: gli osservatori e gli astronomi professionisti possono ora accedere a galassie una volta troppo distanti per...

Servizi di calibrazione, riparazione e ricalibrazione
Per garantire un livello prestazionale degli strumenti e un livello di conformità adeguati agli standard di QA, Renishaw offre una vasta gamma di servizi di riparazione, aggiornamento e ricalibrazione.

InfiniAM and DataHUB
Guida all'installazione dei software InfiniAM Spectral e DataHUB.

Periferiche di sistema
Il treppiede e il supporto rappresentano opzioni di montaggio estremamente flessibili per il sistema laser XL-80.

Veicoli elettrici
Il settore automobilistico si sta evolvendo e presenta nuove sfide legate alla rapida diffusione dei veicoli elettrici.

Renishaw changers
Free Renishaw changer racks and probe modules with every new PH10 head purchased, from participating CMM suppliers

Stampa 3D in metallo
La produzione additiva, detta anche stampa 3D, è un processo utilizzato per creare parti tridimensionali da un file digitale.

Renishaw conformal cooling solutions prove a boost to moulding productivity
The use of cores incorporating conformal cooling in the moulds for its plastic casings has allowed Alfred Kärcher GmbH & Co.

Substrate mastered scale on a CMM
The thermal behaviour of an encoder scale is an important consideration when selecting any encoder system.

CS-SOF-SS-14-QM06-05 - Licenza per il software QuantAM di preparazione file - 6 mesi

Renishaw QuantAM è un software dedicato per la preparazione dei file da utilizzare nei sistemi di lavorazione additiva (AM) di Renishaw.

CS-SOF-SS-14-QM36-05 - Licenza per il software QuantAM di preparazione file - 36 mesi

Renishaw QuantAM è un software dedicato per la preparazione dei file da utilizzare nei sistemi di lavorazione additiva (AM) di Renishaw.

CS-SOF-SS-14-QM12-05 - Licenza per il software QuantAM di preparazione file - 12 mesi

Renishaw QuantAM è un software dedicato per la preparazione dei file da utilizzare nei sistemi di lavorazione additiva (AM) di Renishaw.

CS-SOF-SS-14-QM24-05 - Licenza per il software QuantAM di preparazione file - 24 mesi

Renishaw QuantAM è un software dedicato per la preparazione dei file da utilizzare nei sistemi di lavorazione additiva (AM) di Renishaw.

Software e sistemi di ispezione
Software e sistemi di ispezione Scegli la sonda a contatto, il sistema di presetting utensili o il software più adatto al tuo processo produttivo Fai click su un link di seguito per eseguire il...

Produttore di macchine speciali investe nel sistema di allineamento Renishaw per ottenere maggiore accuratezza
Al fine di offrire i migliori risultati nei progetti dei clienti di dimensioni più grandi, il produttore di macchine speciali Metecno Oy ha collaborato con Renishaw all’implementazione di un sistema...

Il sistema di calibrazione Equator™ riduce dell’85% i tempi d’ispezione sui pezzi di prova del NIMS
Proprio a partire da quest’iniziativa Renishaw ha sviluppato un pacchetto di ispezione Equator™ che migliora notevolmente l’ispezione sui pezzi NIMS.