Results found for “Manual setting and NC programming is needless torture for machine operators…”

MH8 - vista posteriore – con descrizioni

MH8 - vista posteriore – con descrizioni

Harnessing Solar Energy

Harnessing Solar Energy

PRAMAC Swiss SA, part of the PRAMAC multinational group, began producing thin film solar panels in July 2009.

Case study nel settore energetico

Case study nel settore energetico

In tutto il mondo l'attenzione è costantemente rivolta all'espansione degli utilizzi delle fonti di energia rinnovabile.

Reagire alle pressanti esigenze di produzione con il raffreddamento conforme

Reagire alle pressanti esigenze di produzione con il raffreddamento conforme

Lo stampaggio a iniezione consente di realizzare prodotti in plastica con dettagli complessi ed intricati, spesso in lotti di piccole dimensioni, con tolleranze ripetibili ed elevata qualità superficiale.

Greener transport

Greener transport

Motor manufacturers regularly announce the release of novel battery powered electric vehicles.

Un approccio professionale per ridurre al minimo qualsiasi rischio

Un approccio professionale per ridurre al minimo qualsiasi rischio

I rischi sono ridotti al minimo, grazie a una rigorosa indagine preliminare, a una installazione "plug and play" e alla calibrazione della macchina con certificazione UKAS.

Renishaw amplia la gamma di macchine di misura multisensore con tecnologia a 5 assi AGILITY®.

Renishaw amplia la gamma di macchine di misura multisensore con tecnologia a 5 assi AGILITY®.

Renishaw, azienda leader mondiale nel campo dei sistemi di misura e di produzione, offre ora un’ampia gamma di macchine di misura a coordinate (CMM) della serie AGILITY®.

Fissaggi di metrologia per sistemi di visione

Fissaggi di metrologia per sistemi di visione

I fissaggi Renishaw per sistemi di visione includono piastre in materiale acrilico, predisposte per la retroilluminazione per vedere chiaramente il pezzo da ispezionare.

Un nuovo standard in fatto di accuratezza per le tavole rotanti

Un nuovo standard in fatto di accuratezza per le tavole rotanti

Le tavole rotanti per CNC giocano un ruolo fondamentale nelle prestazioni dei centri di lavoro multiasse.

Un nuovo standard in fatto di accuratezza per le tavole rotanti

Un nuovo standard in fatto di accuratezza per le tavole rotanti

Le tavole rotanti per CNC giocano un ruolo fondamentale nelle prestazioni dei centri di lavoro multiasse.

Domande frequenti su sonde e software per macchine utensili - hardware

Domande frequenti su sonde e software per macchine utensili - hardware

Domande frequenti su sonde e software per macchine utensili - hardware Domande generiche Se non si trova risposta alla propria domanda, contattare il team dell'Assistenza tecnica Renishaw .

Progettazione per Additive - stampa i tuoi pezzi in maniera efficiente

Progettazione per Additive - stampa i tuoi pezzi in maniera efficiente

La produzione additiva offre la massima libertà nel progettare i componenti in modo diverso, ma la riuscita della costruzione richiede la perfetta conoscenza delle caratteristiche e dei limiti del...

Encoder ottici con Sicurezza Funzionale

Encoder ottici con Sicurezza Funzionale

Alcune funzioni di sicurezza della macchina, come la Velocità ridotta di sicurezza (SLS), richiedono che l'encoder sia sicuro dal punto di vista operativo.

Assistenza end-to-end per il settore delle macchine utensili

Assistenza end-to-end per il settore delle macchine utensili

I costruttori di macchine utensili e gli OEM hanno grande fiducia nel livello di controllo e affidabilità dei sistemi metrologici Renishaw.

RLS magnetic encoders enable Marsi Bionics to build ‘life-changing’ exoskeletons

RLS magnetic encoders enable Marsi Bionics to build ‘life-changing’ exoskeletons

RLS, a Renishaw associate company, has been chosen by Marsi Bionics to supply the latest in magnetic encoder technology for the creation of two new exoskeletons for the treatmennt of physical...

GUI Renishaw

GUI Renishaw

Le interfacce grafiche (GUI) Renishaw forniscono un modo comodo e intuitivo per programmare ed eseguire cicli di calibrazione sonda, presetting utensile e misura di elementi.

I retrofit su macchine di misura riducono i tempi ciclo del 55%

I retrofit su macchine di misura riducono i tempi ciclo del 55%

Dopo aver danneggiato la propria macchina di misura a coordinate (CMM) a 3 assi a causa di un forte alluvione, Precision Machine & Auto Components (PMAC) si è ritrovata a dover trovare una soluzione...

Renishaw stabilisce un nuovo standard alla fiera EMO Hannover 2025 con i sistemi laser NC4+ Blue di terza generazione pe

Renishaw stabilisce un nuovo standard alla fiera EMO Hannover 2025 con i sistemi laser NC4+ Blue di terza generazione pe

Responsabilità aziendale

Responsabilità aziendale

Renishaw si è posta l'obiettivo di essere un datore di lavoro attento e un imprenditore responsabile e consapevole dell'impatto che ha sulle comunità dei Paesi in cui opera.

Compensatore di conteggio della quadratura in tempo reale RCU10

Compensatore di conteggio della quadratura in tempo reale RCU10

L'unità RCU10 di compensazione di conteggio in tempo reale permette di compensare le fluttuazioni ambientali relative a temperatura, pressione e umidità dell'aria

Case study nel campo dell'elettronica

Case study nel campo dell'elettronica

Ogni giorno vengono immessi sul mercato prodotti di consumo e dispositivi elettronici nuovi e più moderni.

Magnetic rotary encoders contribute to rail track safety program

Magnetic rotary encoders contribute to rail track safety program

Sperry Rail’s ‘Walking Stick’ uses Renishaw’s non-contact magnetic encoders, developed by its associate company RLS d.

Additively manufacturing titanium watch straps

Additively manufacturing titanium watch straps

Uniform Wares partner with Betatype to explore the advantages of additive manufacturing (3D printing) technology, pushing the boundaries of an industry centred around heritage.

Modelli CAD e schemi tecnici degli encoder ottici

Modelli CAD e schemi tecnici degli encoder ottici

Modelli CAD e schemi tecnici degli encoder ottici Encoder ottici incapsulati Encoder ottici aperti Encoder incrementali ATOM™ Encoder incrementali TONiC™ Encoder assoluti RESOLUTE™ Encoder...

Laser per la misura di sei gradi di libertà

Laser per la misura di sei gradi di libertà

I calibratori Renishaw XM-60 e XM-600 misurano, analizzano e compensano velocemente sistemi di movimento, macchine utensili, CMM e posizionatori XY.

Trasformiamo il futuro insieme

Trasformiamo il futuro insieme

Trasformiamo il futuro insieme Restare focalizzati sull'obiettivo è il segreto per mantenere una posizione di leadership mondiale nel campo delle tecnologie di precisione e realizzare il nostro...

Renishaw helps with Perovskite solar panel research

Renishaw helps with Perovskite solar panel research

Dr Tim Batten and Dr Ian Hayward represented Renishaw at the recent PSCO-2017 conference on perovskite solar cells and optoelectronics hosted by The Mathematical Institute, Oxford, UK.

Maggiore flessibilità di misura con i fissaggi modulari Renishaw

Maggiore flessibilità di misura con i fissaggi modulari Renishaw

Renishaw propone una serie di fissaggi modulari che permettono di bloccare con estrema efficacia i pezzi da ispezionare sulle macchine di misura a coordinate (CMM), sui sistemi di calibrazione...

Che cosa significa calibrazione

Che cosa significa calibrazione

Segui la sezione dedicata alla calibrazione per apprendere i segreti per ottimizzare le prestazioni di misura e ottenere facilmente la massima accuratezza.

Misura delle palette

Misura delle palette

La tecnologia REVO di scansione a spazzolamento consente di misurare e valutare l'intera paletta di turbina in modo rapido e accurato.

Set and Inspect con ciclo di impostazione utensile

Set and Inspect con ciclo di impostazione utensile

Controllo e aggiornamento utensile

New approach to manufacturing attracts royal interest

New approach to manufacturing attracts royal interest

Martin Aerospace, a Rolls-Royce subcontractor, has employed high-accuracy Renishaw probes and a GSPS CNC Reporter™ process monitoring package to reduce machining lead times and improve consistency.

Gli encoder ottici TONiC™ sono compatibili con le CMM di ultima generazione di COORD-3

Gli encoder ottici TONiC™ sono compatibili con le CMM di ultima generazione di COORD-3

Lo sviluppo continuo dei prodotti, la struttura organizzativa e l’ampia gamma di modelli fanno di COORD-3 un marchio globalmente riconosciuto nel settore delle machine di misura.

Il polo di eccellenza di chirurgia dell'epilessia e del Parkinson di Milano si avvale del robot stereotassico di Renishaw

Il polo di eccellenza di chirurgia dell'epilessia e del Parkinson di Milano si avvale del robot stereotassico di Renishaw

I neurochirurgi del Centro Munari di Chirurgia dell'Epilessia e del Parkinson dell'Ospedale Niguarda di Milano si avvalgono del sistema stereotassico Renishaw neuromate® nelle procedure di...

Application note: Miniaturising innovation in the encoder business with the ATOM™ encoder

Application note: Miniaturising innovation in the encoder business with the ATOM™ encoder

An introduction to the ATOM encoder series and its applications.

INEOS Britannia - sailing towards a sustainable future with AM

INEOS Britannia - sailing towards a sustainable future with AM

Renishaw is an official technical partner of the British sailing team, INEOS Britannia.

Fiera virtuale Renishaw

Fiera virtuale Renishaw

Non hai la possibilità di recarti a una fiera di persona? La fiera virtuale ti permette di assistere a tutte le dimostrazioni che Renishaw presenta abitualmente durante le esposizioni e di ottenere...

inVia: volume images

inVia: volume images

Consente di determinare informazioni dettagliate sulla chimica e le proprietà a partire da volumi all'interno di campioni trasparenti.

TAKAM si avvale del sistema XK10 per avere la certezza che le sue macchine utensili siano assemblate con precisione

TAKAM si avvale del sistema XK10 per avere la certezza che le sue macchine utensili siano assemblate con precisione

Per i produttori di macchine utensili, l’efficienza produttiva dipende dalla rapidità e dalla precisione dei processi di controllo qualità.

Icona di un'unità NC con una freccia al centro per rappresentare l'ampia varietà di sistemi CN

Icona di un'unità NC con una freccia al centro per rappresentare l'ampia varietà di sistemi CN

"Butta via il manuale delle lavorazioni e sii creativo"

"Butta via il manuale delle lavorazioni e sii creativo"

Boxtrees Precision Engineering usa sulla sua Mazak Integrex un sistema d'ispezione Renishaw all'interno di un sistema intelligente perfettamente integrato, col quale ha potuto ridurre i costi...

OMI-2H

OMI-2H

OMI-2H è un'unità combinata formata da ricevitore ottico e interfaccia macchina ed è stata progettata per essere installata all'interno del campo operativo della macchina.

Sonda RFP1 per sistemi REVO®

Sonda RFP1 per sistemi REVO®

RFP è la nuova sonda per misure con luce strutturata, utilizzabile con il sistema REVO a 5 assi e fornisce molti vantaggi, soprattutto in presenza di superfici a forma libera e geometrie complesse,...

Qualità e conformità degli encoder laser

Qualità e conformità degli encoder laser

Chi acquista un sistema laser di Renishaw ha la certezza di ottenere un prodotto di qualità comprovata.

A Renishaw incise milling machine

A Renishaw incise milling machine

Software di automazione EZ-IO

Software di automazione EZ-IO

Software di automazione EZ-IO Le funzioni intelligenti come la rimasterizzazione automatica possono essere usate, ad esempio, quando si utilizzano robot o sistemi navetta per caricare il pezzo...

Overcoming the limitations of Raman spectroscopy

Overcoming the limitations of Raman spectroscopy

Overcome the challenges of Raman spectroscopy with Renishaw’s Raman spectrometers.

QuantAM: software di preparazione alla stampa 3D

QuantAM: software di preparazione alla stampa 3D

Il software di preparazione alla stampa 3D QuantAM è un potente strumento che trasforma i modelli CAD in file pronti da stampare su una macchina Renishaw.

Spectrum Search

Spectrum Search

Spectrum Search uses custom search algorithms to identify pure components and mixtures.

Sistema senza contatto TRS2 per la verifica dell'integrità utensile

Sistema senza contatto TRS2 per la verifica dell'integrità utensile

TRS2 è un sistema senza contatto per la verifica dell'integrità degli utensili nei centri di lavoro.

Showing 501 - 550 of 835