Filter by
Results found for Renishaw
Accuracy is everything
Precision engineering for aerospace and automotive sectors demands a proactive approach to complex part verification.
Additive manufacturing technology enables servo valve innovation
With the help of metal additive manufacturing (AM) technology from global engineering company, Renishaw, UK-based Domin Fluid Power Ltd.
Gear manufacturer achieves consistent quality with automated robot cell
Gear and gearbox manufacturer Katsa Oy commissioned Flexmill Oy to design and build a robotised cell to finishmachine and deburr gears ranging in size from 50 mm to 1.
Raman spectroscopy shows agricultural mulch films are a source of microplastics in rivers
Researchers at Guangxi University and the Chinese Academy of Tropical Agricultural Sciences have used Raman spectroscopy to determine the portion of microplastics which derive from agricultural mulch films.
Machine tool probing increases FMS productivity by 60%
One of Trevisan’s longest-standing clients, a multinational provider of valves for the oil and gas sector, invited Trevisan to provide a flexible manufacturing system (FMS) that could produce valves...
Revealing the secrets of glass
Researchers at Guangxi University and the Chinese Academy of Tropical Agricultural Sciences have used Raman spectroscopy to determine the portion of microplastics which derive from agricultural mulch films.
ACS-1 professzionális kalibrálógömb szerszámgépekbe szerelhető mérőfejekhez
ACS-1 professzionális kalibrálógömb szerszámgépekbe szerelhető mérőfejekhez Szerszámgépbe szerelhető mérőfej kalibrálása ACS-1 segítségével A CNC szerszámgépek orsóba szerelhető mérőfejei...
Nagy pontosságú, lézeres szerszámbemérő rendszerek
A Renishaw NC4 érintésmentes szerszámbemérők nagy pontosságú és gyors szerszámbemérést és szerszámtörés-érzékelést biztosítanak, aminek köszönhetően a folyamatszabályozás minden méretű és típusú...
Az univerzális idomszer
Az új Renishaw Equator™ egy olyan univerzális méroeszköz, amely kiváltja az eddig ismert egyedi mérési megoldásokat és sokféle darab méretellenorzését teszi lehetové idomszer módjára.
Ismerje meg az OPTiMUM™ gyémántvégű tapintószár-sorozatot az EMO Hannover 2019 kiállításon
A precíziós műszaki megoldások és gyártástechnológiák egyik globális piacvezetőjeként ismert Renishaw az EMO Hannover 2019 (szeptember 16 - 21.
A Renishaw bemutatja az új XM-60 többtengelyes kalibrátort
A lineáris tengelyekhez használható XM-60 mind a hat szabadságfok mérésére képes bármilyen irányban, egy beállításból.
Lézerkódoló telepítése és használati útmutatók
Keresse meg és töltse le az RLE lézeres útmérő és a HS20 nagy hatótávolságú lézeres termékek legújabb telepítési kézikönyveit és használati útmutatóit.
EVOLUTE™ abszolút útmérőkkel kapcsolatos letöltések
EVOLUTE™ abszolút útmérőkkel kapcsolatos letöltések Fedezze fel, hogy az induktív, nyitott és tokozott optikai, mágneses és lézeres útmérőink hogyan felelnek meg az Ön ipari automatizálási igényeinek.
inLux™ SEM Raman interface
Az inLux interfész hozzáadása az SEM-hez lehetővé teszi a helyszínen végzett Raman-spektroszkópiát, amely az SEM-információkat kiegészítve rendkívül specifikus kémiai és szerkezeti jellemzést biztosít.
Mi az az útmérő?
Jelen cikk célja, hogy egyszerű szavakkal elmagyarázza az útmérők működését: bemutatja, mi az az útmérő, milyen típusú útmérők léteznek, hogyan működnek és hol használják őket.
AgustaWestland’s Wildcat Supplier
Tods Composite Solutions specialises in the Design & Build of lightweight structures in composite materials, providing solutions for demanding Aerospace and Defence applications and is a Gold...
“With fit-for-purpose CMM fixturing we save 50% of the inspection time”
Yeovil Precision Castings (YPC) Limited has invested in a comprehensive Renishaw modular metrology fixturing system, to increase repeatability of part inspection and to reduce the time taken in its...
Greater process stability in large-scale manufacture
Automotive component manufacturers have to guarantee consistently high machining accuracy in large batches.
Equator-X™ kettős felhasználású mérőberendezés a gyártóüzemben történő ellenőrzéshez
Az Equator–X 500 kettős felhasználású mérőrendszer egyedülálló kettős mérési funkciójával nagy sebességű mérést biztosít a gyártóüzemben, egyetlen eszközön végrehajtva mind az abszolút mérőgépes,...
PH20 - Az új 5-tengelyes tapintó rendszer
A PH20 a Renishaw egy újabb innovatív, méréstechnikai terméke, amely megváltoztatja a koordináta mérogép mérési kapacitását.
Automatikusan cserélhető hosszabbítók
A mérőfej és a mérőfejtartó közé számos mérőfej-hosszabbító elem helyezhető, amely megnöveli a mérőeszköz kinyúlását, és csak minimális mértékben csökkenti a pontosságot.
The Primo™ system reduces part set-up time for Victory Precisions from hours to seconds
Victory Precisions Pvt.
QC20-W ballbar gives Sandvik Medical Solutions confidence at every level
Sandvik Medical Solution have been enthusiastic users of the Renishaw ballbar system to verify the performance of their machine tools.
KMTC promotes the quality standards of Chinese 5-axis CNC machine tools
Kunming Machine Tool Company Ltd, China, (KMTC) has developed a variety of ‘China’s first’ high performance machine tools, leading the development of machinery and the machine tool industry in China.
Additive Manufacturing of Intricate Structures in Commercially Pure Copper
Pure copper is a highly desirable material for heat exchangers and electrical components due to its excellent thermal and electrical properties.
RLE20 interferometer enhances performance of Vistec Lithography’s latest e-beam tool
Vistec Lithography’s (previously Leica Microsystems) VB300 e-beam lithography tool is a development of the highly successful VB6 series introduced in 1993.
Lapátozások mérése
A REVO pásztázó szkennelési technológiájával pontosan és gyorsan lemérheti és kiértékelheti a teljes lapátozást.
REVO RSP2 szkennelő mérőfej
REVO RSP2 szkennelő mérőfej RSP2 mérőfej 2D-s szkenneléshez és 3D-s kapcsoló típusú tapintó méréshez.
PH1
PH1 PH1 è una testa orientabile generica.
Equator™ ellenőrző szoftver
Equator™ ellenőrző szoftver a gyártóüzemi gépkezelők, programozó mérnökök és az automatizált rendszerek integrálásával foglalkozó szakemberek számára.
RA802 Pharmaceutical analyser
Az RA802 gyógyszerészeti analizátor egy kompakt méretű, asztali Raman képalkotó rendszer, amelyet kifejezetten a gyógyszeripar számára terveztünk.
Set and Inspect
Set and Inspect Egyszerű, intuitív és mégis hatékony A Set and Inspect egy egyszerű, intuitív, gépen használható mérési alkalmazás olyan ügyfelek részére, akiknek könnyen használható mérési...
A körtesztelés bemutatása
A körteszt egyszerűsége, gyorsasága és nagy mennyiségű kvantitatív adat generálására való képessége miatt vált népszerűvé a szerszámgépek pontosságának mérése terén.
Rekordgyorsaságú gyártásfejlesztés a vákuum öntészet révén az automata gyümölcspréseket gyártó Zumex cégnél
Az élelmiszer- és italgyártás olyan ágazat, amelyben a verseny kiélezett, és a vállalatok folyamatosan keresik a költségcsökkentő megoldásokat.
Könnyebben elérhető REVO® 5 tengelyes mérőrendszer és a MODUS™ koordináta-mérőgépes méréstechnikai szoftver új funkciói
Az EMO Hannover 2019 kiállításon a Renishaw mint a méréstechnikai rendszerek világszerte vezető gyártója be fog mutatni olyan új felületminőség-mérési mérőfejmodulokat, melyek a koordináta-mérőgépek...
A koordináta-mérőgépekre utólag felszerelhető megoldásunk akár 55%-kal csökkentheti a ciklusidőt
Miután egy pusztító erejű árvíz súlyosan károsította 3-tengelyes koordináta-mérőgépüket (CMM), a Precision Machine & Auto Components (PMAC) vállalatnak sürgősen alternatív megoldást kellett találnia.
A koordináta-mérőgépekre utólag felszerelhető megoldásunk akár 55%-kal csökkentheti a ciklusidőt
Miután egy pusztító erejű árvíz súlyosan károsította 3-tengelyes koordináta-mérőgépüket (CMM), a Precision Machine & Auto Components (PMAC) vállalatnak sürgősen alternatív megoldást kellett találnia.
RENGAGE™ és SupaTouch mérőtechnológiák szerszámgépeken: minimális ciklusidő, maximális termelékenység
A globálisan tevékenykedő, mérnöki technológiai megoldásokat kínáló Renishaw bemutatja a SupaTouch technológiával kombinált RMP400 szerszámgépekhez használható mérőfejet a 2019-es EMO Hannover...
Primo™ system helps SuMax Enterprises to reduce part set-up time by 90%
Maintaining the wall thickness of pump bodies and reducing the part setting time for manufacturing steering worm shafts is an important task for SuMax Enterprises Pvt Ltd, situated in Pune, India.
QC20-W ballbar system boosts confidence in pre-owned machine tool sales
Any company buying a used machine tool needs to be certain of its ability to deliver the accuracy demanded by its manufacturing process.
Calibration service provider works faster & smarter to create more revenue
He’s not an athlete, but Jürgen Emslander has, in one move, considerably improved his performance, to be way ahead of the rest of his field.
Technológiánk
Technológiánk Az additív gyártási eljárás Hogyan működik az additív gyártási eljárás? Ismerje meg az alábbiakból.
RMP24-micro: a világ legkisebb, vezeték nélküli, szerszámgépekhez tervezett mérőfeje
Növelje megmunkálási folyamatának pontosságát és hatékonyságát a világ legkisebb, szerszámgépekhez tervezett, vezeték nélküli mérőfejével.
SupaTouch technológia
SupaTouch technológia Tökéletesebb méréstechnika Az Inspection Plus és SupaTouch jelentősen javítja a méréstechnikai mutatókat.
50%-kal gyorsabb turbinalapát-ellenőrzés
Az összetett, nagy mennyiségben gyártott alkatrészek kritikus méreteinek ellenőrzése nehéz és időigényes lehet, különösen akkor, ha a gyártott alkatrészek 100%-ának ellenőrzésére van szükség.
50%-kal gyorsabb turbinalapát-ellenőrzés
Az összetett, nagy mennyiségben gyártott alkatrészek kritikus méreteinek ellenőrzése nehéz és időigényes lehet, különösen akkor, ha a gyártott alkatrészek 100%-ának ellenőrzésére van szükség.