Filter by
Results found for “Manual setting and NC programming is needless torture for machine operators…”

Far from extinct - Raman imaging of ammonite fossils
Renishaw's inVia Raman microscope is equipped with technology to make analysing geological samples faster and easier than ever before.

R-QLC-MTIQVAP-S404 - QuickLoad™ corner (QLC) pour machines de vision Mitutoyo

Cette équerre QuickLoad™ (QLC) Renishaw a été conçue spécialement pour s’installer sur le coin inférieur gauche des étages de machine à vision et multicapteur en utilisant l’emplacement de ses trous...

International Manufacturing Technology Show
Precision engineering and manufacturing technologies company Renishaw is showcasing its diverse technology portfolio and extensive experience in automated process control at IMTS 2018, 10-15...

A-9936-0171 - Monture simple pour trépied XK

La monture pour trépied XK peut être utilisée avec un trépied quand il n’y a pas suffisamment d’espace pour monter directement l’unité de lancement sur la structure machine.

Art and heritage
Grâce à la spectroscopie Raman, analysez une grande variété d’artéfacts précieux, sans les détériorer

A-2063-7600 - Ensemble adaptateur Renishaw MA4 90°

Ensemble adaptateur MA4 90° Cet ensemble adaptateur permet de monter le palpeur LP2 à 90° par rapport à la tourelle de la machine et de le régler sur 360°.

Systèmes MMT 5 axes
Systèmes MMT 5 axes Contrairement aux méthodes de mesure courantes sur MMT, la technologie 5 axes Renishaw emploie un mouvement synchronisé des axes de la MMT et de la tête pour minimiser les...

Le codeur hermétique FORTiS™ améliore la précision et les performances des rectifieuses
Après différents tests et évaluations, TGT a sélectionné les codeurs hermétiques FORTiS™ de Renishaw pour sa toute dernière série de rectifieuses.

A-1007-0151 - MCG, kit bras seul 151 mm

La MCG (Machine Checking Gauge) Renishaw propose une méthode simple de contrôle périodique de précision volumétrique sur MMT (aux normes ISO 10360-2), entre une révision annuelle et ré-étalonnage ou...

M-4071-0067 - Sandvik Capto : spécification du cône C6, longueur 45 mm

Ce cône est conçu pour fixer le palpeur sur une broche de machine-outil Capto C6. Longueur de cône 45,00 mm. Convient aux palpeurs OMP40, OMP400, RMP40 et RMP400.

M-4071-0141 - Sandvik Capto : spécification du cône C4, longueur 40 mm

Ce cône est conçu pour fixer le palpeur sur une broche de machine-outil Capto C4. Longueur de cône 40,00 mm. Convient aux palpeurs OMP40, OMP400, RMP40 et RMP400.

A-9523-4015 - «Kit End Clamps » pour l’installation des règles RKL

Les « End Clamps » permettent aux règles RKL d’être solidement fixées à l’aide de l’adhésif époxy RGG-2 à ses deux extrémités et étalonnées sur les substrats de la machine.

Le palpage sur machines-outils augmente la productivité d’un atelier d’usinage
C’est lorsque l’atelier d’usinage Hammond Engineering, basé en Australie, a constaté que le réglage manuel de la position des pièces prenait du temps et était difficile à répéter qu’il a décidé de se...

A-9936-0612 - Disque de positionnement de bridage XK10

Ces disques sont utilisés comme élément du kit de bridage XK10 pour positionner l’extrusion sur le banc de machine et prévenir tout mouvement latéral. 3 disques de positionnement sont fournis

A-9936-0170 - Kit de monture pour trépied XK

Le kit de monture pour trépied XK peut être utilisé avec un trépied quand il n’y a pas suffisamment d’espace pour monter directement l’unité de lancement sur la structure machine.

TS27R - Palpeur de réglage d’outils à contact
TS27R - Palpeur de réglage d’outils à contact Guide vidéo sur l’installation de votre système de réglage d’outils TS27R Renishaw.

Metal additive manufactured parts for aircraft assembly
Frazer Nash demonstrate a revolutionary way of speeding up the assembly of aircraft using metal additive manufacturing.

Technologie 5 axes
Technologie 5 axes En reprenant une technologie évoluée de tête, de capteur et de commande, les mesures 5 axes Renishaw offrent des niveaux incomparables de vitesse de mesure et une souplesse,...

Stéréoélectroencephalographie (SEEG)
Stéréoélectroencephalographie (SEEG) Comment pouvons-nous vous aider ? Nous proposons des produits qui permettent non seulement de limiter le temps nécessaire à l'implantation d'électrodes...

M-4071-0055 - Cône HSK : spécifications de cône DIN 69893 HSK forme E32

Ce cône est conçu pour fixer le palpeur sur une broche de machine-outil HSK E32. Longueur de cône 35,00 mm. Convient aux palpeurs OMP40, OMP400, RMP40 et RMP400.

M-4071-0079 - Cône HSK : spécifications de cône DIN 69893 forme HSK, HSK F63

Ce cône est conçu pour fixer le palpeur sur une broche de machine-outil HSK F63. Longueur de cône 42,25 mm. Convient aux palpeurs OMP40, OMP400, RMP40 et RMP400.

M-4071-0054 - Cône HSK : spécifications de cône DIN 69893 HSK forme E40

Ce cône est conçu pour fixer le palpeur sur une broche de machine-outil HSK E40. Longueur de cône 35,25 mm. Convient aux palpeurs OMP40, OMP400, RMP40 et RMP400.

M-4071-0077 - Cône HSK : spécifications de cône DIN 69893 HSK forme E50

Ce cône est conçu pour fixer le palpeur sur une broche de machine-outil HSK E50. Longueur de cône 42,00 mm. Convient aux palpeurs OMP40, OMP400, RMP40 et RMP400.

inVia™ Raman microscope aids discovery of rare mineral in alpine plants
A team of scientists at the Sainsbury Laboratory Cambridge University (SLCU) have discovered a rare mineral in alpine plants.

Codeurs hermétiques de Renishaw utilisés dans une nouvelle machine-outil hybride de fabrication additive et soustractive
Effective CNC a sélectionné une gamme de produits Renishaw, notamment la série de codeurs linéaires hermétiques FORTiS™, le palpeur RMP60 et un système de réglage d’outils sur mesure pour construire...

RMI – Interface Radio Machine
Guide d’installation: RMI – Interface Radio Machine

SP80 et SP80H
SP80 et SP80H En alliant l'utilisation de configurations de stylet de très grande longueur à un niveau de précision très élevé, le SP80 est le choix qui s'impose parmi les palpeurs de scanning pour...

A-8003-0979 - Adaptateur M8

L’adaptateur M8 peut être utilisé pour fixer l’optique de mesure à une colonne de montage (fournie avec le kit de montage) ou tout accessoire fileté M8 à la machine en cours de test.

Introduction to encoder systems
What is an encoder? This article aims to explain optical encoders in simple terms: it covers an introduction to what an encoder is, the different types of encoder, how they work and where they are used.

Atherton Bikes accelerates with additive manufacturing
Global engineering company Renishaw is working with new mountain bike brand Atherton Bikes to produce additively manufactured titanium lugs for the company's bike frames.

A-8003-0447 - Kit de fixation d’optique

Le kit de fixation d’optiques s’utilise avec toutes les optiques de mesure Renishaw. Ce kit sert à monter les optiques de mesure sur la machine à l’essai dans toute une variété de configurations.

A-1007-0154 - MCG, kit bras seul 380 mm

La MCG (Machine Checking Gauge) Renishaw propose une méthode simple de contrôle périodique de précision volumétrique sur MMT (aux normes ISO 10360-2), entre une révision annuelle et ré-étalonnage ou...

A-1007-0155 - MCG, kit bras seul 523 mm

La MCG (Machine Checking Gauge) Renishaw propose une méthode simple de contrôle périodique de précision volumétrique sur MMT (aux normes ISO 10360-2), entre une révision annuelle et ré-étalonnage ou...

Fabrication
Le nouvel établissement de Stonehouse a permis à la Manufacturing Services Division (MSD) de Renishaw de planifier l’agencement des opérations de fabrication de pièces du groupe dans l’espace de...

Calibration d'axe rotatif avec CARTO
Logiciel CARTO. La solution complète de calibration pour machine-outil.

OMI-2T Interface optique machine
L’OMI-2T combine un émetteur-récepteur optique et une interface machine conçus pour être montés dans l’enveloppe de fonctionnement de la machine.

M-4071-0049 - Queue conique : spécifications de queue BT-1982, cône ISO 30

Ce cône est conçu pour fixer le palpeur sur une broche de machine-outil à cône BT ISO 30. Longueur de cône 27,00 mm. Convient aux palpeurs OMP40, OMP400, RMP40 et RMP400.

M-4071-0057 - Queue conique : spécifications de queue BT-1982, cône ISO 40

Ce cône est conçu pour fixer le palpeur sur une broche de machine-outil à cône BT ISO 40. Longueur de cône 32,00 mm. Convient aux palpeurs OMP40, OMP400, RMP40 et RMP400.

M-4071-0070 - Queue conique : spécifications de queue DIN 69871A, cône ISO 50

Ce cône est conçu pour fixer le palpeur sur une broche de machine-outil à cône DIN69871A ISO 50. Longueur de cône 50,00 mm. Convient aux palpeurs OMP40, OMP400, RMP40 et RMP400.

M-4071-0071 - Queue conique : spécifications de queue BT-1982, cône ISO 50

Ce cône est conçu pour fixer le palpeur sur une broche de machine-outil à cône BT ISO 50. Longueur de cône 51,00 mm. Convient aux palpeurs OMP40, OMP400, RMP40 et RMP400.

M-4071-0069 - Queue conique : spécifications de queue DIN 69871A, cône ISO 40

Ce cône est conçu pour fixer le palpeur sur une broche de machine-outil à cône DIN69871A ISO 40. Longueur de cône 41,60 mm. Convient aux palpeurs OMP40, OMP400, RMP40 et RMP400.

M-2033-7092 - Cône HSK : spécifications de cône DIN 69893 HSK, forme A+C 100

Ce cône est conçu pour fixer le palpeur sur une broche de machine-outil HSK A+C. Longueur de cône 60,00 mm. Convient aux palpeurs OSP60, OMP60, OMP600, RMP60 et RMP600.

M-4071-0129 - Cône HSK : spécifications de cône DIN 69893 HSK, forme A+C 63

Ce cône est conçu pour fixer le palpeur sur une broche de machine-outil HSK A+C 63. Longueur de cône 42,00 mm. Convient aux palpeurs OMP40, OMP400, RMP40 et RMP400.

M-4071-0045 - Cône HSK : spécifications de cône DIN 69893 HSK, forme A+C 32

Ce cône est conçu pour fixer le palpeur sur une broche de machine-outil HSK A+C 32. Longueur de cône 35,00 mm. Convient aux palpeurs OMP40, OMP400, RMP40 et RMP400.

M-4071-0046 - Cône HSK : spécifications de cône DIN 69893 HSK, forme A+C 40

Ce cône est conçu pour fixer le palpeur sur une broche de machine-outil HSK A+C 40. Longueur de cône 35,25 mm. Convient aux palpeurs OMP40, OMP400, RMP40 et RMP400.

M-4071-0047 - Cône HSK : spécifications de cône DIN 69893 HSK, forme A+C 50

Ce cône est conçu pour fixer le palpeur sur une broche de machine-outil HSK A+C 50. Longueur de cône 42,25 mm. Convient aux palpeurs OMP40, OMP400, RMP40 et RMP400.

M-4071-0076 - Cône HSK : spécifications de cône DIN 69893 HSK, forme A+C 100

Ce cône est conçu pour fixer le palpeur sur une broche de machine-outil HSK A+C 100. Longueur de cône 45,00 mm. Convient aux palpeurs OMP40, OMP400, RMP40 et RMP400.

A-8003-0560 - Miroir rotatif vertical

Le miroir rotatif vertical peut servir d’alternative à l’optique d’alignement de faisceau laser et au miroir rotatif fixe, avec le grand rétroréflecteur, lors des mesures de rectitude et...

Mapping of oral biofilms using confocal Raman microscopy
Microorganisms form biofilms on surfaces to aid their survival.

"Huge reductions in inspection time and the ability to measure form – REVO® has opened a new frontier";
GE Oil and Gas Florence has transformed the performance of a DEA Global CMM with a retrofit system direct from Renishaw, allowing far higher data collection rates and thus form analysis, never befo...