Filter by
Results found for Renishaw
Raman software: expansion
Raman software: expansion Le logiciel WiRE™ de base inclut toutes les fonctionnalités nécessaires aux utilisateurs.
Mesure d’aubes
Les techniques de scan par balayage de REVO permettent d’effectuer des mesures précises et rapides et d’évaluer une aube entière.
Fabrication additive pour instruments et accessoires chirurgicaux
La fabrication additive (AM) convient à la production d’instruments chirurgicaux à usage unique ou réutilisables, ainsi que de guides de coupe chirurgicaux spécifiques du patient et d’autres...
MH8
MH8 La MH8 est une tête de palpage indexable manuelle à raccord de palpeur fileté M8 conçue pour petites MMT manuelles.
Données de position précises pour une fabrication intelligente
Comme le monde se trouve à l'aube d'une nouvelle ère de fabrication intelligente, la demande en systèmes de gestion précise de mouvements de l'industrie atteint des niveaux sans précédents.
Fabrication additive pour prothèses et dispositifs dentaires
Fabrication additive pour prothèses et dispositifs dentaires La fabrication additive (AM), également dénommée impression 3D, peut produire des caractéristiques extrêmement détaillées et complexes.
Interface Raman-MEB inLux™
L’ajout de l’interface inLux à votre MEB rend compatible la spectroscopie Raman sur site, ce qui permet une caractérisation chimique et structurelle très spécifique en complément des informations...
Le palpage sur machine-outil augmente la productivité des FMS (systèmes flexibles robotisés) de 60 %
L'un des clients les plus fidèles de Trevisan, un fournisseur international de vannes dans le secteur du pétrole et du gaz, a invité Trevisan à fournir une cellule flexible (FMS) capable de produire...
Le palpage sur machine-outil augmente la productivité des FMS (systèmes flexibles robotisés) de 60 %
L'un des clients les plus fidèles de Trevisan, un fournisseur international de vannes dans le secteur du pétrole et du gaz, a invité Trevisan à fournir une cellule flexible (FMS) capable de produire...
Comparateur double méthode Equator-X™ pour le contrôle en atelier
Le système de comparaison à double méthode Equator–X 500 apporte une capacité de mesure à grande vitesse dans l’atelier grâce à sa fonctionnalité unique de changement de mode de mesure, déployant à...
Machines, tools & technology for smart production and engineering
Du 22 au 24 mars 2017, la troisième édition de MTMS-Machineening sera lieu dans Bruxelles Expo.
REVO-2 et le codeur ATOM™
Le système multicapteur REVO® est l’un des produits phares de Renishaw.
Le constructeur de machines-outils investit dans un laser d’alignement et améliore son rendement de 50 %
La réussite commerciale de la construction de machines-outils sur mesure exige une attention particulière et une grande efficacité.
Le constructeur de machines-outils investit dans un laser d’alignement et améliore son rendement de 50 %
La réussite commerciale de la construction de machines-outils sur mesure exige une attention particulière et une grande efficacité.
Where information really counts, fibre-optic broadband cables are fed underground with the help of Renishaw’s rugged encoders
With many countries moving to high-speed, fibre-optic broadband, there is a significant challenge to replace the mass of existing underground cables quickly and easily.
Flora Digital prints with Renishaw's optical encoders
Flora Digital, a brand name of Shenzhen Runtianzhi Digital Equipment Co Ltd (SRDEC), specialises in wide-format inkjet technology for the commercial print industry.
New state of the art air bearing gantry system features Renishaw's high-performance incremental encoder
New state of the art air bearing gantry system features Renishaw’s high-performance incremental encoder
Les fonctionnalités du XL-80 sont étendues aux tests en diagonale
À EMO 2015 Renishaw lancera un kit de mesure linéaire en diagonale.
Construisez vos machines conformément aux normes internationales grâce au système laser d’alignement XK20
Renishaw, spécialiste mondial de la métrologie, a développé le système laser d’alignement XK20.
Interface de réglage d'outil sans contact NCi-4
L’interface NCi-4 est utilisée avec les systèmes de réglage d’outil sans contact NC1, NC3 ou NC4 de Renishaw.
Analyseur pharmaceutique RA802
L’analyseur pharmaceutique RA802 est un système d’imagerie Raman compact pour paillasse conçu spécialement pour l’industrie pharmaceutique.
Téléchargements Codeurs optiques incrémentaux VIONiC™
Téléchargez la documentation technique, les supports multimédias et les études de cas sur la série de codeurs incrémentaux VIONiC (fiches techniques, manuels d’installation, schémas 3D, études de cas).
Renishaw présente un innovant système de comparaison double méthode, l’Equator-X™ 500
Le nouveau système vient élargir la gamme Equator™ de comparateurs polyvalents pour le contrôle des procédés en atelier, les mesures à grande vitesse et l’assurance qualité.
Un nouveau logiciel complète les fonctionnalités du Ballbar QC20-W avec une saisie de données basées sur le temps
À EMO 2015 Renishaw présentera Ballbar TRACE, un nouveau logiciel de saisie de données basé dans le temps pour son Ballbar QC20-W qui sert à identifier les performances de positionnement des...
Codeurs absolu pour arbre linéaire LinACE™ InAxis™
LinACE est un codeur linéaire absolu pour usage intensif qui a été conçu pour être intégré aux vérins hydrauliques, pneumatiques et électromagnétiques afin de fournir des données de position et de vitesse.
(IN113) Future AM - le rétrofit des moyens de contrôle a réduit les temps d’inspection et lui a permis de
Après avoir remporté un important contrat de fabrication de pales en titane pour un nouveau système de propulsion aux États-Unis, Future Advance Manufacture (Future AM) a investi dans une tête de...
MIH
MIH Tête indexable manuelle, 720 positions de verrouillage et affichage à cristaux liquide intégré.
Le nouveau système sur rail QuickLoad™ améliore la vitesse, la cadence et la précision lors du contrôle de pièces
Renishaw a le plaisir d'annoncer le lancement du système sur rail QuickLoad™ dans sa gamme de bridages pour la métrologie.
Apex améliore ses capacités et sa réactivité en investissant dans la technologie MMT 5 axes et la comparaison flexible
Une évolution majeure des facteurs macro-économiques a conduit les spécialistes MMT, Apex Metrology Ltd (Apex), à procéder à un examen stratégique de leur offre de services.
Inspection d’aubes de turbine 50 % plus rapide
Le contrôle des cotes critiques de pièces complexes en grandes séries peut se révéler difficile et prendre beaucoup de temps, en particulier quand il est nécessaire de réaliser des contrôles sur la...
Inspection d’aubes de turbine 50 % plus rapide
Le contrôle des cotes critiques de pièces complexes en grandes séries peut se révéler difficile et prendre beaucoup de temps, en particulier quand il est nécessaire de réaliser des contrôles sur la...
Linex Manufacturing relève les défis de l’inspection en introduisant un stylet spécial en métal imprimé en 3D
Le passage à un système de comparaison automatisé Equator™ 300 de Renishaw a donné à Linex Manufacturing toute la vitesse et la précision d’inspection dont elle avait besoin.
Linex Manufacturing relève les défis de l’inspection en introduisant un stylet spécial en métal imprimé en 3D
Le passage à un système de comparaison automatisé Equator™ 300 de Renishaw a donné à Linex Manufacturing toute la vitesse et la précision d’inspection dont elle avait besoin.
Systèmes MCG (Jauge de contrôle volumétrique)
Systèmes MCG (Jauge de contrôle volumétrique) Feuille de calcul d'analyse MCG tools La feuille de calcul MCG tools contient tous les outils nécessaires à la création d'un programme-pièce exécutable...
Assistance CARTO
Notre page d’assistance CARTO comprend des tutoriels vidéo, des manuels d’utilisation et des informations sur la compatibilité pour vous aider à tirer le meilleur parti de votre logiciel.
Règle étalonnée au substrat sur une MMT
Le comportement thermique d'une règle de codeur est un aspect important à prendre en compte au moment de sélectionner un système de codage.
La nouvelle tête de palpage PH20
Renishaw présente un nouveau produit novateur de mesure qui transformera les performances de contrôle d’une large gamme de machines à mesurer tridimensionnelles (MMT).
(IN215) Eponsa - “Equator™ pourrait réduire le temps d’attente à zéro"
Eponsa, un fabricant de composants automobiles implanté près de Barcelone a acquis le nouvel Equator de Renishaw, un système comparatif d’inspection polyvalent et novateur pour vérifier la qualité de...
La nouvelle tête de palpage PH20
Renishaw présente un nouveau produit novateur de mesure qui transformera les performances de contrôle d’une large gamme de machines à mesurer tridimensionnelles (MMT).
RTP20 - Tête automatisée
RTP20 - Tête automatisée Accessibilité et flexibilité améliorées En plus de l'allonge existante, une allonge intégrée permet une portée de jusqu'à 168 mm (longueur maximum du stylet comprise).
RMP24-micro : le plus petit palpeur sans fil du monde pour machines-outils
Améliorez la précision et le rendement de vos procédés d’usinage grâce au plus petit palpeur sans fil du monde pour machines-outils.
Fabrication additive pour implants orthopédiques
De la production en série d’implants médicaux à la fabrication unique de dispositifs personnalisés, les fabricants d’implants médicaux découvrent les nombreux avantages de l’impression 3D métallique...