Filter by
Results found for “Manual setting and NC programming is needless torture for machine operators…”

Raman-SPM/AFM combined systems
Ajoutez la puissance de la technologie Raman aux microscopes en champ proche (SPM et AFM) pour étudier les propriétés de vos matériaux à l'échelle nanométrique

Financement d’actifs
Financement d’actifs Le financement d’actifs vous permet de bénéficier de la technologie dernier cri de Renishaw grâce à un faible coût d’investissement initial et à des paiements mensuels prévisibles.

Stylets et systèmes de bridages pour MMT
Chez Renishaw, nous travaillons au développement de styles et de systèmes de bridages dans le but de vous proposer une précision optimale, d’améliorer le rendement, la reproductibilité et la...

Aéronautique
Renishaw est né dans l’industrie aéronautique.

Le palpage sur machine-outil augmente la productivité des FMS (systèmes flexibles robotisés) de 60 %
L'un des clients les plus fidèles de Trevisan, un fournisseur international de vannes dans le secteur du pétrole et du gaz, a invité Trevisan à fournir une cellule flexible (FMS) capable de produire...

Le palpage sur machine-outil augmente la productivité des FMS (systèmes flexibles robotisés) de 60 %
L'un des clients les plus fidèles de Trevisan, un fournisseur international de vannes dans le secteur du pétrole et du gaz, a invité Trevisan à fournir une cellule flexible (FMS) capable de produire...

REVO-2 et le codeur ATOM™
REVO-2, une version perfectionnée de la tête de mesure 5 axes révolutionnaire à multicapteurs de Renishaw à utiliser sur les MMT.

Sonde de température RTP1 pour le système REVO®
La sonde RTP1 permet de bénéficier d’une mesure automatisée de la température des pièces dans le cadre du système de mesure multicapteur 5 axes REVO.

Les codeurs magnétiques RLS permettent à Marsi Bionics de fabriquer des exosquelettes qui améliorent considérablement les conditions de vie pour les personnes à mobilité réduite
RLS, une société associée de Renishaw, a été choisie par Marsi Bionics pour fournir les dernières technologies en matière de codeurs magnétiques pour la création de deux nouveaux produits :...

Additive manufacturing revives Hawker Typhoon aircraft
For almost two decades, the Jet Age Museum in Gloucester, UK, has been working on bringing a Hawker Typhoon aircraft back to the city that originally manufactured it.

Étalonnage, sans erreur, d'échelle linéaire par interféromètre laser
Pour obtenir constamment une précision de mesure inférieure au micron, un système automatisé d'étalonnage d'échelle linéaire, mis au point par le Standards and Calibration Laboratory (SCL) à Hong...

Étalonnage, sans erreur, d'échelle linéaire par interféromètre laser
Pour obtenir constamment une précision de mesure inférieure au micron, un système automatisé d'étalonnage d'échelle linéaire, mis au point par le Standards and Calibration Laboratory (SCL) à Hong...

Solutions pour véhicules électriques et d’e-mobilité
La technologie Renishaw est à l’origine d’une révolution automobile dans les secteurs des véhicules électriques et de l’e-mobilité.

Système de détection de bris d’outil sans contact TRS2
Système de détection de bris d’outil sans contact TRS2 Solution flexible.

Modules complémentaires CARTO
Compensate permet de minimiser les rebuts et d’économiser grâce à une correction facile des erreurs géométriques, à des performances supérieures de positionnement et à une réduction des temps...

Solutions de contrôle des procédés pour les industries manufacturières
Chez Renishaw, notre spécialité est d’aider les entreprises manufacturières du monde entier à atteindre leurs objectifs de production.

Accessoires optiques de métrologie
Accessoires optiques de métrologie Optiques linéaires Deux types de kits d'optiques linéaires sont disponibles.

Le nouveau système laser d'alignement vient renforcer la gamme de solutions de calibration de machine Renishaw
Le nouveau système laser d'alignement XK10 de Renishaw a été mis au point pour une utilisation lors de la fabrication et l'alignement de machines-outils, supprimant la nécessité d'objets.

Renishaw célèbre 50 ans d’innovation technique et technologique
Cette année, Renishaw, leader mondial des technologies industrielles, célèbre son 50e anniversaire.

Codeurs optiques linéaires
Les mouvements rectilignes sont mesurés à l’aide de codeurs optiques linéaires.

Comment fonctionnent les systèmes interférométriques ?
Le système RLE est un système interférométrique laser homodyne perfectionné, conçu spécialement pour des applications de renvoi de position.

Ingénierie automobile
Chez Renishaw, nous travaillons dans l’ensemble de la chaîne logistique automobile, en nous concentrant sur le développement et l’adoption de nouvelles technologies.

Mesurer avec vitesse et précision
Une entreprise madrilène d'ingénierie de précision spécialisée dans la production de pièces complexes pour des applications en aéronautique et en défense a investi dans une tête de mesure cinq axes,...

Le rétrofit des moyens de contrôle MMT a réduit les temps d'inspection et lui a permis de gagner de nouveaux marchés
Après avoir remporté un important contrat de fabrication de pales en titane pour un nouveau système de propulsion aux États-Unis, Future Advance Manufacture (Future AM) a investi dans une tête de...

Programmation et simulation
MODUS propose un ensemble très complet de fonctions métrologiques 3D dans une interface utilisateur intuitive.

Gamme des produits Renishaw
Produits pour contrôle de processus, amélioration de la qualité et gain de productivité.

SiGNUM™ DSi - Interface duale
New! DSi (Dual SiGNUM™ interface) offers better than ±1 arc second total installed accuracy.

Palpeurs à déclenchement par contact
Les palpeurs à déclenchement par contact mesurent des points discrets. Ils sont donc parfaits pour le contrôle de pièces géométriques tridimensionnelles.

Biopsie
Biopsie Les progrès en imagerie médicale et modalités de traitement des tumeurs cérébrales ont conduit à une réévaluation du rôle des biopsies stéréotaxiques.

Scientists from The University of Manchester team up with Renishaw to analyse tissue
Renishaw has collaborated with scientists at The University of Manchester to show the ability of Raman spectroscopy to analyse skin tissue.

Optiques de mesure
Notre gamme d’optiques de mesure par laser XL-80 permet d’effectuer des mesures de type déplacement linéaire, tangage, lacet ainsi que des contrôles de rectitude horizontale et verticale sur...

Produits de codage laser longue portée
La tête laser HS20 Renishaw combinée à un kit optique linéaire, constitue un système de codage laser interférométrique sans contact, pour applications de renvoi de données de positions linéaires...

PH10M-iQ PLUS
La PH10M-iQ PLUS présente tous les avantages d'une tête PH10M PLUS habituelle avec la calibration déductive en plus.

Produits et systèmes de neurochirurgie
Les produits et systèmes de neurochirurgie de Renishaw facilitent les procédures stéréotaxiques telles que la stimulation cérébrale profonde (DBS), la SEEG et l’administration améliorée par...

Robot stéréotaxique neuromate® pour la neurochirurgie
Le neuromate® est un robot stéréotaxique qui peut être utilisé pour les procédures de SEEG, de biopsie, de neuroendoscopie et de stimulation cérébrale profonde.

Périscope multiaxe RMAP
Conçu pour permettre des mesures à six degrés de liberté dans les applications d'étage XY en minimisant l’empreinte du faisceau provenant de multiples interféromètres.

Les solutions de mesure permettent de réduire les temps de test sur machine-outil jusqu'à 6 heures et demi
Fabricant bien établi de machines-outils, StankoMachComplex a dû faire face à un dilemme.

Les solutions de mesure permettent de réduire les temps de test sur machine-outil jusqu'à 6 heures et demi
Fabricant bien établi de machines-outils, StankoMachComplex a dû faire face à un dilemme.